シリコン基板とサファイア基板はPCBと何が違う?電子工作で知っておきたい“部品の中の基板”
1 min
- まず電子工作でもよく登場するPCBとは何か?
- PCBは部品をつなぐための基板
- 基板といってもPCBだけではない
- シリコン基板は半導体の土台
- サファイア基板は光や耐久性が重要な場所で使われる
- PCBとの違いは使われる場所と役割
- 電子工作で知っておくメリット
- まとめ:PCBと部品内部の基板は役割が違う
まず電子工作でもよく登場するPCBとは何か?

電子工作でよく出てくるPCBとは、Printed Circuit Boardの略で、日本語ではプリント基板やプリント回路基板と呼ばれます。一般的には、電子部品を固定し、銅箔などで作られた配線パターンによって部品同士を電気的につなぐための板を指します。プリント基板は、板状の絶縁体の内部や表面に配線が施されたものです。
たとえば、マイコン、抵抗、コンデンサ、LED、コネクタなどをはんだ付けして、ひとつの回路として動かすための土台がPCBです。電子工作で「基板を作る」「基板に部品を載せる」と言う場合、多くはこのPCBを指しています。

PCBの役割は、電子部品を固定し、それらを電気的につなぐことです。従来のように電線を何本も使って部品同士をつなぐ代わりに、基板上の銅パターンで回路を構成します。これにより、配線をコンパクトにまとめられ、電子機器を小型化しやすくなります。
PCBは部品をつなぐための基板
電子工作で使うPCBでは、はんだ付けのしやすさ、部品配置、配線の分かりやすさ、ケースへの収まりなどが重要です。ユニバーサル基板、片面基板、両面基板など、用途に応じて使い分けることもあります。つまりPCBは、電子回路を実際に組み立てるための「作業台」であり、「配線の通り道」でもあります。
基板といってもPCBだけではない
一方で、電子部品や半導体の世界では、シリコン基板やサファイア基板という言葉も出てきます。これらは、電子工作で部品をはんだ付けするためのPCBとは、少し意味が違います。
PCBが「部品を載せて回路を組むための基板」だとすれば、シリコン 基板やサファイア 基板は「部品そのものを作るための材料としての基板」に近い存在です。つまり、私たちが電子工作で直接触る基板ではなく、IC、センサー、LEDなどの内部や製造工程に関わる基板と考えると分かりやすいでしょう。
シリコン基板は半導体の土台
シリコン基板は、主に半導体を作るための土台として使われます。シリコンウェーハは、コンピューターチップ、太陽電池、赤外線センサーなどの平らな表面を形成する材料として使われます。
電子工作でICを使うとき、私たちが見ているのは黒いパッケージやモジュールの外側です。しかし、その中には小さな半導体チップが入っており、そのチップの元になる材料としてシリコン 基板が関わっています。
シリコンは、電気的な性質を制御しやすい材料です。そのため、トランジスタ、ダイオード、IC、センサーなど、さまざまな半導体部品の基本材料として広く使われています。電子工作では直接シリコン基板を加工することはほとんどありませんが、マイコンやセンサーを使うたびに、その内部ではシリコン由来の半導体チップが働いているのです。
サファイア基板は光や耐久性が重要な場所で使われる

サファイア基板は、酸化アルミニウムの単結晶を薄片状に加工したものです。高い硬度、耐熱性、光学特性を持ち、LED、光学機器、センサー、耐久性が必要な電子デバイスなどで使われています。
電子工作でLEDを使う場合、外から見えるのは小さな発光部品です。しかし、LEDの内部や製造工程では、光を出す半導体層を成長させるための土台としてサファイア基板が関係することがあります。サファイア基板は透明性や硬さ、熱への強さが求められる用途で使われるため、一般的なPCBとは目的が大きく異なります。
特に、光を扱う部品では「電気を通すか」だけでなく、「光をどう通すか」「熱に耐えられるか」「表面が傷つきにくいか」といった性質も重要になります。そのため、サファイア基板のような特殊な材料が選ばれることがあります。
PCBとの違いは使われる場所と役割
PCB、シリコン基板、サファイア基板の違いを整理すると、もっとも大きな違いは「使われる場所」と「役割」です。
PCBは、完成した電子部品を載せ、部品同士をつなぐために使われます。電子工作で私たちが設計したり、はんだ付けしたりする対象です。
一方、シリコン基板は、ICやセンサーなどの半導体チップを作るための土台です。サファイア基板は、LEDや光学部品など、光や耐久性が重要な部品の内部や製造工程で使われる材料です。
つまり、PCBは「電子部品を使って回路を作るための基板」、シリコン 基板やサファイア 基板は「電子部品そのものを作るための基板」と考えると分かりやすいでしょう。
電子工作で知っておくメリット
電子工作を楽しむだけなら、シリコン基板やサファイア基板の詳しい製造方法まで覚える必要はありません。ただし、「基板」という言葉が必ずしもPCBだけを指すわけではないと知っておくと、部品の説明を読んだときに理解しやすくなります。
たとえば、LED、センサー、パワーデバイス、ICなどを調べていると、材料名としてシリコン、サファイア、SiC、GaNなどが出てくることがあります。そのとき、「これは自分がはんだ付けする基板の話ではなく、部品の中で使われる材料の話かもしれない」と判断できるようになります。
この違いが分かると、部品選びやデータシートを読むときの理解も深まります。電子工作では、表に見えている部品だけでなく、その中にどんな材料や構造があるのかを知ることも、学びの幅を広げるきっかけになります。
まとめ:PCBと部品内部の基板は役割が違う
PCBは、電子部品を載せて回路を組み立てるための基板です。電子工作でよく使うプリント基板は、このPCBにあたります。
一方、シリコン基板やサファイア基板は、IC、センサー、LEDなどの内部や製造工程で使われる材料としての基板です。シリコン基板は半導体チップの土台として、サファイア基板は光学特性や耐久性が求められる部品で使われることがあります。
同じ「基板」という言葉でも、PCB、シリコン基板、サファイア基板では役割が大きく異なります。電子工作ではまずPCBの扱いに慣れることが大切ですが、部品の内部にある基板にも目を向けると、電子部品がどのように作られているのかをより深く理解できます。基板という言葉の意味を広く知ることは、電子工作を一歩先に進めるための大切な視点です。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......