スイッチを基板に載せる基本|端子・向き・固定方法を解説
1 min
- スイッチは電気信号を切り替える部品
- タクトスイッチは端子のつながりを確認する
- 基板上では押しやすい位置に配置する
- 固定の強さも意識する
- マイコン入力ではチャタリングも考える
- まとめ:スイッチは端子・向き・操作性をセットで見る
電子工作でLEDを光らせたり、マイコンへ入力したりするとき、スイッチはとても身近な部品です。ブレッドボードでは簡単に試せても、いざ基板に載せるとなると、端子の向き、取り付け位置、押しやすさ、固定方法などを考える必要があります。
特にタクトスイッチ、スライドスイッチ、トグルスイッチのような部品は、回路上の役割だけでなく、人が操作する部品でもあります。この記事では、スイッチを基板に載せるときに意識したい基本を、電子工作の視点で整理します。
スイッチは電気信号を切り替える部品
スイッチは、回路をつないだり切ったりするための部品です。LEDのON/OFF、電源の切り替え、マイコンへの入力、モード選択など、さまざまな場面で使われます。
電子工作でよく使うものには、押している間だけONになるタクトスイッチ、レバーを動かして状態を切り替えるスライドスイッチ、パネルに取り付けて操作しやすいトグルスイッチなどがあります。どれも「スイッチ」ですが、操作方法や端子の構造は少しずつ違います。
また、スイッチで直接大きな電流を流すのではなく、スイッチ信号をきっかけにトランジスタを動かすスイッチ回路にすることもあります。小さな信号用のスイッチと、負荷を動かす電子スイッチ回路は分けて考えると、回路を設計しやすくなります。
タクトスイッチは端子のつながりを確認する
基板でよく使われるタクトスイッチには、4本足のものがあります。このタイプは、4本の足がすべて別々に動くわけではありません。内部では2本ずつがあらかじめつながっていて、ボタンを押したときに反対側の端子と導通する構造になっているものが多くあります。

4本足のタクトスイッチの例
そのため、向きを間違えて配線すると、スイッチを押していないのに常につながっているような状態になることがあります。基板に載せる前に、データシートやテスターの導通チェックで、どの端子同士がつながるのかを確認すると安心です。
基板上では押しやすい位置に配置する
スイッチは、回路部品であると同時に操作部品でもあります。プリント基板の奥まった場所に置くと押しにくくなり、ケースに入れたときに指が届かないこともあります。実際に使う場面を想像して、基板の端やパネルに近い位置へ配置すると扱いやすくなります。
また、スイッチの近くに背の高い部品やコネクタを置くと、指や工具が当たりやすくなります。操作する方向、周囲の部品、ケースの穴位置を合わせて考えることが大切です。
固定の強さも意識する
スイッチは押したり動かしたりするため、基板上で力を受けやすい部品です。小さなタクトスイッチなら基板にはんだ付けするだけで使えることもありますが、頻繁に押す部分や力がかかる部分では、はんだ部分だけに負担が集中しないようにしたいところです。
大きめのスイッチやトグルスイッチでは、基板だけで支えるより、ケースやパネルに固定して配線で基板へ接続する方が安定する場合もあります。基板に直接載せるか、ケースに固定するかは、操作頻度や力のかかり方で考えましょう。
マイコン入力ではチャタリングも考える

スイッチをマイコン入力に使う場合は、チャタリングにも注意が必要です。チャタリングとは、スイッチを押した瞬間や離した瞬間に、接点が細かくON/OFFを繰り返す現象です。人間には一度押しただけに見えても、マイコン側では複数回押されたように読み取ることがあります。
チャタリングの対策としては、プログラム側で短い待ち時間を入れる、入力を何回か読んで安定してから判定するなどのソフト的なアプローチがあります。また、ハード的にも、抵抗やコンデンサを使うなどの対策があります。基板設計では、スイッチの端子だけでなく、信号の読み取り方もセットで考えると安定します。
まとめ:スイッチは端子・向き・操作性をセットで見る
スイッチを基板に載せるときは、単に回路図どおりにつなぐだけでなく、端子のつながり、部品の向き、押しやすさ、固定の強さを確認することが大切です。
電子工作では、まずテスターで端子の導通を確認し、実際に押したときの使いやすさを想像して配置してみましょう。スイッチまわりを丁寧に設計すると、完成後の操作感や信頼性が大きく変わります。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......