基板発注でありがちな失敗7選!初心者が注文前に確認すべきポイント
1 min
- 失敗1:基板サイズや外形を間違える
- 失敗2:部品のフットプリントが合っていない
- 失敗3:穴径・パッドサイズが小さすぎる
- 失敗4:配線幅やクリアランスが足りない
- 失敗5:シルク印刷が読みにくい・部品に重なる
- 失敗6:表裏や向きを勘違いする
- 失敗7:実装・部品調達まで考えずに発注する
- JLCPCBで発注前に確認したいチェックリスト
- まとめ:失敗を減らせば、基板発注はもっと楽しくなる
プリント基板を外注すると、電子工作の完成度は一気に上がりますよね。ブレッドボードやユニバーサル基板では配線が複雑になる回路も、専用基板にすれば見た目がきれいになり、同じものを複数作るのも簡単です。
一方で、初めて基板を発注するときは「データを間違えたらどうしよう」「届いた基板が使えなかったら困る」と不安になる人も多いはずです。実際、プリント基板は設計データをもとに製造されるため、データ上のミスはそのまま完成品に反映されます。
そこで今回は、基板発注でありがちな失敗と、注文前に確認したいポイントを初心者向けに整理していきます。

失敗1:基板サイズや外形を間違える
1つ目は、基板サイズや外形のミスです。ケースに入れる予定なのに基板が大きすぎる、取り付け穴の位置が合わない、といった失敗はよくあります。基板を設計する前に、ケースの内寸やネジ穴の位置を確認しておくと安心です。
基板のイメージを実際にプリントして、使用するケースに合わせてみるといった手法を使えば、このような失敗を減らすことができます。

失敗2:部品のフットプリントが合っていない
次に多いのが、部品のフットプリント違いです。同じ抵抗やコネクタに見えても、ピン間隔や本体サイズが違うことがあります。特に通販で購入した部品を使う場合は、データシートや実測値を確認し、KiCadやEasyEDA上のフットプリントと合っているかを確認しましょう。
例えば0603サイズのチップ部品は、inchとmetricの2種類存在します。ややこしいですが、確認しておきましょう。
失敗3:穴径・パッドサイズが小さすぎる
穴径やパッドサイズにも注意が必要です。スルーホール部品の穴が小さすぎると、そもそもピンが入りません。逆にパッドが小さいと、はんだ付けが難しくなります。端子台、ピンヘッダ、DCジャックなど、力がかかりやすい部品は少し余裕を持った設計にすると失敗を減らせます。
失敗4:配線幅やクリアランスが足りない
配線幅やクリアランス不足も、基板トラブルの原因になります。細すぎる配線に大きな電流を流すと発熱しやすく、部品同士の間隔が狭いとぶつかったり、はんだ付けの難易度が上がったりしてしまいます。設計ソフトのDRCチェックを必ず実行して、エラーや警告を放置しないことが大切です。
失敗5:シルク印刷が読みにくい・部品に重なる
シルク印刷の見やすさも大切な要素です。部品番号が部品の下に隠れてしまったり、LEDや電解コンデンサの極性表示が読みにくかったりすると、組み立て時に間違えやすくなります。
失敗6:表裏や向きを勘違いする
表裏や向きの勘違いにも注意が必要です。コネクタの向きが逆だった、USB端子の位置がケースと合わなかった、ICの1番ピン表示を忘れた、というミスは初心者だけでなく経験者にも起こります。発注前にはガーバービューアや3Dビューで、実物をイメージしながら確認するのがおすすめです。
失敗7:実装・部品調達まで考えずに発注する
さらに、基板だけではなく部品に関する失敗も起こり得ます。小さすぎる表面実装部品を選ぶと手はんだが難しくなりますし、部品が入手できないと組み立てられません。JLCPCBのPCBAを利用する場合も、対応している部品か、在庫があるかを事前に確認しておくとスムーズです。
JLCPCBで発注前に確認したいチェックリスト
基板発注で失敗を減らすコツは、発注前に「サイズ」「フットプリント」「穴径」「配線ルール」「シルク」「表裏・向き」「実装方法」を一つずつ確認することです。JLCPCBではガーバーファイルやPCBAでの部品の配置をプレビューで確認できるため、注文前の最終チェックに役立ちます。また、注文時のオプションで「Confirm Production file」を選択することで、設計ミスによる誤発注のリスクを減らすことができます。
まとめ:失敗を減らせば、基板発注はもっと楽しくなる
今回は基板発注でありがちな失敗について紹介しました。初心者から経験者まで、間違いは思いがけず発生します。ありがちな失敗を知っておけば、基板発注はもっと安心して挑戦できます。
初めての基板発注でも、JLCPCBならプレビューを確認しながら手軽に試作できます。まずは小ロットから、あなたのオリジナル基板を形にしてみましょう!
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......