プロトタイピングのためのPCBフライス加工: 速く、正確で、費用対効果の高いソリューション
1 min
PCBフライス加工の方法は、パッド、信号トラック、デザインを複製するために、完全な銅基板から銅部分を除去することです。デザインパターンと構造は、GBR G-CODEレイアウトファイルの下で計画されます。エッチングと同様、これもまたサブトラクティブ・プロセスであるため、基板から銅材を除去して回路を作成します。 PCBフライス加工は、化学的な方法を使用しないため、危険な化学物質を取り扱う必要がなく、一般家庭やオフィス環境での使用に適しており、安全です。
高品質の回路基板は、どちらのプロセスでも製造できる。エッチングプロセスとは異なり、PCBの品質要因は、マスク寸法、エッチング薬品の状態、フォトリソグラフィ工程によって決定される。フライス加工では、ミリング精度、制御システム、切れ味、ミリングビットの回転速度が品質要素となる。この記事では、ハードウェア、ソフトウェアの要件、設計パラメータ、およびPCBフライス加工を行う際に留意すべき要素を決定します。JLCPCBがどのようにPCBを製作したかは、究極の設計ガイドブログをご覧ください。
PCBフライス加工設計のパラメータ
隣接トラック間の間隔とトレース幅はフライス工具の直径によって決まります。工具直径は最低0.1mmで、通常の直径は0.1mmから数mmです。通常、業界標準のプロセスで得られる可能な最高のフィーチャーサイズは、CNCの場合は0.254mmまで、レーザー彫刻法の場合は0.127mmまでです。フライス工具とハードウェアのセットアップにより、設計の最大誤差を決定することができます。以下は、この工程で使用されるさまざまなフライス工具のリストです:
1. エンドミル
フラットエンドミル: 直線切削や広い面積の銅の除去に使用。
ボールエンドミル: 複雑な面の輪郭加工や整形に最適。
2. Vビット・エングレーバー
細かい加工や、複雑な銅のトレースパターンの作成に使用します。小さく精密なカットに適していますが、大きな銅の除去にはあまり効果的ではないかもしれません。
3. ドリル・ビット
PCBレイヤー間の接続を確立するため、スルーホールパッドやビアを開けるのに使用します。
4. 彫刻ビット
彫刻ビットは、ラベルやコンポーネントの外形をマーキングするための浅い溝を作成したり、トレース間の非常に微細な絶縁パスを作成したりします。スペースが限られている基板には不可欠です。
5. スロットカッター
部品用のスロットを作成したり、PCB自体のアウトラインをカットするためのツールで、不規則な形状を必要とする基板に便利です。
6. PCBルーター
すべてのトレースと穴あけが完了した後、個々のPCBを大きなパネルから切り離し、最終的なアウトラインカットに使用します。
フライス加工のためのハードディスクセットアップ
PCBフライス加工システムは、ビアの挿入とスルーホールのメッキを除いて、プロトタイプ基板を作成するために必要なすべてのアクションを実行できる単一のマシンです:
機械システム:
PCBフライス盤のメカニクスは非常に単純で、CNCフライス技術にルーツがある。CNCフライス盤は、3Dシャーシ、モーター、チャックボルト、制御機構で構成されています。主軸にはメインの穴あけビットモーターが取り付けられている。このモーターの回転速度は、フライス盤によって30,000 RPMから100,000 RPMまであります。そして、X-Y-Z位置制御モーター、通常はステッピングモーターが、その精度の高さからこの目的に使用されます。制御機構は、マイクロコントローラーユニット、ユーザーインターフェース、いくつかの速度制御ドライバーを備えています。位置情報と機械制御コマンドは、制御ソフトウェアからシリアルポートまたはパラレルポート接続を介して機械のマイコンに送信されます。以下は、X-Y-Z位置制御の詳細である。
X軸とY軸のコントロール:
X軸とY軸の駆動システムには、ほとんどのPCBフライス盤が精密リードスクリューを駆動するステッピングモーターを使用している。リードスクリューとは、CNCプロッタのベースを取り付ける大きなボルトのことである。銅基板がベースに取り付けられ、X-Yモーターがソフトウェアの設定に従ってベースを動かす。この間、スピンドルモーターの位置は固定される。プリント基板設計の速度は、X-Y-Z制御とスピンドル速度の関数である。
Z軸制御:
最初の最も一般的なものは、バネを押す単純なソレノイドです。ソレノイドに通電すると、フライスヘッドがスプリングストップに押し付けられ、下方向への移動が制限されます。
CNC PCBフライス加工のソフトウェア:
PCB CNCフライス加工に関しては、PCBレイアウト設計、Gコード生成、CNC制御などのタスクを処理するための様々な専門ソフトウェアが利用可能です。ここでは、各段階で使用されるソフトウェアの種類を紹介します:
1) PCBレイアウト設計ソフトウェア: トレース、パッド、レイアウトの詳細を含む実際のPCBデザインを作成します。KiCad、Eagle、EasyEDAなどがあります。
2) CAM(コンピューター支援製造)ソフトウェア: PCBデザイン(通常はガーバーファイル)を、CNCマシンがミリングに使用するGコードに変換します。いくつかのソリューションがあります: FlatCAM、CopperCAM、Autodesk Fusion 360などがあります。
3) Gコード送信機/CNC制御ソフトウェア: GコードをCNCマシンに送信し、実際のフライス加工を制御する。例:GRBLコントローラーとUniversal Gcode Sender (UGS)。
PCBフライス加工の利点
PCBフライス加工は、プロトタイプ製造と特定の特殊なPCB設計に利点をもたらします。最大の利点は、PCB製造に化学薬品を使用しないことです。PCBフライス加工は、プロトタイプ製作と一部の特殊なPCB設計の両方に利点があります。
CNCマシンによるプロトタイピングは、ウェット加工を必要とせず、短納期の基板製造プロセスを提供できる。プロトタイプを作成する場合、基板を外注すると時間がかかります。代替案として、PCBを内製する方法がある。ウェットプロセスを使用する場合、社内生産では化学薬品やその廃棄の問題が発生します。
PCBフライス加工の用途
用途は銅パネルに銅を作るだけでなく、切り抜き、スロットのフライス加工、V字の筋入れ、パネルの分離、ヒートシンクの空洞のカットなど、PCB全体を準備することもできます。一台の機械で、穴あけ、フライス加工、切断の全ての工程を行うことができます。PCBフライス盤は、プロトタイプ設計をより速くテストするための良いソリューションになります。適切なプロトタイピングとテストの後、私たちは製造会社からプロフェッショナルなPCBを手にすることができます。
・ カットアウト
・ミリングスロット
・Vスコアリング
・パネルの分離
・ヒートシンクキャビティのカット
フライス加工VSエッチング:
フライス加工: CNCマシンが物理的に銅を削り出す。うるさい機械が好きな人には最適です。大きなトレースには適していますが、超微細なディテールは扱えないかもしれません。銅粉が出ますが、化学プロセスに比べれば掃除は簡単です。スピードが速く、特に一品モノに適している。昨日中にプロトタイプが必要な場合に最適です。
エッチング:化学薬品で不要な銅を削り取る。化学薬品を扱うのが嫌いでなければ、ちょっとした化学実験。細かい作業や複雑なデザインに適している。危険な化学薬品を使用するため、安全性は低くなる。セットアップに時間がかかるが、忍耐力があれば大量生産もスムーズ。
結論:
設計を検証し、プロトタイプをテストしたら、大量生産のための専門的な生産を検討する時です。JLCPCBは高精度のPCB製造サービスを提供し、少量生産からフル生産まで、お客様の最終設計を実現します。JLCPCBの品質保証と業界グレードの製造により、お客様のデザインは正確に製造され、お客様の仕様と期待される性能の両方を満たすことができます。
設計を検証し、プロトタイプをテストしたら、大量生産のための専門的な生産を検討する時です。JLCPCBは高精度のPCB製造サービスを提供し、少量生産からフル生産まで、お客様の最終設計を実現します。JLCPCBの品質保証と業界グレードの製造により、お客様のデザインは正確に製造され、お客様の仕様と期待される性能の両方を満たすことができます。
学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
信頼性の高い多層PCBに適したプリプレグ材料の選び方
多層PCBの断面を見て、あの銅層がすべてどのようにして密着しているのか疑問に思ったことはありませんか?その答えはプリプレグ材料であり、ほとんどのエンジニアが考えているよりもはるかに重要なものです。プリプレグの選択を誤ると、層間剥離、インピーダンスの変動、長期的な信頼性の問題が避けられません。プリプレグは単なる接着剤ではありません。誘電体の間隔を決定し、インピーダンスを左右し、信号損失に影響を与え、熱ストレス下での基板の挙動を決定する、設計された複合材料なのです。 設計がより多くの層数とより高速な信号へと移行するにつれて、選択するプリプレグは設計プロセス全体の中で最も重要な材料選択の一つとなっています。ここでは、プリプレグ材料の性質について説明し、一般的な種類とその特性を紹介し、選択プロセスにおける主要な検討事項を確認し、プリプレグ材料の適切な性能に依存する製造プロセスについて議論します。 PCB製造におけるプリプレグ材料の重要な役割 プリプレグ材料とは何か、そしてどのように機能するか では、プリプレグ材料とは何でしょうか?プリプレグはpre-impregnated(予含浸)の略語で、部分的に硬化し......
表面実装PCBボード技術を理解する:現代エレクトロニクスに不可欠なコンポーネント
表面実装技術(SMT)は現代のエレクトロニクス製造を変革しました。設計と組立方法をより効率的にしました。多くの現代のエレクトロニクスはSMT PCBボードに依存しており、これにより回路設計が小型で効率的になることが可能になりました。これが今日のテクノロジーに必要なものです。この記事では、多くの種類のSMT PCBボード、その用途、そしてそれらを設計・組み立てるための最適な方法について説明します。 1. SMT PCBボードとは何か? SMT PCBボードと呼ばれるプリント回路基板は、表面実装技術を使用してコンピュータ部品を基板の表面に直接配置します。標準的なスルーホール技術では、コンポーネントのリード線が基板を貫通します。一方、SMTでは、より多くのコンポーネントを搭載したより小さな設計が可能になります。SMT PCBボードは、この方法により電子機器の性能が向上し、より多くの機能を備えることができるため、多くの用途に最適です。 2. SMTコンポーネントの種類 さまざまな種類のSMT部品があり、それぞれが異なる用途に適した独自の利点を持っています: 抵抗器:表面に配置される抵抗器は小型で、多くの回......