LED基板を自作する方法|電流制限抵抗と放熱の基本
1 min
- LEDには電流制限が必要
- 抵抗の場所と数を考える
- 抵抗の発熱と定格も確認する
- 配線の太さと電源容量を見る
- 極性とシルク表示を忘れない
- まとめ
LEDを使った電子工作では、ブレッドボードで光らせるだけなら比較的簡単です。しかし、LED基板として自作する場合は、ただLEDを並べて配線すればよいわけではありません。
特に大切なのが、電流制限と放熱です。LEDは小さな部品ですが、流す電流を間違えると壊れたり、明るさが安定しなかったりします。また、LEDを多く使う場合や、高輝度LED、パワーLEDを使う場合は、熱の逃がし方も考える必要があります。
LEDには電流制限が必要

LEDは、電圧をかければ自動的に適切な電流で光る部品ではありません。必要以上の電流が流れると、LEDが熱くなり、寿命が短くなったり故障したりする原因になります。
そのため、基本的なLED回路では、LEDと直列に電流制限抵抗を入れます。抵抗値は、電源電圧、LEDの順方向電圧、流したい電流から考えます。電子工作では、LEDの明るさだけでなく、部品に無理をさせないことも大切です。
抵抗の場所と数を考える
LED基板を自作するときは、抵抗をどこに置くかも決めておきます。LEDを1個だけ光らせるなら、LEDと抵抗を直列につなぐだけで考えやすいです。
複数のLEDを並べる場合は、すべてのLEDに同じように電流が流れるとは限りません。LEDを並列にする場合は、LEDごと、またはLEDの列ごとに抵抗を入れるなど、電流の偏りを防ぐ考え方が必要です。
抵抗の発熱と定格も確認する

LEDの電流を制限する抵抗にも、電流が流れると熱が発生します。抵抗値だけを見て選ぶと、抵抗の許容電力が足りず、部品が熱くなりすぎることがあります。
特に電源電圧が高い場合や、LEDを長時間点灯させる場合は、抵抗で消費される電力も確認しておくと安心です。計算上は小さな抵抗で動く場合でも、実際には少し余裕のあるワット数の抵抗を選ぶ方が安全です。
LED基板を自作するときは、LEDだけでなく、抵抗や電源部品も発熱するものとして見ておきましょう。部品が熱くなる場所を意識して配置すると、基板全体の信頼性を高めやすくなります。
配線の太さと電源容量を見る
LEDが1個だけなら小さな消費電流でも、LEDをたくさん並べると合計の消費電流は大きくなります。基板上の配線が細すぎると、電圧降下や発熱の原因になります。
LED基板を設計するときは、LED1個あたりの電流だけでなく、基板全体でどれくらいの電流が必要かを確認しましょう。電源アダプタや電池の容量が足りているかも重要です。
放熱を考えて部品を配置する
LEDは光る部品ですが、同時に熱も出します。特に高輝度LEDやパワーLED、LEDを密集させた基板では、熱がこもりやすくなります。
放熱を意識するなら、LED同士を近づけすぎない、銅箔面を広めに取る、必要に応じてアルミ基板やヒートシンクを使う、といった工夫があります。ケースに入れる場合は、風通しのよさや周囲温度も考えておくと安心です。
極性とシルク表示を忘れない
LEDには向きがあります。アノードとカソードを逆につなぐと、正しく点灯しません。基板上には、LEDの向きやプラス・マイナスが分かるようにシルク表示を入れておくと、実装ミスを減らせます。
抵抗値や電源端子の名前も、基板上に分かりやすく書いておくと便利です。あとから修理や改造をするときにも役立ちます。
まとめ
LED基板を自作するときは、LEDを光らせることだけでなく、電流制限、抵抗選び、配線の太さ、電源容量、放熱をまとめて考えることが大切です。
小さなLED基板でも、設計の基本は同じです。安全に電流を流し、熱を逃がし、向きを間違えないように作ることで、安定して使いやすいLED基板になります。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......