ICパッケージ基板とは?半導体チップとPCBをつなぐ役割
1 min
- 半導体チップとPCBの橋渡しをする
- なぜ普通のPCBに直接つなげないのか
- BGAやFC-BGAで使われる
- まとめ
ICパッケージ基板は、半導体チップとプリント基板をつなぐための小さな基板です。スマートフォンやパソコンなどの中にあるICは、半導体チップだけがそのまま大きな基板に載っているわけではありません。
半導体チップはとても小さく、端子の間隔も細かいため、一般的なプリント基板へ直接つなぐのは難しくなります。そこで、チップとPCBの間に入り、信号を受け渡す役割をするのがICパッケージ基板です。
半導体チップとPCBの橋渡しをする

ICパッケージ基板の大きな役割は、半導体チップの細かい接続を、プリント基板で扱いやすい接続へ変換することです。チップ側の端子は非常に細かく並んでいますが、PCB側ではそれより広い間隔で接続する必要があります。
つまり、ICパッケージ基板は、細かい世界と大きな基板の世界をつなぐ中間基板のような存在です。小さなチップの信号を外へ引き出し、電子機器全体の回路につなげます。
なぜ普通のPCBに直接つなげないのか

半導体チップの端子は非常に細かく、そのまま一般的なプリント基板へ直接つなぐのは難しいです。プリント基板側の配線やランドは、チップ内部の微細な端子ほど細かく作られていませんし、もしそこまで微細に作ろうとするとコストも上がってしまいます。
ICパッケージ基板は、チップ側の細かい接続を少しずつ広げ、最終的にPCBへ実装しやすい端子配置へ変換します。この働きにより、小さな半導体チップを、電子機器の大きな回路の中で扱えるようになります。
また、接続を変換するだけでなく、チップを外部環境から守り、発生した熱を逃がす役割もあります。つまりICパッケージ基板は、単なる中継用の部材ではなく、半導体チップを実際の製品で使える形にするための重要な土台です。
BGAやFC-BGAで使われる
ICパッケージ基板は、BGAやFC-BGAのような高密度な半導体パッケージでよく使われます。BGAとは、Ball Grid Arrayの略で、ICパッケージの裏面にはんだボールを格子状に並べた方式です。
従来のICパッケージでは、部品の外側にリードと呼ばれる接続用の足が出ているものが一般的でした。一方、BGAでは接続端子がパッケージの底面側に並びます。この構造により、限られた面積の中に多くの接続点を配置しやすくなります。
BGAでは、パッケージ基板が半導体チップ側の細かい信号を受け取り、裏面のはんだボールへ配線を引き出します。そして、そのはんだボールを通じて、マザーボードなどの外部プリント基板へ接続されます。
FC-BGAは、Flip Chip-Ball Grid Arrayの略です。FCはフリップチップ接続を意味し、半導体チップを裏返して、微細なバンプでパッケージ基板に接続します。チップと基板を近い距離でつなげるため、配線が短くなりやすく、高速な信号を扱うICに向いています。
高性能なPC用CPUやGPUでは、FC-BGA系のパッケージ基板が使われることがあります。こうした基板は、有機材料を使った有機パッケージ基板として扱われることもあります。ここでいうFC-BGAは、チップをフリップチップ接続でパッケージ基板に載せ、パッケージ全体を外部のプリント基板へ接続するための高密度な構造です。
ただし、ユーザーが見るCPUの裏面の形は、製品によって異なります。そのため「PC用CPU=必ずBGA」と考えるよりも、「高性能CPUやGPUでは、チップとパッケージ基板を高密度に接続する技術が使われることが多い」と理解すると分かりやすいです。
まとめ
ICパッケージ基板は、半導体チップとプリント基板をつなぐ中間基板です。チップの細かい端子をPCBで扱える接続へ変換し、信号を外へ引き出す役割を持ちます。
また、チップを保護し、熱や電気的な接続を支える役割もあります。BGAやFC-BGA、ICパッケージ基板の構造を理解するうえでも、パッケージ基板は重要な基本になります。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......