PCB設計での落とし穴を回避する方法
1 min
- ビア設計における穴サイズ
- ビア設計におけるスロット穴
- ビア設計における穴の属性
- トレース設計におけるトレース幅と間隔
- 大面積トレースにおけるハッチング銅充填
- 不均一な銅ベタ分布
- 銅ベタ設計
- 結論
プリント基板(PCB)の設計では、円滑な製造プロセスを確保し、潜在的な落とし穴を避けるために、さまざまな要素に細心の注意を払う必要があります。穴のサイズやスロットの設計から、トレース幅や銅ベタの考慮事項に至るまで、これらの側面を理解することは、信頼性が高く機能的なPCBを作成するために不可欠です。本記事では、PCB設計における一般的な落とし穴をいくつか探り、それらを克服するための推奨事項を提供します。
ビア設計における穴サイズ
PCB製造では、0.3 mmの穴が標準とされており、0.3 mmより小さい穴は小穴に分類されます。
小穴は生産にいくつかの悪影響を及ぼす可能性があります:
メッキの困難さ:小さい穴は、メッキされていない、またはメッキが不十分な穴になる可能性が高くなります。小穴の場合、JLCPCBは信頼性を確保するために4線式低抵抗プロセスを使用しています。
処理効率の低下:小さい穴は、ドリル速度を遅くし、ドリルビットを短くする必要があります。その結果、一度にドリル加工できる基板の数が減ります。したがって、設計時には0.3 mmより大きい穴を使用することが望ましく、スペースが限られている場合にのみ小穴の使用を検討してください。
JLCPCBの最小プロセス能力:
片面/両面基板:0.3 mm(内径)/ 0.45 mm(外径)
多層基板:0.15 mm(内径)/ 0.25 mm(外径)
外径は内径より0.1 mm大きくする必要があり、0.15 mm以上の差が推奨されます。
ビア設計におけるスロット穴
PCBドリル加工におけるショートスロット:長さが幅の2倍未満のスロットはショートスロットと呼ばれます。ショートスロットの最適な長さと幅の比率は、長さ/幅 ≥ 2.5(下限 ≥ 2)です。
ロングスロットに熱風はんだレベリングを使用する場合:熱風はんだレベリングを選択するスロットでは、スロット穴の片側の最小幅が0.4 mm(絶対最小0.3 mm)であることが推奨されるか、無電解金メッキ技術の使用を検討してください。
熱風はんだレベリング は高圧・高温処理を伴います。スロット幅が小さいとはんだメッキが剥がれる可能性があります。
片側に銅メッキがあり、もう片側に銅リングがないスロット、特に片面銅リングのスロット穴は、高温応力により剥がれやすくなります。
密集して配置されたスロットには、無電解金メッキ技術の使用が推奨されます。
ビア設計における穴の属性
設計中、穴サイズはVIA穴またはPAD部品穴として分類され、これらを混同しないことが重要です。
VIA穴:これらは通常、両面の回路間の電気的接続を提供する目的で使用されます。製造中、VIA穴は通常ソルダーマスクで処理され、JLCPCBは生産時に VIA穴のサイズ公差を指定していません。
PAD部品穴:これらは一般的に、部品をはんだ付けするための部品穴として設計されます。
これらを混同すると、以下の問題が発生する可能性があります:
VIA穴を誤ってPAD部品穴として扱い、ソルダーマスク処理を選択すると、ソルダーマスクが部品穴を覆ったり詰まらせたりして、はんだ付けに適さなくなる可能性があります。また、サイズを効果的に制御することが難しくなります。
PAD部品穴をVIA穴として使用すると、ソフトウェアがそれらにソルダーマスクを付与しなくなり、ソルダーマスク処理が必要なビアが覆われないままになります。
トレース設計におけるトレース幅と間隔
トレースは細ければ細いほど良いわけではありません。条件が許せば、より幅広いトレースが好ましいです。細いトレースは導電性が低く、断線の可能性が高く、歩留まりが低下します。
標準的なトレース幅と間隔:どちらも4 milです。4 milより狭いものは細いと見なされます。
JLCPCBの最小トレース幅/間隔 能力:
| 1 oz | 片面/両面:0.10/0.10 mm(4/4 mil) 多層:0.09/0.09 mm(3.5/3.5 mil);BGAファンアウトでは3 milが許容されます PCBコイル:0.254 mm |
| 2 oz | 両面:0.16/0.16 mm(6.5/6.5 mil) 多層:0.16/0.20 mm(6.5/8 mil) |
| 2.5 oz | 両面:0.2/0.2 mm(8/8 mil) |
| 3.5 oz | 両面:0.25/0.25 mm(10/10 mil) |
| 4.5 oz | 両面:0.3/0.3 mm(12/12 mil) |
大面積トレースにおけるハッチング銅充填
広い面積を銅で充填する場合、小さなハッチンググリッドの使用は避けてください。これは生産に深刻な影響を与える可能性があります。小さなグリッドではなく、ソリッド銅充填または大きなグリッドを選択してください。小さなグリッドはいくつかの問題を引き起こす可能性があります:
図に示すように、ソルダーマスクの被覆が不十分になります。
AOI(自動光学検査)が小さなグリッドを検出できず、エラーが発生する可能性があります。
小さなグリッドはソルダーマスクの剥離を引き起こし、導電性に影響を与える可能性があります。
グリッド銅充填を使用する必要がある場合、またはネットワークを分離する必要がある場合は、以下を確認してください:
グリッド線の幅/間隔は少なくとも0.254 mmです。
同じネットのトレース間に少なくとも0.254 mmの間隔があります。
不均一な銅ベタ分布
不均一な外層銅ベタ:不均一な外層銅ベタはメッキ電流のバランスに影響を与え、樹脂の集積により銅厚が過剰になったり短絡が発生したりする可能性があります。
不均一な内層銅ベタ:
ボイド領域が大きすぎる場合、PP上の樹脂接着剤が蓄積し、銅のない領域に向かって流れます。その結果、基板が薄くなり、銅にしわが発生し、樹脂不足による白い斑点や層間剥離の問題が発生します。
金フリンガーなど重要な領域で厳密な厚さ要件がある製品の場合、対応する内層領域が広すぎると、金フリンガー領域が薄くなり、コネクタスロットとの接触が不良になるなどの問題が発生する可能性があります。
異なる層での銅被覆面積比が一致しない場合も、基板の反りのリスクがあります。
銅ベタ設計
ボイド領域を残さない:可能な限りボイド領域に銅を充填してください。
銅を通常のトレースパッドから離す:トレースを配線する際、トレース、銅領域、ドリル穴間の距離が少なくとも0.5 mm以上あることを確認してください。小さなグリッド銅充填ではなく、ソリッド銅充填を使用してください。
金フリンガーコネクタが配置されているすべての層に銅ベタが存在し、最終基板の厚さを確保する必要があります。また、厚さが不十分なラミネート構造を避けるよう注意する必要があります。
アンテナ下の銅:干渉を防ぐために、アンテナ領域の銅配置に関する製品設計ガイドラインに従ってください。
両面の一貫した銅ベタ:両面に一貫して銅がベタられ、片面が空にならないようにしてください。
これらの設計上の考慮事項は、円滑なPCB製造プロセスと一般的な落とし穴を避けるために不可欠です。
関連記事: エンジニアが避けるべきカスタムPCBAのトップ6の欠陥
結論
適切に設計されたPCBは、信頼性の高い機能を発揮するだけでなく、電子製品全体の成功にも貢献します。ですから、時間をかけてこれらの設計上の考慮事項を熟知し、ワークフローに取り入れ、円滑で効率的なPCB製造体験のメリットを享受してください。
学び続ける
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......
PCB設計ルールのマスター:最適な結果を得るための包括的ガイド
PCB設計ルールは、プリント基板の機能性、信頼性、製造性を確保するための重要なガイドラインです。PCB設計ルールに従うことで、設計者は最適な性能を実現し、製造プロセス中および最終製品における潜在的な問題を最小限に抑えることができます。この包括的なガイドでは、PCB設計ルールの世界を深く掘り下げ、貴重な洞察、実践的なヒント、実例を提供し、成功するPCBレイアウトの作成を支援します。 I. PCB設計ルールの重要性を理解する 信号整合性と電磁両立性(EMC): 信号整合性を維持し、電磁干渉を防ぐために、設計者はプレーンとトレースの間隔、インピーダンス制御、グランド分離などの要素を考慮する必要があります。適切なトレース間隔はクロストークとノイズを低減し、コンポーネント間の明確な通信を確保するのに役立ちます。インピーダンス制御は高速設計において重要であり、PCBトレース全体にわたって信号整合性を維持します。 製造および組立プロセスの促進: 効果的なコンポーネント配置は、効率的な組立とテストに不可欠です。コンポーネントの配置と方向に関する設計ルールに従うことで、設計者はアクセシビリティ、製造の簡素化、将来の......