ESP32を基板に載せる前に確認したい電源・ピン配置の注意点
1 min
- Arduinoと同じ感覚で使うと失敗しやすい
- ESP32は5Vではなく3.3V系で考える
- Wi-Fiを使うなら電源に余裕を持たせる
- GPIOは全部同じようには使えない
- 通信ラインとアンテナ周辺も確認する
- まとめ
ESP32は、Wi-FiやBluetoothが使える便利なマイコンです。Arduino IDEでも扱えるため、電子工作をはじめとして、IoT用途でもよく使われます。
ただし、ESP32を基板に載せるときは、Arduino Unoと同じ感覚で配線すると失敗することがあります。特に注意したいのは、3.3V電源、GPIOの選び方、Wi-Fi通信時の電流、通信ラインの引き回しです。
Arduinoと同じ感覚で使うと失敗しやすい

ESP32はArduino IDEで使えるため、Arduinoと同じように扱えると思われがちです。しかし、ESP32基板を自作するときは、電源電圧やピン配置をよく確認する必要があります。
ブレッドボードや開発ボードでは動いていた回路でも、自作基板にすると不安定になることがあります。原因は、電源容量が足りない、GNDが弱い、コンデンサの位置が悪い、起動に関係するGPIOを不用意に使っている、などさまざまです。
ESP32は5Vではなく3.3V系で考える
ESP32の信号は、基本的に3.3V系として考えます。Arduino系は5Vで駆動しますから、ここの差を意識するのがポイントです。5Vで動くセンサーやリレー基板をそのままGPIOへつなぐと、ESP32側のピンに負担がかかる場合があります。
開発ボードではUSB端子や5V入力から使えるものもありますが、基板に組み込む場合は、ESP32へ安定した3.3Vを供給できる設計にすることが大切です。レギュレータを使う場合は、ESP32本体だけでなく、周辺回路の消費電流も合わせて確認します。
Wi-Fiを使うなら電源に余裕を持たせる

ESP32で起きやすいトラブルの一つが、Wi-Fi通信時のリセットです。何もしていないときは動いているのに、Wi-Fiへ接続した瞬間やデータ送信時に再起動する場合、電源が弱い可能性があります。
そのため、ESP32基板では電源ラインを細くしすぎないこと、GNDをしっかり取ること、電源入力部やESP32の近くにコンデンサを置くことが重要です。また、モーターやリレーなど、消費電流の大きい部品と同じ電源を使う場合は、電圧低下やノイズにも注意します。
GPIOは全部同じようには使えない
ESP32には多くのGPIOがありますが、すべてを自由に使えるわけではありません。入力専用のピン、起動時の状態に関係するピン、書き込みや通信で使われるピンがあります。
特に起動に関係するピンへLED、スイッチ、外部回路を不用意につなぐと、電源投入時に起動しない、書き込みモードに入らない、といった問題につながることがあります。基板化するとあとからピンを変更しにくいため、どのGPIOを何に使うかを先に整理しておきましょう。
通信ラインとアンテナ周辺も確認する
ESP32では、I2C、SPI、UARTなどの通信を使うことがよくあります。センサーや表示器をつなぐ場合は、どの通信を使うのか、どのピンに割り当てるのかを早めに決めておくと、基板設計がしやすくなります。
通信ラインを長く引き回したり、モーターや電源ラインの近くを通したりすると、動作が不安定になることがあります。また、Wi-Fiを使う基板では、アンテナ周辺に部品や銅箔を近づけすぎないようにするなど、配置にも注意が必要です。
まとめ
ESP32を基板に載せる前には、3.3V電源、Wi-Fi通信時の電流、GPIOの制約、通信ラインやアンテナ周辺の配置を確認しておくことが大切です。
ESP32は便利なマイコンですが、電源やピン配置をあいまいにしたまま基板化すると、起動しない、書き込めない、Wi-Fi接続時だけリセットする、といった問題につながります。まずは開発ボードで動いた回路をそのまま写すのではなく、基板として安定して動く形に整理してから設計しましょう。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......