銅の盗みがPCBをどのようにバランスさせ、より良い製造結果をもたらすか
1 min
- 銅の盗み(コッパーシービング)の概要
- 現代のPCB設計において銅の盗みが不可欠な理由
- 信頼性の高いPCB生産のための主なメリット
- 効果的な銅の盗みのためのベストプラクティス
- プロフェッショナルな銅の盗みによる製造上のメリット
- JLCPCBの銅の盗み実装における専門知識
- 銅の盗みに関するFAQ
重要なポイント
銅の盗み(コッパーシービング)は、非機能的な銅パターン(ドット、正方形、クロスハッチ)を追加して、PCB層間の銅密度を均等にします。これにより、不均一なメッキ(20~30%から10%未満へ)、基板の反り、不均一なエッチング、インピーダンスの問題を効果的に低減し、より厳しい公差、優れたソルダーマスク密着性、高い歩留まり、低コストを実現します。最良の結果を得るには、層ごとに40~60%の銅密度を目標とし、適切なクリアランスを維持し、スタックアップの対称性を確保してください。適切に実施すれば、複雑な高密度PCBを信頼性が高く平坦な基板に変え、優れた製造性能を実現します。
銅の盗み(コッパーシービング)の概要
ベアPCBの空白部分に小さなドット、正方形、クロスハッチのデザインを見たことはありませんか?それは銅の盗みが機能している証拠であり、均一な PCB製造を実現する最も効果的でありながら見過ごされがちな技術の一つです。これがなければ、基板は不均一にエッチングされ、メッキされ、反りが生じ、優れた設計が生産時の悪夢となりかねません。現代のPCBはより高機能で、より狭い面積により多くを収めることができますが、その結果、高密度の銅領域に直接隣接して広い裸のラミネート空間が残ることがあります。この不均衡は、製造時において銅厚の変動やボウ・ツイストが生じ、IPC-6012の要件を満たさない可能性があるため、深刻な問題です。銅の盗みは、基板上の分布を均衡させるために戦略的に非機能的な銅パターンを追加することで、この問題に対処します。
本日は、銅の盗みとは何か、なぜ重要なのか、そしてどのように機能させるかについて説明します。2層基板であれ複雑な多層スタックアップであれ、この技術は設計の歩留まりを向上させ、不必要な手直しのコストを節約します。
現代のPCB設計において銅の盗みが不可欠な理由
回路の複雑さが増すにつれて、PCB層全体の銅分布はますます不均一になります。一方の隅に高密度のグランドプレーンがあり、反対側の隅には少数の孤立したトレースしかない場合があります。この不均衡こそが、銅の盗みが必要とされる場面です。
銅の盗みとは何か、そしてその仕組み
銅の盗みとは、PCB層のまばらな領域に非機能的な銅フィーチャーを追加することを指します。一般に「銅の盗人」と呼ばれるこれらのフィーチャーは、電気ネットワークに接続されていません。それらは基板表面全体の銅密度を均等にするためだけに存在します。この概念は単純な原理で機能します。電気メッキ中、電流は孤立した銅フィーチャーに向かって優先的に流れ、高密度の銅に囲まれた領域よりも厚くメッキされます。空の領域に銅の盗人を追加することで、電流密度をより均等に再分配し、均一な銅厚を得ることができます。

銅の盗人にはいくつかの標準的なパターンがあります:
- ドットパターン:グリッド状の小さな円形パッド、通常直径20~40ミル
- 正方形パターン:規則的な配列の小さな正方形パッド、航空宇宙基板で一般的
- クロスハッチパターン:細い銅線のメッシュ、充填密度と熱管理のバランスを取る
- ソリッドフィル:未使用領域への完全な銅ポア、最大のバランスを提供するが慎重なクリアランス管理が必要
高密度基板で解決する一般的な問題
銅の盗みがなければ、いくつかの製造欠陥が発生する可能性が大幅に高まります。不均一なメッキ厚が最も直接的な結果であり、単一パネル全体で20~30%以上の変動が生じ、IPC-6012クラス2およびクラス3の要件に違反します。

基板の反りももう一つの主要な懸念事項です。 PCBの片面がもう片面よりも著しく多くの銅を含む場合、リフロー時の熱膨張差によりボウ・ツイストが発生します。IPC-6012では表面実装基板に対して0.75%以下に制限されており、銅の不均衡はこの制限を超える主な原因です。
銅の盗みが対処するその他の問題には以下が含まれます:
- 過エッチングまたはエッチング不足のトレースを引き起こす不均一なエッチングレート
- 銅とラミネートの急激な遷移部におけるソルダーマスク密着性の低下
- 不均一な内部応力による層間剥離のリスク
- 銅厚の不整合によるインピーダンス変動
信頼性の高いPCB生産のための主なメリット
エッチング均一性の向上と反りの低減
エッチングプロセスでは、エッチャントによる局所的な銅密度に応じて銅が様々な速度で除去されます。厚い領域はよりゆっくりエッチングされ、薄い領域はより速くエッチングされます。結果として得られるトレースは、密度の高い領域では広く、まばらな領域では狭くなります。銅の盗みで密度を均等にすることで、エッチングレートが均一になり、より厳しいトレース幅公差が可能になります。
反りを最小限に抑えることも重要です。層1が80%の銅で満たされ、層4が20%の4層基板の場合を考えてみましょう。銅(CTE 17 ppm/°C)とFR4(CTE 12~16 ppm/°C)は、245~260°Cでのリフロー中に異なる膨張率を示します。この差動応力は、両側の銅をバランスさせることで低減されます。
| パラメータ | 銅の盗みなし | 銅の盗みあり |
|---|---|---|
| メッキ厚の変動 | パネル全体で20~30% | 10%未満 |
| トレース幅公差 | +/- 1.5~2.0ミル | +/- 0.5~1.0ミル |
| 基板の反り(一般的) | ボウ/ツイスト 1.0~1.5% | 0.5%未満 |
| エッチング均一性 | ゾーン間で不均一 | パネル全体で均一 |
| ソルダーマスク密着性 | 変動あり | 一貫している |
歩留まりの向上と製造コストの削減
銅分布が不均衡な場合、ファブリケーターはより厳しいプロセス管理、より遅いエッチング速度、追加の検査で補正します。これらはすべてコストを増加させ、スループットを低下させます。
適切な銅バランスにより、初回パス歩留まりが大幅に向上します。メッキ違反、トレース幅の不適合、反りで拒否される基板が減少します。たとえ2~3%の歩留まり改善でも、生産量では意味のあるコスト削減になります。
効果的な銅の盗みのためのベストプラクティス
銅の盗みを最大限に活用するには、確立されたガイドラインに従う必要があります。慎重に行わなければ、ランダムな配置は実際に新たな問題を引き起こす可能性があります。
配置戦略と密度バランスのルール
ほとんどのメーカーは、最も密度の高い領域と最もまばらな領域の間で15~20%未満の銅密度変動を目標としています。以下は体系的なアプローチです:

1. EDAツールを使用して各層の既存の銅密度を計算します。EasyEDAとKiCadはこれを自動的にレポートできます。
2. 銅密度が層平均を大幅に下回るまばらな領域を特定します。
3. 適切なパターンを選択します。50~80ミルピッチで20~30ミルパッドのドットパターンは、ほとんどのアプリケーションでうまく機能します。
4. 銅の盗人と機能的な銅の間に最低10~20ミルの適切なクリアランスを維持します。
5. 外層だけでなく内層もバランスさせます。不均衡な内層も同様に反りを引き起こします。
6. スタックアップ全体の対称性を確保します。層1の銅密度が70%の場合、最下層も一致させる必要があります。内層は基板の中心軸に対して対称にペアにします。
有用な経験則は、盗み後、各層で40~60%の銅密度を目標にすることです。この範囲は、製造の均一性と、ルーティングを複雑にする可能性のある過剰な銅とのバランスを取ります。
一般的な設計ミスの回避
インピーダンス制御されたトレースの近くに盗人を配置することは、最も頻繁なエラーです。銅の盗人とインピーダンスクリティカルな信号の間には、常に少なくとも3Wの間隔(トレース幅の3倍)を維持してください。信号層にパターン化された盗人の代わりにソリッドフィルを使用すると、意図しない容量性結合が導入されます。ソリッドポアは高速ライン上で寄生グランドプレーンとして機能します。パターン化された盗人はこのリスクを大幅に低減します。
その他の一般的なミスには以下が含まれます:
- 外層のみをバランスさせ、内層への盗人の追加を忘れる
- DRC設定で銅の盗人を考慮せず、誤った違反が発生する
- パッドクリアランスゾーン内に銅の盗人を配置し、はんだブリッジのリスクを負う
- ファブリケーターの盗み設定について調整を怠る
- スタックアップ中心線を挟んで非対称な銅分布を作成する
プロフェッショナルな銅の盗みによる製造上のメリット
銅の盗みが適切に実行されると、そのメリットは製造と組立全体に及び、問題のある基板をすべての製造ステップをスムーズに通過する基板に変えます。

プロセス管理と一貫性の強化
ファブリケーターの観点から見ると、銅バランスの取れたパネルは処理が大幅に容易です。電流分布が均一であるため、電気メッキ浴は予測可能に動作し、ゾーンごとの調整なしで標準的なメッキパラメータを使用できます。
エッチング中、バランスの取れた密度により、ファブリケーターはゾーン間で妥協するのではなく、単一の条件でスプレー圧力、温度、コンベア速度を最適化できます。ドリリングプロセスも恩恵を受け、バランスの取れた銅はより均一なラミネート圧力とより良いドリル・トゥ・銅の位置合わせを保証します。
製造と組立とのシームレスな統合
銅の盗みは組立プロセスにもメリットをもたらします。平坦で反りのない基板はピックアンドプレース治具に適切に収まり、0.4mmピッチのBGAや0201パッシブなどのファインピッチ部品の正確な配置を保証します。
| 製造段階 | 銅の盗みの影響 |
|---|---|
| ラミネーション | 均一な圧力分布、より良い層位置合わせ |
| 電気メッキ | 均一な銅析出、一貫したメッキ厚 |
| エッチング | 均一なエッチングレート、より厳しいトレース幅管理 |
| ドリリング | ドリル・トゥ・銅の位置合わせ精度の向上 |
| SMT組立 | 平坦な基板でのピックアンドプレース精度の向上 |
| リフローはんだ付け | 組立全体で均一な熱プロファイル |
リフロー中、平坦な基板はコンベアレールとの一貫した接触を確保し、冷接合やトゥームストーンを引き起こす温度変動を防ぎます。ウェーブはんだ付けでは、わずかな反りでも不均一なはんだウェーブ接触を引き起こします。
JLCPCBの銅の盗み実装における専門知識
銅バランスには適切な製造パートナーの選択が重要です。銅の盗みをDFMプロセスに統合しているファブリケーターは、問題が生産現場に到達する前にキャッチします。
最適な銅バランスのための高度なDFMサポート
JLCPCBのエンジニアリングチームは、自動DFM分析を通じて受信設計をレビューし、これには全層の銅密度評価が含まれます。設計に重大な不均衡がある場合、チームは注文レビュー中にフラグを立て、生産開始前に最適化する機会を提供します。
同社のシステムは、個々の基板レベルだけでなく、パネルレベルで銅分布を評価します。パネライゼーションは基板の配置によって銅バランスを助けたり害したりする可能性があるため、これは重要です。EasyEDAユーザーの場合、統合により設計ツールで直接銅充填率を確認できます。
高品質な結果を保証する精密製造
JLCPCBの製造施設は、適切な銅の盗みを補完する厳密に管理された電気メッキプロセスを使用しています。設計がバランスの取れた銅を提供する場合、そのプロセスは優れた厚さの均一性を実現します。
標準PCBの生産が2ドルから始まり、ターンアラウンドが最速1~2日であるため、銅バランス戦略の反復は実用的で手頃な価格です。HASL、ENIG、OSP、イマージョンシルバーを含む表面処理オプションはすべて、適切な盗みが提供する均一な銅表面から恩恵を受けます。
プロトタイプから量産までのスケーラブルなソリューション
JLCPCBでは、銅の盗み戦略はプロトタイプから量産まで一貫しています。5枚の基板を注文する場合でも5,000枚を注文する場合でも、同じDFMチェックが適用されます。大量注文の場合、同社の SMT組立サービスがメリットをさらに拡張します。平坦な基板はピックアンドプレース精度とリフロー一貫性を向上させるからです。
これらの原則を実践に移したい場合は、JLCPCBのインスタント見積もりシステムでGerberファイルをアップロードし、DFM最適化のためのエンジニアリングサポートとともに即座にフィードバックを得ることができます。
JLCPCBでPCB生産を簡素化
PCB製造、組立、部品のワンストップサプライヤー。
インスタント見積もりから迅速な納品まで、ワークフローを合理化し、やり取りを減らし、すべてのビルドをスムーズに進めます—プロトタイプから量産まで。無料見積もりを取得 >
銅の盗みに関するFAQ
Q: 銅の盗みとは何ですか?
銅の盗みとは、PCBのまばらな領域に非機能的な銅パターン(ドット、正方形、クロスハッチ)を追加して、基板全体の銅密度を均等にすることを指します。
Q: 銅の盗みが重要なのはなぜですか?
不均一なメッキ、基板の反り、不均一なエッチング、インピーダンス変動を防ぎ、PCBがIPC規格を満たし、より高い製造歩留まりを達成することを保証します。
Q: 銅の盗みはどのように機能しますか?
低密度領域に余分な銅を追加することで、電気メッキとエッチング中の電流分布を均等にし、均一な銅厚と製造欠陥の低減をもたらします。
Q: 目標とすべき銅密度はどのくらいですか?
盗人を追加した後、層ごとに40~60%の銅密度を目標とし、基板全体で密度変動を15~20%未満に抑えてください。
Q: 銅の盗みの主なベストプラクティスは何ですか?
機能的な銅から10~20ミルのクリアランスを維持し、スタックアップの対称性を確保し、インピーダンス制御されたトレースの近くに盗人を配置しないようにし、常にPCBファブリケーターと調整してください。
学び続ける
Altium MCP:GPT-6とCodexを活用したAIによるPCB設計【ステップバイステップガイド】
Altium MCPは、Model Context Protocol(MCP)サーバーを介してAltium DesignerとAIアシスタントを接続します。AIはスクリーンショットを見ながら画面をクリックする代わりに、Altiumのスクリプト関数を直接呼び出します。本記事では、Codex上のGPT-6とオープンソースのeda-agentサーバーを使用し、230 VAC・10 A対応のBL0942搭載電力量計測基板を設計しました。データシートの確認から、DRC違反のない基板製造データの作成までを検証しています。 AIが部品選定、回路図作成、部品配置、配線、基板のチェックを実行し、回路構成の判断、配置方針の提示、修正の指示はエンジニアが担当しました。 本ガイドで解説する内容: Altium MCPとeda-agentサーバーの仕組み Codex上のGPT-6をAltiumに接続し、接続状態を確認する方法 AIによる部品選定、回路図作成、部品配置、配線の実行過程 出力されたデータと、エンジニアによる修正が必要だった箇所 注意事項 これらのサーバーは、第三者が独立して開発するオープンソースプロジェクトです......
PCB設計向けAIツール:あなたの設計ワークフローに最適なツールは?
AIツールは現在、PCB設計における回路構成の検討、回路図生成、部品選定、部品配置、配線、設計検証など、さまざまな工程を支援できるようになっています。 しかし、各AIツールが対応する工程や得意分野はそれぞれ異なります。 本記事では、AI PCB設計ツールについて、実際にどのような処理を行うのか、必要となる入力情報、そして実際のエンジニアリングワークフローのどの段階で活用できるのかを比較・解説します。 この記事では、以下の内容について解説します。 6種類のAI PCB設計ツールと、それぞれに必要な入力情報 PCB設計工程ごとにAIツールが実行できる内容 設計開始時点や使用中のEDAソフトに応じたツール選択方法 AIによる設計結果にもエンジニアによる検証が必要な理由 図: PCB設計ワークフローの各段階に対応したAI PCB設計ツールの分類 PCB設計向けAIツールの種類 AI PCB設計ツールは、大きく6種類に分類できます。 選択する際は、現在所有している設計情報が アイデア、要求仕様、回路図、または配置済み基板 のどの段階にあるかを基準にすると適切なツールを選択できます。 図: PCB設計における......
適切なPCB形状の選択
PCBに適切な形状を選択することは、電子デバイスの全体的な性能、製造性、美観に大きな影響を与える重要な決定です。長方形のPCBが最も一般的で汎用性がありますが、特定のアプリケーションで独自の利点を提供するさまざまな形状があります。この包括的なガイドでは、さまざまなPCB形状を探り、各形状の例を提供し、それらがどのように設計と機能性を最適化するかを紹介します。PCB形状の重要性を理解し、具体的な例を考慮することで、電子システムを強化するための情報に基づいた決定を下すことができます。 長方形PCB形状:定番の選択 長方形PCBは、実績のある選択肢であり、多様な業界で広く使用されています。その長方形の形状は、シンプルさ、製造の容易さ、標準プロセスとの互換性を提供します。この形状により、効率的な部品配置、簡単な信号配線、標準化された筐体への統合が可能になります。例えば、ハイエンドノートパソコンは通常、内部スペースの利用を最大化するために長方形のPCB形状を採用しています。長方形の形状により、プロセッサ、メモリ、ストレージ、その他のコンポーネントを効率的に配置でき、コンパクトで強力なコンピューティングデバイ......
部分的に反転したパネル化のチュートリアル
PCB設計のレイアウトエンジニアリング段階では、パネライゼーションが頻繁に採用されます。パネライゼーションとは、本質的には個々の基板をより大きな一枚の基板に組み立てることであり、Vカット、プロセスエッジ、フィデューシャル、ツーリングホール、その他のプロセス用クリアランスのためのスペースを確保します。 PCB試作時には、製造および実装の前に、Altiumで小さな基板をより大きな一枚の基板に組み立てる方が効率的であることがよくあります。 部分的反転パネライゼーション方法 今日は、PCB試作に特化した部分的反転パネライゼーション方法について詳しく見ていきましょう。基本的には、描画したPCBのTOP層をBOTTOM層に変換し、その逆も行ってパネライゼーションするものです。 全体的な手順は以下の通りです: 1. 新しいPCBファイルを作成し、完成したPCB設計を新しく作成したPCBファイルにコピーします。 2. 特殊貼り付けを実行します。 3. PCB基板全体をコピーし、選択して反転させ、時計回りに180度回転させます。 これらの手順を実行するには: 1. ファイル全体を選択します(ショートカット:S+A)......
PCB層数の決定
プリント基板(PCB)の設計を始めるとき、あなたが下すべき重要な決定の一つは、PCBの層数を決めることです。層数が異なれば、プロジェクト設計の結果に必ず影響を与えます。ここでは、その意味について説明し、PCB設計における銅層の数を決定するための簡単なガイドラインを提供します。 PCB層の理解 回路の複雑さを分析する: 回路の複雑さは、PCBの層数を決定する主要な要素です。多数の部品と複雑な配線要件を持つ複雑な回路では、必要なトレースと接続を収容するために追加の層が必要になる場合があります。 部品密度が高い回路は、通常、必要な配線を収容するためにより多くの層を必要とします。設計に複数の高速信号や敏感なアナログ信号が含まれる場合、追加の層は専用の電源プレーンとグラウンドプレーンを提供し、ノイズを低減することで信号整合性の向上に役立ちます。さらに、高速回路や敏感なアナログ信号を含む設計では、信号整合性に特別な注意が必要です。追加の層を利用して電源プレーンとグラウンドプレーンを分離し、ノイズを最小限に抑え、信号干渉やクロストークを低減することができます。 スペースの制約を考慮する: 設計をコンパクトな電子......
銅トレース設計のマスター
銅トレースは、PCB設計において電気信号の効率的な流れを確保する上で極めて重要な役割を果たします。あなたが電子工作愛好家、ホビイスト、エンジニア、学生、あるいはこの分野のプロフェッショナルであっても、銅トレース設計の原理と技術を理解することで、あなたのPCBプロジェクトを新たな高みへと引き上げることができます。本日は、JLCPCBが銅トレース設計の技術をマスターし、あなたのプロジェクトが最終的に最適な結果を達成できるようご案内します。 銅トレース設計の重要性: 銅トレースはあらゆるPCBの生命線であり、コンポーネント間で信号を伝達し、電子デバイスの機能を可能にします。適切に設計された銅トレースレイアウトは信号損失を最小限に抑え、電磁干渉(EMI)を低減し、信号整合性を向上させます。銅トレース設計をマスターすることで、PCBの全体的な性能と信頼性を高めることができます。 銅トレース設計における重要な考慮事項: a. トレース幅と間隔: 適切なトレース幅と間隔を決定することは、インピーダンス制御を維持し、信号劣化を防ぎ、電流容量要件に対応するために極めて重要です。トレース寸法を選択する際には、電流レベ......