一般的な設計上の問題とPCB最適化設計の推奨事項
1 min
設計上の問題によりPCB製造工程で発生する可能性のある一般的な問題をお客様が回避できるよう、最も頻繁に発生するケースを以下にまとめました。これらの問題は、お客様がより効果的に問題を特定し、対処できるよう、当社のウェブサイトで詳しく説明しています。以下のポイントには、重要な設計上の注意点と修正案が含まれています:
1. スロット、カットアウト、ミーリング、Vカットの欠落
問題点:不適切な設計によるスロット、カットアウト、ミーリング、Vカットの欠落。
推奨事項:スロット、カットアウト、ミーリング、Vカットが同じアウトラインレイヤーで設計されていることを確認する。複数のアウトライン・レイヤーがある場合は、数が最も少ないメカニカル・レイヤーを優先してください。
詳細については、[注文方法]を参照してください。
注意:機械層はキープアウト層より優先してください。
2. ゴールド・フィンガーの面取りに関する問題
問題点:ゴールド・フィンガーのエッジが面取りされていない。
推奨事項:面取り中の損傷を防ぐため、ゴールド・フィンガーが基板端に設計され、トレースから十分なクリアランスがあることを確認すること。面取りの原理を以下に示す。詳細については、[ゴールド・フィンガー面取り]のガイドをご参照ください
3. ミラー片面PCB設計
問題点: 片面基板でのミラーイメージ処理。
推奨事項: アルミと銅コアの単層基板の場合、銅、ソルダーマスク、シルクスクリーンがすべて最上層に正しくデザインされていることを確認してください。生産工程では、バリやスパイクを避けるため、鏡面設計を使用することがありますが、これは最終的な設計構造には影響しません。当社のFR4片面基板は、銅層1層、ソルダーマスク層1層、シルクスクリーン層2層(顧客の設計による)に制限されていることにご注意ください。
4. ガーバービューアの精度
問題点:ガーバー・ビューアーと実際の生産ファイルの不一致。
推奨事項:ガーバー・ビューワーはあくまで参考用であり、正確な表現を保証するものではありません。注文を送信する前に、「生産ファイルを確認する」オプションを選択することが重要です。生産ファイルの確認の詳細については、[確認ガイド]を参照してください。
5. ガーバーファイルと穴属性の不一致
問題点:メッキと非メッキなど、ガーバーファイルの属性と穴が一致しない。
推奨事項:生産時の問題を避けるため、穴の属性がガーバーファイルと一致していることを確認してください。
以下の例を参照してください。穴はガーバーファイルではメッキとして設計されていますが、プロパティは非メッキとして定義されています。
6. 誤ったバーコードまたはシリアル番号の配置
問題点:QRコードやシリアルナンバーが、基板上にランダムに、あるいは誤って配置されている。
推奨事項:QRコードは、シルクスクリーン層でベタブロック(5x5、8x8、または10x10 mm)としてデザインされるべきである。QRコードとシリアル番号の両方を選択した場合は、QRコードのみをデザインする必要があり、シリアル番号は自動的にその下に配置されます。注文オプションとデザインが一致していることを確認してください。詳細な手順については、[このリンク]を参照してください。
7. カバーリングの問題
問題:特定の条件下でビアをカバーできない。
推奨事項:パッドからの距離が0.35mm以下の場合、ビアを塞ぐことはできない。ビアカバーの詳細については、[この記事]を参照してください。
8. 短絡検出
問題点:不適切なDRC(デザインルールチェック)設定による短絡。
推奨事項:設計時にDRCを使用することで、潜在的な設計エラーを自動的に検出することができます。ただし、設計ルールが異なると結果が異なる場合があるため注意が必要です。
9. NPTH が適切に設計されていない
問題点:NPTH が銅トレースから適切に絶縁されておらず、短絡を引き起こしている。
推奨事項:短絡を防ぐため、NPTH と銅線との間に少なくとも 2mm の隙間を空けてください。この誤った設計例を参考にしてください。
10. ガーバーファイルと注文オプションの不一致
問題: テントのないオプションを選択したにもかかわらず、テントのあるビアが作成される。
推奨事項: 生産時のミスマッチを避けるため、注文オプションとガーバーファイルが一致していることを確認してください。オプションとファイルに矛盾がある場合は、提供されたガーバーファイルに従ってください。
11. 注文に関する重要な注意事項
1. プリント基板に注文番号を印刷したくない場合は、「remove mark 」オプションを選択してください。
2. panel by customer "を選択する場合、シングルボードファイルの代わりにパネル化されたファイルをアップロードしてください。
3. 特別なステンシル厚さのご要望は備考欄にご記入ください。
4. アルミ基板は片面のみです。
5. ガーバーファイルのレイヤーが選択したオプションと一致していることを確認してください。
6. 鋳造穴: デザインにキャステレーションホールが含まれる場合は、注文時にこのオプションを選択してください。選択されない場合、銅トレースが不完全になるなどの潜在的なリスクを受け入れることになります。また、カステラ穴の最小サイズは10*10mmです。
12. ドリルとスロットの重なり
問題点: ドリルとスロットの重なりは、製造上の問題を引き起こす可能性があります。
推奨事項:ドリルとスロットが重ならないようにするか、備考欄でどちらのレイヤーを優先するかを指定してください。アウトライン・レイヤーに重なりがある場合は、小さい方の寸法を優先して処理し、両方がドリル・レイヤーにある場合は、大きい方を使用します。
13. 工程端または接続点の破損
問題点:機械的強度が不十分なため、製造中にプロセスエッジまたは接続点が破損する。
推奨事項:プロセスエッジの幅を広げるか、接続点を増やす。SMTアセンブリでは、プロセスエッジを5mm、ツーリングホールを2mm、フィデューシャルをパネルエッジから3.85mmの位置に1mmとすることを推奨する。
詳しくは[仕様]をご覧ください。
14. レイヤーの命名基準
問題点: 一貫性のない、あるいは不正確なレイヤー名により、製造時に誤解を招く。
推奨事項: 認識精度を向上させるため、レイヤーの命名パターンを標準化する。
推奨されるネーミング・パターンのガイドが[こちら]にあります。
15. ステンシル・オープニングの不一致
問題点: ステンシルの開口部が、はんだ付け用のパッドと一致しない。
推奨事項: ステンシルは、はんだマスクや他の層ではなく、はんだペースト層に基づいて作成されます。設計を再度確認し、適切なアライメントを確保してください。
重要な注意事項
1. テスト: さらなる損傷を防ぐため、部品をはんだ付けする前に必ずPCBをテストしてください。
2. 注文の確認: 注文を進める前に、ガーバーファイルを注意深くチェックし、生産ファイルを確認してください。
3. 返品プロセス: 顧客サービスの問題が解決されるまで、基板とパッケージを保存してください。
4. 物流クレーム: PCBが輸送中に破損して到着した場合、クレームを開始し、パッケージと破損したボードの写真を提供してください。
5. クレームは最初の注文に基づいてのみ受け付けます。そのため、PCBが到着した時点で最初のバッチを検査し、問題がないことを確認してから再注文することを強くお勧めします。そうすることで、より安全でスムーズなプロセスが保証されます。
6. IPC 2クラス標準: 当社の生産品質はIPC 2クラス標準に従っており、この標準内の製品は受け入れ可能です。この規格に基づく苦情は受け付けられません。
7. 設計検証: ガーバーファイルの設計ミスの検証は行っておりません。提出前に十分なチェックをお願いします。
8. 更新: お客様からのフィードバックにより、ウェブサイトが更新されることがあります。変更にご期待ください。
これらのガイドラインに従い、提供されたリソースを確認することで、製造上の問題の発生を大幅に減らし、よりスムーズなPCB製造プロセスを確保することができます。
学び続ける
PCB試作とは?量産前に確認すべき基板評価の手順とチェックポイントを解説
プリント基板を設計したあと、多くの場合はいきなり量産するのではなく、まず試作品を製作して動作確認を行います。この工程をPCB試作と呼びます。 回路図や基板設計は画面上で確認できますが、実際に製造してみると配線ミスや部品配置の問題、ノイズの発生など、設計段階では気付かなかった課題が見つかることがあります。そのため、量産前に試作基板を評価することは非常に重要です。 この記事では、PCB試作の目的や流れ、評価時に確認したいポイントについて解説します。 PCB試作とは PCB試作とは、量産前にプリント基板を少量製作し、回路設計や基板設計、実装性に問題がないか確認する工程です。 電子工作では「とりあえず1枚作って試す」という感覚に近いですが、製品開発では非常に重要な工程として扱われます。試作品の評価結果によっては、回路や部品配置を見直して再試作を行うこともあります。 近年ではJLCPCBなどの基板製造サービスを利用することで、個人でも比較的安価に試作基板を発注できるようになりました。そのため、電子工作でも試作基板を活用しやすくなっています。 なぜ試作が必要なのか 設計データが完成していても、実際の基板が設計......
ブレイクアウト基板とは?電子工作でのメリット・変換基板との違いを解説
電子工作をしていると、「使いたいセンサーやICが小さすぎて配線できない」「端子間隔が細かくてブレッドボードで使えない」といった問題に直面することがあります。 近年の電子部品は小型化が進んでおり、そのままでは取り扱いが難しいものも少なくありません。そんなときに活躍するのがブレイクアウト基板です。 ブレイクアウト基板は小型部品の端子を扱いやすい形に変換してくれるため、電子工作初心者からプロの開発者まで幅広く利用されています。この記事では、ブレイクアウト基板の仕組みやメリット、変換基板との違いについて解説します。 ブレイクアウト基板とは ブレイクアウト基板とは、小さな電子部品やICの端子を扱いやすいピン配置へ引き出した基板のことです。英語では「Breakout Board」と呼ばれています。最近の半導体は、 QFN MEMSセンサー LGA 無線モジュール といったパッケージが主流ですが、そのままではブレッドボードへ接続できません。そこでブレイクアウト基板を使うことで、電子部品の信号を2.54mmピッチなどへ変換し、簡単に利用できるようになります。 ブレイクアウト基板の役割 ブレイクアウト基板には主に次......
FFCとFPCの違いとは?フレキシブル配線の構造・特徴・用途の使い分けを解説
ノートパソコンやプリンター、デジタルカメラなどの電子機器を分解すると、薄いフィルム状の配線が使われていることがあります。こうした配線にはFFCやFPCが利用されており、省スペース化や可動部への配線を実現する重要な役割を担っています。 一見するとよく似ていますが、FFCとFPCには構造や用途に違いがあります。そのため、コネクタ選定や機器設計では適切な使い分けが必要です。この記事では、FFCとFPCの違いや特徴、用途について分かりやすく解説します。 FFCとは FFCとは「Flexible Flat Cable」の略称です。日本語ではフラットフレキシブルケーブルやフラットケーブルと呼ばれることがあります。複数の導体を平行に配置し、その上下を樹脂フィルムで挟み込んだ構造になっています。見た目は薄いテープ状であり、電子機器内部の配線によく使用されています。例えば、 プリンター DVDプレーヤー コピー機 家電製品 などで広く利用されています。比較的シンプルな構造のため、低コストで製造しやすいことが特徴です。 FPCとは FPCとは「Flexible Printed Circuit」の略称です。日本語ではフ......
変換基板(ピッチ変換基板)とは?SOP・QFN部品をブレッドボードで使う方法
電子工作や試作開発を行っていると、「使いたいICがブレッドボードで使えない」「端子ピッチが細かすぎて配線できない」といった問題に直面することがあります。近年の電子部品は小型化が進み、SOPやQFNなどの表面実装パッケージが主流になっています。 しかし、こうした部品はそのままではブレッドボードやユニバーサル基板で利用しにくい場合があります。 そこで活躍するのが変換基板です。変換基板を利用することで、表面実装部品を扱いやすい形に変換し、試作や評価を効率よく進められます。この記事では、変換基板の仕組みや種類、活用方法について解説します。 変換基板とは 変換基板とは、電子部品のパッケージや端子ピッチを扱いやすい形へ変換するための小型基板です。表面実装部品を実装し、その端子を2.54mmピッチなどへ変換することで、ブレッドボードやユニバーサル基板で利用できるようになります。例えば、 SOP → DIP変換 QFP → DIP変換 QFN → DIP変換 BGA → 評価基板変換 などがあります。電子工作や試作開発では欠かせない便利なアイテムです。 なぜ変換基板が必要なのか 昔の電子部品はDIPパッケージが主......
プリント基板のシルク印刷とは?文字・記号の役割や設計時の注意点を解説
プリント基板(PCB)を見ると、部品番号や極性マーク、メーカー名などの文字が印刷されていることがあります。これらの文字や記号は「シルク印刷」と呼ばれ、基板の組立や保守を効率化するために重要な役割を果たしています。 電子回路そのものには直接関係しないように見えますが、シルク印刷があることで部品実装ミスやメンテナンス時のトラブルを大幅に減らせます。この記事では、シルク印刷の概要や役割、設計時の注意点について解説します。 シルク印刷とはなにか シルク印刷とは、PCB表面に文字や記号を印刷する工程のことです。英語では「Silkscreen」や「Legend」と呼ばれることがあります。一般的なプリント基板では、部品配置図や型番、極性マークなどがシルク印刷で表示されています。緑色の基板では白色インクが使われることが一般的です。最近の基板では白色だけでなく、 黒色 黄色 青色 赤色 などのシルク印刷を選択できる場合もあります。シルク印刷そのものは電気信号を流すものではなく、あくまで情報表示のために使用されます。 シルク印刷の役割 シルク印刷にはいくつかの重要な役割があります。 部品の配置を分かりやすくする 最も......
生基板とは?PCB・ユニバーサル基板との違いや種類・用途をわかりやすく解説
電子工作やPCB設計について調べていると、「生基板」という言葉を見かけることがあります。完成したプリント基板は見たことがあっても、その元になる材料について詳しく知る機会は少ないかもしれません。 しかし、生基板はPCB製造の出発点となる重要な材料です。また、電子工作ではユニバーサル基板の代わりに生基板を利用して回路を製作するケースもあります。この記事では、生基板の意味や種類、用途、PCBとの違いについて分かりやすく解説します。 なお、「生基板」という言葉は使われる場面によって意味が異なることがあります。部品を実装する前の裸基板を指す場合もありますが、この記事では主にPCB製造前の基板材料である銅張積層板(CCL)を指すものとして説明します。 生基板とは 生基板とは、まだ回路パターンが形成されていない状態の基板材料のことです。 この記事で説明する生基板は、主にCopper Clad Laminate(CCL:銅張積層板)を指します。 生基板の表面には銅箔が貼り付けられており、この銅箔を加工することでPCBが製造されます。 簡単に言えば、 生基板:加工前の材料 PCB:回路パターンが形成された基板 とい......