This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCBのゴールドフィンガー - なぜ重要なのか?

初出公開日 Apr 01, 2026, 更新日 Apr 01, 2026

1 min

目次
  • PCBゴールドフィンガーとは?
  • ゴールドフィンガーの分類:
  • 設計仕様    
  • ゴールドフィンガーPCBの応用
  • 結論

PCBのゴールドフィンガー - なぜ重要なのか?

PCBゴールドフィンガーとは?

PCBゴールドフィンガーは、プリント基板の金属接点、通常は基板の端部に配置されたものを指します。一般的に金または改良型金合金などの金属材料で作られています。パッドの表面が金メッキされ、導電性接点が指のように配置されているため、「ゴールドフィンガー」と呼ばれています。


金は酸化に対して極めて耐性が強く、HASLのような他のPCB表面処理と比較して優れた導電性を持っています。見た目が良いだけでなく、金メッキは美観目的だけのものではなく、コネクタ性能にとって重要な実用的な機能を果たします。

gold finger

PCBゴールドフィンガーの製造プロセスでは、材料の選択が極めて重要です。PCB上でゴールドフィンガーを製造する際、適切な材料を選択することは本当に重要です。ゴールドフィンガーは通常、純金、金合金、または金メッキなどの一流の材料を使用して、電気が安定して確実に流れるようにします。また、腐食や摩耗に耐性のある材料を選択することも重要で、これによりゴールドフィンガーは長持ちします。


市場には2種類の金仕上げが存在します。

無電解ニッケル浸漬金(ENIG):

電子エンジニアが最もよく使用するPCB表面処理です。以下に示すように、電解金メッキと比較して経済的で、はんだ付けが比較的容易です。 JLCPCBは競争力のある価格を提供しています。

PCB used ENIG Surface Finish at JLCPCB

ENIG仕上げは信頼性の高い電気接続と、腐食および酸化に対する優れた耐性を提供します。また、比較的平坦な金層表面を提供し、はんだ付けや組み立てに適しています。しかし、はるかに柔らかく、繰り返し使用による摩耗効果に耐えられません。

電解硬質金メッ:

提供される金は硬質で、厚さは3~50μに達する可能性があります。これは、繰り返し挿抜されるゴールドフィンガーPCBにより適しています。頻繁な機械的摩擦が必要なPCB基板にも適しています。金メッキのコストは極めて高く、ゴールドフィンガーのような部分的な金メッキにのみ適しています。


PCB uses Electroplated Hard gold

ゴールドフィンガーの分類:

1. 従来型ゴールドフィンガー(フラッシュフィンガー)同じ長さと幅の長方形パッドが基板の端部に整然と配置されています。ネットワークカードやグラフィックカードなどの実装品によく使用されます。

2. 長短ゴールドフィンガー(つまり不均等なゴールドフィンガー)基板の端部に配置された長さの異なる長方形はんだパッドで、メモリ、USBフラッシュドライブ、カードリーダーなどの実装品によく使用されます。 ​

3. セグメント型ゴールドフィンガー(断続的なゴールドフィンガー)基板の端部に配置された長さの異なる長方形パッドがあり、先端部分が切断されています。

Segmented gold fingers PCB


設計仕様    

ゴールドフィンガーの信頼性を確保するために、PCB設計エンジニアは設計時にいくつかの設計ルールに従う必要があります。PCB自体の用途やサイズに関わらず、以下のルールはゴールドフィンガーの設計において常に適用されます:
金メッキコネクタはPTH(メッキスルーホール)の近くに配置すべきではありません。

  • ゴールドフィンガーの近くにはソルダーマスクやスクリーン印刷がなく、ソルダーマスクとスクリーン印刷はゴールドフィンガーから距離を置いて配置する必要があります。
  • PCB端部を面取りするために、ゴールドフィンガーはPCBの中央方向を向いてはいけません。
  • ゴールドフィンガーは面取りする必要があり、一般的には30°、45°、20°などです。
  • ゴールドフィンガーはPCB外形から少なくとも1.0mm離れています。ゴールドフィンガーはPCBの中心から外側に向けて配置する必要があります。

JLCPCBで一般的に使用されるゴールドフィンガーの面取りパラメータ

gold finger chamfering parameters in JLCPCB

jlcpcbでは、ゴールドフィンガーに関するより詳しい設計仕様をご確認いただけます。前述のガイドラインに従わない場合、PCBが親PCBと互換性がなくなる可能性があります。例えば、ドーターボードがマザーボードの指定スロットに正しく収まらない可能性があります。

ゴールドフィンガーPCBの応用

デジタル時代において、プリント基板(PCB)ゴールドフィンガーは、私たちの日常生活に浸透する無数の電子機器において不可欠な部品となっています。

まず第一に、携帯電話は人々の生活において不可欠なものとなっています。スマートフォンから従来型の携帯電話まで、例外なくPCBゴールドフィンガーが使用されています。携帯電話のSIMカードスロットやバッテリーコネクタは、通常PCBゴールドフィンガーを使用して接続されます。これらのゴールドフィンガーは安定した電気接続を提供するだけでなく、頻繁な抜き差しによる摩耗にも耐え、機器の信頼性と耐久性を確保します。


第二に、コンピュータ分野においても、PCBゴールドフィンガーは極めて重要な役割を果たしています。メモリスロット、拡張カードスロット、その他の周辺機器の接続インターフェースは、通常PCBゴールドフィンガーを使用しています。これらのゴールドフィンガーはコンピュータに高速データ伝送と安定した電気接続を提供し、ユーザーにスムーズなコンピューティング体験を提供します。
さらに、PCBゴールドフィンガーは自動車電子分野でも広く使用されています。現代の車のダッシュボード、オーディオシステム、ナビゲーションシステムなどは、すべてPCBゴールドフィンガーを使用して接続する必要があります。これらのゴールドフィンガーは車載電子機器間の安定した通信を確保するだけでなく、車両走行中の振動や温度変化にも耐えます。


上記の分野に加えて、PCBゴールドフィンガーはその他の多くの日常機器でも役割を果たしています。例えば、ホームエンターテインメントシステムでは、オーディオおよびビデオ機器がPCBゴールドフィンガーを使用して接続されることが多く、ユーザーに高品質な視聴覚体験をもたらします。オフィス環境では、プリンターやスキャナーなどの周辺機器も、PCBゴールドフィンガーのサポートなしでは成り立ちません。

結論

要約すると、PCBゴールドフィンガーは日常生活において不可欠な部品です。多様な電子機器にわたって安定した接続と信頼性の高い通信を確保し、最終的には人々の生活の便利さと快適さを向上させます。技術が継続的に進歩する中で、PCBゴールドフィンガーがさまざまな分野でますます重要な役割を果たすことが予見され、私たちの日常生活にさらなる便利さと革新をもたらすことが期待されます。

学び続ける