This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

基板に部品を載せる「実装」の基本|SMT(表面実装)ってどんな技術?

初出公開日 Feb 24, 2026, 更新日 Feb 24, 2026

1 min

目次
  • 電子基板の「実装」とは?
  • 今の主流「SMT(表面実装)」の仕組み
  • 昔ながらの「スルーホール実装」との違い
  • 基板(基盤)の上に並ぶ電子部品たちの役割
  • 実装を知れば、基板づくりがもっと楽しくなる
  • FAQ

電子機器の内部にある「プリント基板」は、板そのものだけでは機能しません。その上の細かい部品が載り、電気が通る状態になって初めて、私たちはスマートフォンを使ったり、パソコンを動かしたりすることができます。

今回は、基板づくりの要となる「実装」について解説します。

電子基板の「実装」とは?

基板の「実装」とは、一言でいえば電子基板という「板」の上に、電子部品を載せて固定する「組み立て」の工程のことです。

基板にはあらかじめ銅で作られた配線が描かれていますが、ここに「抵抗」や「コンデンサ」「IC」といった部品を適切な場所に配置し、「はんだ」という金属の接着剤を使って整合します。

今の主流「SMT(表面実装)」の仕組み

現代の電子機器で最も多く使われている実装方法が「SMT(表面実装:Surface Mount Technology)」です。

SMTの大きな特徴は、基板に穴を開けるのではなく、基板の表面にある銅箔のパッドの上に直接部品を載せるという点です。 まず、基板の表面に「クリームはんだ」というペースト状のはんだを薄く塗り、その上に部品を載せます。その後、基板ごと「リフロー炉」という大きなオーブンのような機械に入れ、熱をかけてはんだを溶かすことで、すべての部品を一度に固定します。

この方法は、部品の「足」を刺す必要がないため、非常に小さな部品を大量に、かつ高速に載せることができます。今のスマホやパソコンがこれほどまでに薄く、高性能になったのは、この「表面にペタペタ貼る」SMTという技術が進歩したおかげです。

昔ながらの「スルーホール実装」との違い

SMTが普及する前から使われてきたのが「スルーホール実装(THT)」です。これは、基板に「スルーホール」と呼ばれる穴を開け、そこに電子部品の針のような足(リード線)を差し込み、裏側からはんだ付けをする方法です。

それぞれの使い分けは以下の通りです。

  • SMT(表面実装)の強み
  • スルーホール実装の強み

最新の基板では、小さな部品はSMTで載せ、強度が必要な場所だけスルーホール実装を使うといった、両方のいいとこ取りをした設計が一般的です。

基板(基盤)の上に並ぶ電子部品たちの役割

基板(基盤)の上には、形も色もさまざまな部品が並んでいます。これらがどんな役割をしているのか、代表的なものを紹介しましょう。

  • 抵抗(レジスタ):電気の流れを調整する部品
  • コンデンサ:電気を一時的に貯める部品
  • IC(集積回路):基板の脳にあたる部分
  • LED(発光ダイオード):電気を通すと光る部品

これらの個性の違う部品たちが、実装という工程で一つの板に集まり、協力し合うことで電子機器は動いています。

実装を知れば、基板づくりがもっと楽しくなる

「実装」は、自分の描いた回路図が実際に形になり、動き出す瞬間のための大切なプロセスです。

今の主流であるSMT(表面実装)という技術によって、私たちはプロレベルの精密な基板を手にすることができるようになりました。JLCPCBのようなサービスを利用すれば、こうした高度な実装も1枚から依頼することができます。

基板に載っている一つひとつの部品の役割や、その載せ方(実装方法)を知ることで、電子機器を見る目が変わり、基板づくりがより深く、楽しいものになるはずです。

FAQ

-Q:手作業とはんだ付けロボット(SMT機)で品質は変わりますか?

はい、大きく変わります。手作業(手はんだ)はどうしても人の技術によって仕上がりに差が出ますが、SMT機(マウンター)はミクロン単位の精度で正確に配置し、温度管理されたリフロー炉で加熱するため、不良が少なく非常に安定した品質に仕上がります。

-Q:非常に小さな部品でも実装できますか?

はい、可能です。最新のSMT機であれば、肉眼では粒のようにしか見えないほど小さな部品(0.6mm×0.3mmなど)でも、正確に高速で実装することができます。こうした微細な実装は、現代の高度な機械設備があって初めて実現できるものです。

学び続ける