BGA基板はなぜ難しい?見えないはんだ接合と検査方法を解説
1 min
- BGAは端子が部品の下にある
- 見えないから実装確認が難しい
- 検査にはX線などが使われる
- BGA変換基板を使うと扱いやすくなることもある
- BGA基板設計ではパッドと配線に注意する
- まとめ
BGA基板という言葉を聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。BGAは「Ball Grid Array」の略で、ICの裏側に小さなはんだボールが格子状に並んだ部品パッケージです。
普通のICでは、接続用の足や端子が部品の外側に見えていることが多いです。一方、BGAでは接続部分が部品の下に隠れます。そのため、実装したあとに、はんだが正しく付いているかを目で確認しにくい点が大きな特徴です。
BGAは端子が部品の下にある

BGA部品は、パッケージの裏面に並んだはんだボールで基板と接続します。基板側には、そのはんだボールに対応するパッドがあり、リフロー炉などで加熱することで、はんだボールが溶けて接合されます。
通常のはんだごてだけで、部品の下にあるはんだボールを直接はんだ付けするのは困難です。そのため、BGA実装では、はんだペースト、部品の位置合わせ、温度管理などを含めた実装工程が重要になります。
この構造により、小さな面積の中に多くの接続点を配置できます。スマートフォン、パソコン、通信機器など、小型で高性能な電子機器に向いている方式です。
見えないから実装確認が難しい

BGA基板の実装が難しい理由は、はんだ接合部が部品の下に隠れることです。通常の表面実装部品なら、はんだの付き方を目視や顕微鏡で確認しやすいですが、BGAでは外から見える範囲が限られます。
はんだボールが正しく溶けていない、隣のボールとつながってショートしている、位置がずれている、といった不具合があっても、外観だけでは確認できないことがあります。BGAのはんだ接合では、見えない場所で不良が起きる点が大きな難しさです。
検査にはX線などが使われる
BGAの実装状態を確認するには、X線検査が使われることがあります。X線を使うと、部品の下にあるはんだボールの形や位置、ショートの有無などを確認しやすくなります。
また、BGAスコープのように、部品と基板のすき間を横から観察する方法もあります。ただし、どの方法でも、通常の部品より確認に手間がかかるため、BGA実装では設計と製造の精度が重要になります。
BGA変換基板を使うと扱いやすくなることもある
電子工作や試作では、BGA部品をそのまま扱うのは簡単ではありません。はんだボールの間隔が狭く、手作業での実装や修正が難しいためです。
どうしてもBGA用のICなどを扱いたい場合は、BGA変換基板や評価基板が選択肢になります。BGA部品を変換基板に実装し、外側に扱いやすい端子として引き出すことで、試作や評価をしやすくします。
ただし、未実装のBGA変換基板を使う場合は、結局その変換基板にBGA部品を実装する必要があります。自分で実装するのが難しい場合は、BGA実装済みのモジュールや評価ボードを使う方が現実的なこともあります。
BGA基板設計ではパッドと配線に注意する
BGA基板では、はんだボールに合ったパッド設計や、細かな配線の引き出しが必要になります。端子数が多い部品では、内側のボールからどのように信号を外へ出すかも考えなければなりません。
ピッチが狭いBGAでは、基板の層数や配線ルールが厳しくなることがあります。初心者がいきなりBGA基板を自作するよりも、まずはリード付きIC、扱いやすい表面実装部品、またはBGA実装済みモジュールから慣れていく方が安全です。
まとめ
BGA基板が難しい理由は、はんだボールが部品の下に隠れていて、接合状態を目で確認しにくいためです。小型で高密度な実装には向いていますが、設計、実装、検査の難易度は高くなります。
そもそも本当にBGAを使わないといけないのかを考えることも大切です。実装を単純にするために、リード付きICや別パッケージの部品を選ぶという判断も、試作では有効な選択肢になります。
BGAを扱うときは、見えないはんだ接合をどう確認するか、BGA変換基板や実装済みモジュールを使うか、基板設計で配線をどう引き出すかを考えることが大切です。まずはBGAの特徴を理解し、無理のない方法で試作することから始めましょう。


学び続ける
感光基板とは?自宅でプリント基板を自作する仕組みと手順・工程を解説
電子工作を続けていると、「自分専用のプリント基板を作りたい」と考えることがあります。 ユニバーサル基板でも回路は製作できますが、配線が複雑になると見た目が悪くなったり、配線ミスが発生しやすくなったりします。 そのような場合に役立つのが感光基板です。感光基板を利用すると、自宅でも比較的高精度なプリント基板を製作できます。現在は安価なPCB製造サービスが利用できますが、試作品の確認や基板製作の学習目的として、感光基板による自作は今でも価値があります。 この記事では、感光基板の仕組みや製作方法、メリット・デメリットについて解説します。 感光基板とは 感光基板とは、光に反応する感光剤があらかじめ塗布された銅張積層板(CCL)のことです。電子工作では、自宅でプリント基板を製作するときに利用されることがあります。 通常の銅張積層板は、そのままでは回路パターンを作れません。しかし感光基板には感光剤が塗布されているため、光を利用して回路パターンを基板へ転写できるようになっています。 そのため、比較的細かい配線や複雑な回路パターンも再現しやすく、自作プリント基板をきれいに製作できることが特徴です。 感光基板で基板が......
CCL(銅張積層板)とは?PCBの土台となる構造・種類・役割を徹底解説
PCBやプリント基板は、スマートフォンやパソコン、家電製品などあらゆる電子機器に使用されています。こうしたPCBがどのような材料から作られているかをご存じでしょうか。 その出発点となるのがCCL(Copper Clad Laminate:銅張積層板)です。完成したプリント基板やPCBを目にする機会は多くても、その土台となるCCLについて詳しく知る機会はあまりありません。 しかし、CCLの性能や品質は完成したPCBの信頼性や性能に大きく影響します。この記事では、CCLの構造や役割、種類について初心者向けに解説します。 CCLとは CCLとは、Copper Clad Laminate(銅張積層板)の略称です。絶縁材料の表面に銅箔を貼り合わせた材料であり、PCBやプリント基板を製造するための原材料として使用されます。 PCBメーカーでは、このCCLに対してフォトリソグラフィ(光を使って回路パターンを転写する技術)やエッチングなどの加工を施し、回路パターンを形成していきます。つまり、 CCL:プリント基板の原材料 PCB:回路パターンが形成されたプリント基板 という関係になります。私たちが普段目にするPC......
PWBとPCBの違いとは?プリント基板用語の意味や使い分けをわかりやすく解説
電子機器や基板設計について調べていると、「PWB」と「PCB」という2つの用語を目にすることがあります。現在ではPCBという表現が一般的ですが、企業の技術資料や製造関連の文書ではPWBという言葉も使われています。 そのため、「両者は何が違うのか」「どちらが正しい呼び方なのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、PWBとPCBの違いや歴史的な背景、現在はどのように使い分けられているのかをわかりやすく解説します。 PWBとはなにか PWBは「Printed Wiring Board」の略で、日本語では「プリント配線板」と呼ばれます。 その名前の通り、PWBは基板上に形成された配線部分に着目した表現です。 電子部品が実装される前の状態でも使用されることがあり、プリント基板を指す言葉として長年利用されてきました。日本国内では製造業や品質関連の文書において、現在でもPWBという表現が残っていることがあります。 PCBとはなにか PCBは「Printed Circuit Board」の略で、日本語では「プリント回路基板」と訳されます。現在は世界的にPCBという表現が主流です。 PCBは、配......
IPC2221とは?PCB設計者が知るべき基板設計標準・パターン幅・間隔を解説
PCBの設計を始めると、「配線幅はどれくらい必要なのか」「パターン間隔は何mm空ければよいのか」といった疑問に直面します。回路図が正しくても、基板として製造できなければ意味がありません。 そこで重要になるのがIPC2221です。 IPC2221はPCB設計における代表的な国際標準であり、多くの設計者や基板メーカーが参考にしている設計ガイドラインです。量産製品だけでなく、電子工作や試作開発にも役立つ知識が数多く含まれています。 この記事では、IPC2221の概要から設計で活用されるポイントまでを初心者向けに解説します。 IPC2221とは IPC2221は、電子回路基板の設計に関する一般的な要求事項を定めたIPC規格の一つです。IPCとは、電子機器やプリント基板に関する規格を策定している業界団体です。IPCが発行する規格は世界中の電子機器メーカーや基板メーカーで利用されています。IPC2221では主に次のような設計基準が定義されています。 配線幅 絶縁距離 パッド設計 ビア設計 層構成 熱設計 高電圧設計 これらを参考にすることで、製造しやすく信頼性の高いPCB設計が可能になります。 なぜIPC22......
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......