Pourquoi l'oxydation du cuivre est importante dans la conception des PCB et comment la prévenir
12 min
- Qu'est-ce que l'oxydation du cuivre ?
- Comment l'oxydation du cuivre endommage les PCB :
- Où et quand l'oxydation se produit :
- Stratégies de conception pour minimiser l'oxydation du cuivre :
- Pratiques de fabrication et de manipulation pour prévenir l'oxydation :
- FAQ sur l'oxydation du cuivre
- Conclusion :
Points clés à retenir
L'oxydation du cuivre est une préoccupation majeure dans la conception des PCB qui impacte directement la soudabilité, la résistance de contact et la fiabilité à long terme. En comprenant comment l'oxydation se forme et endommage les surfaces en cuivre, les concepteurs peuvent efficacement la prévenir grâce à des finitions de surface appropriées (telles que HASL, ENIG et OSP), une application stratégique du masque de soudure et le strict respect des pratiques de stockage et de manipulation conformément aux directives IPC-1601. Protéger le cuivre de l'oxydation garantit de meilleurs rendements d'assemblage, des performances électriques supérieures et une durabilité accrue du produit sur le terrain.
En ce qui concerne le cuivre dans un PCB, nous parlons du composant le plus critique. C'est lui qui transporte notre signal. La prise en compte du cuivre est devenue plus critique lors de la conception de PCB haute puissance et haute vitesse. Il est utilisé en raison de sa conductivité thermique plus élevée et de sa résistance globale la plus faible. Parce que le cuivre peut être converti en feuilles minces appelées stratifiés, il peut être facilement intégré aux PCB. Les PCB modernes utilisent différents composants de noyau et de préimprégné. Mais les pistes conductrices restent le même matériau - le cuivre. Le cuivre fonctionne sur tout, des cartes analogiques basse vitesse aux conceptions RF gigabit. Mais si le cuivre n'est pas conservé avec soin, il s'oxyde sous l'effet des variables environnementales. C'est pourquoi nous étamons les plages en cuivre avec un alliage de soudure ou les recouvrons à l'aide de pâte à braser. Lorsque le cuivre s'oxyde, cela affecte indirectement les performances de soudure en augmentant la résistance de contact. Ainsi, la prochaine fois que vous concevrez vos propres cartes, il est essentiel de comprendre pourquoi l'oxydation du cuivre est importante dans la conception des PCB. Et de discuter plus en détail des méthodes possibles pour le protéger.
Qu'est-ce que l'oxydation du cuivre ?
L'oxydation du cuivre est une réaction chimique entre le cuivre et l'oxygène. Elle est généralement accélérée par la présence d'humidité et de température. Les principaux composés de surface formés au cours du processus sont :
- Oxyde cuivreux (Cu₂O) : Donne une couche de couleur rouge ou rosâtre
- Oxyde cuivrique (CuO) : Il donne une couche plus foncée allant du brun au noir
Avec le temps, d'autres produits de corrosion (tels que les carbonates ou chlorures de cuivre basiques) peuvent également se former dans des environnements agressifs. Sur un PCB, cette oxydation apparaît généralement comme :
- Des plages ou pistes ternes et foncées plutôt que du cuivre métallique brillant
- Une décoloration brune ou noire sur le cuivre exposé
Bien qu'un oxyde natif très mince puisse être relativement stable, à mesure qu'il s'épaissit, il devient rapidement un problème de fiabilité.
Comment l'oxydation du cuivre endommage les PCB :
1. Mauvaise soudabilité et joints défectueux :
Les couches d'oxyde sont électriquement isolantes et chimiquement moins réactives à la soudure. Lorsque les plages s'oxydent, la soudure fondue ne peut pas mouiller correctement la surface du cuivre. Cela conduit à des joints froids ou fissurés en raison du stress mécanique. Donc, si la soudure ne peut pas adhérer correctement au cuivre, le travail de soudure devient plus difficile. Dans la fabrication en grand volume, une légère augmentation de l'oxydation peut entraîner une perte de rendement significative.
2. Augmentation de la résistance de contact et perte de signal :
Sur les plages exposées, les points de test ou les doigts de connecteur, l'oxydation augmente la résistance de contact. Cela peut entraîner une chute de tension à travers les plans d'alimentation et les plages, ainsi qu'une perte d'insertion aux hautes fréquences. La corrosion localisée peut perturber la section efficace des pistes et des chemins de retour. Avec le temps, cela contribue à la dégradation des diagrammes de l'œil et des performances du taux d'erreur binaire (BER). Les détails des diagrammes de l'œil sont discutés dans un article séparé.
3. Corrosion à long terme et défauts de circuit ouvert/court-circuit :
Dans les environnements humides ou pollués, l'oxydation n'est souvent que la première étape. Si l'exposition est plus importante que les contaminants, les résidus ioniques peuvent accélérer :
- La corrosion sous le masque
- La migration électrochimique (ECM)
4. Problèmes de durée de conservation et de fabrication :
Les surfaces de cuivre nu ont une durée de conservation limitée. Même avant l'assemblage, l'oxydation pendant le stockage peut rendre les cartons insoudables. Les directives de l'industrie suivent la norme IPC-1601 qui souligne que l'exposition à l'humidité et à la contamination dégrade les performances de soudure avec le temps. Par conséquent, il faut veiller à ce que le cuivre soit stocké dans un emballage approprié.
Où et quand l'oxydation se produit :
L'oxydation du cuivre peut se produire à plusieurs stades :
- Après la fabrication (stockage de la carte nue) : Lorsque les cartons attendent sur la ligne d'assemblage.
- Pendant l'assemblage : Entre le cycle de pré-étuvage et les cycles de refusion de la soudure.
Une bonne stratégie de prévention doit considérer les trois étapes - la conception, la fabrication et l'environnement opérationnel. Et le délai entre un processus et le suivant doit être suffisamment long pour éviter l'oxydation.
Stratégies de conception pour minimiser l'oxydation du cuivre :
1. Choisir des finitions de surface PCB appropriées :
Une décision clé lors de la conception est la finition de surface sur les plages en cuivre et les caractéristiques de cuivre exposées. Une bonne finition protège le cuivre de l'oxydation tout en maintenant la soudabilité. Les options courantes incluent :
- HASL (Nivellement de soudure à l'air chaud, avec ou sans plomb)
- OSP (Conservateur de soudabilité organique)
- ENIG (Or par immersion chimique nickel autocatalytique)
- ENEPIG (Or par immersion chimique palladium autocatalytique nickel autocatalytique)
- Étain par immersion (ISn) et Argent par immersion (IAg)
Tous sont discutés dans un article séparé ; vous pouvez voir comment choisir en fonction des exigences de conception.
2. Utiliser le masque de soudure pour réduire le cuivre exposé :
Le masque de soudure ne sert pas seulement à empêcher les ponts de soudure ; c'est aussi une barrière primaire contre la corrosion. La règle de conception consiste à minimiser les zones de cuivre exposées inutilement et à définir étroitement les ouvertures du masque de soudure juste autour des plages. Le tente ou le bouchage des vias dans les environnements sujets à la corrosion pour empêcher l'infiltration d'humidité. Des vérifications DFM minutieuses et le respect des règles de digue et de dégagement minimal du masque de soudure du fabricant.
3. Contrôler l'exposition du cuivre sur les bords de la carte :
Sur les bords de la carte, les découpes et les trous de montage, le cuivre peut être exposé par le routage ou le perçage. Dans les environnements corrosifs, cela peut devenir un chemin pour l'humidité et les espèces ioniques. Les bonnes pratiques incluent le retrait des plans de cuivre des bords lorsque cela est possible. Et s'assurer que les plages de montage, surtout si elles sont connectées au châssis.
Pratiques de fabrication et de manipulation pour prévenir l'oxydation :
Même avec une finition appropriée et une disposition raisonnable, une mauvaise manipulation peut rapidement détruire la soudabilité. La coordination avec votre fabricant de PCB et votre assembleur est cruciale.
1. Suivre les directives de stockage IPC-1601/1602 :
Les normes industrielles telles que l'IPC-1601 fournissent des recommandations pour le stockage et la manipulation des cartes nues afin de maintenir la soudabilité et de prévenir l'oxydation :
- Nous pouvons stocker les PCB dans des sacs barrières contre l'humidité scellés avec un dessiccant et des indicateurs d'humidité.
- Le contrôle de la température et de l'humidité de stockage 15–30 °C est optimal pour le cuivre nu.
- Éviter les étuvages inutiles ; cela peut en fait dégrader la soudabilité.
2. Minimiser le temps entre la fabrication et l'assemblage :
L'oxydation dépend du temps. Plus les cartons restent exposés longtemps, plus la couche d'oxyde se développe. La meilleure pratique est de planifier la chaîne d'approvisionnement afin que les cartons soient assemblés peu après la fabrication. Et éviter les cycles intermédiaires inutiles de reconditionnement/déconditionnement.
3. Contrôler l'environnement et les processus d'assemblage :
Pendant l'assemblage, nous pouvons utiliser des gants propres ou des doigtiers pour empêcher le transfert d'huiles cutanées sur les surfaces en cuivre. Éviter les longs délais entre l'impression de la pâte à braser et les processus de refusion. Et utiliser une chimie de flux appropriée pour éliminer les fines couches d'oxyde sans laisser de résidus ioniques.
Fabrication de PCB abordable et de haute qualité
Économisez du temps et de l'argent avec une solution tout-en-un pour la fabrication, l'assemblage et les pièces. Réduisez la coordination avec les fournisseurs, évitez les expéditions fractionnées et obtenez une qualité constante et fiable, sans grever votre budget.Obtenez un devis instantané >
FAQ sur l'oxydation du cuivre
Q : Qu'est-ce que l'oxydation du cuivre dans les PCB ?
L'oxydation du cuivre est une réaction chimique où le cuivre exposé sur un PCB réagit avec l'oxygène et l'humidité, formant de l'oxyde cuivreux (Cu₂O) ou de l'oxyde cuivrique (CuO). Cela apparaît comme une décoloration terne, brune ou noire sur les plages et les pistes.
Q : Pourquoi l'oxydation du cuivre est-elle importante dans la conception des PCB ?
L'oxydation du cuivre réduit considérablement la soudabilité, augmente la résistance de contact et peut entraîner de mauvais joints de soudure, une perte de signal et des problèmes de fiabilité à long terme. Elle est particulièrement critique dans les conceptions haute vitesse, haute puissance et haute fiabilité.
Q : Comment l'oxydation du cuivre affecte-t-elle les performances de soudure ?
La couche d'oxyde agit comme une barrière qui empêche la soudure fondue de mouiller correctement la surface du cuivre. Cela entraîne des joints froids, des connexions faibles, des taux de défauts plus élevés et des défaillances potentielles pendant l'assemblage ou sur le terrain.
Q : Quelles sont les meilleures méthodes pour prévenir l'oxydation du cuivre ?
Les moyens les plus efficaces incluent : Appliquer des finitions de surface appropriées (HASL, ENIG, OSP, etc.) ; Utiliser un masque de soudure pour couvrir les zones de cuivre inutiles ; Suivre les directives de stockage IPC-1601 avec des sacs barrières contre l'humidité ; Minimiser le temps d'exposition entre la fabrication et l'assemblage
Q : Quelle finition de surface PCB est la meilleure pour prévenir l'oxydation ?
Cela dépend de l'application. L'ENIG offre une excellente protection contre l'oxydation et une bonne planéité, le HASL est économique, tandis que l'OSP est une bonne option économique pour une durée de conservation plus courte. Pour les besoins de haute fiabilité, l'ENIG ou l'ENEPIG est souvent préféré.
Q : Comment les PCB nus doivent-ils être stockés pour éviter l'oxydation ?
Stockez les PCB dans des sacs barrières contre l'humidité scellés avec un dessiccant et des indicateurs d'humidité. Maintenez une température entre 15–30°C, minimisez la manipulation et évitez les longs délais entre la fabrication et l'assemblage. Suivez les directives IPC-1601 pour de meilleurs résultats.
Conclusion :
Dans cet article, nous avons discuté en détail de l'oxydation du cuivre avec des méthodes appropriées pour la prévenir et des précautions qui peuvent être prises. L'oxydation du cuivre dans la conception des PCB est plus qu'un problème de surface. En résumé, elle modifie les performances globales en affectant la surface du cuivre. De telle sorte qu'il devient plus difficile à souder, bien que les propriétés internes des pistes ne soient pas affectées tant que le cuivre n'est pas consommé. La fiabilité à long terme de votre matériel repose sur la façon dont vous gérez le problème d'oxydation du cuivre. Dans beaucoup de mes propres conceptions, j'utilise toujours de la pâte à braser et je couvre le cuivre exposé avec des alliages de soudure. En comprenant la chimie de l'oxydation, les concepteurs de PCB et les passionnés d'électronique peuvent prendre des décisions concernant les finitions de surface. Si vous traitez l'oxydation du cuivre comme un paramètre de conception, tout comme l'impédance, alors vos cartons s'assembleront plus facilement. Et passeront globalement les tests de fiabilité pour survivre plus longtemps dans le monde réel.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......