Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
15 min
- HASL vs. ENIG : Une comparaison pratique pour les concepteurs
- Le processus d'application professionnel du HASL
- Avantages clés du HASL dans la fabrication fiable de PCB
- Comment JLCPCB excelle dans la fourniture de finition de surface HASL
- Foire aux questions (FAQ)
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur la soudure pour enlever l'excédent, laissant une fine couche de soudure sur chaque pastille de cuivre exposée.
Pourquoi devons-nous alors recouvrir le cuivre exposé ? Le cuivre s'oxyde dès qu'il est laissé à l'air libre : une fine couche d'oxyde de cuivre apparaît en quelques jours, et c'est un cauchemar à souder – vous pouvez y parvenir, ou pas du tout. Le HASL fournit à ces pastilles une couche de protection sacrificielle pour les protéger de l'air et de l'humidité, et ce faisant, il pré-étame toutes les pastilles afin que vous puissiez profiter d'une excellente soudabilité à l'avenir. C'est un peu comme de la crème solaire pour votre carte, mais vos joints de soudure sont plus heureux dans ce cas, tout au long de l'année.

La finition HASL obtenue est solide, facile à inspecter visuellement (vous pouvez littéralement voir ce revêtement de soudure brillant), et elle mouille bien lors de l'assemblage de la carte. Depuis des temps anciens, le HASL est la finition par défaut pour les cartes à usage général, le prototypage rapide et l'électronique grand public en grands volumes, où le prix et la fiabilité priment sur l'exigence de pas ultra-fins.
Évolution du HASL au plomb vers le HASL sans plomb pour la conformité moderne
Le procédé initial du HASL était basé sur l'alliage de soudure eutectique étain-plomb (Sn63/Pb37), fondant à une température confortable de 183 °C pour former des finitions extrêmement lisses et brillantes. Cela a été l'étalon-or pendant des années. Ensuite, la directive RoHS de l'Union européenne en 2006 a fait du plomb une personne non grata dans la majorité de l'électronique grand public.
Utilisez le HASL sans plomb, dans lequel l'alliage étain-plomb est remplacé par d'autres alliages tels que le SAC305 (étain-argent-cuivre) ou les alliages étain-cuivre. Ces alliages sont plus difficiles à faire fondre (environ 217 à 227 °C), ce qui implique que le procédé nécessite un contrôle thermique plus précis et un étalonnage plus minutieux des couteaux à air. La surface obtenue est quelque peu moins plane que le HASL au plomb conventionnel – un compromis acceptable pour les pièces de petite taille mais qui n'est pas du tout gênant pour les conceptions SMD et traversantes standard.
La bonne nouvelle ? De nouvelles usines de fabrication comme JLCPCB ont investi dans des lignes HASL sans plomb de pointe qui produisent des résultats exceptionnellement reproductibles. La conversion du plomb au sans plomb n'a pas été facile, mais l'industrie a mûri au point qu'aujourd'hui, le HASL sans plomb est l'offre par défaut en matière de fabrication de PCB HASL conformes.
Conseil de pro : Si votre conception utilise des composants avec un pas inférieur à 0,5 mm, demandez-vous si la légère irrégularité de surface du HASL sans plomb pourrait provoquer des ponts. Pour la plupart des conceptions standard, cependant, le HASL sans plomb reste l'option conforme la plus rentable.
HASL vs. ENIG : Une comparaison pratique pour les concepteurs
Avantages du HASL en termes de coût, de durée de conservation et de planéité
Le débat ENIG vs HASL est techniquement l'un des débats les plus répandus dans les forums de conception de PCB – car ces deux finitions contrôlent littéralement le marché. Nous pouvons décomposer les domaines de victoire du HASL. L'avantage évident et majeur est le coût. Le HASL est nettement moins cher que l'ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold), généralement de 30 à 50 % selon la complexité et le volume de la carte. Les matières premières du HASL (principalement la soudure à base d'étain) sont beaucoup moins chères que la chimie nickel-argent utilisée dans l'ENIG. Dans les applications sensibles aux coûts, en particulier dans l'électronique grand public et les constructions de loisir, cette différence de prix peut littéralement faire la différence entre le succès et l'échec.
Un autre point fort du HASL est la durée de conservation. Une finition HASL de haute qualité peut rester soudable jusqu'à 12 mois ou plus si elle est bien stockée. L'ENIG a également une très bonne durée de conservation, mais le HASL peut le faire sans risque de développer le syndrome de la pastille noire, un défaut de corrosion du nickel propre à l'ENIG qui peut entraîner des défaillances désastreuses des joints de soudure. Là où le HASL est faible par rapport à l'ENIG, c'est la planéité. Le processus de nivellement à l'air chaud produit automatiquement un masque de soudure quelque peu bombé sur les pastilles, ce qui n'est pas optimal pour les BGA à pas fin ou les boîtiers QFN qui nécessitent une surface d'appui parfaitement plane. L'ENIG a une couche d'or fine et uniforme et offre une surface plus plane.
Quand l'ENIG surpasse le HASL dans les applications à haute fiabilité
L'ENIG est particulièrement important lorsque vous avez besoin de surfaces ultra-plates, de câblage par fil et d'une durabilité de contact à long terme. Il est couramment utilisé dans les équipements médicaux, les équipements spatiaux et les cartes radiofréquences haute fréquence, car la barrière de nickel empêche la diffusion du cuivre et le placage à l'or garantit que les connexions de soudure restent solides malgré des mois de stockage. L'ENIG est essentiellement le seul choix viable pour les applications utilisant le câblage par fil d'aluminium, comme la majorité des conditionnements de semi-conducteurs. Le HASL ne peut tout simplement pas fournir la surface correcte sur laquelle former une liaison. De plus, dans un environnement difficile où la carte doit fonctionner à des températures extrêmes avec des variations de température, la croissance intermétallique plus prévisible de l'ENIG est un énorme avantage par rapport à la couche de soudure plus épaisse et moins uniforme du HASL.
Scénarios réels favorisant le HASL dans la production en volume
C'est là que le HASL est le plus utile : la production en volume avec des pièces à pas standard (0,65 mm et plus), des composants traversants et des composants SMD standard. Pensez à l'électronique grand public, aux cartes de capteurs IoT, aux contrôleurs d'éclairage LED, aux alimentations électriques et aux cartes de contrôle industrielles, tout cela correspond. Pour des volumes de milliers ou de dizaines de milliers de cartes par mois et lorsque votre nomenclature ne contient pas de boîtiers à pas ultra-fin, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sans aucune dégradation de la fiabilité en utilisant le HASL au lieu de l'ENIG. De nombreux clients de JLCPCB ont découvert que la conversion de leurs cartes de production à base d'ENIG en HASL sans plomb réduit le coût unitaire par unité, et que le processus ne réduit pas les rendements de première passe lors de l'assemblage d'un produit.

Le processus d'application professionnel du HASL
Étapes de fluxage, d'étamage et de nivellement précis à l'air chaud
Franchement, le HASL est extrêmement simple, il suffit de tremper, de souffler, et c'est fini, cependant, la performance des vrais professionnels nécessite une pléthore d'actions soigneusement synchronisées. Le PCB fabriqué est ensuite soumis à un nettoyage et un prétraitement complets afin que les surfaces de cuivre soient exemptes d'oxydes, d'huiles et d'autres contaminants. Ceci est suivi d'un revêtement de flux utilisé pour garantir que la soudure devienne humide et empêche la réoxydation pendant le processus d'étamage. La carte est ensuite immergée dans un bain de soudure fondue maintenue à des températures exactement régulées (généralement 250-260 °C pour les alliages sans plomb).

L'étape la plus importante est le nivellement à l'air chaud. Les deux faces de la carte sont soufflées avec des couteaux à air à haute pression, éliminant l'excès de soudure lorsque la carte est retirée du bain. La vitesse de retrait, la pression de l'air, la température de l'air et l'espace entre les couteaux sont des facteurs qui contribuent à l'épaisseur et à l'uniformité finales du revêtement. Une pression excessive peut dépouiller la soudure des petites pastilles ; une pression excessive peut provoquer des dépôts épais et inégaux. Trouver cet équilibre est la clé entre une fabrication professionnelle et de simples efforts amateurs.
Contrôle de l'épaisseur et uniformité dans les lignes industrielles
Les épaisseurs typiques des lignes HASL professionnelles sont de 1 à 25 µm, le point idéal de l'industrie étant d'environ 2 à 15 µm. Cela nécessite beaucoup d'équipements de haute technologie avec de nombreux boutons réglables pour obtenir la même épaisseur sur l'ensemble d'un panneau, en particulier lorsque les pastilles de masse sont énormes et les pastilles de signal sont petites.
Les nouvelles machines HASL verticales (que JLCPCB utilise) sont beaucoup plus capables de maintenir l'épaisseur uniforme que les anciennes machines horizontales. La soudure se vide uniformément grâce à la rotation des machines et les couteaux à air atteignent les deux faces de la carte simultanément, ce qui rend l'ensemble de la plaque un peu plus uniforme.
Assurance qualité pour la soudabilité et la durabilité
Après le HASL, les cartes sont soumises à un contrôle qualité rigoureux. Des tests de soudabilité (généralement IPC J-STD-003) garantissent que la finition mouille effectivement une fois la carte assemblée. Une inspection optique est effectuée pour identifier toute couverture irrégulière, cuivre nu, pont non dangereux ou accumulation excessive. Les cartes sont parfois transformées en lames de coupe transversale pour vérifier l'épaisseur réelle du revêtement et examiner les couches intermétalliques. Toutes ces mesures garantissent que lorsqu'une carte sort de la ligne, elle soutiendra l'assemblage final et fonctionnera en continu.
Avantages clés du HASL dans la fabrication fiable de PCB
Excellente mouillabilité pour le soudage à la vague et par refusion
L'excellente mouillabilité du HASL est la première raison de son succès dans mes projets. Comme la surface contient déjà un revêtement de soudure, elle n'aspire qu'à la nouvelle soudure, que ce soit lors du soudage à la vague ou par refusion. Cette finition pré-étamée réduit les possibilités d'effet tombeau, de joints faibles et de ces irritants défauts de non-mouillage que d'autres finitions continuent de produire. Dans le cas de cartes contenant un mélange de composants traversants et montés en surfaces, le HASL maintient le même niveau de soudabilité dans les deux processus. C'est une victoire majeure si vous essayez d'atteindre le meilleur rendement de première passe et de ne pas avoir à traîner un million de forets de soudure.
Protection robuste contre l'oxydation et les contraintes environnementales
La coque de soudure sur la carte est une couverture métallique dure qui empêche l'oxydation et autres effets menaçants de l'environnement. Comparé à l'OSP, qui se désintègre lors d'expositions à la chaleur et à l'humidité, le HASL reste solide pendant des mois de stockage. Ainsi, lorsque vos cartes restent en stock des semaines ou des mois avant que vous ne les assembliez, le HASL peut encore tenir. Il est également très résistant à la manipulation quotidienne. Les empreintes digitales, les petites rayures ou les conditions inhérentes à un entrepôt typique ne ruineront pas sa soudabilité aussi facilement que des finitions délicates comme l'argent par immersion ou l'OSP.
Évolutivité pour les projets à grand volume et sensibles aux coûts
L'économie du HASL s'améliore avec la taille. Les matériaux sont peu coûteux, le processus de trempage-soufflage ne nécessite que quelques secondes par panneau, et l'équipement est un produit éprouvé et finement réglé. Le HASL est le choix lors de la production en grand volume, et il est primordial d'économiser sur le coût unitaire. En termes de chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est compatible avec le HASL se trouve partout. Vous ne trouverez jamais un fabricant à façon qui ne peut pas traiter les cartes finies HASL, ce qui réduit la douleur de la sélection des fournisseurs et le risque d'approvisionnement.
Comment JLCPCB excelle dans la fourniture de finition de surface HASL
Équipement avancé pour des résultats HASL sans plomb cohérents
JLCPCB dispose des meilleures lignes HASL verticales qui sont entièrement calibrées pour les alliages SAC sans plomb. Ces machines maintiennent une épaisseur de revêtement constante quelle que soit la densité et la forme des pastilles des différents panneaux, de sorte que vous pouvez compter sur les points de soudure, quelle que soit la complexité de votre carte. L'équipement moderne se traduit par des fenêtres de processus serrées et un rendement de première passe accru, ce qui est gagnant pour tous.
Support DFM intégré pour optimiser la compatibilité HASL
Avant la mise en production de votre carte, JLCPCB effectue des vérifications DFM automatisées sur vos fichiers Gerber pour identifier les problèmes potentiels de compatibilité HASL. Ils signalent des problèmes tels qu'une distance pastille à pastille trop petite (mauvais pont de soudure), des petits reliefs thermiques et d'autres anomalies de conception qui peuvent perturber la finition. Cette stratégie préventive identifiera les problèmes à un stade précoce avant qu'ils ne deviennent des erreurs de production coûteuses, économisant ainsi du temps et de l'argent sur les cycles de révision.
Bilan éprouvé dans la livraison de cartes HASL à haut rendement

JLCPCB livre des millions de cartes chaque année et a développé son processus HASL pour offrir un bon rendement élevé. Que vous commandiez cinq prototypes ou cinq mille panneaux de production, les mêmes contrôles stricts et vérifications de qualité s'appliquent. Et cette fiabilité est la raison pour laquelle les ingénieurs continuent de donner leur approbation, sachant que leurs cartes arriveront à temps, qu'elles correspondront aux spécifications et qu'elles seront prêtes à être construites.

Foire aux questions (FAQ)
Q. Qu'est-ce que le HASL, et est-il toujours pertinent dans la fabrication moderne de PCB ?
Le HASL (Hot Air Solder Leveling) est une finition de surface qui recouvre les pastilles de cuivre exposées d'une fine couche d'alliage de soudure. Bien qu'il soit l'une des finitions les plus anciennes de l'industrie, il reste très pertinent en raison de son excellente soudabilité.
Q. Le HASL sans plomb est-il aussi fiable que le HASL au plomb traditionnel ?
Oui. Bien que le HASL sans plomb nécessite des températures de traitement plus élevées et produise une surface légèrement moins plane. Les équipements modernes et les processus raffinés ont considérablement réduit l'écart de fiabilité.
Q. Quand dois-je choisir l'ENIG plutôt que le HASL ?
Choisissez l'ENIG lorsque votre conception inclut des BGA à pas fin (pas inférieur à 0,5 mm), nécessite un câblage par fil et exige des surfaces de pastilles ultra-plates. Pour les conceptions standard, le HASL offre un meilleur rapport qualité-prix sans compromettre la qualité.
Q. Le HASL peut-il être utilisé pour les applications haute fréquence ou RF ?
Le HASL peut être utilisé pour les conceptions à fréquence modérée, mais l'épaisseur variable de la soudure peut affecter la cohérence de l'impédance à très hautes fréquences. Pour les applications RF au-dessus de quelques GHz, l'argent par immersion ou l'ENIG offrent généralement une meilleure intégrité du signal en raison de leurs profils de surface plus fins.
Q. Combien de temps les cartes finies HASL peuvent-elles être stockées avant assemblage ?
Les cartes HASL correctement stockées (dans des sacs scellés avec déshydratant, à l'abri de la chaleur et de l'humidité) peuvent conserver leur soudabilité pendant 12 mois ou plus. C'est nettement mieux que les finitions OSP, qui ont généralement une durée de conservation de 6 mois ou moins.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......