Explication de la sérigraphie PCB : De l'intention de conception à l'application professionnelle et à la précision de fabrication
11 min
- Ce que signifie la sérigraphie dans le contexte d'un PCB
- Éléments clés inclus dans une sérigraphie PCB efficace
- Directives de conception pour une sérigraphie claire et fonctionnelle
- Le processus de sérigraphie dans la fabrication professionnelle de PCB
- Défis courants de la sérigraphie et solutions professionnelles
- Foire aux questions (FAQ)
Parlons de la couche la plus haute d'un PCB, celle des annotations. Nous avons tous besoin de documents de référence pour travailler, et il en va de même pour l'assembleur, de l'assemblage des composants au référencement des différentes légendes de section et des plaques de sérigraphie ; cela joue un rôle important. Dans un circuit imprimé fini, la couche de sérigraphie est l'élément le moins apprécié techniquement. C'est la couche la plus utile pour l'utilisateur final car nous ne pouvons pas consulter le layout, les fiches techniques et les schémas. C'est ainsi que certaines cartes simples ont été conçues au fil des ans. Dans cet article, nous comprendrons les bases de la sérigraphie d'un PCB. Nous verrons les limitations de fabrication et les méthodes d'application professionnelles. Une mauvaise conception de la sérigraphie peut ralentir l'assemblage, provoquer des erreurs de polarité et réduire la maintenabilité.

Ce que signifie la sérigraphie dans le contexte d'un PCB
Définition de la couche de sérigraphie et de son objectif principal
La sérigraphie PCB fait référence à la couche de légende imprimée appliquée sur les surfaces extérieures d'un circuit imprimé. On la trouve généralement sur le côté des composants (dessus) et parfois sur le côté de soudure (dessous). Cette couche utilise une encre à base d'époxy pour imprimer des informations lisibles par l'homme directement sur la carte. Si l'on demande ce qu'est la sérigraphie, la définition technique la plus précise est :
La sérigraphie est une couche de PCB non électrique utilisée pour transmettre des informations d'assemblage, d'identification et de référence pour la fabrication, l'inspection, le débogage et la maintenance.
La couche de sérigraphie comprend généralement :
- Les désignations de référence des composants (R1, C5, U3)
- Les contours et l'orientation des composants
- Les indicateurs de polarité et de broche 1
- Le nom de la carte, la révision et les codes de date
Rôle historique et évolution dans l'électronique moderne
Dans les débuts de l'électronique, la sérigraphie était appliquée manuellement à l'aide d'une impression au pochoir. D'où le nom de sérigraphie. À mesure que la densité des PCB augmentait et que l'automatisation devenait dominante, la sérigraphie a évolué vers un processus d'imagerie numérique. Et aujourd'hui, avec JLCPCB, nous avons des options multicolores personnalisées :

Les processus modernes de sérigraphie PCB prennent désormais en charge :
- Texte fin jusqu'à des largeurs de ligne de 4 mils
- Compatibilité avec l'inspection optique automatisée (AOI)
- Impression à contraste élevé sur le masque de soudure
- Durabilité à long terme grâce à de multiples cycles de refusion
Aujourd'hui, la sérigraphie n'est plus une option. C'est un livrable attendu dans toute conception de PCB professionnelle.
Éléments clés inclus dans une sérigraphie PCB efficace
Contours des composants, désignations de référence et marques de polarité
L'une des fonctions les plus critiques de la couche de sérigraphie PCB est la clarté de l'assemblage. Une sérigraphie bien exécutée sert de guide silencieux pour les assembleurs et les futurs dépanneurs.

Les désignations de référence garantissent que chaque composant sur la carte a une identité unique. Elles permettent une vérification rapide par rapport à la nomenclature (BOM), accélèrent la vérification de l'assemblage et sont indispensables lors du débogage et de la réparation. Lorsqu'un technicien dit : « Vérifie R37 », nous pouvons regarder autour sur le PCB et dépanner autour.
Les contours des composants fournissent des limites visuelles pour chaque pièce. Ils indiquent la taille du boîtier et le placement correct, et réduisent le risque de substitution incorrecte de pièce lorsque plusieurs empreintes semblent électriquement compatibles mais ne le sont pas mécaniquement.
Les marquages de polarité et d'orientation sont l'endroit où la sérigraphie prévient silencieusement les catastrophes. Des indicateurs clairs tels que les bandes de cathode des diodes, les marques de polarité des condensateurs électrolytiques, les points ou les encoches de la broche 1 des CI. Les flèches d'orientation garantissent que les composants sont placés correctement du premier coup.
Logos, avertissements et informations de version
La sérigraphie communique également des métadonnées au niveau du produit qui deviennent de plus en plus précieuses au cours de la durée de vie de la carte. Cela inclut les logos et l'image de marque de l'entreprise, les noms de carte ou les identifiants de projet, et les numéros de révision du matériel. Ici, nous pouvons écrire des informations relatives aux avertissements de sécurité, tels que les avis de haute tension ou de sensibilité ESD.

Ces marquages s'avèrent inestimables lors de la maintenance sur le terrain. Un numéro de révision clairement marqué peut faire gagner des heures de confusion lorsque plusieurs versions matérielles sont en circulation. En bref, une bonne sérigraphie ne rend pas seulement un PCB lisible.
Symboles réglementaires et d'orientation pour l'assemblage
De nombreuses cartes incluent des symboles standardisés tels que :
- Icônes d'avertissement ESD
- Symboles de masse
- Étiquettes de points de test
- Identification des connecteurs de programmation
Ces éléments améliorent la communication entre les équipes de conception et de test.
Directives de conception pour une sérigraphie claire et fonctionnelle
H3 : Taille de police, largeur de ligne et règles de placement
Comprendre les bases de la sérigraphie PCB commence par le respect des contraintes de fabrication. Les directives typiques pour une meilleure visibilité sont l'utilisation d'une hauteur de texte minimale de 30 à 40 mils avec une hauteur de texte minimale absolue de 25 mils. De préférence, la largeur de ligne est ≥ 5 mils (mieux ≥ 6-8 mils). Un texte plus petit que les limites de fabrication peut disparaître et devenir illisible après la refusion. Les concepteurs doivent privilégier la clarté plutôt que la densité.
Éviter le chevauchement avec les pastilles, les vias et les pistes
L'une des erreurs de sérigraphie les plus courantes est le chevauchement avec les caractéristiques de cuivre exposées. L'encre de sérigraphie ne doit pas être imprimée sur les pastilles de soudure et les trous de via. Car cela peut réduire la soudabilité lors de l'assemblage. Chaque fabricant suit un certain ensemble d'étapes de priorisation ; regardez-les toujours avant de passer une commande. Si la sérigraphie chevauche les pastilles, les fabricants la couperont ou la supprimeront automatiquement. Cela entraîne souvent des désignations de référence manquantes.
Choix de couleurs et considérations de lisibilité
La couleur de la sérigraphie est choisie pour un contraste maximal avec le masque de soudure. Un contraste élevé améliore la vitesse d'assemblage et la précision de l'AOI. Les choix esthétiques ne doivent jamais compromettre la lisibilité. La sérigraphie blanche sur un masque de soudure vert est la norme de l'industrie pour cette raison. D'autres options préférables pourraient être la sérigraphie blanche ou jaune sur un masque de soudure noir et la sérigraphie noire sur un masque de soudure blanc.
Le processus de sérigraphie dans la fabrication professionnelle de PCB
Types d'encre, méthodes de durcissement et application des couches
Les services modernes de sérigraphie PCB utilisent des encres à base d'époxy appliquées par l'une des deux méthodes. La méthode la plus traditionnelle de transfert de l'encre de sérigraphie sur les circuits imprimés est la sérigraphie conventionnelle, qui est un processus moins cher et plus économique. C'est un processus qui consiste à presser l'encre à travers un pochoir à mailles dures sur un substrat de carte. Bien qu'elle soit appropriée dans les layouts de faible densité où la finesse est secondaire, la technique donne des largeurs de ligne relativement grossières, un alignement de limite inférieure, et peut entraîner une érosion ou une distorsion des caractères fins et des bordures de composants étroites. Par conséquent, dans les cartes simples ou les applications de production où le rapport coût-efficacité est la préoccupation principale, la sérigraphie standard peut être utilisée ; cependant, cette technique n'est pas la meilleure dans les applications à haute densité de composants. Après application, l'encre subit :
- Un durcissement thermique
- Ou un durcissement UV
DLI - Direct Legend Imaging (DLI) est un processus de sérigraphie numérique sans contact qui transfère la légende sur le circuit imprimé en exposant la légende à une lumière finement contrôlée. La méthode offre une sortie haute résolution, un alignement précis et une meilleure fidélité du texte, même pour les minuscules désignations de référence et les symboles complexes. Le DLI a été préféré en raison de ces propriétés dans les composants à pas fin, l'assemblage dense et les conceptions de niveau professionnel, où la lisibilité et la précision de positionnement affectent directement le rendement d'assemblage et la fiabilité de l'inspection.
Intégration avec le masque de soudure et les processus de finition de surface
Dans la fabrication de PCB, la couche de sérigraphie est appliquée après le masque de soudure et les processus de finition de surface, tels que le HASL, l'ENIG ou l'OSP. Ce séquencement est délibéré et critique. Il empêche l'encre de sérigraphie d'interférer avec la soudabilité. Il garantira une forte adhérence à la surface recouverte du masque de soudure et maintiendra un alignement précis avec les pastilles exposées.
Tout aussi importante est la compatibilité des matériaux. L'encre de sérigraphie doit être adaptée à la finition de surface choisie. Sinon, des problèmes tels que le pelage ou la décoloration de l'encre peuvent apparaître avec le temps, en particulier dans des conditions de cyclage thermique ou de refusion.
Contrôles qualité pour la durabilité et la lisibilité
Les fabricants de PCB professionnels imposent des normes de qualité strictes sur la sérigraphie. Les inspections concernent la lisibilité, l'alignement, l'intégrité et l'adhérence après test de contrainte thermique. Même avec une mauvaise sérigraphie, une carte fonctionnera toujours électriquement, mais elle ne sera normalement pas acceptée comme une carte professionnelle ou commerciale. Les marquages faibles ou insuffisamment clairs sont indicatifs d'un danger de fabrication. C'est une raison suffisante pour refuser la carte dans des environnements de production sévères.
Défis courants de la sérigraphie et solutions professionnelles

Problèmes de bavure, de désalignement et de décoloration
Les défauts courants de sérigraphie incluent :
- Bavure d'encre sur le texte fin
- Désalignement par rapport aux pastilles
- Décoloration après refusion
- Perte partielle de texte due à l'écrêtage

Comment la fabrication avancée garantit des résultats cohérents
Les usines modernes atténuent les risques de sérigraphie grâce à :
- L'imagerie directe au lieu de l'impression au pochoir
- Les systèmes d'alignement automatisés
- L'application des capacités du processus
- Les vérifications DFM en pré-production
Suivre les bases conservatrices de la sérigraphie PCB lors de la conception garantit que ce que vous dessinez est ce qui est imprimé.

Foire aux questions (FAQ)
Q1. À quoi sert la sérigraphie dans un PCB ?
La sérigraphie fournit des indications d'assemblage, l'identification des composants et des informations sur le produit.
Q2. La sérigraphie est-elle fonctionnelle électriquement ?
Non. Elle n'a aucun rôle électrique mais affecte fortement la fabricabilité et la maintenabilité.
Q3. La sérigraphie peut-elle être imprimée sur les pastilles de soudure ?
Non. Elle sera retirée ou écrêtée par le fabricant pour protéger la soudabilité.
Q4. La sérigraphie résiste-t-elle à la soudure par refusion ?
Oui, lorsqu'elle est correctement durcie à l'aide d'encres de sérigraphie professionnelles.
Q5. Les services de sérigraphie PCB sont-ils inclus par défaut ?
La plupart des usines de PCB professionnelles incluent des services de sérigraphie standard, bien que la complexité puisse affecter le coût.
Continuez à apprendre
Optimiser l'épaisseur de métallisation pour améliorer la durabilité et les performances des PCB
Points clés L'épaisseur de métallisation détermine directement la durabilité du PCB, la fiabilité des vias et la capacité de transport du courant Cuivre minimal sur les parois des trous: 20 µm pour la classe 2 et 25 µm pour la classe 3 selon l'IPC-6012 Un cuivre plus épais de 2 oz améliore considérablement les performances thermiques et la résistance mécanique Une métallisation uniforme exige un bon rapport d'aspect et un contrôle rigoureux du procédé afin d'éviter les fissures Le choix d'une finition......
Prévenir le Black Pad et garantir une finition ENIG fiable dans la fabrication professionnelle de PCB
Points clés Le défaut Black Pad est provoqué par une corrosion excessive du nickel pendant l'étape de dépôt d'or par immersion du procédé ENIG, ce qui entraîne des joints de soudure fragiles et des défaillances dissimulées sous les boîtiers BGA et QFN Les principales méthodes de prévention comprennent un contrôle rigoureux de la chimie du bain, notamment de la température, du pH et de la durée, une teneur en phosphore homogène et une surveillance régulière des bains Pour les applications à haute fiabi......
Finition OSP des PCB: avantages, processus et conseils
À retenir L'OSP (Organic Solderability Preservative, protection organique de brasabilité) est une finition de surface économique à base d'eau qui dépose directement sur les pastilles en cuivre un film organique de 0,2 à 0,5 µm. Contrairement aux finitions métalliques comme l'ENIG ou le HASL, l'OSP assure une excellente planéité pour les composants SMT à pas fin sans frais de traitement supplémentaires. Cette finition convient particulièrement aux produits électroniques grand public à haute densité. El......
Couleurs du masque de soudure : Améliorez les performances, le style et la fiabilité de votre PCB
Points clés à retenir La couleur du masque de soudure impacte directement la précision de l'AOI, les performances thermiques et la fiabilité du PCB — elle n'est pas purement esthétique. Le vert reste la référence de l'industrie pour les rendements de fabrication les plus élevés et les délais d'exécution les plus rapides, sans coût supplémentaire. Le blanc maximise la réflexion de la lumière pour les applications LED, tandis que le noir offre une esthétique premium pour les produits grand public haut d......
Finition PCB en or dur : Atteindre une résistance à l'usure et des performances de contact exceptionnelles
Les finitions de surface ne sont pas toutes identiques, et cela est évident, sans même le mentionner, lorsque vous avez affaire à des pièces qui sont frottées les unes contre les autres à maintes reprises. L'or dur. La finition la plus courante utilisée lorsque les circuits imprimés doivent supporter des centaines, voire des milliers d'opérations d'insertion et de retrait avant d'être mis hors service, est essentiellement un alliage dur d'or électrodéposé sur une couche barrière de nickel. La preuve t......
Finition de surface HASL : Fiabilité éprouvée et efficacité économique dans la fabrication de PCB de haute qualité
Si vous avez déjà été confus en voyant l'acronyme HASL sur une fiche technique de PCB et vous êtes demandé ce que cela signifie, voici une brève description : HASL est l'abréviation de Hot Air Solder Leveling (nivellement au jet d'air chaud), et c'est l'une des finitions de surface les plus anciennes et toujours les plus fiables des circuits imprimés. Vous plongez simplement la carte dans un bain de soudure fondue, généralement un alliage étain-plomb ou sans plomb, et vous soufflez de l'air chaud sur ......