Vias enterrés dans les PCB avancés: densité supérieure, meilleure intégrité du signal et conceptions compactes
20 min
- Comprendre les vias enterrés et leur place dans la technologie PCB
- Avantages structurels et fonctionnels des vias enterrés
- Règles de conception et bonnes pratiques pour les vias enterrés
- Exigences de conception des vias enterrés pour la fabrication
- Considérations de fabrication pour des vias enterrés fiables
- Applications réelles et gains de performances
- FAQ sur les vias enterrés
- Conclusion:
Points clés
- Routage caché: les vias enterrés relient uniquement les couches internes, laissant les surfaces externes libres pour les composants et les pistes à haute densité
- Meilleure intégrité du signal: ils éliminent les tronçons de via inutilisés, réduisant les effets parasites et les pertes de signal dans les conceptions à haute vitesse
- Densité supérieure: ils sont essentiels pour les cartes HDI, les BGA à haute densité et les formats compacts comme les objets connectés portables
- Coût supérieur: la lamination séquentielle et les étapes de perçage supplémentaires les rendent environ 3 à 4 fois plus coûteux que les trous traversants standard
Vous êtes-vous déjà demandé comment la carte principale d'un smartphone moderne pouvait intégrer des milliers de connexions sur une surface de la taille d'une carte bancaire? Une grande partie de la réponse réside dans le via enterré, une interconnexion entièrement située à l'intérieur de la carte et invisible depuis ses deux surfaces. Il accomplit discrètement un travail essentiel tout en libérant de l'espace pour les composants et le routage fin. Un via traversant classique suffit à la plupart des conceptions courantes à 2 couches.

Cependant, le via enterré n'est plus un luxe mais une nécessité lorsque la conception atteint des niveaux d'interconnexion haute densité ou HDI, utilise des BGA denses, des bus à haute vitesse ou des formats très compacts. Il modifie simultanément la manière d'aborder le nombre de couches, les canaux de routage et l'intégrité du signal. Dans ce guide, nous présenterons sa définition, les différences entre les vias enterrés, borgnes et traversants, les règles de conception à respecter ainsi que le processus de fabrication par lamination séquentielle. Vous saurez ainsi quand utiliser des vias enterrés et quel niveau de complexité supplémentaire ils impliquent.
Comprendre les vias enterrés et leur place dans la technologie PCB
Avant d'utiliser un type de via, il est important de comprendre sa position physique dans l'empilage. C'est souvent de là que vient la confusion entre les vias borgnes et les vias enterrés.
Définition et comparaison avec les vias traversants et les vias borgnes
Un via enterré est un trou métallisé qui ne touche aucune des couches externes d'un PCB multicouche, mais relie au moins deux couches de cuivre internes. Entièrement masqué par les couches externes après la lamination, il n'est plus visible sur la carte, d'où son nom de via enterré.

Comparons-le aux deux autres structures courantes. Un via traversant traverse toute la carte de haut en bas. Il s'agit du type le plus simple et le plus économique à fabriquer. Un via borgne n'est visible que d'un côté de la carte et ne débouche pas sur l'autre côté.
Le tableau ci-dessous présente les principales différences pratiques à prendre en compte lors de la conception.
| Type de via | Couches reliées | Visible depuis la surface | Étape de perçage | Taille typique | Coût relatif | Utilisation recommandée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via traversant | De la couche supérieure à la couche inférieure, toutes couches | Des deux côtés | Après la lamination complète | 0,2 à 0,3 mm | Le plus faible, 1× | Cartes standard de 2 à 8 couches, alimentation et masse |
| Via borgne | D'une couche externe à une couche interne | D'un seul côté | Sur le sous-ensemble externe ou par laser | 0,1 à 0,15 mm | Supérieur, 2 à 3× | Éventail de routage des BGA en surface et transitions externes HDI |
| Via enterré | D'une couche interne à une autre couche interne | D'aucun côté | Sur le sous-ensemble interne avant le pressage final | 0,15 mm ou plus | Le plus élevé, 3 à 4× | Routage des couches internes et coeurs HDI à haute densité |
À retenir: le trou d'un via traversant occupe de l'espace sur chaque couche qu'il traverse, tandis qu'un via enterré ne traverse que les couches qu'il relie réellement. Cette différence le rend particulièrement puissant dans les conceptions compactes.
Pourquoi les vias enterrés sont essentiels aux cartes modernes à haute densité
Cette nécessité est liée aux composants modernes. Un FPGA ou un SoC de grande taille en boîtier BGA à pas fin peut comporter des centaines de billes, et chaque signal doit être routé. Si tous les signaux utilisaient des vias traversants, tout l'espace disponible serait occupé et le routage d'échappement deviendrait impossible.
Les vias enterrés résolvent ce problème en plaçant les interconnexions en profondeur dans la carte, tandis que les couches externes restent disponibles pour les pastilles et les courtes pistes d'éventail. C'est pourquoi les vias borgnes et enterrés constituent la base des constructions HDI. Au lieu de se limiter à un espace bidimensionnel de plus en plus restreint, ils permettent de router en trois dimensions. C'est également pourquoi des fabricants comme JLCPCB proposent ces structures dans le cadre de leurs services HDI: sans elles, il serait impossible de fabriquer des conceptions aussi denses et dotées d'un nombre élevé de broches.
Avantages structurels et fonctionnels des vias enterrés
Les vias enterrés offrent plusieurs avantages au-delà de la possibilité d'intégrer davantage de pistes. Ils influencent les performances électriques, les dimensions de la carte et même son nombre total de couches.
Optimisation de l'espace sans interférence avec les couches externes
Le premier avantage concerne l'espace disponible. Comme un via enterré n'est jamais exposé à la surface, il ne peut pas interférer avec une pastille de composant, une ouverture du masque de soudure ou une piste des couches externes. Les couches externes peuvent être comparées aux terrains les plus précieux d'un centre-ville. Les trous traversants qui les occupent représentent de l'espace perdu. Un via enterré réserve cette surface aux éléments qui doivent réellement s'y trouver.

- Davantage de canaux de routage sur les couches externes pour les pistes critiques à haute vitesse
- Placement des composants plus propre, sans vias interrompant les réseaux de pastilles
- Davantage de connexions sur une même surface
- Meilleur routage d'échappement pour les BGA et QFN à pas fin
Amélioration des trajets de signal et réduction des effets parasites
Les vias enterrés apportent également des avantages électriques. Une interconnexion plus courte et plus compacte présente une inductance et une capacité parasites inférieures à celles d'un fût traversant complet qui s'étend sur tout l'empilage. Le tronçon inutilisé d'un via traversant, appelé via stub, est une source bien connue de réflexions et de pertes d'insertion aux hautes fréquences.
Un via enterré qui touche uniquement les couches nécessaires élimine complètement ce tronçon et fournit un trajet de signal plus propre. Il améliore ainsi l'intégrité des signaux à haute vitesse en réduisant les discontinuités d'impédance et la diaphonie entre les signaux des couches adjacentes. Il permet également un meilleur contrôle du chemin de retour lorsque le via est proche de son plan de référence.
Réduction du nombre de couches et des dimensions
De nombreux concepteurs ignorent cet avantage. Dans certains cas, les vias enterrés permettent de réduire le nombre total de couches nécessaires. Lorsque toutes les interconnexions ne doivent plus traverser chaque couche, la liberté de routage obtenue peut permettre de supprimer jusqu'à deux couches de signal. Une carte comportant moins de couches est plus légère, plus fine et souvent moins coûteuse, même si chaque via individuel est plus cher. Pour les modules IoT compacts et les objets connectés portables, ce compromis entre vias borgnes et enterrés peut déterminer la faisabilité du produit.
Règles de conception et bonnes pratiques pour les vias enterrés
Les vias enterrés sont un atout avec un empilage bien planifié, mais deviennent problématiques lorsque celui-ci est mal conçu. Quelques règles rigoureuses permettent de garantir la fabricabilité de la conception et un rendement élevé.
Limites du rapport d'aspect, contrôle de la profondeur et règles de placement
La valeur la plus importante est le rapport d'aspect, c'est-à-dire le rapport entre la profondeur du via et son diamètre de perçage. Ce rapport doit rester dans les limites acceptées par le fabricant, généralement entre 8:1 et 10:1 pour les vias enterrés percés mécaniquement, afin de garantir une métallisation fiable.

Si le via est trop profond par rapport à son diamètre, la solution de métallisation ne circule pas librement et le fût reçoit un dépôt irrégulier, ce qui peut provoquer des vides et des circuits ouverts. Voici quelques règles de placement et de dimensionnement:
- Déterminer le diamètre selon les couches traversées: les vias enterrés de 0,15 mm ou 6 mil et moins sont couramment utilisés dans les conceptions HDI, mais leur diamètre doit être vérifié en fonction du nombre de couches traversées
- Respecter la limite du rapport d'aspect afin d'obtenir une métallisation complète et uniforme du fût
- Éviter de placer des vias sur les pastilles SMT des couches externes, car cela peut emprisonner le flux de soudure et provoquer un problème de fiabilité courant
- Regrouper les vias selon les paires de couches qu'ils relient afin que le fabricant puisse les percer ensemble sur un même sous-ensemble
Intégration à l'empilage, à l'impédance et à l'empilement des vias
La qualité d'un via enterré dépend directement de l'empilage dans lequel il se trouve. Chaque via enterré relie une paire précise de couches qui doit être définie à l'avance, car elle détermine l'étape de lamination correspondante. Les vias enterrés traversent généralement un nombre pair de couches de cuivre et sont placés sur des sous-ensembles symétriques afin de préserver l'équilibre de l'empilage pressé. Lorsqu'un via enterré assure une connexion continue sous un via borgne, il doit généralement être rempli de cuivre et planarisé afin que le via supérieur repose sur une surface plane et solide. Vérifiez que cette structure ne compromet pas les objectifs d'impédance. Une transition de via accompagnée d'un changement de plan de référence peut perturber une piste à impédance contrôlée si le chemin de retour n'est pas correctement pris en compte.
Coordination avec les vias borgnes pour une construction séquentielle
Les vias enterrés et borgnes sont utilisés conjointement dans les conceptions HDI avancées. Le via enterré établit une connexion profonde entre les couches internes et le coeur, tandis que le via borgne relie une couche interne à une couche externe pendant la construction.
Voici le principe d'une structure combinant vias borgnes et enterrés selon la méthode d'empilage du PCB: le coeur interne contenant les vias enterrés est fabriqué en premier, puis les couches externes contenant les vias borgnes sont ajoutées successivement. Planifier simultanément les deux types de vias, plutôt que de les ajouter ultérieurement, permet d'obtenir une construction séquentielle propre, routable et économique.
Exigences de conception des vias enterrés pour la fabrication
| Paramètre de conception | Considération de conception HDI de JLCPCB |
|---|---|
| Diamètre du via | Sélectionner le diamètre du via selon les couches à relier et le procédé de fabrication requis. |
| Rapport d'aspect | Les vias enterrés percés mécaniquement et les vias traversants doivent présenter un rapport d'aspect de ≤16:1. |
| Couches reliées | Définir clairement les connexions entre les couches internes lors de la conception des vias enterrés. |
| Empilage | Planifier la structure des vias enterrés avec l'empilage HDI et la séquence de lamination. |
| Anneau annulaire | L'anneau annulaire des vias borgnes et enterrés doit mesurer au moins 0,075 mm. |
| Espacement entre les bords des trous | Maintenir un espacement entre les bords des trous de différents réseaux de ≥0,24 mm. |
| Largeur et espacement des pistes | La largeur et l'espacement minimaux des pistes sont de 3/3 mil. Une valeur de 3,5/3,5 mil est recommandée lorsque l'espace le permet. |
| Remplissage des vias | Dans les structures HDI, les vias borgnes et enterrés sont remplis selon des procédés différents en fonction de leur structure. |
Ces paramètres doivent être examinés avec le fabricant du PCB avant la finalisation du routage. Un examen DFM précoce permet d'identifier les problèmes d'empilage, de perçage et d'alignement avant qu'ils n'entraînent des reconceptions coûteuses.
Capacités de fabrication HDI avec vias enterrés de JLCPCB
Les services de fabrication de PCB HDI de JLCPCB prennent en charge les structures à vias borgnes et enterrés pour les conceptions à haute densité. Les capacités HDI comprennent les microvias percés au laser, les structures HDI de plusieurs ordres, la lamination séquentielle ainsi que des procédés dédiés au remplissage et à la métallisation des vias borgnes et enterrés.
| Capacité | Capacité HDI de JLCPCB |
|---|---|
| Diamètre des vias borgnes | 0,075 à 0,15 mm |
| Diamètre par défaut des trous laser | 0,1 mm |
| Ordres HDI | 1er, 2e et 3e ordre |
| Rapport d'aspect des vias enterrés et traversants | ≤16:1 |
| Anneau annulaire des vias borgnes et enterrés | ≥0,075 mm |
| Espacement entre les bords des trous | ≥0,24 mm |
| Largeur et espacement minimaux des pistes | 3/3 mil |
| Matériaux HDI | Shengyi et Nanya |
| Remplissage des vias borgnes | Remplissage électrolytique et planarisation |
| Remplissage des vias enterrés | Bouchage à la résine et métallisation ou recouvrement |
Considérations de fabrication pour des vias enterrés fiables
Comprendre comment les vias enterrés sont fabriqués permet de concevoir des cartes capables de traverser le processus de fabrication sans difficulté imprévue.
Lamination séquentielle et techniques de perçage de précision
Les vias enterrés nécessitent une lamination séquentielle, contrairement à une carte simple qui est laminée une seule fois avant d'être percée. Le coeur interne est d'abord traité comme une carte mince indépendante, puis intégré et collé dans l'empilage.

Le processus est approximativement le suivant:
- Imager et graver le coeur des couches internes dans lequel les vias enterrés seront réalisés
- Effectuer sur ce coeur un perçage précis à profondeur contrôlée ou traversant pour créer les trous des vias enterrés
- Métalliser les fûts des vias enterrés avec du cuivre afin d'établir la connexion électrique
- Remplir et planariser les vias si un empilement via sur via doit être placé au-dessus
- Appliquer les couches de stratifié et de préimprégné sur le coeur terminé
- Percer et métalliser les autres vias traversants ou borgnes dans l'empilage construit
Le via enterré est percé avant même la présence des couches externes. L'alignement intercouche est donc essentiel, car les couches externes doivent s'aligner sur des trous devenus invisibles.
Difficultés de métallisation, de remplissage et d'inspection
Une fois métallisé, un via enterré ne peut plus être repris et ne tolère aucun défaut. Les vides, les zones trop fines et les cavités emprisonnées dans le fût sont définitivement enfermés lorsque les couches externes sont pressées. Les fabricants remplissent ou bouchent le fût métallisé avec une résine époxy conductrice ou non conductrice, ou avec du cuivre électrodéposé, puis le recouvrent et le planarise afin d'éliminer les cavités internes. L'inspection est également difficile. Le contrôle qualité s'appuie sur des coupons de coupe transversale et sur les rayons X afin de vérifier l'épaisseur de la métallisation et la qualité du remplissage sur un échantillon représentatif plutôt que sur chaque trou de production.
Facteurs de coût et de complexité dans la fabrication HDI
Chaque cycle de lamination supplémentaire augmente le coût, le délai et le risque de baisse du rendement. Par rapport à une carte multicouche standard, les vias enterrés nécessitent au moins un cycle supplémentaire de pressage, de perçage et de métallisation. C'est pourquoi ils se trouvent au niveau le plus élevé de l'échelle des coûts.
Une conception utilisant des vias enterrés peut coûter environ 3 à 4 fois plus cher à fabriquer qu'une carte de même taille utilisant uniquement des vias traversants, en raison des outillages supplémentaires, des tolérances d'alignement plus strictes et des inspections accrues. C'est ici que l'examen DFM du fabricant devient particulièrement utile. Un contrôle DFM HDI réalisé suffisamment tôt par un service comme celui de JLCPCB permet de détecter un rapport d'aspect ou une combinaison de couches impossible à fabriquer avant qu'une nouvelle révision coûteuse ne devienne nécessaire.
Applications réelles et gains de performances
Où utilise-t-on les vias enterrés? Partout où les exigences de densité, de vitesse ou de dimensions dépassent les possibilités d'une construction à vias traversants.

Informatique à haute vitesse et équipements de télécommunications
Les serveurs, les commutateurs réseau et les unités radio 5G utilisent des bus multigigabits pour lesquels les tronçons inutilisés et les longs fûts de via sont particulièrement nuisibles. Les vias enterrés fournissent une connexion courte et propre dans les couches internes afin de préserver les marges du diagramme de l'oeil sur les liaisons DDR, PCIe et SerDes à haute vitesse. Dans ces systèmes, l'utilisation de vias borgnes et enterrés facilite le routage du très grand nombre de broches des processeurs et des matrices de commutation actuels tout en limitant les pertes d'insertion. Cette amélioration se traduit directement par des débits de données et une fiabilité supérieurs.
Dispositifs médicaux et aérospatiaux exigeant une grande fiabilité
Dans la conception de dispositifs médicaux implantables et de systèmes avioniques destinés aux applications aérospatiales, les dimensions et la fiabilité sont essentielles. Lorsqu'il est correctement métallisé et rempli, un via enterré constitue une interconnexion robuste et mécaniquement protégée par les couches environnantes
- Dispositifs médicaux miniatures disposant de très peu d'espace
- Modules avioniques et satellites soumis aux vibrations et aux cycles thermiques
- Conceptions à haute fiabilité conformes à la classe 3 de l'IPC avec vérification de l'intégrité par coupe transversale
Le fait que le via soit enterré apporte un avantage de fiabilité discret mais utile en le protégeant des contraintes de surface et des dommages liés à la manipulation.
Objets connectés portables et modules IoT compacts
Les vias enterrés sont particulièrement utiles dans les montres connectées, les écouteurs intelligents, les bracelets d'activité et les capteurs IoT miniatures. Ces produits exigent la plus petite carte possible et la densité fonctionnelle la plus élevée. Grâce aux vias enterrés, une conception qui aurait nécessité 10 couches avec un routage traversant peut parfois être convertie en une carte HDI de quatre ou six couches. Cela permet d'utiliser des batteries et des boîtiers plus petits tout en réduisant le poids, des avantages importants pour les consommateurs. Les services HDI prenant en charge les vias borgnes et enterrés permettent également aux concepteurs de faire évoluer un prototype d'objet portable vers la production.
FAQ sur les vias enterrés
Q: Quelle est la différence entre un via borgne et un via enterré?
Un via borgne relie une couche externe à une couche interne. Il est donc visible depuis une seule surface de la carte. Un via enterré relie uniquement des couches internes et reste invisible depuis les deux surfaces, car il est entièrement enfermé par les couches externes.
Q: Pourquoi les vias enterrés coûtent-ils plus cher que les vias traversants?
Les vias enterrés exigent une lamination séquentielle. Le coeur interne doit être percé et métallisé lors d'une étape distincte avant le pressage des couches externes. Ces cycles supplémentaires de pressage, de perçage et de métallisation augmentent les besoins en outillage, les délais et les risques de rendement insuffisant. Le coût de fabrication peut ainsi atteindre environ 3 à 4 fois celui d'une carte utilisant uniquement des vias traversants.
Q: Les vias enterrés peuvent-ils améliorer l'intégrité du signal?
Oui. Comme un via enterré traverse uniquement les couches internes qu'il relie, il évite le long fût inutilisé, ou via stub, d'un via traversant complet. Cela réduit l'inductance et la capacité parasites ainsi que les réflexions, contribuant ainsi à préserver la qualité des signaux à haute vitesse.
Q: Quel rapport d'aspect faut-il utiliser pour les vias enterrés?
La plupart des fabricants acceptent des vias enterrés percés mécaniquement avec un rapport profondeur sur diamètre compris entre 8:1 et 10:1. Le respect de cette limite garantit une métallisation uniforme du fût et réduit le risque de vides. Vérifiez toujours la valeur exacte dans le tableau des capacités de votre fabricant.
Q: Où faire fabriquer des PCB comportant des vias enterrés?
Les vias enterrés font partie des procédés standard de fabrication des interconnexions haute densité ou HDI. Tout fabricant HDI compétent peut donc les produire. JLCPCB propose des services de fabrication de PCB HDI prenant en charge les vias borgnes et enterrés, un système de devis instantané et un examen DFM qui signale les problèmes de rapport d'aspect ou d'empilage avant la production.
Conclusion:
Le via enterré moderne est bien plus qu'un simple via caché. Il permet d'obtenir un routage compact, d'améliorer l'intégrité du signal et d'accroître la densité de routage dans les conceptions de PCB HDI. En reliant uniquement les couches internes nécessaires, il libère de l'espace en surface, réduit les tronçons de via inutiles et répond aux exigences de haute vitesse des applications informatiques, des télécommunications, de l'aérospatiale, de l'électronique médicale et des objets connectés portables.
La complexité et le coût de fabrication des vias enterrés dus à la lamination séquentielle peuvent constituer un inconvénient pour certaines conceptions. Cependant, leurs gains en performances et en espace compensent souvent ces contraintes, en particulier dans les conceptions avancées. La maîtrise de la technologie des PCB à vias enterrés, l'application de règles de conception éprouvées et la collaboration avec un fabricant compétent permettent de créer des cartes multicouches fiables et fabricables qui répondent aux exigences de performances des produits électroniques de nouvelle génération.

Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......