Analyse en coupe: garantir la qualité des PCB multicouches
16 min
- Informations révélées par l'analyse en coupe d'un PCB
- Bonnes pratiques pour une analyse en coupe efficace
- Avantages de l'analyse en coupe pour la fabrication
- Capacités avancées d'analyse en coupe de JLCPCB
- Questions fréquentes sur l'analyse en coupe des PCB
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement à l'intérieur d'un PCB multicouche? À première vue, une carte terminée ressemble à une plaque plane et homogène composée de stratifié et de cuivre. Elle contient pourtant un réseau complexe de vias métallisés, de couches de cuivre enterrées, de films diélectriques minces et de structures remplies de résine, dont les dimensions doivent respecter des tolérances très strictes. L'analyse en coupe permet d'examiner directement ces couches et d'obtenir une représentation fidèle de la structure interne. Pour les professionnels de la conception et de la fabrication de PCB, en laboratoire comme sur une ligne de production, la maîtrise de cette méthode est essentielle pour vérifier que la carte fabriquée correspond bien à la conception affichée à l'écran.

Qu'il s'agisse d'un prototype grand public à 4 couches ou d'un fond de panier à 30 couches destiné à un projet aérospatial, cette technique révèle des défauts impossibles à détecter avec d'autres méthodes d'inspection. Cet article présente les différentes étapes de l'analyse en coupe d'un PCB, les informations qu'elle fournit sur la qualité interne de la carte, les bonnes pratiques nécessaires pour obtenir des résultats fiables et la manière dont des fabricants comme JLCPCB l'intègrent à leur système qualité.
Qu'est-ce que l'analyse en coupe d'un PCB et comment fonctionne-t-elle?
L'analyse en coupe d'un PCB, également appelée microsection ou analyse métallographique, est une méthode destructive permettant d'inspecter l'intérieur d'un circuit imprimé. Le terme destructif est essentiel: contrairement à la radiographie ou à l'AOI, cette méthode nécessite de découper la carte et l'échantillon ne peut plus être utilisé comme produit fini. Cette contrainte est compensée par le niveau de détail obtenu, inaccessible avec les méthodes non destructives. Le processus suit une procédure rigoureuse. L'ingénieur sélectionne d'abord une zone à examiner, généralement un trou traversant métallisé (PTH), un microvia ou une transition entre les couches, là où les défauts sont souvent les plus visibles.

La zone est ensuite prélevée du panneau à l'aide d'une scie diamantée de précision fonctionnant à faible vitesse. L'échantillon découpé est placé dans une résine époxy transparente, à l'intérieur d'un moule mesurant généralement entre 25 et 32 mm de diamètre, puis laissé à durcir. La préparation proprement dite commence après l'enrobage. L'échantillon est rectifié avec des papiers abrasifs en carbure de silicium (SiC) de plus en plus fins: grains 120, 240, 320, 600, 800 puis 1200. Après le meulage, un polissage final est effectué avec des suspensions d'alumine ou de diamant jusqu'à une granulométrie de 0,05 µm. Le sens de rotation de l'échantillon est inversé entre les différents grains afin d'obtenir une surface régulière et sans rayures.
Pourquoi cette analyse est-elle essentielle pour les PCB multicouches et HDI?
Les PCB multicouches comportant au moins 4 couches possèdent des structures internes complexes qui ne peuvent pas être mesurées avec des outils d'inspection de surface ou par inspection optique automatisée (AOI). Un via enterré, une couche de préimprégné délaminée ou une cavité dans la résine reste invisible depuis la surface. L'analyse en coupe est donc irremplaçable pour examiner ces éléments. La difficulté augmente encore avec les PCB à haute densité d'interconnexion (HDI). Les microvias des conceptions HDI mesurent généralement entre 75 et 150 µm de diamètre, peuvent être empilés ou décalés et traversent souvent des couches diélectriques de moins de 75 µm d'épaisseur.

À ces dimensions, une faible variation du procédé peut provoquer des circuits ouverts, des connexions peu fiables ou des défaillances latentes qui ne se manifestent qu'après la mise en service. Les contrôles non destructifs comme la radiographie sont efficaces pour inspecter le positionnement des composants, la configuration des joints de soudure et l'orientation générale. Ils ne permettent cependant pas de mesurer précisément l'épaisseur réelle du cuivre, d'observer sa structure granulaire ou de détecter une délamination micrométrique entre les couches. Pour ces détails critiques, l'analyse en coupe reste la méthode de référence.
Informations révélées par l'analyse en coupe d'un PCB
Épaisseur des couches, métallisation du cuivre et délamination
L'une des mesures fondamentales fournies par une coupe de PCB est l'épaisseur de chaque couche. Cela comprend les feuilles de cuivre, les couches de liaison en préimprégné et les couches du noyau stratifié. Chacune doit respecter les spécifications de conception et les tolérances IPC applicables. Une seule coupe permet de mesurer directement et précisément tous ces éléments.
| Poids du cuivre (oz) | Épaisseur nominale (µm) | Épaisseur nominale (mils) |
| 0,5 oz | 17,5 | 0,7 |
| 1 oz | 35 | 1,4 |
| 2 oz | 70 | 2,8 |
| 3 oz | 105 | 4,2 |
Outre l'épaisseur du cuivre, la coupe permet d'observer la délamination, c'est-à-dire la séparation des couches du stratifié provoquée par l'humidité, les contraintes thermiques ou une adhérence insuffisante pendant la lamination. Elle révèle également les résidus de résine laissés par le perçage sur les couches internes en cuivre, susceptibles d'empêcher une connexion électrique correcte. Les cavités de résine, petites zones dans lesquelles la résine n'a pas rempli ou lié correctement la structure, constituent un autre défaut courant visible en coupe.
Qualité des vias, alignement et intégrité entre les couches
L'intégrité des vias est l'un des principaux éléments examinés sur une coupe. Le fût du via correspond au dépôt cylindrique de cuivre à l'intérieur du trou percé et ne doit présenter aucune fissure. Les fissures du fût constituent un mode de défaillance courant après des cycles thermiques. Lorsque la carte chauffe et refroidit, la dilatation du stratifié selon l'axe Z exerce une contrainte sur le cuivre. L'analyse en coupe peut détecter ces fissures avant qu'elles ne provoquent une défaillance en service.
Les microvias des PCB HDI font également l'objet d'une attention particulière. L'ingénieur vérifie la forme du microvia, qui doit présenter un profil propre et légèrement conique, sa profondeur, la quantité de cuivre déposée sur ses parois, la profondeur de la dépression supérieure et le pourcentage de cavités. Le rapport d'aspect d'un microvia, défini par le rapport entre sa profondeur et son diamètre, est généralement limité à 1:1 afin de garantir une métallisation et un remplissage fiables. L'alignement entre les couches constitue une autre mesure importante. L'anneau de cuivre restant autour du trou percé doit respecter les valeurs minimales définies par les normes IPC. Pour les couches externes de classe 3, l'anneau annulaire minimal est de 50 µm.
Bonnes pratiques pour une analyse en coupe efficace
Préparation et découpe de l'échantillon
La qualité d'une analyse en coupe dépend directement de la préparation de l'échantillon. Une préparation incorrecte peut produire des rayures, des traînées de matière ou un arrondi des bords qui masque les détails réels et peut même créer de faux défauts. La première étape consiste à sélectionner la zone appropriée. La plupart des panneaux de production comprennent des coupons d'essai, de petites zones reproduisant la structure des vias et l'empilement des couches du PCB réel.

Après la découpe, l'échantillon est enrobé dans une résine époxy transparente à l'intérieur d'un moule mesurant généralement entre 25 et 32 mm de diamètre. La transparence de la résine permet d'observer la progression du meulage en temps réel et de savoir quand le plan recherché est proche. Une fois l'époxy durcie, la surface est rectifiée avec une succession de papiers SiC de grains 120, 240, 320, 600, 800 et 1200. Le polissage final est effectué avec des suspensions de diamant ou d'alumine jusqu'à une granulométrie d'environ 0,05 µm. L'objectif est d'obtenir une finition miroir sur laquelle le cuivre, la résine et les fibres de verre se trouvent dans un même plan, sans relief ni arrondi.
La séquence complète de préparation est la suivante:
- Sélectionner sur un coupon d'essai la zone à examiner, comme un via PTH ou une transition entre les couches
- Découper l'échantillon avec une scie diamantée à faible vitesse afin d'éviter les dommages thermiques ou mécaniques
- Enrober l'échantillon dans une résine époxy transparente, dans un moule de 25 à 32 mm, puis attendre son durcissement complet
- Rectifier la surface avec des papiers SiC de grains 120, 240, 320, 600, 800 et 1200, en faisant pivoter l'échantillon de 90 degrés entre chaque étape
- Polir avec des suspensions de diamant ou d'alumine jusqu'à une granulométrie de 0,05 µm
- Nettoyer l'échantillon par ultrasons entre les différentes étapes de polissage afin d'éviter toute contamination croisée
- Effectuer si nécessaire une attaque au persulfate d'ammonium pour révéler la structure granulaire du cuivre
Examen microscopique et normes de mesure
Après sa préparation, l'échantillon est principalement examiné par microscopie optique. Les grossissements courants vont d'environ 50 fois à 500 fois, ce qui suffit pour mesurer l'épaisseur du cuivre, la séparation diélectrique et les anneaux annulaires, ainsi que pour détecter une délamination ou des cavités. Une caméra numérique reliée au microscope capture des images haute résolution, ensuite analysées dans un logiciel de mesure étalonné offrant une marge d'erreur de 1 à 2 µm.
La norme de référence pour vérifier les résultats est l'IPC-A-600, consacrée à l'acceptabilité des circuits imprimés. Elle contient de nombreux exemples photographiques de conditions acceptables et non conformes pour les PCB de classes 1, 2 et 3. Les critères dimensionnels s'appuient sur l'IPC-6012, qui définit les exigences applicables aux PCB rigides. Ensemble, ces deux normes permettent de déterminer si une carte est conforme.
Avantages de l'analyse en coupe pour la fabrication
Détection précoce des dérives et amélioration du rendement
Une analyse en coupe régulière constitue un système d'alerte précoce relativement simple pour détecter les dérives du procédé. Le vieillissement des bains de métallisation, l'usure des forets, les variations de température des presses de lamination ou les changements de concentration chimique progressent lentement et peuvent passer inaperçus pendant les opérations quotidiennes, jusqu'à provoquer la non-conformité d'un lot.

Cette méthode est particulièrement utile lors de l'introduction d'un nouveau produit (NPI) et de l'inspection du premier article. Une coupe réalisée sur le premier article permet de vérifier que les paramètres du procédé produisent réellement des PCB conformes à toutes les spécifications avant de lancer une série complète. Détecter un problème sur un coupon coûte beaucoup moins cher que reprendre un lot entier et permet surtout d'éviter une défaillance ultérieure chez le client.
Les principaux avantages pour la fabrication comprennent:
- Détection précoce d'une dérive de l'épaisseur de métallisation avant qu'elle ne provoque des rejets
- Vérification de la qualité de la lamination, notamment de l'adhérence et de la présence de cavités
- Validation des nouveaux matériaux, procédés ou équipements avant la production complète
- Réduction du taux de rebut grâce à une correction préventive du procédé
- Preuves de conformité pour les audits clients et les organismes de certification
Garantir une qualité constante entre les séries
Certains grands fabricants de PCB appliquent le contrôle statistique des procédés (SPC) aux mesures réalisées sur les coupes. Ils enregistrent notamment l'épaisseur de la métallisation en cuivre, l'épaisseur du diélectrique et les dimensions des anneaux annulaires afin de produire des cartes de contrôle montrant les tendances et la capabilité du procédé. Dans le secteur, l'objectif courant est un indice Cpk supérieur à 1,33, ce qui indique que le procédé reste centré dans les limites de spécification avec une marge suffisante.
Dans les applications à haute fiabilité, l'analyse en coupe n'est pas seulement une bonne pratique, mais une nécessité. La norme aérospatiale AS9100 et les systèmes qualité automobiles conformes à l'IATF 16949 exigent également des preuves objectives de la qualité interne des PCB, auxquelles les analyses en coupe peuvent contribuer.
Capacités avancées d'analyse en coupe de JLCPCB
Équipements de pointe et équipe d'analyse spécialisée
JLCPCB dispose de ses propres équipements d'analyse en coupe, notamment des scies diamantées de précision, des machines automatiques de meulage et de polissage ainsi que des microscopes métallographiques haute résolution équipés de systèmes d'imagerie numérique étalonnés. Le service qualité peut ainsi réaliser l'ensemble des contrôles en interne, sans recourir à des laboratoires externes, ce qui accélère les résultats et facilite leur intégration au processus de fabrication.
L'équipe comprend des spécialistes en métallographie formés aux normes IPC, notamment aux critères d'acceptabilité de l'IPC-A-600 et aux méthodes d'essai de l'IPC-TM-650. Les contrôles urgents peuvent être traités le jour même ou le jour suivant, ce qui évite d'immobiliser les lignes de production dans l'attente des résultats. Cette rapidité est particulièrement utile lors des inspections du premier article ou pour rechercher l'origine d'une dérive suspectée du procédé.
Contrôle qualité intégré du prototype à la production en série
Chez JLCPCB, l'analyse en coupe n'est pas un contrôle isolé. Elle s'intègre à un système qualité plus large comprenant l'AOI, les tests électriques par sondes mobiles ou avec un dispositif dédié et les tests d'impédance. Des coupes sont réalisées à plusieurs étapes: lors de la qualification initiale d'un procédé, pendant l'inspection du premier article d'une nouvelle conception et au cours du suivi régulier de la production.

JLCPCB fabrique des PCB comportant de 1 à plus de 14 couches. Ses installations sont certifiées ISO 9001 et homologuées UL, et peuvent produire des cartes répondant aux exigences IPC de classe 2 ou de classe 3. Qu'il s'agisse d'un prototype rapide à partir de 2 USD ou d'une production à grande échelle, le cadre de contrôle qualité reste le même. L'association de l'analyse en coupe avec les autres méthodes de contrôle permet de réunir les résultats d'inspection dans une vue cohérente de la qualité du PCB.
Questions fréquentes sur l'analyse en coupe des PCB
Q1: Qu'est-ce que l'analyse en coupe d'un PCB et pourquoi est-elle importante?
L'analyse en coupe d'un PCB est une méthode d'inspection destructive qui consiste à découper un échantillon de la carte, à l'enrober dans une résine époxy, à le rectifier, à le polir puis à l'examiner au microscope afin de révéler sa structure interne.
Q2: Quels défauts l'analyse en coupe peut-elle détecter sur un PCB multicouche?
Elle peut détecter de nombreux défauts, notamment une métallisation insuffisante des vias et des PTH, une délamination entre les couches, des cavités dans la résine, des résidus de perçage, des fissures du fût provoquées par les cycles thermiques, un remplissage défectueux des vias et des défauts de microvias.
Q3: Quelles normes IPC encadrent l'analyse en coupe des PCB?
Les principales références sont la méthode d'essai IPC-TM-650 2.1.1, qui définit la procédure de microsection, l'IPC-A-600, qui fournit des critères photographiques d'acceptation et de rejet, et l'IPC-6012, qui définit les exigences de qualification et de performances applicables aux PCB rigides ainsi que les dimensions auxquelles les mesures doivent être comparées.
Q4: Comment préparer un échantillon pour une analyse en coupe?
L'échantillon, généralement prélevé sur un coupon d'essai du panneau de production, est découpé avec une scie diamantée à faible vitesse, enrobé dans une résine époxy transparente puis rectifié avec des papiers abrasifs SiC de plus en plus fins, du grain 120 au grain 1200.
Q5: À quelle fréquence faut-il effectuer une analyse en coupe pendant la production?
L'analyse en coupe doit être réalisée à plusieurs étapes clés: lors de la qualification initiale du procédé pour un nouveau produit ou matériau, pendant l'inspection du premier article de chaque nouvelle conception et à intervalles réguliers au cours de la production. La fréquence dépend du volume fabriqué et de la classe de fiabilité requise.
![]()
Continuez à apprendre
Maîtriser les tests d'impédance des PCB pour les conceptions à haute vitesse
Points clés Vérification par TDR: les tests d'impédance utilisent la réflectométrie temporelle (TDR) sur des coupons de test pour vérifier les pistes à haute vitesse Facteurs réels: l'impédance réelle est modifiée par des variables de fabrication, notamment la sous-gravure des pistes, le masque de soudure et l'épaisseur du diélectrique après pressage Boucle conception-fabrication: utilisez les valeurs Dk exactes de l'empilage du fabricant pour le routage et exploitez les rapports TDR afin d'affiner le......
Garantir une soudabilité optimale: le rôle essentiel des essais dans une production fiable de PCB
Points clés Objectif principal:vérifier le mouillage de la soudure avant l'assemblage afin d'éviter les baisses de rendement et les défaillances des joints Test destructif:selon J-STD-002, les composants et coupons testés ne peuvent pas être réutilisés en production Critères de réussite:au moins 95 % de couverture de soudure sur les broches et 80 % sur les pastilles thermiques exposées Principaux défauts:détection du non-mouillage avec métal exposé, du démouillage avec retrait de la soudure et du blac......
Les gardiens de la qualité: guide complet des normes d'inspection des PCB
Points clés Défense multicouche:la combinaison de l'AOI, de l'AXI, de l'ICT et du FCT couvre tous les angles morts de l'inspection Impression de la pâte:la pâte à braser est à l'origine de jusqu'à 60 % des défauts, ce qui rend les contrôles précoces essentiels Normes IPC:la classe 3 réduit la limite des vides dans les BGA de 25 % à 10 %, ce qui augmente les coûts Équilibre thermique:un échauffement uniforme de l'empreinte équilibre les forces de refusion et évite l'effet tombstone Maîtrise de la conce......
Analyse en coupe: garantir la qualité des PCB multicouches
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement à l'intérieur d'un PCB multicouche? À première vue, une carte terminée ressemble à une plaque plane et homogène composée de stratifié et de cuivre. Elle contient pourtant un réseau complexe de vias métallisés, de couches de cuivre enterrées, de films diélectriques minces et de structures remplies de résine, dont les dimensions doivent respecter des tolérances très strictes. L'analyse en coupe permet d'examiner directement ces couches et d'obtenir ......
Comment les matériaux durables et la fabrication experte garantissent des PCB conformes à la directive RoHS
Avez-vous déjà vécu qu'un envoi de produits finis soit retenu aux douanes de l'UE en raison d'un seul composant sur la carte ne passant pas le dépistage RoHS ? C'est plus fréquent que la plupart des ingénieurs ne le pensent, et le coup financier est bien plus important que la valeur des marchandises saisies. Le temps perdu, les dépenses de reconception et un audit de conformité capable de stopper toute l'introduction de votre produit, tel est le coût réel d'une mauvaise application de la RoHS. Le poin......
Propreté des PCB dans la fabrication professionnelle : Prévenir la contamination et garantir une fiabilité à long terme
Dans la fabrication des PCB, les cartes sont contaminées par toutes sortes de saletés à presque chaque étape. Lors du processus de soudure, le flux (à base de colophane ou les formes organiques plus récentes) peut laisser des résidus ou des sels ioniques sur les pastilles et les pistes, les rendant collants. Ensuite, il y a la gravure, le placage et la micro-gravure ; les processus chimiques déposeront des ions métalliques sur le cuivre si le rinçage n'est pas complet. De minuscules particules de cope......