Au coeur de la structure du PCB: comment les couches, l'empilage et la construction déterminent les performances des circuits imprimés modernes
19 min
- Les éléments fondamentaux de toute structure de PCB
- Comprendre les couches d'un PCB et leurs fonctions
- Maîtriser l'empilage des PCB pour obtenir des résultats optimaux
- Types de construction des PCB et conséquences sur la fabrication
- Facteurs de conception physique influencés par la structure
- Foire aux questions (FAQ)
Les circuits imprimés peuvent ressembler à de simples rectangles verts et plats, mais leur surface dissimule des structures multicouches sophistiquées. À mesure que les appareils deviennent plus compacts et complexes, les ingénieurs adoptent des cartes multicouches composées de matériaux et d'empilages soigneusement sélectionnés pour répondre aux exigences électriques et mécaniques. Cet article examine ces différentes couches afin d'expliquer comment le choix du substrat, l'empilage et les méthodes de construction influencent les performances du PCB. Nous aborderons les principes fondamentaux de la conception des PCB, depuis les matériaux de base jusqu'aux interconnexions haute densité. Nous nous appuierons également sur les recommandations du secteur concernant les bonnes pratiques et les compromis de coût. Enfin, nous comparerons différents empilages couramment utilisés qui sont progressivement devenus des références dans le secteur.

Les éléments fondamentaux de toute structure de PCB
Matériaux de substrat et feuilles de cuivre
Tout PCB repose sur un substrat, qui constitue l'ossature isolante de la carte. Le matériau le plus courant est le FR-4. Peu coûteux, mécaniquement robuste et doté d'une constante diélectrique modérée, le FR-4 est un substrat polyvalent adapté à de nombreuses applications. Son principal inconvénient réside dans ses pertes plus élevées aux fréquences RF en raison de sa tangente de perte et de ses propriétés diélectriques. Les cartes RF et micro-ondes utilisent donc souvent des stratifiés Rogers, qui présentent des constantes diélectriques stables et des pertes extrêmement faibles, de l'ordre de 0,001. Rogers offre de bien meilleures performances, mais coûte environ 5 à 10 fois plus cher que le FR-4.
Une feuille de cuivre est ensuite laminée sur le substrat. Le nombre de stratifiés détermine le nombre de couches du PCB. Les épaisseurs de cuivre courantes vont de 0,5 oz à 2 oz et sont choisies en fonction de la capacité de transport du courant. Un cuivre plus fin et plus léger peut être utilisé pour les signaux, tandis que les pistes d'alimentation doivent être réalisées avec un cuivre plus épais.
Préimprégnés et couches de coeur dans une construction standard
Un coeur est simplement un substrat préalablement laminé avec du cuivre sur ses deux faces. Cette feuille rigide et polymérisée constitue la base de la carte. Une carte standard de 1,6 mm peut être fabriquée avec un ou plusieurs coeurs. Pendant la lamination, le préimprégné s'écoule sous l'effet de la chaleur et de la pression afin d'assembler les coeurs et de fixer les feuilles de cuivre extérieures. L'épaisseur finale d'une couche de préimprégné dépend de la pression appliquée et de sa teneur en résine, ce qui peut entraîner une variation de ±10 % après la lamination. En pratique, une carte multicouche peut intégrer plusieurs ensembles coeur-préimprégné. Un empilage courant à 6 couches utilise deux coeurs, avec des couches de préimprégné entre eux et sur les faces extérieures.
Coeur et préimprégné, comparaison directe: les matériaux de coeur sont rigides et leur épaisseur est contrôlée avec précision. Les concepteurs placent donc souvent les couches internes critiques de signaux et de plans sur les coeurs afin de stabiliser l'impédance. Le préimprégné remplit efficacement les interstices irréguliers, mais offre à lui seul une précision d'impédance inférieure à celle d'un coeur rigide. Le coeur peut être considéré comme le squelette du PCB et le préimprégné comme son tissu conjonctif.
Comprendre les couches d'un PCB et leurs fonctions
Couches de signaux et plans d'alimentation ou de masse
Les couches de signaux accueillent les pistes routées et les pastilles des composants. Les plans d'alimentation et de masse remplissent des fonctions très différentes: ils servent de références de tension stables et de réseaux de distribution de l'alimentation. Toutes les couches d'un PCB ne peuvent pas accueillir simultanément des pistes de signaux et d'alimentation. Sur une carte multicouche classique, les concepteurs réservent une ou plusieurs couches internes à des plans de cuivre continus. Un plan de masse fournit un chemin de retour à faible impédance et agit comme un blindage EMI. Un plan d'alimentation distribue des tensions telles que +3,3 V ou +5 V sur toute la carte. Lorsqu'il est placé à proximité d'un plan de masse, il forme une capacité à plaques parallèles qui contribue au découplage du bruit.
Le rapprochement des plans d'alimentation et de masse constitue une bonne pratique appelée couplage des plans. Cette disposition atténue le bruit du réseau de distribution d'alimentation et réduit l'inductance des boucles. Les plans de masse limitent également des phénomènes tels que le rebond de masse et les variations transitoires rapides. C'est pourquoi les concepteurs placent les condensateurs de découplage au plus près des broches d'alimentation des circuits intégrés et maintiennent une masse locale stable en formant une boucle locale très courte.
Influence du nombre de couches sur la complexité de la conception
Chaque doublement du nombre de couches permet approximativement de doubler la capacité de routage et d'améliorer la séparation des plans. Toutefois, le coût et la difficulté de fabrication de la carte augmentent également. À l'extrémité la plus simple, une carte à 2 couches est économique et facile à fabriquer, mais son routage peut rapidement devenir encombré lorsqu'elle comporte de nombreux réseaux.
Une carte à 4 couches ajoute généralement un plan d'alimentation et un plan de masse internes. Un plan peut ainsi être placé entre les deux couches de signaux extérieures. Les cartes à 4 couches utilisent souvent l'empilage suivant:
- Signal
- Masse
- Alimentation
- Signal
Cette structure offre un meilleur découplage et un contrôle d'impédance supérieur à celui d'une carte à 2 couches. Une configuration à 4 couches constitue donc souvent le minimum recommandé pour les conceptions mixtes ou RF exigeantes. En revanche, l'ajout de ces deux couches laminées augmente le prix d'environ 30 à 40 %.
Une carte à 6 couches apporte deux couches supplémentaires de routage ou de plans. Un empilage courant à 6 couches peut par exemple être organisé comme suit:
- Dessus (signal)
- GND
- Signal
- Signal
- PWR
- Dessous (signal)
Cette configuration permet de placer presque chaque couche de signaux à proximité d'un plan afin de contrôler l'impédance et de raccourcir les chemins de retour. Une autre variante est la suivante:
- Dessus
- GND
- Signal
- PWR
- GND
- Dessous
Cette configuration améliore l'immunité au bruit, car une couche de signaux est placée entre l'alimentation et la masse. Il faut toutefois s'attendre à une augmentation du coût et de la complexité. Les cartes à 6 couches nécessitent une lamination séquentielle et davantage de vias, ce qui réduit les tolérances d'alignement. Pour les circuits plus complexes, il est possible de passer à des cartes à 8, 10 ou 12 couches. Les informations sur les empilages sont disponibles dans la section des matériaux de JLCPCB. Le nombre de couches constitue un paramètre de conception: son augmentation permet de mieux maîtriser la densité du routage et la distribution de l'alimentation. En règle générale, il convient de limiter le nombre de couches lorsque le coût est une priorité.
Couches internes et externes des cartes multicouches
Les couches externes remplissent des fonctions particulières par rapport aux couches internes. Elles accueillent les composants montés en surface et les connecteurs, ainsi que toutes les empreintes et le routage dense nécessaires pour relier les composants. Les couches internes, en revanche, ne peuvent pas accueillir de composants en surface ou exposés. Elles servent généralement au routage interne des signaux ou de plans continus.
Les pistes d'une couche externe sont placées entre du cuivre d'un côté et de l'air de l'autre, une configuration appelée microstrip. Les pistes des couches internes sont quant à elles prises entre des matériaux diélectriques des deux côtés, une configuration appelée stripline. Les couches internes présentent donc une capacité par piste plus élevée et un meilleur blindage, ce qui peut réduire l'impédance pour une largeur de piste donnée. C'est pourquoi les paires différentielles haut débit sont souvent intégrées aux couches internes afin que le signal dispose de plans de masse directement au-dessus et en dessous. Les concepteurs placent généralement les réseaux bruyants ou haut débit sur des couches internes situées entre des plans de référence. JLCPCB recommande de placer les plans de masse et d'alimentation sur les couches internes d'une carte multicouche afin qu'ils servent de blindage. Les couches externes peuvent alors prendre en charge les connexions haute tension ou les E/S pour lesquelles la proximité immédiate d'un plan est moins critique.
Maîtriser l'empilage des PCB pour obtenir des résultats optimaux
Configurations d'empilage standard, de 2 à 8 couches

- PCB à 2 couches: il ne comporte aucun plan interne, les faces supérieure et inférieure servant toutes deux de couches de signaux. Les concepteurs utilisent souvent une zone de cuivre sur l'une des faces comme plan de masse ou d'alimentation afin d'améliorer les chemins de retour. Sur une carte à 2 couches classique, la plupart des réseaux peuvent être routés sur la face supérieure, tandis que la face inférieure sert de pseudo-plan de masse. Cette solution est économique, mais limite le nombre de réseaux pouvant être routés
- PCB à 4 couches: les faces supérieure et inférieure sont dédiées aux composants et au routage, tandis que les deux couches internes sont des plans continus, l'un pour la masse et l'autre pour l'alimentation. Par exemple, L1 = signal, L2 = GND, L3 = VCC et L4 = signal. Cette configuration offre un excellent découplage et permet un contrôle précis de l'impédance des pistes. Les cartes à 4 couches offrent ainsi un bon équilibre entre performances améliorées et coût modéré
- PCB à 6 couches: dessus (signal) - GND - signal - signal - PWR - dessous (signal). Cette configuration comprend trois couches de signaux et deux couches de plans. Dans cet exemple, deux couches de signaux adjacentes sont placées entre la masse et l'alimentation afin de contrôler précisément l'impédance et de réduire la diaphonie. Un autre empilage à 6 couches est constitué comme suit: dessus - GND - signal - PWR - GND - dessous. Il améliore encore l'immunité au bruit en entourant la couche d'alimentation de plans de masse. En pratique, choisissez une configuration qui équilibre les couches de signaux critiques et le nombre de plans nécessaires
- PCB à 8 couches: un empilage représentatif à 8 couches peut être constitué comme suit: dessus (signal) - GND - signal - PWR - PWR - signal - GND - dessous (signal). Il comprend deux paires complètes de plans GND-PWR et quatre couches de signaux. Cette configuration offre un contrôle maximal et permet de placer les pistes sensibles sur une couche de signaux encadrée par des plans de masse, assurant d'excellents chemins de retour et une réduction efficace des EMI. Une carte à 8 couches est naturellement plus épaisse et coûteuse, et sa fabrication doit être rigoureusement contrôlée
Règles de symétrie et d'équilibre pour la conception de l'empilage
La symétrie constitue l'une des règles fondamentales de l'empilage. L'empilage d'un PCB doit être équilibré entre les faces supérieure et inférieure afin d'éviter les déformations et les contraintes. En pratique, le poids du cuivre et l'ordre des couches doivent être disposés symétriquement autour du plan médian de la carte. Sur une carte symétrique à 6 couches, L1 et L6, L2 et L5, ainsi que L3 et L4 peuvent présenter la même épaisseur de cuivre. Une répartition inégale du cuivre entraîne une dilatation irrégulière lors du chauffage, ce qui peut courber ou tordre la carte. Si un plan de masse est placé sur L2, essayez de prévoir un plan de densité de cuivre similaire sur la couche inférieure correspondante. Si la couche supérieure comporte de nombreux composants et zones de cuivre, la couche inférieure doit présenter une densité comparable, faute de quoi la carte risque de ne pas rester plane après la lamination.
Considérations relatives à l'impédance contrôlée et à l'intégrité du signal
Enfin, l'empilage doit être adapté aux performances requises pour les signaux. L'impédance contrôlée consiste à concevoir chaque piste avec une impédance spécifique, généralement 50 Ω en mode asymétrique ou 90 Ω en mode différentiel. L'empilage détermine directement cette valeur en fonction de la largeur et de l'espacement des pistes. Le passage à une autre couche de préimprégné ou le déplacement du plan de référence modifie cette impédance. Après avoir choisi le matériau du substrat, les concepteurs utilisent généralement des calculateurs ou des solveurs de champ pour ajuster ces paramètres jusqu'à obtenir l'impédance souhaitée.
Un empilage soigneusement planifié améliore l'intégrité du signal. Les fronts numériques rapides nécessitent un chemin de retour court. En règle générale, les pistes haut débit doivent donc être routées à proximité d'un plan. Le guide de conception HDI de JLCPCB recommande de placer la masse sous le signal et l'alimentation juste au-dessus afin de créer une stripline limitant le rayonnement. Le couplage des plans crée une capacité qui atténue le bruit d'alimentation. Ces stratégies réduisent la diaphonie et les interférences électromagnétiques (EMI). La présence de plans de masse sur les couches internes réduit également la surface des boucles et limite le rebond de masse lors des transitions rapides.
Types de construction des PCB et conséquences sur la fabrication
Construction séquentielle des interconnexions haute densité (HDI)
Lorsque la conception exige une densité de composants extrême et de nombreux vias, il devient nécessaire d'utiliser des PCB HDI. Ceux-ci reposent souvent sur une lamination séquentielle, la carte étant fabriquée en plusieurs étapes plutôt qu'en une seule fois. Quelques couches sont d'abord empilées et assemblées, puis les vias sont percés et métallisés. De nouvelles couches de préimprégné et de cuivre sont ensuite ajoutées lors d'une deuxième lamination. Cette méthode permet d'intégrer des microvias reliant des couches adjacentes, ainsi que des vias borgnes ou enterrés.

Par exemple, un PCB HDI à 12 couches peut être fabriqué en laminant d'abord 4 couches, puis en perçant des trous afin de créer des vias enterrés. Quatre autres couches sont ensuite empilées et percées pour former d'autres vias enterrés, avant l'ajout des 4 dernières couches. Des feuilles de préimprégné sont insérées entre chaque sous-ensemble, puis l'empilage complet est assemblé par lamination.
Comparaison des constructions foil build et cap build
Les fabricants de PCB utilisent principalement deux méthodes de construction multicouche: le foil build et le cap build. Dans une construction foil build, les couches externes sont constituées de simples feuilles de cuivre placées sur un coeur, avec du préimprégné entre les coeurs. Un empilage standard de ce type comprend d'abord les feuilles de cuivre extérieures, puis les couches de préimprégné et les coeurs, et enfin les couches de cuivre internes. Il s'agit de la méthode la plus courante, car elle est économique et flexible.
À l'inverse, une construction cap build utilise des coeurs sur les faces extérieures. Les couches supérieure et inférieure sont donc constituées de coeurs épais et non de fines feuilles de cuivre. Cette construction utilise souvent du préimprégné sans fluage sur les faces extérieures afin que l'épaisseur du coeur ne varie pas. Cette méthode convient aux applications nécessitant une stabilité extrême des matériaux, notamment les cartes micro-ondes ou RF pour lesquelles la constante diélectrique doit rester parfaitement stable. L'utilisation de coeurs sur les faces extérieures élimine une source de variation.
Voici un tableau comparatif rapide de ces méthodes:

En résumé, la construction foil build est privilégiée pour la plupart des cartes, car elle offre un bon équilibre entre coût et performances. La construction cap build est réservée aux applications dans lesquelles les performances des signaux sont critiques. Lorsqu'une carte associe ces deux méthodes, il s'agit véritablement d'une construction hybride ou mixte, qui exige une étroite collaboration entre le concepteur et le fabricant pour sélectionner les matériaux.
Variantes de structures hybrides et rigides-flexibles
Outre les PCB entièrement rigides, certaines conceptions nécessitent des structures hybrides ou rigides-flexibles. Un PCB hybride peut combiner plusieurs matériaux au sein d'une même carte ou associer des parties multicouches rigides et des éléments flexibles. Un PCB rigide-flexible est littéralement fabriqué en assemblant des couches rigides et flexibles.
Les sections flexibles en polyimide utilisent un cuivre plus fin, généralement de 1 oz ou moins, et un préimprégné sans fluage afin d'empêcher la résine de pénétrer dans la partie flexible. Des pistes fines avec des transitions progressives sont utilisées, et les vias ne doivent pas être placés trop près des lignes de pliage. Le comportement thermique est également différent, car les zones flexibles contiennent peu de cuivre pour dissiper la chaleur. Les composants générant de la chaleur sont donc souvent limités aux sections rigides, dans lesquelles des vias thermiques ou des plans peuvent faciliter la dissipation.
Facteurs de conception physique influencés par la structure
Gestion thermique et résistance mécanique
Le comportement thermique et mécanique dépend fortement de la structure des couches du PCB. L'ajout de cuivre et de couches tend à améliorer la diffusion de la chaleur. Les grands plans internes d'alimentation ou de masse peuvent agir comme d'importants dissipateurs thermiques en évacuant latéralement la chaleur produite par les composants. Toutefois, cette caractéristique peut être à double tranchant: une rigidité accrue entraîne des contraintes thermiques plus importantes lors des variations de température. Les empilages symétriques sont donc essentiels pour maintenir la planéité de la carte. Le FR-4, le polyimide et le cuivre ne présentent pas les mêmes coefficients de dilatation, et tout décalage peut provoquer un décollement. Dans les PCB rigides-flexibles, ces contraintes sont atténuées grâce à l'utilisation de préimprégnés sans fluage et de matériaux à faible CTE.

Compromis entre coût, dimensions et fabricabilité
Examinons enfin les compromis pratiques liés au choix d'une structure. L'augmentation du nombre de couches accroît généralement le coût. Selon une analyse de JLCPCB, le passage de 4 à 6 couches ou de 6 à 8 couches entraîne habituellement une hausse de prix de 30 à 40 % à chaque étape. D'autres facteurs, comme un cuivre plus épais, des matériaux spéciaux ou des microvias, augmentent également les dépenses. En revanche, un empilage comportant davantage de couches permet souvent de réduire la surface de la carte pour un même circuit, ce qui peut compenser une partie du coût. Une intégration plus dense dans un format réduit économise de la surface de PCB, même si le prix au centimètre carré est plus élevé.
Le retour DFM gratuit de JLCPCB est particulièrement utile pendant la phase de conception. Il analyse vos fichiers Gerber et signale les problèmes courants découlant de ces compromis. L'outil DFM peut par exemple détecter une piste trop fine pour l'épaisseur de cuivre prévue, le non-respect des règles d'espacement ou l'interruption involontaire d'un plan. Il vérifie également les problèmes thermiques et peut avertir lorsqu'un composant générant de la chaleur ne dispose pas de suffisamment de cuivre ou de vias pour assurer sa dissipation thermique.

Foire aux questions (FAQ)
Q: Qu'est-ce qu'un empilage de PCB?
Un empilage de PCB correspond à l'organisation ordonnée des couches de cuivre et des couches diélectriques isolantes d'une carte. Il définit le nombre de couches et la fonction de chacune d'elles.
Q: Comment déterminer le nombre de couches nécessaire?
Ce choix dépend des besoins de routage, de l'intégrité du signal et du budget. Une conception simple peut ne nécessiter que 2 couches, mais les circuits comportant de nombreuses broches ou fonctionnant à haut débit bénéficient généralement de 4 couches ou davantage afin d'ajouter des plans dédiés à l'alimentation et à la masse, ainsi que des couches de routage supplémentaires.
Q: Quel est le rôle des plans de masse et d'alimentation?
Les plans de masse et d'alimentation servent de références électriques. Un plan de masse fournit un chemin de retour à faible inductance et assure un blindage contre les EMI.
Q: JLCPCB peut-il m'aider à vérifier mon empilage?
Oui! JLCPCB propose des modèles d'empilage et des calculateurs d'impédance, tandis que son outil gratuit JLCDFM vérifie automatiquement votre conception.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......