Améliorer la densité et les performances avec les vias borgnes dans les PCB HDI
18 min
- Définition et fonctionnement des vias borgnes
- Principaux avantages des vias borgnes
- Considérations de conception pour une intégration réussie des vias borgnes
- Exigences de conception des vias borgnes pour la fabrication HDI
- Difficultés de fabrication et solutions avancées
- L'expertise de JLCPCB dans la production de PCB HDI à vias borgnes
- Questions fréquentes
- Conclusion
Points clés
- Densité supérieure: les vias borgnes relient la surface aux couches internes sans traverser toute la carte, libérant ainsi des canaux de routage sous les BGA à pas fin
- Meilleure intégrité du signal: ils réduisent la longueur des tronçons de via afin de limiter les discontinuités d'impédance dans les conceptions à haute vitesse
- Règle du rapport d'aspect: maintenir un rapport profondeur sur diamètre proche de 0,75:1, avec un maximum de 1:1, pour garantir un perçage laser fiable et une métallisation sans vide
- Efficacité thermique: ils permettent l'utilisation de vias dans les pastilles pour améliorer la dissipation thermique et optimiser le placement des composants
Vous êtes-vous déjà demandé comment tous les signaux à haute vitesse pouvaient sortir d'un BGA au pas de 0,4 mm sans créer un enchevêtrement de pistes sur la minuscule carte d'un smartphone moderne? La réponse réside généralement dans le via borgne. Cet élément discret est essentiel à la conception des interconnexions haute densité et aux appareils électroniques compacts et rapides d'aujourd'hui. Face à la miniaturisation continue des composants et à l'augmentation de la vitesse des signaux, un via n'est plus un simple trou dans une carte. C'est ici que les vias borgnes et leurs proches parents, les vias enterrés, transforment la conception d'un PCB HDI.

Ils libèrent des canaux de routage, réduisent la longueur des signaux et permettent de diminuer les dimensions de la carte sans compromettre la connectivité. Examinons ce qu'est un via borgne sur un PCB, ses différences avec les vias traversants et enterrés, ainsi que son importance pour la densité et les performances. Nous aborderons également les règles de conception et les contrôles de fabrication qui distinguent un via borgne fiable d'une future défaillance sur le terrain.
Définition et fonctionnement des vias borgnes
Un via est un trou métallisé qui permet de transférer un signal ou une alimentation d'une couche de cuivre à une autre. Les différents types de vias se distinguent par les couches qu'ils relient et la profondeur à laquelle ils pénètrent dans l'empilage.
Définition des vias borgnes et comparaison avec les vias traversants et enterrés
Un via borgne part d'une couche externe et atteint une couche interne sans traverser complètement la carte. Depuis l'extérieur, il ressemble à un trou qui s'arrête à l'intérieur de l'empilage, d'où son nom. Il traverse uniquement les couches nécessaires et laisse intactes les autres couches situées au-delà de son point de terminaison.

À l'inverse, un via traversant est percé physiquement de la couche supérieure à la couche inférieure et traverse toutes les couches intermédiaires. Un via enterré est entièrement enfermé dans la carte et ne rejoint ni la surface supérieure ni la surface inférieure. Les vias borgnes et enterrés permettent aux concepteurs d'obtenir une densité de routage bien supérieure à celle d'une carte utilisant uniquement des vias traversants.
Voici une comparaison directe de ces trois types de vias:
| Caractéristique | Via traversant | Via borgne | Via enterré |
|---|---|---|---|
| Couches reliées | De la couche supérieure à la couche inférieure, toutes les couches | D'une couche externe à une ou plusieurs couches internes uniquement | D'une couche interne à une autre couche interne uniquement |
| Méthode de perçage | Perçage mécanique | Laser pour les microvias ou perçage à profondeur contrôlée | Laser ou mécanique, avant la lamination |
| Taille finale typique | 0,2 à 0,3 mm ou plus | 0,1 à 0,15 mm pour un microvia laser | 0,15 à 0,3 mm |
| Coût relatif | Le plus faible | Supérieur | Le plus élevé, car une lamination séquentielle est nécessaire |
| Application typique | Cartes multicouches standard et composants traversants | Éventail des BGA et routage d'échappement de la surface vers les couches internes | Routage interne à haute densité dans les coeurs HDI |
Rôle des vias borgnes dans l'architecture des PCB HDI
Les microvias, les pistes fines et les diélectriques minces sont les principales caractéristiques des PCB HDI. Les vias borgnes, généralement réalisés sous forme de microvias laser, constituent la principale méthode pour transférer les signaux d'un composant de surface à haute densité vers les couches de routage situées en dessous. La plupart des cartes HDI sont définies par leur structure d'accumulation, par exemple 1+N+1 ou 2+N+2. Une carte 1+N+1 comporte une couche d'accumulation de chaque côté d'un coeur standard de N couches, tandis qu'une carte 2+N+2 comporte deux couches d'accumulation supplémentaires de chaque côté.

Ces constructions utilisent des microvias borgnes pour assurer les transitions entre les couches externes et internes, ainsi que des vias enterrés pour établir les connexions dans le coeur. Les vias borgnes permettent de construire les interconnexions une couche à la fois, chaque couche d'accumulation étant laminée successivement. C'est ce qui rend possible l'éventail de routage d'un BGA à pas fin, impossible à réaliser sur une carte uniquement percée de part en part.
Principaux avantages des vias borgnes
Pourquoi accepter cette complexité supplémentaire? Les vias borgnes répondent non seulement aux contraintes d'espace, mais améliorent également la vitesse et la fiabilité.
Densité de routage accrue et dimensions réduites
La densité constitue le premier avantage évident. Un via traversant bloque le routage sur chaque couche qu'il traverse en raison du cuivre présent sur toute la longueur du fût et des antipastilles, même lorsque la connexion n'est pas utilisée sur une couche intermédiaire. Un via borgne qui relie uniquement les couches supérieures ne consomme aucun espace sur les couches inférieures. Sous un BGA dense, l'espace récupéré devient rapidement considérable, car les signaux peuvent descendre directement dans les couches d'accumulation avant d'être routés sous le composant.

- Davantage de canaux de routage utilisables sur chaque couche
- Meilleur routage d'échappement et d'éventail pour les composants à pas fin
- Surface totale réduite pour un même nombre de réseaux
Meilleure intégrité du signal et réduction du nombre de couches
Des vias plus courts produisent des tronçons inutilisés plus courts. Un via borgne traversant deux ou trois couches présente une longueur de fût libre nettement inférieure à celle d'un via traversant une carte épaisse. Il génère donc un tronçon plus court et une discontinuité d'impédance plus faible pour les signaux à haute vitesse. Ce point est important pour les interfaces multigigabits comme DDR, PCIe et les liaisons série, dont les diagrammes de l'oeil peuvent être dégradés par les résonances des tronçons. Les vias borgnes offrent également un autre avantage: en libérant de l'espace de routage, ils permettent parfois d'obtenir les mêmes résultats qu'une conception uniquement traversante avec moins de couches, ce qui compense une partie du surcoût de la construction HDI.
Meilleures performances thermiques et mécaniques
De nombreux procédés HDI utilisent des microvias borgnes peu profonds remplis de cuivre, ce qui leur confère une bonne résistance mécanique. Un via borgne rempli et recouvert peut même être placé directement dans une pastille, selon la technique duvia-in-pad. Il peut ainsi transférer directement la chaleur et le courant vers le cuivre sous-jacent. Cette configuration raccourcit les chemins de courant dans les systèmes d'alimentation compacts. Elle élimine également le trou ouvert dans la pastille qui pourrait absorber la soudure pendant l'assemblage.
Considérations de conception pour une intégration réussie des vias borgnes
Rapport d'aspect, contrôle de la profondeur et règles de positionnement
Le paramètre le plus important est le rapport d'aspect, c'est-à-dire le rapport entre la profondeur et le diamètre du via. La solution de métallisation doit atteindre le fond du trou, ce qui n'est possible pour les microvias borgnes percés au laser que si ce rapport reste faible. Visez généralement un rapport d'aspect proche de 0,75:1 et considérez 1:1 comme une limite maximale sûre.
Avec un diamètre laser de 0,15 mm et un diélectrique de 0,1 mm après nettoyage du perçage laser, le rapport est d'environ 0,67:1, ce qui convient également à des pastilles de 0,17 mm. Si le diélectrique devient plus épais ou si le diamètre diminue, des vides risquent d'apparaître au fond du via.
Voici quelques règles de positionnement à respecter:
- Adapter l'épaisseur du diélectrique au diamètre du laser afin de la maintenir dans une plage compatible avec le procédé
- Éviter un anneau annulaire et une pastille de capture trop petits, car les tolérances d'alignement pourraient interrompre la connexion
- Optimiser l'espacement entre les vias ainsi qu'entre les vias et les bords afin d'éviter une concentration excessive lors du perçage et de la métallisation
- Déterminer dès le début si les vias borgnes doivent être remplis et recouverts, en particulier pour une configuration via-in-pad
Planification de l'empilage et coordination avec les vias enterrés
Les vias borgnes ne sont jamais isolés. Sur une véritable carte HDI, ils coexistent avec les vias enterrés et les deux types doivent être coordonnés dans l'empilage afin que chaque transition entre couches puisse être fabriquée. Déterminez les portées des vias à l'avance: les couches reliées par les vias borgnes, celles reliées par les vias enterrés et la disposition des couches d'accumulation autour du coeur. Une carte 1+N+1 accepte des vias borgnes entre la couche externe et la première couche interne, tandis qu'une carte 2+N+2 comprend deux couches d'accumulation. Discutez de cette structure avec votre fabricant avant de commencer le routage.
Conséquences sur l'intégrité du signal et de l'alimentation
Pour les transitions à haute vitesse, utilisez des vias borgnes côté signal afin de maintenir des transitions courtes et assurez un chemin de retour adjacent et propre pour chaque signal. Le microvia doit déboucher sur une couche adjacente à un plan de référence continu, ce qui permet au courant de retour de rester proche du signal et de préserver une impédance prévisible. Pour l'alimentation, utilisez des réseaux de petits vias borgnes afin de relier les plans d'alimentation et de masse aux couches d'accumulation. Plusieurs petits vias à faible inductance réduisent davantage l'inductance du réseau de distribution d'alimentation que quelques grands vias et permettent de maintenir une impédance PDN plus régulière lorsque la fréquence augmente.
Exigences de conception des vias borgnes pour la fabrication HDI
| Paramètre de conception | Importance | Considération de fabrication |
|---|---|---|
| Diamètre du via | Détermine la densité de routage et la capacité d'échappement du BGA. | Le diamètre du via doit être adapté au procédé de perçage laser et à l'épaisseur du diélectrique. |
| Rapport d'aspect | Influence la qualité de la métallisation et la fiabilité du via. | Maintenir le rapport d'aspect du microvia borgne dans la plage acceptée par le fabricant. |
| Épaisseur du diélectrique | Détermine la profondeur du via borgne. | Adapter l'épaisseur du diélectrique au diamètre du via afin de maintenir un rapport d'aspect approprié. |
| Anneau annulaire | Fournit une surface de connexion suffisante entre le via et la pastille cible. | Tenir compte des tolérances d'alignement des couches pendant la fabrication HDI. |
| Portée du via | Définit les couches reliées par le via borgne. | Planifier les portées des vias avec l'empilage HDI et le processus de lamination séquentielle. |
| Remplissage du via | Permet l'utilisation du via-in-pad et fournit une surface plane pour l'assemblage des composants. | Préciser les exigences de remplissage et de recouvrement lorsque les vias borgnes sont placés dans les pastilles des composants. |
Ces paramètres doivent être considérés ensemble et non séparément. Le diamètre du via, l'épaisseur du diélectrique, le rapport d'aspect, l'anneau annulaire et la portée du via déterminent tous si une structure à vias borgnes peut être fabriquée de manière fiable. Pour les conceptions HDI complexes, la validation de ces exigences avec le fabricant du PCB avant le routage permet de réduire les reconceptions et les risques de fabrication.
Difficultés de fabrication et solutions avancées
Perçage laser, métallisation et précision de l'alignement
La plupart des microvias borgnes sont percés au laser plutôt qu'avec un foret mécanique. Contrairement au perçage mécanique, un laser UV ou CO2 peut réaliser avec précision un trou peu profond qui s'arrête sur une pastille de cuivre cible, avec des diamètres et un contrôle de profondeur impossibles à obtenir mécaniquement à cette échelle. L'étape suivante est la métallisation, dont la qualité dépend directement du rapport d'aspect. Pour un via-in-pad, le trou doit être entièrement et uniformément rempli de cuivre, sans vide au fond. Chaque couche d'accumulation doit être laminée successivement. La précision de l'alignement doit donc être extrêmement élevée, car le microvia doit être parfaitement centré sur une pastille cible dont la largeur ne représente que quelques dixièmes de millimètre.
Contrôle du procédé pour des vias borgnes à haute fiabilité
En matière de fiabilité, chaque détail compte. La qualité de la métallisation et la propreté de l'interconnexion à la base du via sont essentielles à sa durée de vie sous l'effet des cycles thermiques. Les fabricants performants maîtrisent ces facteurs grâce à plusieurs contrôles et inspections:
- Réglage de l'énergie et des impulsions du laser en fonction de chaque diélectrique pour garantir une profondeur constante
- Contrôle des bains de métallisation pour obtenir un remplissage de cuivre uniforme et sans vide
- Contrôles par coupe transversale et microsection pour vérifier l'intégrité des vias
- Vérification de l'alignement et du repérage des couches entre chaque cycle de lamination
- Essais thermiques et tests de contrainte des interconnexions pour détecter rapidement les vias fragiles
L'expertise de JLCPCB dans la production de PCB HDI à vias borgnes
Perçage laser avancé et capacités HDI de précision

JLCPCB propose un traitement HDI reposant sur un perçage laser de précision et prend en charge les microvias laser d'un diamètre compris entre 0,075 et 0,15 mm. Dans les structures HDI 1+N+1 et 2+N+2, les vias borgnes relient les couches externes aux couches internes, tandis que les vias enterrés relient les couches internes à l'intérieur du coeur. Les vias dans les pastilles remplis et recouverts sont également pris en charge, ce qui permet d'utiliser des vias borgnes avec les BGA à pas fin.
| Capacité | Prise en charge par JLCPCB |
|---|---|
| Diamètre des microvias laser | 0,075 à 0,15 mm |
| Structures HDI | 1+N+1 et 2+N+2 |
| Rapport d'aspect des vias borgnes | Jusqu'à 1:1 |
| Anneau annulaire minimal | ≥0,075 mm |
| Largeur et espacement minimaux des pistes | 3/3 mil |
| Via-in-pad | Rempli et recouvert |
| Matériaux HDI | Shengyi et Nanya |
| Procédés principaux | Perçage laser et lamination séquentielle |
Contrôle précis des conceptions à vias borgnes
La fabrication fiable de vias borgnes exige un contrôle rigoureux des principaux paramètres de conception. Les capacités HDI de JLCPCB prennent en charge un rapport d'aspect des vias borgnes allant jusqu'à 1:1, un anneau annulaire d'au moins 0,075 mm ainsi qu'une largeur et un espacement minimaux des pistes de 3/3 mil. Le diamètre du via laser doit également être adapté à l'épaisseur du diélectrique afin de garantir un procédé fiable.
Fabrication HDI fiable
Les capacités de fabrication HDI de JLCPCB combinent un perçage laser de précision, une lamination séquentielle et des procédés de production avancés afin d'assurer une fabrication fiable et stable des PCB HDI. Grâce aux matériaux Shengyi et Nanya, ces procédés répondent aux exigences des conceptions de PCB miniaturisées et à haute densité.
Questions fréquentes
Q: Qu'est-ce qu'un via borgne dans un PCB?
Un via borgne est un trou métallisé qui relie une couche externe à une ou plusieurs couches internes sans traverser complètement la carte. Il est dit borgne parce qu'il s'arrête à l'intérieur de l'empilage et n'est visible que d'un seul côté. Il libère ainsi de l'espace de routage sur les couches qu'il n'atteint pas.
Q: Quelle est la différence entre un via borgne et un via enterré?
Un via borgne relie une couche externe à une couche interne et touche donc une surface de la carte. Un via enterré relie uniquement des couches internes et n'atteint aucune des surfaces externes. Les deux sont couramment utilisés dans les PCB HDI et peuvent être combinés dans un même empilage.
Q: Les vias borgnes sont-ils toujours percés au laser?
La plupart des vias borgnes des PCB HDI sont des microvias percés au laser, car ce procédé permet d'obtenir les petits diamètres et le contrôle précis de la profondeur requis. Les vias borgnes plus grands peuvent être réalisés par perçage mécanique à profondeur contrôlée, mais le perçage laser domine les conceptions modernes à pas fin.
Q: Quel rapport d'aspect faut-il utiliser pour un microvia borgne?
Visez un rapport profondeur sur diamètre proche de 0,75:1 et considérez 1:1 comme la limite maximale pratique. Le respect de cette plage permet à la solution de métallisation de recouvrir entièrement le fond du via et évite les vides susceptibles de réduire sa fiabilité.
Q: Les vias borgnes augmentent-ils le coût du PCB?
Oui, les vias borgnes coûtent plus cher que les vias traversants, car ils nécessitent un perçage laser et une lamination séquentielle. Cependant, ils permettent souvent de réduire les dimensions ou le nombre de couches de la carte, ce qui compense une partie du coût supplémentaire dans une conception à haute densité.
Conclusion
Les vias borgnes figurent parmi les meilleurs outils pour créer des cartes compactes, rapides et fiables. Ils peuvent relier la surface aux couches internes sans traverser tout l'empilage, fournir la densité de routage nécessaire aux BGA à pas fin et aux interfaces multigigabits, tout en maintenant des tronçons de via et des chemins thermiques courts.
Cette technologie exige toutefois une conception rigoureuse. Les vias borgnes et enterrés ne peuvent être fiables que si les rapports d'aspect, le nombre de couches de l'empilage et les portées des vias sont conçus et optimisés dès le début en fonction d'un procédé adapté. Les conceptions HDI utilisant des vias borgnes deviendront encore plus courantes à mesure que les pas diminueront et que les débits de données augmenteront. Lorsque vous serez prêt à concevoir à ce niveau, les services HDI et de perçage laser de JLCPCB vous permettront de passer facilement du concept à un produit reproductible offrant un rendement élevé.

Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......