Stencil PCB: qué revisar cuando cambias componentes o modificas tu placa
6 min
- ¿Puedes reutilizar tu stencil después de modificar la PCB?
- ¿Qué cambios en componentes y huellas afectan a las aperturas?
- ¿Cuándo conviene revisar también el espesor del stencil?
- ¿Qué archivos debes preparar para encargar stencils personalizados?
- Revisa estos puntos antes de aprobar la nueva plantilla
Si has cambiado algún componente o ajustado la distribución de tu placa, seguramente te preguntas si puedes seguir utilizando el mismo stencil PCB. Aunque la modificación parezca pequeña, conviene comprobar cómo afecta a la plantilla antes del siguiente montaje. En esta guía te acompañamos en esa revisión para que sepas qué mirar en las huellas, las aperturas y los archivos de pasta, y puedas decidir si aprovechar tu plantilla o encargar stencils personalizados para la nueva versión.
Para empezar, reúne el diseño anterior y el actualizado. Si vas a utilizar el servicio de plantillas SMT de JLCPCB, esa comparación te ayudará a explicar qué necesitas y a preparar los archivos del pedido con menos dudas.
¿Puedes reutilizar tu stencil después de modificar la PCB?
Puedes planteártelo si siguen coincidiendo las aperturas necesarias, su posición y las condiciones de impresión. Por tanto, la pregunta que debes resolver es si la plantilla SMT todavía deposita la pasta donde la nueva placa la necesita.
Abre ambas revisiones en un visor Gerber y superpone la capa de pasta. Así podrás localizar desplazamientos o cambios de tamaño que quizá no resulten evidentes al mirar el diseño completo. Después, comprueba también el contorno, la orientación y la distribución de las placas dentro del panel.
Además, si conservas el archivo de fabricación del stencil anterior, úsalo. El proveedor pudo ajustar las aperturas al prepararlo, de modo que si comparas únicamente los diseños originales podrías pasar por alto esas diferencias. Revisa también el estado físico de la plantilla: que coincida con el diseño no sirve de nada si está dañada u obstruida.

Figura: stencil SMT sin marco con aperturas para depositar pasta de soldadura sobre los pads de la PCB.
¿Qué cambios en componentes y huellas afectan a las aperturas?
Empieza por las referencias que has sustituido. Dos componentes pueden realizar una función similar y, aun así, necesitar pads o distribuciones de pasta diferentes. Por eso, consulta las recomendaciones de montaje del nuevo encapsulado antes de mantener la huella anterior.
También merece atención el pad térmico. En algunos componentes, la pasta se reparte en varias ventanas; que mantengas la forma del cobre no implica que debas mantener exactamente la misma distribución de pasta.

La guía de diseño de la capa de pasta explica cómo las reducciones y divisiones de las aperturas permiten adaptar el depósito. Utilízala para entender qué estás comparando y contrasta después la solución con las necesidades de tu componente.
explica cómo las reducciones y divisiones de las aperturas permiten adaptar el depósito. Utilízala para entender qué estás comparando y contrasta después la solución con las necesidades de tu componente.Comprueba los pads, el paso entre terminales y la posición del componente
Para revisar las huellas de los componentes sin perderte entre archivos, sigue este orden:
- Comprueba las dimensiones y la forma de los pads.
- Revisa el paso entre terminales y su correspondencia con el encapsulado.
- Confirma la posición y la rotación de cada componente modificado.
- Examina la distribución de pasta sobre los pads térmicos.
- Identifica las posiciones que se montarán en esta variante.
Al terminar, anota qué diferencias son intencionadas. Así podrás distinguir una adaptación necesaria de un cambio accidental en la biblioteca.
¿Cuándo conviene revisar también el espesor del stencil?
Si has incorporado componentes con aperturas más pequeñas o con necesidades de soldadura distintas, conviene revisar el espesor. Mantener el anterior puede ser razonable, pero tienes que comprobar que sigue siendo adecuado para el conjunto.
El área de la apertura y el espesor determinan el volumen geométrico disponible para la pasta. Sin embargo, también importa que la pasta se libere bien al separar la plantilla. Por eso, aumentar el espesor no garantiza un depósito mejor.
La guía de diseño de stencil para BGA relaciona la geometría de las aperturas con esa liberación. Antes de decidir, comparte con tu proveedor de montaje las recomendaciones de los encapsulados más exigentes y pídele que valore su compatibilidad con el proceso de impresión.
¿Qué archivos debes preparar para encargar stencils personalizados?
Cuando necesites encargar stencils personalizados, prepara los archivos Gerber de pasta de las caras que vas a imprimir y añade el contorno y las referencias que solicite el proveedor.
Ten presente que la máscara de soldadura y la capa de pasta cumplen funciones diferentes. Aunque ambas estén relacionadas con los pads, no conviene intercambiarlas sin revisar su contenido.
En las instrucciones para pedidos de plantillas de JLCPCB puedes consultar cómo indicar el espesor, los fiduciales y otros requisitos. Si necesitas conservar las aperturas exactamente como las has diseñado, indícalo expresamente en las observaciones del pedido.
Mantén la misma revisión en la PCB y en los Gerbers de pasta
Exporta los archivos después de guardar la versión que vas a fabricar. A continuación, ábrelos en un visor independiente y comprueba que corresponden a esa revisión.
Usa también una identificación coherente en los nombres de archivo y en la documentación. Guarda las versiones anteriores en otra carpeta para que la entrega actual sea fácil de reconocer.
Revisa estos puntos antes de aprobar la nueva plantilla
Antes de confirmar el pedido, comprueba que puedes responder «sí» a estas preguntas:
- ¿Las aperturas corresponden al diseño y a la variante de montaje elegidos?
¿Las huellas modificadas están actualizadas?
¿La orientación y el panelizado permiten alinear la plantilla?
¿Has revisado el espesor según los componentes?
¿Las condiciones especiales aparecen en el pedido?
Con esta revisión tendrás un criterio más claro para reutilizar tu stencil PCB o fabricar otro. Además, dejarás documentado qué cambió y cómo se resolvió, algo que agradecerás cuando llegue la siguiente modificación.
Después de completar estas comprobaciones, podrás decidir con más seguridad si tu stencil PCB sigue siendo compatible con la nueva revisión o si conviene fabricar uno nuevo. Si las aperturas, las huellas, el panelizado o el espesor necesario han cambiado, puedes solicitar en JLCPCB una plantilla SMT personalizada junto con la fabricación de la PCB y, cuando corresponda, el servicio de PCBA.Siga aprendiendo
Stencil PCB: qué revisar cuando cambias componentes o modificas tu placa
Si has cambiado algún componente o ajustado la distribución de tu placa, seguramente te preguntas si puedes seguir utilizando el mismo stencil PCB. Aunque la modificación parezca pequeña, conviene comprobar cómo afecta a la plantilla antes del siguiente montaje. En esta guía te acompañamos en esa revisión para que sepas qué mirar en las huellas, las aperturas y los archivos de pasta, y puedas decidir si aprovechar tu plantilla o encargar stencils personalizados para la nueva versión. Para empezar, reú......
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): Guía de horneado
Puntos clave El nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) es una clasificación del 1 al 6, definida en la norma IPC/JEDEC J-STD-020, que indica con qué rapidez un encapsulado de montaje superficial no hermético puede absorber la humedad suficiente como para volverse vulnerable durante el reflujo. Un componente MSL 1 tiene una vida en planta ilimitada en su condición de referencia, mientras que uno MSL 6 debe hornearse antes de usarse y soldarse por reflujo dentro del tiempo indicado en su etiqueta de a......
Guía de espesor de Stencil SMT 2026: cómo elegir el stencil de pasta de soldadura adecuada
En el ensamblaje SMT, el stencil determina en gran medida si una producción tiene éxito o fracasa. Problemas como los puentes de soldadura, el tombstoning y la humectación insuficiente suelen deberse no a errores de diseño de la PCB, sino a una selección incorrecta del stencil o a un volumen de pasta mal controlado. Respuesta rápida: cómo elegir un stencil de pasta de soldadura Si necesita definir los parámetros de su stencil de inmediato, siga esta guía de decisión rápida: Seleccione el grosor según ......
Desbloqueando los secretos de la fabricación de plantillas con recubrimiento nano
Proceso de fabricación de plantillas con recubrimiento nano La fabricación de plantillas con recubrimiento nano involucra una serie de pasos de ingeniería de precisión que incluyen diseño y trazado, corte láser, pulido, deposición de recubrimiento nano y control de calidad. A continuación se detalla cada etapa del proceso: 1. Diseño y Drafting (1) Adquisición de Datos: Se obtiene información precisa a partir de los archivos de diseño proporcionados por el cliente (por ejemplo, archivos Gerber, diseños......