This website requires JavaScript.
Cupones
Envie a
Centro de Ayuda
Instrucciones para pedidos de plantillas (stencils)

Instrucciones para pedidos de plantillas (stencils)

Última actualización el Jun 10, 2025


1. Estándar predeterminado para el procesamiento de aberturas


Por defecto, las aberturas como IC, BGA y condensadores/resistencias con huella(footprint) 0805 o superiores se procesan según el estándar predeterminado. Si no desea aplicar este estándar o quiere que las aberturas coincidan exactamente con las aberturas de la capa de pasta de soldadura, deje un comentario en el campo de observaciones del pedido.

Para más información sobre el estándar de procesamiento de aberturas, consulte el siguiente enlace:

https://jlcpcb.com/help/article/opening-process-standard-of-stencil




2. Se recomienda incluir la capa de pasta de soldadura en el archivo Gerber


Recomendamos encarecidamente incluir la capa de pasta de soldadura en el archivo Gerber, ya quue facilita la preparación del archivo de producción. Si el archivo incluye esta capa, la plantilla se fabricará basándose en ella. Asegúrese de que contenga todos los elementos necesarios.


Nota:

Si hay elementos en la capa de máscara de soldadura pero no están presentes en la capa de pasta de soldadura, se le enviará un correo electronico para su confirmación. Si desea evitar esta consulta, puede dejar una nota en el pedido, indicando, por ejemplo: “Seguir exclusivamente la capa de pasta de soldadura e ignorar las diferencias entre la capa de máscara de soldadura y la capa de pasta de soldadura.”



3. Grosor de la plantilla


En la página de pedido puede seleccionar el grosor de la plantilla. Puede seleccionarlo usted mismo o dejar que los ingenieros de JLCPCB seleccionen el grosor más adecuado según las características de su archivo Gerber.


Ofrecemos opciones estándar de grosor sin coste adicional: 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,20 mm.

También ofrecemos grosores especiales con coste adicional: 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,08 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 mm.



4. Área válida


El área válida de la plantilla es la zona donde se puede realizar el corte láser, tanto para las aberturas de la plantilla como para el tamaño personalizado.


En una plantilla con marco, el área válida es la zona dentro de la cinta adhesiva en la parte trasera. En una plantilla sin marco, el área válida es la que excluye los 8 mm ocupados por el dispositivo de sujeción durante el proceso de mecanizado. Para más detalles, consulte las opciones de tamaño en la página web del pedido.



5. Tamaño personalizado


Si necesita una plantilla sin marco con dimensiones personalizadas, seleccione “Sí” en la opción "Tamaño personalizado" y asegúrese de que las dimensiones solicitadas estén dentro del área válida de la plantilla.



6. Fiduciales


Si se requieren fiduciales, seleccione la opción "Grabado completo (Etched Through)" o "Grabado parcial/mitad (Etched Half) " en el campo de "Fiduciales". Además, asegúrese de que el diseño de los fiduciales esté incluido en el archivo. Si la opción seleccioneda no coincide con el diseño proporcionado, los fiduciales no se incluirán en la plantilla.



7. Lados superior e inferior (en una sola plantilla)


Si solicita una plantilla con la opción “Superior e inferior (en una sola plantilla)”, el área válida de la plantilla debe ser superior al doble del tamaño de la placa. Asegúrese de seleccionar las dimensiones adecuadas para que el pedido pueda procesarse correctamente.



8. Plantilla panelizada


La opción de fabricar la plantilla en formato panel está disponible. Si su PCB está configurado como ¨Panel por JLCPCB¨, la plantilla también se fabricará en formato panel.


Además, el cliente puede incluir varios diseños en una misma capa de pasta de soldadura, o combinar varias capas de pasta de soldadura en una carpeta para que JLCPCB las panelice por usted. Por favor, deje una nota en el pedido de la plantilla. Tenga en cuenta que algunas situaciones pueden implicar un coste adicional. Para más detalles, consulte: https://jlcpcb.com/help/article/extra-charge-for-stencil




9. Distribución de varios diseños en el archivo de la plantilla


Algunas plantillas pueden incluir más de un diseño en un único archivo.

En general, si el tamaño de la plantilla es suficientemente grande para alojar varios diseños, no modificaremos la disposición original. No obstante, si el tamaño es insuficiente, podríamos ajustar la distribución para asegurarnos de que todos los diseños queden incluidos en la plantilla. Si no desea que realicemos cambios en la distribución, indíquelo claramente con una nota al hacer su pedido.



10. Orientación de la plantilla


En general, en ausencia de indicaciones específicas sobre la orientación o dirección de corte de la plantilla, el lado más largo de la PCB se alineará automáticamente con el lado más largo de la plantilla.



11. Embalaje para plantillas sin o con marco


1) Para plantillas sin marco de menos de 25*25cm, se colocarán en una bolsa de plástico y posteriormente se empaquetarán en una caja de vuelo (flight case).



Si miden más de 25*25cm, se colocarán entre dos placas de madera y luego se empaquetarán en una caja de cartón.


2) Para plantillas con marco de cualquier tamaño, se colocarán en una caja de cartón con placas de madera en el exterior para mayor protección durante el transporte.