So reduzieren Sie Einfügungsdämpfung für eine bessere Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung
14 min
- Hauptfaktoren, die zur Einfügedämpfung beitragen
- Praktische Designtechniken zur Minimierung der Einfügedämpfung
- Bewährte Fertigungspraktiken für geringe Einfügedämpfung
- JLCPCBs Fachwissen in der Produktion von Leiterplatten mit geringer Einfügedämpfung
- FAQ zur Einfügedämpfung
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
Die Reduzierung der Einfügedämpfung ist entscheidend für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung. Durch die Auswahl verlustarmer Materialien mit niedrigerem Df, die Optimierung des Leiterbahnlayouts und des Schichtaufbaus, die Minimierung von Via-Übergängen, die Verwendung glatterer Kupferfolien und den Einsatz von Präzisionsfertigungstechniken können Entwickler sowohl die dielektrischen als auch die Leiterverluste erheblich reduzieren. Diese Strategien tragen dazu bei, eine bessere Signalintegrität, größere Augenöffnungen und höhere Datenraten in Multi-Gigabit-Designs zu erhalten.
Haben Sie schon einmal einen Hochgeschwindigkeitskanal auf Ihrer Leiterplatte entworfen, der – theoretisch – perfekt aussah, nur um dann festzustellen, dass das Signal am Empfänger alles andere als das war, was vom Sender ausgegeben wurde? Dieser ärgerliche Verlust an Signalstärke wird als Einfügedämpfung bezeichnet. Sie ist eine der wichtigsten Leistungskennzahlen in der heutigen Welt des Hochgeschwindigkeits-Leiterplattendesigns, und ihre Vernachlässigung kann Ihre Datenverbindungen stillschweigend zerstören. Die Einfügedämpfung ist ein Indikator für den Gesamtverlust der Signalleistung zwischen zwei Punkten einer Übertragungsleitung. Der Wert wird als S-Parameter bezeichnet und in Dezibel (dB) angegeben (S21 für die Vorwärtsrichtung oder S12 für die Rückwärtsrichtung). Die einfachste Form der Einfügedämpfungsformel lautet:
Einfügedämpfung (dB) = 10 log10 (Paus / Pein)
Wobei Paus die an die Last gelieferte Leistung und Pein die in die Übertragungsleitung eingespeiste Leistung ist. Da es in einem passiven Kanal niemals eine Leistungssteigerung gibt, ist die Einfügedämpfung immer negativ. -3 dB bedeuten, dass die Signalleistung um 50 % reduziert wird.
Wie sich die Einfügedämpfung auf Signalqualität und Datenrate auswirkt
Mit zunehmender Einfügedämpfung nimmt die Amplitude des Signals am Empfänger ab. Aber es geht um mehr als nur um schlechte Signale. Die Einfügedämpfung ist frequenzabhängig; das heißt, hochfrequente Anteile Ihres Signals werden stärker gedämpft als niederfrequente Anteile. Dies verändert die Form Ihrer digitalen Wellenform.

Übermäßige Einfügedämpfung zeigt sich im Augendiagramm als geschlossene oder komprimierte Augenöffnung. Die vertikale Augenhöhe wird verringert, was die Spannungsmarge reduziert. Die Breite des Auges wird horizontal reduziert, was die Zeitmarge verringert. Beide Effekte erhöhen Ihre Bitfehlerrate (BER), und wenn das Auge unter die Empfängerschwelle fällt, versagt die Verbindung vollständig. Die Moral von der Geschichte ist einfach. Je höher die Datenrate, desto enger das Budget für die Einfügedämpfung. Von der Auswahl des Laminats bis zur Führung Ihrer Leiterbahnen beeinflusst jede Designentscheidung direkt, ob Ihr Kanal besteht oder durchfällt.
Hauptfaktoren, die zur Einfügedämpfung beitragen
Materialeigenschaften: Dielektrizitätskonstante und Verlustfaktor
Ein Großteil der gesamten Einfügedämpfung wird durch das dielektrische Material um Ihre Kupferleiterbahnen verursacht, insbesondere bei Frequenzen über 1 GHz. Zwei Materialeigenschaften dominieren dieses Verhalten: die Dielektrizitätskonstante (Dk) und der Verlustfaktor (Df), auch Verlusttangens genannt. Der dielektrische Verlust entsteht durch die Schwingung der polaren Moleküle im Substrat, die durch das wechselnde elektrische Feld verursacht wird.

Diese molekulare Reibung wandelt die Signalenergie in Wärme um. Der Verlustfaktor (Df) ist ein Maß dafür, wie verlustbehaftet dieser Prozess genau ist. Je größer der Df, desto mehr Energie geht als Wärme verloren, anstatt zum Empfänger übertragen zu werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Dk- und Df-Werten für verschiedene Materialien, entsprechend ihrer Anwendungsfälle:
| Material | Dk (bei 10 GHz) | Df (bei 10 GHz) | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Standard FR4 | 4,2 - 4,7 | 0,017 - 0,025 | Allgemeine Digitaltechnik, bis ~3 GHz |
| Mid-Loss FR4 (z. B. Megtron 4) | 3,8 - 4,0 | 0,005 - 0,010 | 5-10 GHz serielle Verbindungen |
| Low-Loss (z. B. Megtron 6) | 3,4 - 3,7 | 0,002 - 0,004 | 10-25 GHz, PCIe Gen4/5 |
| Rogers RO4003C | 3,38 | 0,0027 | HF, Mikrowelle, mmWave |
| Rogers RO4350B | 3,48 | 0,0037 | HF, Mixed-Signal |
| PTFE/Teflon (RT/duroid 5880) | 2,2 | 0,0009 | mmWave, Satellit, 77 GHz Radar |
Eine indirekte Rolle spielt auch die Dielektrizitätskonstante (Dk). Je größer die Dk, desto langsamer die Ausbreitung des Signals und desto kürzer die Wellenlängen bei jeder Frequenz. Dies macht die elektrische Länge länger und damit den gesamten akkumulierten dielektrischen Verlust über eine physische Leiterbahnstrecke. Je niedriger die Dk, desto schneller bewegt sich das Signal und desto geringer ist der Gesamtverlust für eine gegebene Leiterbahnlänge.
Leiterbahndesign, Kupferrauheit und Oberflächenbeschaffenheit Auswirkung
Die zweite große Quelle der Einfügedämpfung ist der Leiterverlust, also der Verlust durch den Widerstand der Kupferleiterbahnen. Der Leiterverlust ist bei Gleichstrom und niedrigen Frequenzen einfach und basiert auf dem Leiterbahnwiderstand, der eine Funktion der Leiterbahnbreite, -dicke und Kupferleitfähigkeit ist. Bei hohen Frequenzen ist es jedoch etwas komplexer. Mit zunehmender Frequenz neigt der Strom dazu, in einer zunehmend dünneren Schicht nahe der Oberfläche des Leiters zu fließen. Die Skintiefe von Kupfer beträgt bei 1 GHz nur etwa 2,1 Mikrometer und bei 10 GHz etwa 0,66 Mikrometer. Dies entspricht einer Erhöhung des Wechselstromwiderstands der Leiterbahn, da eine kleinere Querschnittsfläche des Kupfers den Strom leitet.

Hier ist die Kupferrauheit wichtig. Standardmäßig elektrolytisch abgeschiedenes (ED) Kupfer hat eine RMS-Rauheit (Rq) von etwa 1,0 bis 1,8 Mikrometern. Wenn sich die Skintiefe der Oberflächenrauheit annähert, wird der Weg, den der Strom nimmt, länger und gewundener. Die Elektronen müssen über die Spitzen klettern und in die Täler der rauen Oberfläche eintauchen, was einen viel höheren effektiven Widerstand verursacht. Deshalb werden Niederprofil-Kupferfolien im Hochgeschwindigkeitsdesign immer häufiger eingesetzt:
- Standard ED-Kupfer (STD): Rq etwa 1,0 - 1,8 um
- Reverse-behandelte Folie (RTF): Rq etwa 0,5 - 1,0 um
- Sehr niedriges Profil (VLP): Rq etwa 0,3 - 0,5 um
- Hyper Very Low Profile (HVLP): Rq etwa 0,15 - 0,3 um
Die Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst auch den Leiterverlust an der Grenzfläche zwischen Leiter und Oberflächenbeschaffenheit. ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) fügt eine Nickelschicht hinzu, die eine viel geringere Leitfähigkeit als Kupfer aufweist und daher zu höheren Verlusten auf den Oberflächenleiterbahnen führen kann. Immersionssilber oder OSP (Organic Solderability Preservative) wird häufig für Hochgeschwindigkeits-Mikrostreifenleitungen auf der Oberfläche verwendet, da es die verlustbehaftete Nickelbarriereschicht eliminiert.
Praktische Designtechniken zur Minimierung der Einfügedämpfung
Optimiertes Übertragungsleitungs-Routing und Schichtaufbau Planung
Das Ziel ist es, die dielektrischen Verluste und Leiterverluste durch intelligente Geometrie- und Schichtplanung zu minimieren. Denken Sie zunächst über die Topologie der Übertragungsleitung nach. Leiterbahnen auf inneren Schichten sind dünner und haben bei gleichem Impedanzziel eine geringere Breite, wenn Stripline-Konfigurationen verwendet werden (Leiterbahnen zwischen zwei Referenzebenen vergraben), die eine bessere Abschirmung und oft eine konsistentere Impedanz bieten. Mikrostreifenleitungen (auf äußeren Schichten mit einer Referenzebene) können bei gleicher Impedanz breiter sein, was zu geringeren ohmschen Verlusten führt. Eingebettete Mikrostreifenleitungen (Mikrostreifen, die von Prepreg bedeckt, aber nicht zwischen zwei Ebenen liegen) bieten einen guten Kompromiss für sehr schnelle Kanäle.

Um die Einfügedämpfung unter Kontrolle zu halten, befolgen Sie diese Leiterbahn-Routing-Praktiken:
- Minimieren Sie die Länge der Leiterbahnen so weit wie möglich. Die Einfügedämpfung ist linear zur Länge. Jeder eingesparte Millimeter spart direkt Kanaldämpfung.
- Minimieren Sie Via-Übergänge. Jeder Via-Stummel und jede Impedanzdiskontinuität fügt Verluste hinzu. Vermeiden Sie Stummel auf Hochgeschwindigkeitsnetzen durch die Verwendung von Back-Drilled-Vias oder Blind-/Buried-Vias.
- Verwenden Sie durchgehende Referenzebenen. Kreuzen Sie keine Spalte/Lücken in Referenzebenen mit Hochgeschwindigkeitssignalen. Die Ebenen-Diskontinuitäten führen zu Impedanzspitzen, Unterbrechungen des Rückflusspfads und lokalen Verlustanstiegen.
- Verwenden Sie geeignete Leiterbahnbreiten. Der Gleich- und Wechselstromwiderstand breiterer Leiterbahnen ist geringer, was weniger Leiterverlust bedeutet. Verwenden Sie die breiteste praktikable Leiterbahnbreite und arbeiten Sie mit Ihrem Schichtaufbau, um die gewünschte Impedanz zu erreichen.
- Keine unnötigen Biegungen und keine Serpentinen-Abstimmung. Jede Biegung verursacht eine kleine Störung der Impedanz. Wenn Sie die Länge Ihrer Serpentine anpassen müssen, verwenden Sie sanfte Kurven anstelle von scharfen 90-Grad-Knicken.
Der Schichtaufbau beeinflusst direkt das Verhältnis zwischen Leiterbahnbreite, Dielektrikumsdicke und Impedanz. Hochgeschwindigkeitsdesign erfordert einen gut ausgelegten Schichtaufbau, bei dem jede Signalebene von einer angrenzenden, durchgehenden Masseebene begleitet wird. Ein typischer 8-Lagen-Hochgeschwindigkeits-Schichtaufbau kann wie folgt beschrieben werden:
| Lage | Funktion | Hinweise |
|---|---|---|
| L1 | Signal (Mikrostreifen) | Hochgeschwindigkeitssignale, breitere Leiterbahnen bevorzugt |
| L2 | Masseebene | Durchgehende, ununterbrochene Referenz |
| L3 | Signal (Stripline) | Inneres Hochgeschwindigkeits-Routing |
| L4 | Stromversorgungsebene | PDN, sekundäre Referenz |
| L5 | Stromversorgungsebene | PDN, sekundäre Referenz |
| L6 | Signal (Stripline) | Inneres Hochgeschwindigkeits-Routing |
| L7 | Masseebene | Durchgehende, ununterbrochene Referenz |
| L8 | Signal (Mikrostreifen) | Hochgeschwindigkeitssignale, breitere Leiterbahnen bevorzugt |
Auswahl verlustarmer Materialien und Strategien für kontrollierte Impedanz
Die wichtigste Entscheidung für die Einfügedämpfungsleistung ist die Materialauswahl. Kein noch so cleveres Routing kann ein verlustbehaftetes Substrat ausgleichen, wenn Ihre Signalfrequenz es erfordert. Für jeden Hochgeschwindigkeitskanal ist eine kontrollierte Impedanz eine Voraussetzung. Impedanzfehlanpassungen führen zu Reflexionen (Rückflussdämpfung), die wiederum zu Re-Reflexionen führen, die die Einfügedämpfung indirekt verschlechtern. Geben Sie Impedanztoleranzen von +/- 10 % für Standarddesigns und +/- 5 % für kritische Kanäle an. Arbeiten Sie unbedingt mit Ihrem Hersteller zusammen, um den benötigten Schichtaufbau mit den herstellbaren Abmessungen zu erhalten und gleichzeitig Ihre Zielimpedanz zu erreichen.
Bewährte Fertigungspraktiken für geringe Einfügedämpfung
Präzisionsätzen und Kontrolle des Kupferprofils
Selbst die höchsten Designziele können durch Fertigungsschwankungen zunichtegemacht werden. Wie das Ätzen durchgeführt wird, das die Leiterbahngeometrie beeinflusst, wirkt sich direkt auf die Einfügedämpfung aus, da die endgültige Leiterbahnbreite, die Querschnittsform und das Kantenprofil durch den Ätzprozess definiert werden. Chemisches Ätzen erzeugt einen isotropen Ätzvorgang, was bedeutet, dass das Ätzmittel das Kupfer sowohl unterschneidet als auch nach unten ätzt. Dies führt zu einem trapezförmigen Querschnitt anstelle des allgemein angenommenen idealen rechteckigen Querschnitts, den die meisten Feldsolver annehmen. Der Unterschnitt (auch als Ätzfaktor bekannt) ist eine Funktion des Kupfergewichts, der Ätzchemie und der Prozesskontrolle. Ein zu großer Unterschnitt verursacht eine Verengung an der Oberseite der Leiterbahn und führt zu einer kleineren Querschnittsfläche und höheren Leiterverlusten. Bei solchen Hochgeschwindigkeits-Leiterbahnen mit feinem Muster müssen die folgenden Parameter vom Hersteller sorgfältig kontrolliert werden:
- Ätzkompensation: Verbreitern Sie die Kunst, um den erwarteten Unterschnitt zu berücksichtigen
- Ätzkonzentration und -temperatur: in einem engen Bereich kontrolliert, um eine gleichmäßige Ätzrate zu gewährleisten
- Fördergeschwindigkeit (gesamte Ätzzeit und Gleichmäßigkeit über das Panel)
Das Profil der Kupferfolie an der Bonding-Grenzfläche wird ebenfalls durch moderne Fertigungsanlagen gesteuert. Die aufgerauten Zahnseiten des Kupfers werden mit dem Prepreg laminiert. Wie oben erwähnt, verursacht diese Rauheit bei hohen Frequenzen einen direkten Anstieg des Leiterverlusts. Hersteller, die im Hochgeschwindigkeitsmarkt tätig sind, bieten Niederprofil- und Very-Low-Profile-Kupferfolien an, die für diesen Zweck entwickelt wurden.
Fortschrittliche Test- und Messmethoden
Ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) ist das typische Messgerät für die Einfügedämpfung. Ein VNA sendet ein Standardsignal bei einer Vielzahl von Frequenzen und misst die S-Parameter des Prüflings. Für den S21-Parameter erhalten Sie direkt die Einfügedämpfung. Heutzutage sind VNAs verfügbar, die von DC bis 70 GHz oder höher arbeiten und das gesamte Spektrum bestehender Hochgeschwindigkeitsprotokolle abdecken.

Zeitbereichsreflektometrie (TDR) ist eine weitere Option, die in Verbindung mit VNA-Messungen verwendet werden kann, um das Impedanzprofil der Leiterbahn anzuzeigen. Auch wenn TDR die Einfügedämpfung nicht direkt messen kann, kann es eine Impedanzänderung anzeigen, die zu Reflexionen und einem indirekten Verlustanstieg führt. Integriertes TDR ist bei vielen heutigen Oszilloskopen und VNAs verfügbar.
JLCPCBs Fachwissen in der Produktion von Leiterplatten mit geringer Einfügedämpfung
Premium-verlustarme Materialien und Hochpräzisionsfertigung
Wenn eine geringe Einfügedämpfung eine Anforderung an Ihr Design ist, sind der Materialbestand und die Prozessfähigkeiten Ihres Herstellers die entscheidenden Faktoren. Zusätzlich zu den Standard- und Mid-Loss-FR4-Laminatmaterialien bietet JLCPCB eine breite Palette an Hochfrequenz-Laminatmaterialien an, wie z. B. Rogers-Laminat, Isola-Laminat und andere hochwertige Laminatmaterialien.

Diese Materialflexibilität bedeutet, dass Sie keine Kompromisse eingehen müssen. Das Material kann für ein HF-Frontend mit Rogers RO4350B oder in einer verlustarmen FR4-Variante für ein Hochgeschwindigkeits-Digital-Backplane verwendet werden – beide Anwendungen sind verfügbar und werden über dieselbe Plattform bestellt. Die Prozesse von JLCPCB sind für eine enge Impedanzkontrolle optimiert, und kontrollierte Impedanztoleranzen sind verfügbar, um die Anforderungen von Multi-Gigabit-Serienverbindungen zu erfüllen.
Zuverlässige Hochfrequenzfertigung vom Prototyp bis zur Serie
Wenn es um die Herstellung von Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten geht, ist Konsistenz entscheidend. Wenn der Prototyp die Einfügedämpfungsspezifikationen erfüllt, ist das nur nützlich, wenn die Serienproduktion von gleicher Qualität ist. Alle Produktionsprozesse von JLCPCB sind auf Wiederholbarkeit ausgelegt, und In-Prozess-Kontrollen sind eingerichtet, um kritische Parameter während des gesamten Produktionsprozesses zu überwachen.
Die Produktionszeiten beginnen bei 1-2 Tagen für Standardaufbauten, und die Preise beginnen bei 2 $ für Leiterplatten, sodass die Kosten und die Zeit für eine weitere Iteration mit einem Hochgeschwindigkeitsdesign sehr gering sind. Benötigen Sie einen Test für drei verschiedene Schichtaufbau-Konfigurationen, um die optimale Einfügedämpfungsleistung zu ermitteln? Alle drei Varianten sind in einer Woche auf Ihrem Tisch.
Vereinfachen Sie Ihre Leiterplattenproduktion mit JLCPCB
Ihr Komplettanbieter für Leiterplattenfertigung, Bestückung und Bauteile.
Vom sofortigen Angebot bis zur schnellen Lieferung: Optimieren Sie Ihren Workflow, reduzieren Sie Hin- und Her-Kommunikation und halten Sie jeden Build reibungslos in Bewegung – vom Prototyp bis zur Serie.Sofortiges Angebot erhalten >
FAQ zur Einfügedämpfung
F: Was ist Einfügedämpfung bei einer Leiterplatte?
Einfügedämpfung ist die Verringerung der Signalleistung, wenn sie durch eine Leiterplatten-Übertragungsleitung fließt. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen, unter Verwendung des S21-S-Parameters eines Vektornetzwerkanalysators. Ein Wert von -3 dB bedeutet, dass die Hälfte der Signalleistung verloren gegangen ist.
F: Was sind die Hauptursachen für Einfügedämpfung?
Die beiden Hauptbeiträge sind dielektrische Verluste (Energie, die vom Substratmaterial absorbiert wird, quantifiziert durch den Verlustfaktor Df) und Leiterverluste (ohmsche Verluste in Kupferleiterbahnen, verschlimmert durch den Skin-Effekt und Kupferrauheit bei hohen Frequenzen). Via-Übergänge, Steckverbinder und Impedanzfehlanpassungen tragen ebenfalls zum Gesamtkanalverlust bei.
F: Wie messe ich die Einfügedämpfung auf einer Leiterplatte?
Verwenden Sie einen Vektornetzwerkanalysator (VNA), um den S21-Parameter einer Testleiterbahn oder eines Kanals zu messen. Entwerfen Sie dedizierte Testcoupons auf Ihrem Produktionspanel, die dem Schichtaufbau und der Leiterbahngeometrie Ihrer kritischen Netze entsprechen. Kalibrieren Sie den VNA ordnungsgemäß und entkoppeln Sie Fixture-Effekte für genaue Ergebnisse.
F: Welche Leiterplattenmaterialien haben die geringste Einfügedämpfung?
PTFE-basierte Materialien wie Rogers RT/duroid 5880 (Df ca. 0,0009) bieten die geringsten Verluste. Rogers RO4003C (Df ca. 0,0027) und verlustarme FR4-Varianten wie Megtron 6 (Df ca. 0,002-0,004) bieten hervorragende Leistung zu geringeren Kosten. Standard-FR4 (Df ca. 0,017-0,025) hat die höchsten Verluste.
Fazit
Die Einfügedämpfung ist nicht nur eine Spezifikation, die man von einer Compliance-Liste abhakt. Sie ist das grundlegende Maß, das bestimmt, ob Ihr Hochgeschwindigkeitskanal einen sauberen und zuverlässigen Datenpfad oder Rauschen bietet. Wie wir in diesem Artikel besprochen haben, ist sie ein Teil des Designs und der Fertigung, der während des gesamten Prozesses Aufmerksamkeit erfordert – von der Materialauswahl und Kupferrauheit über das Leiterbahn-Routing und die Schichtaufbauplanung bis hin zur Ätzpräzision und Messung nach der Fertigung.
Das Glück ist, dass die Werkzeuge und das Wissen zur Kontrolle der Einfügedämpfung verfügbarer sind als je zuvor. Verlustarme Laminate sind leicht verfügbar, EDA-Tools bieten integrierte Feldsolver zur genauen Vorhersage von Verlusten, und Hersteller wie JLCPCB können Materialoptionen und Prozesskontrolle für eine zuverlässige verlustarme Leiterplattenfertigung anbieten.
Weiterlernen
So reduzieren Sie Einfügungsdämpfung für eine bessere Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung
Wichtige Erkenntnisse Die Reduzierung der Einfügedämpfung ist entscheidend für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung. Durch die Auswahl verlustarmer Materialien mit niedrigerem Df, die Optimierung des Leiterbahnlayouts und des Schichtaufbaus, die Minimierung von Via-Übergängen, die Verwendung glatterer Kupferfolien und den Einsatz von Präzisionsfertigungstechniken können Entwickler sowohl die dielektrischen als auch die Leiterverluste erheblich reduzieren. Diese Strategien trage......
Leiterplatten mit geringen Verlusten: Fortschrittliche Materialien für überlegene Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung
Wichtige Erkenntnisse Leiterplatten mit geringen Verlusten (Low Loss PCBs) unter Verwendung fortschrittlicher Materialien wie Rogers RO4003C, RO4350B und PTFE-Laminaten liefern eine überlegene Signalintegrität, indem sie die dielektrischen Verluste bei Frequenzen im Multi-Gigahertz-Bereich drastisch reduzieren. Ideal für 5G-, mmWave-, HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns bieten diese Platinen im Vergleich zu Standard-FR4 deutlich geringere Einfügungsdämpfung, stabile Impedanz und bessere thermi......
Lösungen für Routing- und Stack-Up-Probleme im Hochfrequenz-PCB-Design
Das Design von Hochfrequenz-PCBs stellt besondere Herausforderungen dar, insbesondere bei Routing und Stack-Up-Konfiguration. Eine sorgfältige Planung und Umsetzung sind entscheidend, um Signalintegrität und optimale Leistung zu gewährleisten. Im Folgenden werden häufige Probleme und Strategien zu deren Lösung erläutert. Die Signalintegrität hängt in erster Linie mit der Impedanzanpassung zusammen. Faktoren, die die Impedanzanpassung beeinflussen, umfassen die Architektur der Signalquelle, Ausgangsimp......
Richtlinien für den Stackup und Buildup von 6-lagigen Leiterplatten
Leiterplatten (PCBs) sind das Rückgrat der modernen Elektronik und bieten die notwendige Infrastruktur, um verschiedene elektronische Komponenten zu verbinden und zu unterstützen. Da elektronische Geräte immer komplexer und kompakter werden, steigt die Nachfrage nach mehrlagigen Leiterplatten. Unter diesen ist die 6-Lagen-Leiterplatte eine beliebte Wahl für viele Anwendungen. Dieser Artikel behandelt die Details des 6-Lagen-PCB-Stackups, seine Anwendungen, optimale Konfigurationen und Richtlinien für ......