Leiterplatten mit geringen Verlusten: Fortschrittliche Materialien für überlegene Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung
15 min
- Verständnis von Low-Loss-Leiterplatten und ihre wachsende Bedeutung
- Hauptvorteile von Low-Loss-Leiterplattenmaterialien
- Best Practices für Design und Fertigung
- JLCPCB's fortschrittliche Fähigkeiten in der Low-Loss-Leiterplattenfertigung
- FAQ zu Low-Loss-Leiterplatten
- Fazit
Wichtige Erkenntnisse
Leiterplatten mit geringen Verlusten (Low Loss PCBs) unter Verwendung fortschrittlicher Materialien wie Rogers RO4003C, RO4350B und PTFE-Laminaten liefern eine überlegene Signalintegrität, indem sie die dielektrischen Verluste bei Frequenzen im Multi-Gigahertz-Bereich drastisch reduzieren. Ideal für 5G-, mmWave-, HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns bieten diese Platinen im Vergleich zu Standard-FR4 deutlich geringere Einfügungsdämpfung, stabile Impedanz und bessere thermische Leistung. Durch die Wahl des richtigen verlustarmen Laminats und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern wie JLCPCB können Ingenieure von der Prototypenphase bis zur Serienproduktion zuverlässige Hochfrequenzleistung erzielen.
Jedes Mal, wenn ein Signal eine Leiterplatte durchläuft, verliert es auf jeder Stufe eine kleine Menge Energie. Bei den meisten Unterhaltungselektronikgeräten ist dies kein signifikanter Verlust. Aber wenn Sie Schaltungen für den Betrieb bei Frequenzen im Multi-Gigahertz-Bereich entwerfen, mit Radarsystemen arbeiten oder Infrastruktur für 5G-Netzwerke aufbauen, kann jeder zusätzliche Verlust pro Zoll in der Größenordnung von einigen Dezibel über Erfolg oder Misserfolg Ihres Designs entscheiden. Hier macht die Low-Loss-Leiterplatte den Unterschied. Der Bedarf an verlustarmen Materialien ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Standard-FR4 kann mit der Geschwindigkeit von Datenraten über 25 Gbit/s und HF-Anwendungen, die in den Millimeterwellen-Bereich vordringen, einfach nicht mithalten.

Dies führt zu einem Abklingen der Signalamplitude, verzerrt Augendiagramme und erzeugt In-Band-Rauschböden, die die Empfängerempfindlichkeit beeinträchtigen. Für lange Leiterbahnführungen und hohe Betriebsfrequenzen benötigen Ingenieure Materialien mit guter Signaltreue. In diesem Leitfaden gehen wir darauf ein, was bei einer Leiterplatte als "verlustarm" gilt, welche Top-Materialien es in dieser Kategorie gibt, welche Best Practices für Design und Fertigung gelten, und zeigen, wie die fortschrittliche Leiterplattenfertigungstechnologie von JLCPCB für PTFE- und Rogers- Laminate Ihnen helfen kann, diese anspruchsvollen Designs zu realisieren.
Verständnis von Low-Loss-Leiterplatten und ihre wachsende Bedeutung
Was Low-Loss-Leiterplatten sind und wie sie funktionieren
Eine Low-Loss-Leiterplatte ist eine Leiterplatte, die aus einem Laminatmaterial mit geringem dielektrischem Verlust bei hohen Frequenzen hergestellt wird. Technisch gesehen ist das wichtigste Merkmal der sehr niedrige Wert des Verlustfaktors (Df), auch als Verlusttangens (tan delta) bezeichnet. Standard-FR4 liegt im Bereich von 0,017 bis 0,025 Df, während echte verlustarme Materialien 0,004 oder weniger aufweisen, und Ultra-Low-Loss-Laminate wie Rogers RT/duroid 5880 liegen unter 0,001.

Aber warum ist Df so wichtig? Wenn sich eine elektromagnetische Welle entlang einer Übertragungsleitung bewegt, absorbiert sie einen Teil der Energie von der Übertragungsleitung und wandelt sie in Wärmeenergie um. Dies ist der dielektrische Verlust, der bei höheren Frequenzen und längeren Leiterbahnen größer ist. Je kleiner der Df, desto weniger Energie wird absorbiert und desto mehr des ursprünglichen Signals erreicht den Empfänger unverändert.
Es gibt noch einen weiteren Grund. Verlustarme Materialien weisen auch über den Frequenz- und Temperaturbereich eine niedrige und stabile Dk (Dielektrizitätskonstante) auf. Diese Stabilität ist von großer Bedeutung, da die Dk direkt mit der Impedanzkontrolle in Hochgeschwindigkeitsdesigns zusammenhängt. Wenn sich die Dk jedoch mit Temperatur oder Frequenz ändert, wird Ihre perfekt konstruierte 50-Ohm-Leiterbahn zu einem anderen Wesen, und es treten Fehlanpassungen und Reflexionen auf.
Warum sie für 5G-, HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitalanwendungen unerlässlich sind
Die Elektronikindustrie durchläuft derzeit eine gewaltige Frequenzverschiebung. Die FR2-Bänder für 5G New Radio liegen bei 24,25 GHz bis 52,6 GHz. Die Frequenz von Automobil-Radarsystemen beträgt 77 GHz. Ka-Band-Frequenzen liegen zwischen 26,5 und 40 GHz. Für diese Frequenzen wird die Einfügungsdämpfung pro Längeneinheit von Standard-FR4 zu groß.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Für eine 50-Ohm-Mikrostreifen Leiterbahn auf Standard-FR4 (Df ~0,02) bei 10 GHz könnte die Einfügungsdämpfung etwa 0,8-1,0 dB pro Zoll betragen. Dieser Verlust wird bei gleicher Leiterbahngeometrie auf Rogers RO4003C (Df ~0,0027) auf etwa 0,3 dB pro Zoll reduziert. Diese Änderung über 6 Zoll Leiterbahnlänge entspricht einer Ersparnis von über 4 dB Signal und kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Link-Budget ausmachen.
Hauptvorteile von Low-Loss-Leiterplattenmaterialien
Deutlich reduzierte Signaldämpfung und bessere Integrität
Der offensichtliche Vorteil verlustarmer Materialien ist einfach: Ein größerer Teil Ihres gesendeten Signals erreicht sein Ziel. Dies zeigt sich auf verschiedene greifbare Weise in Ihrem Design.

- Reduzierte Einfügungsdämpfung (S21): Eine geringere Einfügungsdämpfung (S21) bedeutet, dass die Dämpfung des Signals pro Längeneinheit aufgrund der dielektrischen Absorption geringer ist, was dazu beiträgt, die Signalamplitude über der Empfindlichkeitsschwelle des Empfängers zu halten.
- Offenere Augendiagramme: Mit weniger frequenzabhängigem Verlust gibt es weniger Intersymbolinterferenz (ISI), was zu breiteren, offeneren Augendiagrammen am Empfänger führt.
- Verbesserte Rückflussdämpfung (S11): Stabile Dk-Werte ermöglichen eine engere Impedanzkontrolle, wodurch Reflexionen minimiert und eine bessere Impedanzanpassung über die Bandbreite erreicht wird.
- Minimierte Phasenverzerrung: Wenn die Dk über die Frequenz konsistent ist, können verschiedene Spektralkomponenten eines Signals mit nahezu gleicher Geschwindigkeit reisen, wodurch die Signalform erhalten bleibt.
- Reduzierter Rauschboden: Durch den geringeren dielektrischen Verlust entsteht weniger thermisches Rauschen im Substrat, was ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis ergibt.
Diese Verbesserungen führen direkt zu höherer Empfängerempfindlichkeit, größerer Kommunikationsreichweite und höherem Datendurchsatz für HF- und Antennenanwendungen. Bei digitalen Designs gibt es weniger Bitfehler und einen größeren Spielraum für die Entzerrungshardware.
Verbesserte thermische Leistung und langfristige Zuverlässigkeit
Verlustarme Materialien bieten Vorteile, die über die elektrischen hinausgehen. Viele dieser teuren Laminate sind für den Einsatz in extremen Umgebungen konzipiert, in denen FR4-Laminat nicht verwendet werden kann.
Beispielsweise sind Materialien auf PTFE-Basis thermisch sehr stabil und können mit keramischen Füllstoffen modifiziert werden, um die Anforderungen an den Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) zu erfüllen. Die Laminate der Rogers RO4000-Serie verfügen über ein Duroplast-Harzsystem mit Glasgewebe-Verstärkung und haben einen kontrollierten CTE von etwa 46 ppm/°C in der Z-Achse, verglichen mit generischen FR4-Formulierungen.
| Eigenschaft | Standard FR4 | Rogers RO4003C | Rogers RO4350B | PTFE (RT/duroid 5880) |
|---|---|---|---|---|
| Dk (bei 10 GHz) | 4,2 - 4,7 | 3,38 | 3,48 | 2,20 |
| Df (bei 10 GHz) | 0,017 - 0,025 | 0,0027 | 0,0037 | 0,0009 |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | 0,10 - 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 0,29 | 0,71 | 0,69 | 0,20 |
| Tg (°C) | 130 - 180 | >280 | >280 | N/A (Duroplast) |
Abwägung von Leistung, Kosten und Fertigbarkeit
Das ist die Sache, vor der jeder Ingenieur steht: Das Material mit der besten Leistung ist nicht immer die richtige Wahl. Die Auswahl eines verlustarmen Laminats erfordert die Abwägung dreier konkurrierender Faktoren, und eine falsche Gewichtung kann Ihr Projekt zum Scheitern bringen.

Leistung vs. Kosten: Reine PTFE-Laminate können pro Panel 5 bis 10 Mal mehr kosten als Standard-FR4. Die Laminate der Rogers RO4000-Serie kosten etwa das 2- bis 4-fache von FR4, bieten aber eine ausgezeichnete verlustarme Leistung, die die meisten Anwendungen unter 20 GHz erfüllt. Bevor Sie zum exotischsten Material greifen, führen Sie Ihre Link-Budget-Analyse durch und bestimmen Sie die tatsächliche Df-Schwelle, die Ihr Design erfordert.
Fertigbarkeit ist wichtig: Nicht jede Fertigungsstätte kann jedes Material verarbeiten. PTFE erfordert spezielle Bohrarameter (niedrigere Vorschubgeschwindigkeiten, um Verschmieren zu verhindern), modifizierte Lochvorbereitungschemie und sorgfältige Handhabung aufgrund seiner weichen, verformbaren Natur. Die Rogers RO4000-Serie hingegen wird auf denselben Linien wie FR4 verarbeitet. Dies ist ein großer praktischer Vorteil.
Hybride Schichtaufbauten bieten einen intelligenten Kompromiss. Viele Designs verwenden einen Ansatz mit gemischten Materialien, bei dem verlustarme Laminate nur auf den Schichten platziert werden, auf denen HF- oder Hochgeschwindigkeitssignale geführt werden, während Standard-FR4 oder Materialien mit mittlerem Verlust für die Stromverteilung und langsame digitale Schichten verwendet werden. Dies hält die Kosten überschaubar, ohne die Leistung dort zu opfern, wo es darauf ankommt.
Eine gute Faustregel für die Materialauswahl basierend auf der Frequenz lautet wie folgt:
| Betriebsfrequenz | Empfohlene Materialklasse | Beispiel-Laminate |
|---|---|---|
| Unter 1 GHz | Standard- oder Mid-Loss-FR4 | Standard FR4, Isola 370HR |
| 1 - 10 GHz | Verlustarmes Duroplast | Rogers RO4003C, Megtron 6 |
| 10 - 30 GHz | Geringer Verlust / Ultra-niedriger Verlust | Rogers RO4350B, Isola Astra MT77 |
| 30 - 77+ GHz | Ultra-niedriger Verlust PTFE | RT/duroid 5880, Taconic TLY |
Best Practices für Design und Fertigung
Impedanzkontrolle und Optimierung von Übertragungsleitungen
Die Impedanzkontrolle und die Optimierung von Übertragungsleitungen befassen sich mit der Kontrolle der Impedanz der Übertragungsleitung und der Optimierung des Designs. Bei der Arbeit mit verlustarmen Materialien gibt es einige Denkunterschiede im Vergleich zur normalen FR4-Arbeit. Die Vorteile dieser Materialien sind die engeren Dk-Toleranzen, aber nur, wenn sie im Schichtaufbau und bei der Verlegung richtig eingesetzt werden.
Beginnen Sie mit Ihrer Topologie der Übertragungsleitungen. Mikrostreifen werden bei den meisten HF-Designs auf den äußeren Schichten verwendet, um die Montage von Bauteilen und das Abstimmen zu erleichtern, während Streifenleitungen auf den inneren Schichten für bessere Abschirmung und geringere Strahlungsverluste verwendet werden. Eine weitere gute Wahl ist ein koplanarer Wellenleiter mit Masse (CPWG), der besonders für mmWave-Designs geeignet ist, die eine enge Feldbegrenzung erfordern.
Die folgenden sind die wichtigsten Schritte zum Entwurf eines verlustarmen impedanzkontrollierten Systems:
Legen Sie Ihre gewünschte Impedanz im Voraus fest: Typische Werte sind 50 Ohm Single-Ended für HF und 100 Ohm differentiell für Hochgeschwindigkeits-Digital. Die Dk Ihres Materials steht in direktem Zusammenhang mit der erforderlichen Leiterbahnbreite, um diese Ziele zu erreichen.
Übernehmen Sie die vom Hersteller empfohlenen Dk-Werte bei der Betriebsfrequenz: Dk bei 1 MHz sind bei 10 GHz nicht gültig. Verwenden Sie immer Daten aus dem Materialdatenblatt, die für die Frequenz spezifisch sind.
Berücksichtigen Sie die Oberflächenrauheit des Kupfers: Die Rauheit der Kupferfolie ist ein Hauptfaktor für Verluste bei Frequenzen über 5 GHz. Verwenden Sie Kupferfolie mit niedrigem Profil oder sehr niedrigem Profil (VLP) (RMS-Rauheit unter 1,5 µm) anstelle von standardmäßigem galvanisch abgeschiedenem Kupfer (3-5 µm).
Minimieren Sie Via-Übergänge: Jedes Signal-Via erzeugt eine Impedanzfehlanpassung und parasitäre Induktivität. Über 10 GHz verwenden Sie Back-Drilled-Vias oder Blind-/Buried-Via-Strukturen, um die Via-Stublänge zu minimieren.
Halten Sie durchgehende Referenzebenen aufrecht: Vermeiden Sie Unterbrechungen oder Lücken in der Referenzmasseebene für Hochgeschwindigkeits- und/oder HF-Signale. Impedanzdiskontinuitäten und erhöhte Abstrahlung resultieren aus der Unterbrechung des Rückstroms.
Verwenden Sie Stitching-Vias entlang der Übertragungsleitungen: Um parallele Plattenmoden und Wellenleitereffekte zu unterdrücken, führen Sie in regelmäßigen Abständen (weniger als λ/20 bei der höchsten interessierenden Frequenz) Masse-Vias für CPWG- und abgeschirmte Streifenleitungsdesigns ein.
Präzisionsätzen und Prozesskonsistenz
Die Herstellung von Low-Loss-Leiterplatten erfordert jedoch mehr Prozesskontrolle als die reguläre FR4-Fertigung. Das Material reagiert anders beim Bohren, Ätzen und Laminieren, und ein Hersteller, der nicht mit dieser Art von Materialien vertraut ist, wird inkonsistente Ergebnisse liefern.
- Bohren: PTFE-Materialien sind weich und neigen beim mechanischen Bohren zum Verschmieren. Die Spindeldrehzahl muss reduziert, die Vorschubgeschwindigkeit verringert und spezielle Bohrer mit modifizierter Geometrie verwendet werden. Laserbohren mit CO2- oder UV-Laser wird für Mikrovias bevorzugt, da sie ohne mechanische Verformung gebohrt werden können, was zu saubereren Löchern führt.
- Kupferhaftung: PTFE haftet von Natur aus nicht an Kupfer. Um eine Bindung beim chemischen Kupferabscheidungsschritt zu erreichen, muss die Oberfläche der Teile mit Plasma oder Natrium-Naphthalin behandelt werden. Ohne Behandlung delaminiert das Kupfer während der Temperaturwechselbelastung vom Substrat.
- Ätzpräzision: Bei mmWave-Frequenzen verursacht bereits eine Abweichung von 0,5 mil (12,7 µm) in der Leiterbahnbreite eine Impedanzänderung von mehreren Ohm. Um die Impedanz der Leiterplatte über das Panel zu kontrollieren, muss die Ätztoleranz eng sein, normalerweise innerhalb von 0,5 mil oder weniger für die Fertigung von Low-Loss-Leiterplatten.
Hybride Schichtaufbauten (PTFE oder Rogers mit FR4-Schichten) müssen mit kontrollierten Laminierprofilen laminiert werden. Es gibt verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Fließeigenschaften und Aushärtungstemperaturen, und der Presszyklus sollte alle Materialien im Schichtaufbau berücksichtigen, ohne eine der Schichten zu überhärten oder zu unterbinden.
JLCPCB's fortschrittliche Fähigkeiten in der Low-Loss-Leiterplattenfertigung
Partnerschaften mit Premium-Materialien und Hochpräzisionsproduktion
Auf dem Gebiet der Low-Loss-Leiterplattenfertigung hat JLCPCB viel Geld in Material- und Prozessfähigkeiten investiert. JLCPCB bietet Ingenieuren die beiden vertrauenswürdigsten Materialfamilien im HF- und Hochgeschwindigkeitsbereich: PTFE- und Rogers-Laminate. Dies ermöglicht die Verwendung von Materialien wie Rogers RO4003C, RO4350B und PTFE-basierten Laminaten sowie die Nutzung eines Herstellers, der über das spezifische Wissen zur Verarbeitung jedes Materials verfügt.

Ob die Substrate aus PTFE bestehen oder ein Präzisionsätzen für enge Impedanztoleranzen erfordern, die Produktionslinien von JLCPCB sind darauf ausgelegt, diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen. Dies bringt einen Fertigungspartner, der bereit ist, die erforderliche Präzision und Konsistenz für verlustarme Designs zu liefern, ohne die langen Vorlaufzeiten und hohen Kosten, die bei fortschrittlicheren Material-Leiterplatten üblich waren.
Zuverlässige skalierbare Fertigung vom Prototyp bis zur Serie
Bei Low-Loss-Leiterplattenprojekten wird oft ein Hochfahren erlebt, das mit einigen Prototypen zur Validierung beginnt, gefolgt von einer kleinen Pilotserie und dann der Skalierung auf Serienproduktion. In jeder Phase gewährleistet JLCPCB Qualität und unterstützt den gesamten Lebenszyklus. Die Bestellung von nur 5 Platinen für Prototypentests kann mit schneller Durchlaufzeit erfolgen, sodass Sie Ihre HF für Ihre Anwendung auf echter Hardware testen können, bevor Sie einen größeren Produktionslauf starten.
Sobald Sie bereit sind zu skalieren, gelten dieselben Prozesskontrollen und Materialbeschaffungen für die Produktion, wodurch sichergestellt wird, dass die Platinen, die Sie im Prototypenstadium qualifiziert haben, dieselben sind, die Sie in der Produktion erhalten. Diese Konsistenz vom Prototyp bis zur Serie ist für verlustarme Designs sehr wichtig, da die HF-Leistung sehr empfindlich auf Fertigungsabweichungen reagiert. Die Ätzchemie oder der Laminierdruck von Ihrem Prototyp zu Ihrer Produktionscharge kann um Zehntel Dezibel variieren, was bei einem knapp kalkulierten mmWave-Link einen signifikanten Unterschied machen kann.
Erschwingliche, hochwertige Leiterplattenfertigung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer Komplettlösung für Fertigung, Bestückung und Bauteile.
Reduzieren Sie die Koordination mit Lieferanten, vermeiden Sie Teillieferungen und erhalten Sie konstante, zuverlässige Qualität – ohne Ihr Budget zu sprengen.
Kostenloses Angebot erhalten >
FAQ zu Low-Loss-Leiterplatten
F: Was ist eine Low-Loss-Leiterplatte?
Eine Low-Loss-Leiterplatte ist eine Leiterplatte, die aus Laminatmaterialien mit einem sehr niedrigen Verlustfaktor (Df), typischerweise unter 0,005, hergestellt wird. Diese Materialien minimieren die Menge an Signalenergie, die bei hohen Frequenzen vom Substrat absorbiert wird, was zu geringerer Einfügungsdämpfung und besserer Signalintegrität führt.
F: Wann sollte ich ein Low-Loss-Leiterplattenmaterial anstelle von Standard-FR4 verwenden?
Ziehen Sie verlustarme Materialien in Betracht, wenn Ihr Design über 1 GHz arbeitet und die Signalintegrität kritisch ist, wenn Ihre Link-Budget-Analyse zeigt, dass die FR4-dielektrischen Verluste eine inakzeptable Signaldämpfung verursachen, oder wenn Sie mit HF-, mmWave-, 5G- oder Hochgeschwindigkeits-Digitalprotokollen wie PCIe Gen4/Gen5 arbeiten.
F: Was ist der Unterschied zwischen Rogers- und PTFE-Laminaten?
Die Laminate der Rogers RO4000-Serie verwenden ein keramikgefülltes Kohlenwasserstoff-Duroplast-Harzsystem und können auf Standard-FR4-Fertigungsanlagen verarbeitet werden. PTFE-Laminate (auf Teflonbasis) wie RT/duroid 5880 bieten noch geringere Verluste, erfordern jedoch spezielle Herstellungsverfahren.
F: Unterstützt JLCPCB die Fertigung von Low-Loss-Leiterplatten?
Ja. JLCPCB unterstützt hauptsächlich PTFE- und Rogers-Laminate für die Fertigung von Low-Loss-Leiterplatten. Die Produktionskapazitäten umfassen die speziellen Verarbeitungsprozesse, die diese Materialien erfordern, sowie DFM-Engineering-Review, impedanzkontrollierte Fertigung und konstante Qualität.
Fazit
Die Verwendung von Low-Loss-Leiterplatten ist keine militärische Nischenanforderung mehr, da sie in Satellitensystemen und Militärradar eingesetzt werden. Da sich die Welt in Richtung Mainstream von 5G, Automobilradar, Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und IoT-Edge-Computing bewegt, sind Materialien, die die Signalintegrität bei Frequenzen im Multi-Gigahertz-Bereich aufrechterhalten, zunehmend gefragt. Die drei Schlüssel für ein erfolgreiches verlustarmes Design sind das Verständnis der Rolle des Verlustfaktors, die Auswahl des geeigneten Laminats für Ihren Frequenzbereich und die Zusammenarbeit mit einem Hersteller, der nachweislich über Prozessfähigkeiten für diese Materialien verfügt.
Die Lektion hier ist, dass in der Welt der geringen Verluste Materialauswahl und Fertigungsausführung Hand in Hand gehen. Selbst das beste Laminat der Welt wird suboptimal sein, wenn es von einem Betrieb hergestellt wird, der nicht weiß, wie man das Laminat verarbeitet. Mit Unterstützung für PTFE- und Rogers-Laminate sowie DFM-Review und konsistenter Qualität vom Prototyp bis zur Serie ist JLCPCB eine großartige Option für Ingenieure, die verlustarme Leistung ohne die traditionellen Kosten und Vorlaufzeiten benötigen. Für ein Hochfrequenz- oder Hochgeschwindigkeitsdesign probieren Sie die hochwertigen Materialoptionen von JLCPCB aus und entdecken Sie, wie sie Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt helfen können.
Weiterlernen
So reduzieren Sie Einfügungsdämpfung für eine bessere Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung
Wichtige Erkenntnisse Die Reduzierung der Einfügedämpfung ist entscheidend für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Leiterplattenleistung. Durch die Auswahl verlustarmer Materialien mit niedrigerem Df, die Optimierung des Leiterbahnlayouts und des Schichtaufbaus, die Minimierung von Via-Übergängen, die Verwendung glatterer Kupferfolien und den Einsatz von Präzisionsfertigungstechniken können Entwickler sowohl die dielektrischen als auch die Leiterverluste erheblich reduzieren. Diese Strategien trage......
Leiterplatten mit geringen Verlusten: Fortschrittliche Materialien für überlegene Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung
Wichtige Erkenntnisse Leiterplatten mit geringen Verlusten (Low Loss PCBs) unter Verwendung fortschrittlicher Materialien wie Rogers RO4003C, RO4350B und PTFE-Laminaten liefern eine überlegene Signalintegrität, indem sie die dielektrischen Verluste bei Frequenzen im Multi-Gigahertz-Bereich drastisch reduzieren. Ideal für 5G-, mmWave-, HF- und Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns bieten diese Platinen im Vergleich zu Standard-FR4 deutlich geringere Einfügungsdämpfung, stabile Impedanz und bessere thermi......
Lösungen für Routing- und Stack-Up-Probleme im Hochfrequenz-PCB-Design
Das Design von Hochfrequenz-PCBs stellt besondere Herausforderungen dar, insbesondere bei Routing und Stack-Up-Konfiguration. Eine sorgfältige Planung und Umsetzung sind entscheidend, um Signalintegrität und optimale Leistung zu gewährleisten. Im Folgenden werden häufige Probleme und Strategien zu deren Lösung erläutert. Die Signalintegrität hängt in erster Linie mit der Impedanzanpassung zusammen. Faktoren, die die Impedanzanpassung beeinflussen, umfassen die Architektur der Signalquelle, Ausgangsimp......
Richtlinien für den Stackup und Buildup von 6-lagigen Leiterplatten
Leiterplatten (PCBs) sind das Rückgrat der modernen Elektronik und bieten die notwendige Infrastruktur, um verschiedene elektronische Komponenten zu verbinden und zu unterstützen. Da elektronische Geräte immer komplexer und kompakter werden, steigt die Nachfrage nach mehrlagigen Leiterplatten. Unter diesen ist die 6-Lagen-Leiterplatte eine beliebte Wahl für viele Anwendungen. Dieser Artikel behandelt die Details des 6-Lagen-PCB-Stackups, seine Anwendungen, optimale Konfigurationen und Richtlinien für ......