Verbesserung der Wärmeableitung: Der intelligente Einsatz von Wärmeleitpads im PCB-Design
13 min
- Was Thermal Pads sind und warum sie wichtig sind
- Hauptvorteile der Verwendung von Thermal Pads
- Designrichtlinien für die effektive Implementierung von Thermal Pads
- Bewährte Herstellungspraktiken für PCBs mit Thermal Pads
- JLCPCBs Fachwissen bei Thermal-Pad-Lösungen
- FAQ zu PCB-Thermal-Pads
- FazitEffektives Wärmemanagement ist in der modernen Elektronik kein Luxus mehr; es ist eine grundlegende Anforderung für die Langlebigkeit von Systemen. Während Standard-FR4-Substrate Schwierigkeiten haben, Wärme allein effizient zu übertragen, ändert die strategische Implementierung von PCB-Thermal-Pads das Spiel. Durch die Kombination von richtig dimensionierten Landepads mit optimierten thermischen Via-Arrays – insbesondere der Einhaltung eines Abstands von 1,0–1,2 mm und der Kontrolle der Lötstellenhohlräume auf unter 25 % – können Designer zerstörerische Wärme nahtlos von empfindlichen Halbleitersperrschichten ableiten.
Wichtige Erkenntnisse
Die Optimierung des PCB-Thermal-Pad-Designs und der Via-Arrays ist entscheidend, um Halbleiterausfälle zu verhindern, die durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von FR4 verursacht werden. Durch die Implementierung eines Via-Abstands von 1,0–1,2 mm und die Begrenzung von Lötstellenhohlräumen auf unter 25 % mithilfe segmentierter Schablonen können Designer lokale Hotspots eliminieren und die Zuverlässigkeit der Platine vom Prototyp bis zur Serienproduktion steigern.
Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, dass die Wärmeleitfähigkeit eines normalen FR4-PCBs nur etwa 0,3 W/mK beträgt? Das ist ein akzeptabler Wert für Schaltungen mit geringer Leistung. Sobald Sie jedoch stromhungrige ICs, Spannungsregler oder LEDs mit hoher Helligkeit auf Ihrer Platine hinzufügen, haben Sie einen Gegner der Zuverlässigkeit, der keinen Laut von sich gibt: Hitze. Hier kann ein gutes PCB-Thermal-Pad hilfreich sein.
Eines der häufigsten Probleme, die zu einem frühzeitigen Ausfall elektronischer Baugruppen führen, ist Hitze. Für jede Erhöhung der Sperrschichttemperatur um 10 °C kann sich die Lebensdauer eines Halbleiters halbieren. Wenn Sie nur Kupferleiterbahnen und Umgebungsluftstrom als Wärmemanagementlösung verwenden, beeinträchtigen Sie Leistung und Lebensdauer. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Natur von Thermal Pads, ihrer Bedeutung, den Kriterien für ein effektives Design und den Herstellungsprozessen, die ihre Leistung gewährleisten.
Was Thermal Pads sind und warum sie wichtig sind
Definition und grundlegende Funktion von Thermal Pads in PCBs
Thermal Pads sind große, freiliegende Kupferflächen auf der Unterseite von oberflächenmontierten Bauteilgehäusen, die dazu dienen, Wärme direkt vom Chip zum PCB zu übertragen. Sie sind bei Gehäusen wie QFN (Quad Flat No-lead), DFN, PowerPAD und bei vielen Leistungs-ICs mit freiliegendem Pad erhältlich. Das Thermal Pad unterscheidet sich von Signalpins, die elektrische Informationen übertragen; sein Zweck ist es, als Wärmeautobahn zu dienen.

Das Thermal Pad leitet die Wärme während des Betriebs des Bauteils nach unten zu einem passenden Kupfer-Landepad auf dem PCB. Von dort aus leiten eine Reihe von thermischen Vias die Wärme zu internen Kupferebenen oder zur anderen Seite der Platine. Dadurch wird ein ununterbrochener Wärmepfad von der Bauteil-Sperrschicht direkt durch den Schichtaufbau der Platine geschaffen.
Wann Thermal Pads für das Wärmemanagement notwendig werden
Nicht für jedes Design ist ein Wärmemanagement über Thermal Pads erforderlich. Standard-Kupferleiterbahnen und -flächen bewältigen die Wärmelast für Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch, die nur wenige Milliampere ziehen, problemlos. Es gibt jedoch eindeutige Szenarien, in denen Thermal Pads ein Muss sind. Wenn das Bauteil mehr als 0,5–1 Watt in einem kleinen Gehäuse dissipiert, sollte es mit einem ordnungsgemäß ausgelegten Thermal Pad verbunden werden. Dazu gehören:

- Leistungsmanagement-ICs (PMICs), Spannungsregler (LDOs, DC-DC-Wandler)
- Motor-Treiber-ICs mit Dauerströmen von mehr als 1 A.
- LED-Gehäuse mit hoher Helligkeit und thermischen Slugs
- Hochfrequenz-RF-Leistungsverstärker erzeugen große Wärmemengen.
- Class-AB- oder Class-D-Audio- Verstärker ICs
- MOSFET-Gehäuse wie DPAK, D2PAK und PowerPAK
- Thermal Pads bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter:
- Verbesserte Wärmeübertragung von heißen Teilen zum PCB.
Hauptvorteile der Verwendung von Thermal Pads
Verbesserte Wärmeübertragung von heißen Komponenten zum PCB
Der offensichtlichste Vorteil von Thermal Pads ist, dass sie die Wärmeleitfähigkeit erheblich erhöhen. Für Kupfer hat die direkte Kupfer-zu-Kupfer-Lötverbindung eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 385 W/mK, und Lotlegierungen haben eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 50 W/mK. Dies steht im Vergleich zum FR4-Dielektrikum, das eine Wärmeleitfähigkeit von 0,3 W/mK hat, was die Wärmeableitung über Kupfer anstelle des Laminats äußerst wichtig macht. Lassen Sie uns einige Zahlen ins Verhältnis setzen. Betrachten wir einen 2-Watt-QFN-Spannungsregler im 5x5-mm-Gehäuse.
| Wärmepfad | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Relative Leistung |
|---|---|---|
| Nur FR4-Substrat | 0,3 | Basislinie (schlecht) |
| Kupferpad (ohne Vias) | 385 | Hervorragende laterale Wärmeverteilung |
| Lötverbindung zum Pad | 50 | Gute vertikale Übertragung |
| Thermische Vias (gefüllt) | ~15-25 (effektiv) | Gute vertikale Durchkontaktierung |
| Aluminium-Kühlkörper | 205 | Hervorragende externe Ableitung |
Reduzierte Hotspots und verbesserte Gesamtzuverlässigkeit
Zusätzlich zur Unterstützung der Wärmeübertragung tragen Thermal Pads dazu bei, die Wärme gleichmäßig über die Platine zu verteilen. Wenn sie nicht vorhanden sind, entstehen lokalisierte Hotspots direkt unter den Leistungsbauteilen. Diese Hotspots belasten Lötstellen, erhöhen die Elektromigration in Kupferleiterbahnen und können sogar zur Delaminierung von FR4 führen, wenn die Temperaturen die Glasübergangstemperatur (Tg) des Laminats überschreiten.

Die Wärme einer Punktquelle wird durch ein gut ausgelegtes Thermal-Pad-System über große Kupferebenen verteilt, sodass ein beherrschbares thermisches Profil entsteht. Dies trägt dazu bei, die maximale Temperatur der Platine zu senken und thermische Gradienten zu minimieren, die unterschiedliche Ausdehnungen verursachen. Lötstellen, die während thermischer Zyklen geringeren Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, haben eine deutlich längere Lebensdauer. Wie in der Coffin-Manson-Gleichung in der Zuverlässigkeitstechnik erwähnt, kann eine Änderung des Temperaturdeltas um 15–20 °C die Ermüdungslebensdauer einer Lötstelle verdoppeln oder verdreifachen. Für Produkte, die jahrelang im Feld eingesetzt werden müssen, ist das kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit.
Designrichtlinien für die effektive Implementierung von Thermal Pads
Platzierung, Größe und Koordination thermischer Vias
Beim Entwurf von Thermal Pads müssen drei Entscheidungen getroffen werden: Größe des Landepads, Platzierung der thermischen Vias und Anzahl der thermischen Vias. Dies ist eine praktische Lösung, die in den meisten Designs effektiv sein wird.

Größe des Landepads: Das Kupferpad auf dem PCB sollte die gleiche Größe haben oder geringfügig größer sein (5–10 %) als das freiliegende Pad des Bauteils. Es ist jedoch möglich, es zu groß zu machen, was dazu führt, dass das Bauteil während des Reflows aufgrund der ungleichmäßigen Oberflächenspannung des Lots schwebt. Wenn es zu klein ist, wird die thermische Kapazität verschwendet.
Thermisches Via-Array: Ordnen Sie ein Array aus thermischen Vias im Bereich des Landepads an. Befolgen Sie diese Richtlinien:
- Verwenden Sie Via-Durchmesser von 0,3 mm (12 mil) für Standarddesigns oder 0,2 mm (8 mil) für Feinstruktur-Anwendungen.
- Platzieren Sie die Vias in einem Raster mit 1,0–1,2 mm Abstand zwischen den Via-Mittelpunkten.
- Um Probleme mit Lotbenetzung zu vermeiden, sollten die Vias mindestens 0,15 mm vom Pad-Rand entfernt sein.
- Verwenden Sie für ein typisches 5x5-mm-Thermal-Pad mindestens 5–9 Vias.
- Verbinden Sie alle Vias mit der internen Masse- oder Stromversorgungsebene (Wärmeverteiler).
- Für eine optimale thermische Leistung und eine ebenere Lötfläche sollten Sie Via-in-Pad mit gefüllten und verschlossenen Vias in Betracht ziehen.
Materialauswahl und Dickenüberlegungen
Die Wahl des PCB- und Wärmeleitmaterials beeinflusst direkt die Leistung des Thermal-Pad-Systems. Hier sind die kritischen Faktoren.

Kupfergewicht: Mehr Kupfer auf den inneren Ebenen bedeutet mehr laterale Wärmeverteilung. Erwägen Sie für Leistungsdesigns die Verwendung von 2 oz (70 µm) Kupfer auf den inneren Schichten anstelle der üblichen 1 oz (35 µm). Der Wärmewiderstand nimmt mit zunehmender Kupferdicke ab.
PCB-Laminat: Das Standard-PCB-Laminat (FR4 Tg 130–140 Grad Celsius) ist für die meisten Anwendungen geeignet. Verwenden Sie für Designs, bei denen die Platine Temperaturen über 130 °C ausgesetzt sein kann, ein Laminat mit mittlerem Tg (150 °C) oder hohem Tg (170 °C). Dies hilft, Delaminierung zu vermeiden und die mechanische Integrität in der Nähe heißer Bereiche zu erhalten.
Lotpaste für Thermal Pads: Tragen Sie das Lotpastenmuster auf dem Thermal Pad als eine Reihe von Segmenten auf, anstatt einer einzigen großen Öffnung. Eine Lösung besteht darin, das Pad in ein Raster aus kleineren Pastenpads aufzuteilen, die 50–75 % der Padfläche abdecken. Eine kontrollierte Pastenabdeckung begrenzt die Hohlraumbildung unter dem Bauteil.
| Parameter | Empfohlener Wert | Hinweise |
|---|---|---|
| Lotpastenabdeckung | 50–75 % der Padfläche | Segmentierte Schablonenöffnung |
| Via-Durchmesser | 0,2–0,3 mm | Kleiner für Feinstruktur |
| Via-Abstand | 1,0–1,2 mm | Mitte-zu-Mitte |
| Kupfergewicht (innen) | 1–2 oz | 2 oz für hohe Leistung |
| Schablonendicke | 0,12–0,15 mm | Standard für QFN-Pads |
Wärmeleitmaterialien (TIMs): Verwenden Sie für externe Kühlkörper, die auf der anderen Seite der Platine (über thermische Vias) befestigt werden, ein TIM mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1 bis 6 W/mK. Dazu gehören Silikon-Thermalpads, Graphitfolien und Phasenwechselmaterialien. Dies hängt von der verfügbaren Anpresskraft und der Spalt toleranz in Ihrer Baugruppe ab.
Bewährte Herstellungspraktiken für PCBs mit Thermal Pads
Qualitätskontrolle für thermische Leistung und Haftung
Die Qualität des Thermal Pads lässt sich nicht nur durch Sichtprüfung überprüfen. Es gibt eine Vielzahl von Inspektions- und Testverfahren, um sicherzustellen, dass die thermische Verbindung den Spezifikationen entspricht.

Röntgeninspektion: Dies ist der „Goldstandard" für Lötstellen von Thermal Pads. Der Prozentsatz der Hohlräume unter dem Bauteil wird durch Röntgenbildgebung bestimmt. Die bewährte Industriepraxis liegt bei <25 % Hohlraumbildung auf Thermal Pads; viele Hochzuverlässigkeitsanwendungen (Automobil, Medizin, Luft- und Raumfahrt) erfordern <15 % Hohlraumbildung. Zu viele Hohlräume verringern die effektive thermische Kontaktfläche und verursachen isolierende Lufteinschlüsse.
Thermografie: Funktionstests können auf Platinenebene mit Infrarotkameras durchgeführt werden. Das Gerät wird eingeschaltet und das thermische Profil überwacht. Dadurch können Ingenieure sicherstellen, dass die Wärme verteilt wird. Fehlende Lötverbindungen oder übermäßige Hohlraumbildung werden durch Hotspots über dem Thermal Pad angezeigt.
Einige der Qualitätsprüfpunkte sind:
- Messung des Röntgen-Hohlraumprozentsatzes (weniger als 25 % sind wünschenswert)
- Lötung – Integrität aller thermischen Via-Verbindungen
- Gefüllte und verschlossene Vias sind planar (IPC-4761-konform)
- Gleichmäßigkeit der Kupferabscheidungsdicke in thermischen Vias
- Keine Delaminierung oder Blasenbildung um den Hochtemperaturbereich nach dem Reflow
- JLCPCBs Fachwissen bei Thermal-Pad-Lösungen.
JLCPCBs Fachwissen bei Thermal-Pad-Lösungen
Fortschrittliche Wärmemanagementfähigkeiten und Materialoptionen
Wenn Sie PCBs mit strengen Thermal-Pad-Anforderungen herstellen möchten, ist es wichtig, einen Fertigungspartner zu haben, der die benötigten Fähigkeiten bereitstellen kann. JLCPCB bietet eine breite Palette an Wärmemanagementoptionen, von grundlegenden Thermal Pads bis hin zu aufwendigen mehrschichtigen thermischen Lösungen.
Sie sind in der Lage, gefüllte und verschlossene Vias für Via-in-Pad-Thermikdesigns herzustellen, Kupfergewichte bis zu 2 oz auf inneren Schichten sowie eine breite Palette von Laminatmaterialien mit verschiedenen Tg-Werten. Bei Designs, die über Standard-FR4 hinausgehen, ist JLCPCB in der Lage, Laminatmaterialien mit hohem Tg und sogar Metallkern-PCBs (Aluminium- oder Kupfersubstrat) für Anwendungen wie LED-Beleuchtung bereitzustellen, die hohe Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit durch die Platine stellen.
Zuverlässige Produktion vom Prototyp bis zur Serienfertigung
Von 5 Prototypenplatinen zur Validierung eines thermischen Designs bis hin zu Tausenden von Platinen für die Produktion liefert JLCPCB stets die gewünschte Qualität. Ab 2 $ für die PCB-Fertigung und 20 $ für die SMT-Bestückung können Sie Ihr Thermal-Pad-Design prototypisieren, das Design mit Röntgeninspektion und Thermotests validieren und dann mit demselben Hersteller in die Serienproduktion gehen.
Diese Kontinuität ist für thermische Designs wichtig, da die Prozessparameter der Fertigung, wie Reflow-Profil, Schablonenspezifikation und Via-Füllqualität, vom Prototyp bis zur Produktion konsistent sind. Das bedeutet, dass die thermische Leistung, die Sie an Ihren Prototypenplatinen testen, auf Ihren Produktionsplatinen identisch sein wird. Diese Konsistenz eliminiert einen großen Risikofaktor für Ingenieure, die an temperaturempfindlichen Produkten arbeiten müssen.
Bereit, Ihre PCB-Ideen zum Leben zu erwecken?
Verwandeln Sie Designs mit fachkundiger Fertigung, Bestückung und Komponentenservices von einem vertrauenswürdigen Branchenführer in funktionierende Hardware.
Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie Ihre Optionen und erhalten Sie Platinen, die bereit zum Testen, Versand und zur Skalierung sind.
Kostenloses Angebot erhalten >
FAQ zu PCB-Thermal-Pads
F: Was ist ein Thermal Pad auf einem PCB?
Ein Thermal Pad ist eine freiliegende Kupferfläche auf der Unterseite eines oberflächenmontierten Bauteils (wie z. B. eines QFN- oder DFN-Gehäuses), die einen direkten Wärmepfad vom Chip des Bauteils zum PCB bietet. Es wird auf ein passendes Kupfer-Landepad auf der Platine gelötet, sodass Wärme in die Kupferschichten des PCBs fließen und sich über eine größere Fläche verteilen kann, um effektiver abgeleitet zu werden.
F: Wie viele thermische Vias sollte ich unter einem Thermal Pad verwenden?
Die Anzahl hängt von der Pad-Größe und der abzuleitenden Leistung ab. Als allgemeine Regel gilt: Verwenden Sie ein Raster aus Vias mit einem Abstand von 1,0 bis 1,2 mm. Für ein typisches 5x5-mm-Thermal-Pad sind 9 bis 16 Vias üblich. Bauteile mit höherer Leistung oder engere thermische Budgets können mehr Vias oder größere Via-Durchmesser erfordern, um den Gesamtwärmewiderstand zu reduzieren.
F: Sollten thermische Vias gefüllt oder offen gelassen werden?
Für die beste thermische Leistung und Lötzuverlässigkeit werden gefüllte und verschlossene Vias empfohlen. Offene Vias können während des Reflows Lot vom Thermal Pad wegziehen und Hohlräume erzeugen, die den thermischen Kontakt verringern. Wenn die Kosten eine Rolle spielen, ist das Abdecken der Vias mit Lötstopplack auf der Bauteilseite eine kostengünstigere Alternative.
F: Kann ich Thermal Pads auf einer 2-Lagen-Platine verwenden?
Ja, Thermal Pads funktionieren auf 2-Lagen-Platinen. Die thermischen Vias leiten die Wärme direkt zur unteren Kupferschicht, die eine große Kupferfläche als Wärmeverteiler enthalten sollte. Allerdings ist dies nicht so effektiv wie ein mehrschichtiges Design mit dedizierten internen Kupferebenen.
Fazit
Effektives Wärmemanagement ist in der modernen Elektronik kein Luxus mehr; es ist eine grundlegende Anforderung für die Langlebigkeit von Systemen. Während Standard-FR4-Substrate Schwierigkeiten haben, Wärme allein effizient zu übertragen, ändert die strategische Implementierung von PCB-Thermal-Pads das Spiel. Durch die Kombination von richtig dimensionierten Landepads mit optimierten thermischen Via-Arrays – insbesondere der Einhaltung eines Abstands von 1,0–1,2 mm und der Kontrolle der Lötstellenhohlräume auf unter 25 % – können Designer zerstörerische Wärme nahtlos von empfindlichen Halbleitersperrschichten ableiten.
Ob Ihr nächstes Design Hochleistungs-LED-Arrays, Motortreiber oder RF-Verstärker umfasst, die Partnerschaft mit einem fähigen Hersteller stellt sicher, dass diese kritischen Wärmepfade mit Präzision gefertigt werden. Die Investition von Zeit in die Verfeinerung Ihrer Thermal-Pad-Layouts während der Prototyping-Phase garantiert, dass Ihre Serienplatinen kühl, zuverlässig und für den Langzeiteinsatz im Feld gebaut bleiben.
Weiterlernen
Ein vollständiger Leitfaden zu Package-Substraten: Materialien, Struktur, Typen und Unterschiede zu PCBs
Die wichtigsten Erkenntnisse Definition: Ein Package-Substrat ist der fein gerasterte organische Träger, der einen nackten Die mit der Systemplatine verbindet. Kein PCB: Substrate werden um ein Vielfaches feiner verdrahtet als fortschrittliche HDI und verwenden völlig andere Dielektrika. Materialien: BT-Harzkern trägt Wire-Bond- und CSP-Anwendungen, während glasfreie ABF-Build-up-Folie Flip-Chip trägt. Prozess: Halbadditive Galvanisierung, nicht Ätzen, ermöglicht Leiterbahnen im einstelligen Mikromete......
Verbesserung der Wärmeableitung: Der intelligente Einsatz von Wärmeleitpads im PCB-Design
Wichtige Erkenntnisse Die Optimierung des PCB-Thermal-Pad-Designs und der Via-Arrays ist entscheidend, um Halbleiterausfälle zu verhindern, die durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von FR4 verursacht werden. Durch die Implementierung eines Via-Abstands von 1,0–1,2 mm und die Begrenzung von Lötstellenhohlräumen auf unter 25 % mithilfe segmentierter Schablonen können Designer lokale Hotspots eliminieren und die Zuverlässigkeit der Platine vom Prototyp bis zur Serienproduktion steigern. Haben Sie sich je......
Design-Überlegungen für die Entwicklung Ihrer eigenen Traum-Tastatur-Platine (PCB)
Wenn es darum geht, Ihre Traum-Tastatur zu bauen, spielt das PCB-Design eine entscheidende Rolle für das Gesamterlebnis. Indem Sie verschiedene Designaspekte berücksichtigen und fundierte Entscheidungen treffen, können Sie sicherstellen, dass Ihre kundenspezifische Tastaturplatine Ihren individuellen Anforderungen entspricht und optimale Leistung bietet. In diesem Artikel werden wir wichtige Designüberlegungen untersuchen, die Ihnen helfen, Ihre Traum-Tastaturplatine zu bauen. Vorteile eines optimalen......
Technische Anleitung: BGA-Designregeln
Mit dem Fortschritt der Elektronikindustrie steigt die Chipintegration stetig an, die Anzahl der IO-Pins nimmt schnell zu und der Stromverbrauch wächst entsprechend, was zu strengeren Anforderungen an die Gehäusetechnik integrierter Schaltungen führt. Um den Anforderungen dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird die Ball Grid Array (BGA)-Gehäusetechnologie eingeführt. Diese Technologie beinhaltet die Erzeugung einer Anordnung von Lötkugeln auf der Unterseite des Gehäusesubstrats als I/O-Schnittstell......
Ein vollständiger Leitfaden zu IC-Gehäusen: Typen, Eigenschaften, PCB-Designregeln und Auswahltipps
Was ist ein IC-Gehäuse? Ein IC-Gehäuse ist die physische Umhüllung, die einen integrierten Schaltkreis oder ein elektronisches Bauteil beherbergt und mechanischen Schutz, elektrische Verbindungen sowie Wärmemanagement bietet. Es stellt sicher, dass das Bauteil zuverlässig auf einer Leiterplatte (PCB) montiert und in Schaltungen integriert werden kann. Wichtige Funktionen eines IC-Gehäuses: 1. Mechanischer Schutz: Schützt den Chip vor physischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. 2. Elektrische Verbi......
Wichtige Überlegungen für das Design von Tastenfeld-Leiterplatten
Was ist eine Tastatur-Leiterplatte (Keypad PCB)? Eine Tastatur-Leiterplatte ist eine Platine, die die für den Betrieb einer Tastatur erforderlichen elektronischen Komponenten beherbergt. Sie dient als Grundlage für die Verbindung von Schaltern, Mikrocontrollern und anderen Elementen, die die Benutzereingabe ermöglichen. Das Design einer Tastatur-Leiterplatte beeinflusst maßgeblich deren Leistung, Zuverlässigkeit und Gesamtfunktionalität. Tastatur-Leiterplatten werden häufig in Alltagsprodukten wie Fer......