This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Optimierung der Hochspannungsschaltungssicherheit durch PCB-Dielektrizitätsfestigkeit

Ursprünglich veröffentlicht Oct 19, 2026, aktualisiert Oct 19, 2026

16 min

Inhaltsverzeichnis
  • Grundlagen der PCB-Durchschlagfestigkeit und Isolierung
  • Schlüsselfaktoren, die PCB-Dielektrikumsmaterialien beeinflussen
  • Prüfung und Qualifizierung der PCB-Isolationsleistung
  • Engineering-Strategien für Hochspannungs-PCB-Layouts
  • JLCPCBs fortschrittliche Materialauswahl- und Qualitätsprüfungsstandards
  • FAQs zur PCB-Durchschlagfestigkeit
  • Fazit

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Nichtlineare Skalierung: Die Durchschlagfestigkeit sinkt mit zunehmender Dicke.
  • Sicherheit vs. Signale: Die Durchschlagfestigkeit gewährleistet die Sicherheit, während Dk die Signalgeschwindigkeit steuert.
  • Materialauswahl: Die Hochspannungssicherheit hängt von Tg, CTI und Feuchtigkeitsbeständigkeit ab.
  • Abstandsregeln: Der Luftspalt verhindert Luftüberschläge, während die Kriechstrecke Oberflächenkriechströme verhindert.
  • Montagetests: Der Hi-Pot-Test erfordert fertig montierte Baugruppen, nicht nackte Leiterplatten.

Die Durchschlagfestigkeit ist der Wert, den Ingenieure angeben, um zu belegen, dass eine Leiterplatte bei Netzspannung sicher ist. Es ist auch der Wert, der am häufigsten falsch verwendet wird. Ein Laminat-Datenblatt gibt die Durchschlagfestigkeit in Kilovolt pro Millimeter an. Bei einer 1,6 mm (63 mil) dicken Leiterplatte ist es verlockend, den Wert einfach mit der Plattendicke zu multiplizieren.

Optimizing High voltage SP 1. (6)

Abbildung 1: Leiterplatte mit einem gefrästen Isolationsschlitz zwischen Primär- und Sekundärkupfer

Und dieselbe Rechnung schlägt fehl, weil der Durchschlag niemals über ein Material mittelt. Er sucht den schwächsten Pfad durch das Material, und eine dickere Platte enthält mehr Harz, mehr Glasbündel und mehr Hohlräume auf dem Weg. Sobald kV/mm aufhört, ein Multiplikator zu sein, wird Hochspannungsarbeit wieder zu einem Abstands- und Materialproblem. Dieser Leitfaden behandelt, wie die Durchschlagfestigkeit gemessen wird und wie sie sich von der Dielektrizitätskonstante unterscheidet. Anschließend werden FR-4, High-Tg und Keramiksubstrate verglichen und die Luftspalt- und Kriechstreckenregeln in Millimeter für Ihr Layout umgerechnet.

Grundlagen der PCB-Durchschlagfestigkeit und Isolierung

Die Isolierung auf einer Leiterplatte wird anhand von zwei Zahlen beurteilt, die ähnlich klingen. Sie beantworten unterschiedliche Fragen, denn die eine gehört zum Material und die andere zum Objekt, das Sie daraus gebaut haben.

Was ist die Durchschlagfestigkeit und wie wird sie gemessen?

Die Durchschlagfestigkeit ist die maximale elektrische Feldstärke, die ein Isolator aushält, bevor er beginnt zu leiten. Es ist eine Feldstärke und keine Spannung, daher trägt sie die Einheit kV/mm oder V/mil.

Optimizing High voltage SP 1. (5)

Abbildung 2: Die Durchschlagfestigkeit sinkt mit steigender Probendicke

Laminathersteller messen sie auf zwei verschiedene Arten, und deren Verwechslung ist der häufigste Fehler bei der Materialauswahl.

  • Elektrische Festigkeit — IPC-TM-650 2.5.6.2: Misst den Durchschlag senkrecht zu den Laminatschichten, durch die Plattendicke. Das Ergebnis wird als elektrische Feldstärke angegeben, üblicherweise in kV/mm. IPC-4101-Datenblätter spezifizieren oft ein Minimum von 30 kV/mm.
  • Dielektrischer Durchschlag — IPC-TM-650 2.5.6: Misst den Ausfall parallel zu den Laminatschichten, entlang des Glases und des Harzes. Das Ergebnis wird als einzelne Spannung in kV angegeben. Zum Beispiel listet Kingboard KB-6165F 65 kV für diesen Test auf, aber dieser Wert sollte nicht direkt auf eine dünne Prepreg-Schicht angewendet werden.

Gemessene Werte nehmen im Allgemeinen mit zunehmender Probendicke ab, selbst wenn das Material identisch ist.

FilmdickeDurchschlagfestigkeit (ASTM D149)Tatsächlich gehaltene SpannungWas das aussagt
25 µm (1 mil)303 kV/mmetwa 7,6 kVDünne Barrieren leisten weit mehr, als ihr Gewicht vermuten lässt
50 µm (2 mil)240 kV/mmetwa 12 kVEine Verdopplung der Dicke bringt nur 58 % mehr Spannung
75 µm (3 mil)205 kV/mmetwa 15,4 kVDie Kurve flacht bereits stark ab
125 µm (5 mil)154 kV/mmetwa 19,3 kVFünffache Dicke, 2,5-fache Spannung

Dicke erkauft echte Spannungsfestigkeit, aber sie erkauft zunehmend weniger davon. Daher kann ein kV/mm-Wert, der an einer Probe gemessen wurde, nicht auf eine andere Geometrie skaliert werden.

PCB-Durchschlagfestigkeit vs. PCB-Dielektrizitätskonstante

Die PCB-Dielektrizitätskonstante, bezeichnet als Dk, misst, wie viel Ladung ein Material pro Spannungseinheit speichert. Sie hat nichts mit Isolationssicherheit zu tun. Dk bestimmt, wie schnell sich ein Signal ausbreitet und welche Impedanz eine Leiterbahn aufweist, weshalb sie in der Signalintegritätshälfte eines Datenblatts zu finden ist. Diese Eigenschaften beschreiben unterschiedliche Verhaltensweisen, werden daher unterschiedlich gemessen und sollten nicht als austauschbar behandelt werden.

  • Permittivität (Dk) und Verlustfaktor (Df): Gemessen mit IPC-TM-650 2.5.5-Methoden. Ein kleines Wechselfeld wird angelegt, und die elektrische Antwort des Materials wird gemessen, ohne die Probe zu zerstören.
  • Elektrische Festigkeit: Gemessen mit IPC-TM-650 2.5.6.2. Die Spannung wird erhöht, bis das Laminat durchschlägt, daher ist der Test zerstörend.

Der Verlustfaktor, oder Df, gibt an, wie viel elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird. Er ist daher hauptsächlich ein Signalverlustparameter, kein Isolationssicherheitswert. Standard-FR-4 kann bei 1 GHz ein Dk von etwa 4,4 haben, aber weder Dk noch Df sagen Ihnen, ob ein Hochspannungsspalt einen Lichtbogen bilden wird.

Ein höheres Dk kann das Hochspannungsverhalten sogar leicht verschlechtern, indem es elektrische Felder um scharfe Kupferkanten konzentriert. Der Effekt ist normalerweise viel kleiner als Abstand und Geometrie, aber es lohnt sich dennoch, ihn zu verstehen.

Schlüsselfaktoren, die PCB-Dielektrikumsmaterialien beeinflussen

Die Materialwahl für eine Hochspannungsplatine wird selten allein durch kV/mm entschieden. Das Substrat mit der höchsten Feldstärke ist oft das falsche, weil thermische Überlebensfähigkeit und Oberflächenkriechströme normalerweise das Ergebnis bestimmen.

Vergleichende Analyse gängiger PCB-Substrate (FR-4, High-Tg, Keramik)

Standard-FR-4 deckt die meisten Netzspannungsanwendungen ab, und das tut es ehrlich. Gewebtes Glas in einer Epoxidmatrix ergibt eine Durchdringungsfeldstärke von etwa 30-40 kV/mm.

Keramik ist der Bereich, in dem die Intuition am stärksten versagt. Ein 96%iges Aluminiumoxid-Substrat wie CoorsTek AD-96 liegt bei etwa 8,3 kV/mm, was deutlich unter einfachem FR-4 liegt. Es ist dennoch das Material der Wahl in anspruchsvollen Leistungsmodulen, weil es bei Wärmeleitfähigkeit, Dimensionsstabilität und der Tatsache gewinnt, dass anorganische Keramiken überhaupt keine Kohlenstoffkriechspuren bilden.

SubstratTypische elektrische FestigkeitDk (ca.)KriechverhaltenWo es seinen Platz verdient
Standard-FR-4, Tg 130 bis 15030 bis 40 kV/mm4,4 bis 4,6Gruppe IIIa, CTI 175 bis 249 VFast alle netzverbundenen Verbraucher- und Industrieplatinen
High-Tg-FR-4, Tg 17030 bis 40 kV/mm4,3 bis 4,5Gruppe IIIa, es sei denn, eine High-CTI-Qualität wird spezifiziertHeiße Gehäuse, dicke Multilayer, lange thermische Lebensdauer
Polyimidfolie, flexibel154 bis 303 kV/mm je nach Stärke3,4 bis 3,5Ausgezeichnet, aber dünn und leicht beschädigtDünne Isolationsbarrieren und Flex-Enden in Leistungsprodukten
Aluminium-IMSDie Dielektrikumsschicht hält fast 3 kV standnicht spezifiziertDas Dielektrikum ist vergraben, daher besteht kein KriechrisikoLED- und Leistungsstufen, bei denen Wärme wichtiger ist als Spannung
96% Aluminiumoxid-Keramiketwa 8,3 kV/mmetwa 9Bildet keine Kriechspuren, da anorganischLeistungsmodule, hohe Temperaturen, aggressive Chemie

Einfluss von Betriebstemperatur, Feuchtigkeit und Schichtdicke

Temperatur greift die Isolierung über das Harz an, nicht über das Glas. Sobald die Platine nahe ihrer Glasübergangstemperatur betrieben wird, erweicht das Epoxid und der Isolationswiderstand sinkt mit ihm. Die kontinuierliche Betriebstemperatur 20 bis 30 °C unter Tg zu halten, ist das praktische Sicherheitsband, weshalb die Auswahl des Tg Ihrer PCB früh in ein Hochspannungsprojekt gehört.

Optimizing High voltage SP 1. (4)

Abbildung 3: Feldstärke, Dk und Kriechverhalten im Vergleich

  • Feuchtigkeit ist das leisere Problem: FR-4 absorbiert nur etwa 0,1-0,2 % seines Gewichts an Wasser. Dieses Wasser sitzt im Harz und entlang der Glasschnittstellen, wo das Feld am stärksten ist, und veröffentlichte Arbeiten beziffern den daraus resultierenden Verlust der Durchschlagfestigkeit auf bis zu 20 %. Eine im trockenen Labor qualifizierte Platine kann sich daher in einem feuchten Pumpengehäuse anders verhalten.
  • Die Schichtdicke spielt eine Rolle, die das Datenblatt verbirgt: Ihre tatsächliche Isolierung zwischen zwei Innenlagen-Netzen ist eine oder zwei Prepreg-Schichten, oft 0,1 mm (4 mil) statt der gesamten Plattendicke. Ein harzarmer Stil wie 7628 füllt sich anders als eine dünne 1080-Schicht, sodass das Pressergebnis mit dem Kupfer darüber und darunter variiert.

Prüfung und Qualifizierung der PCB-Isolationsleistung

Die Isolationsprüfung teilt sich in zwei Aufgaben, die ständig verwechselt werden. Die eine misst eine Materialeigenschaft im Labor, während die andere belegt, dass eine fertige Baugruppe einer definierten Belastung standhält.

Durchführung eines standardisierten Durchschlagfestigkeitstests (Hi-Pot-Test)

Ein Hi-Pot-Test, kurz für High Potential, ist ein Dielektrikums-Spannungsfestigkeitstest und keine Messung. Sie legen eine definierte Spannung für eine definierte Zeit an eine Isolationsbarriere an und beobachten den Leckstrom. Das Ergebnis ist Bestanden oder Nicht bestanden, daher liefert er niemals einen kV/mm-Wert und war auch nie dafür gedacht.

Die tatsächliche Prüfspannung stammt aus der anwendbaren Sicherheitsnorm, aber eine gängige Regel für Netzgeräte ist 2× die Betriebsspannung + 1000 V AC. Qualifizierungstests legen diese Spannung typischerweise 60 Sekunden lang an. Produktionstests verwenden oft einen kürzeren Test, um eine wiederholte Belastung ansonsten guter Isolierung zu vermeiden.

Die grundlegende Testsequenz ist für eine nackte Leiterplatte oder eine fertige Baugruppe dieselbe.

  1. Identifizieren Sie die zu prüfende Barriere und schließen Sie alle Netze auf jeder Seite zusammen, damit der Tester zwei Knoten statt hundert sieht.
  2. Legen Sie die Leckstrom-Auslöseschwelle fest, bevor Sie Spannung anlegen, typischerweise einige Milliampere, nachdem die Y-Kondensatoren entfernt wurden.
  3. Fahren Sie die Spannung hoch, anstatt sie einzuschalten, da ein harter Sprung einen kapazitiven Stoß liefert, der eine gesunde Platine auslöst.
  4. Halten Sie die Zielspannung für die angegebene Verweildauer und achten Sie auf Leckstrom, der ansteigt statt sich einzupendeln.
  5. Fahren Sie wieder herunter und bestätigen Sie, dass die Barriere entladen ist, denn eine 1,6 mm (63 mil) dicke Platine ist immer noch ein Kondensator.

Erkennung von Isolationsdurchbrüchen und Kriechstromrisiken

Die Isolierung versagt entlang von drei separaten Pfaden, jeder mit seiner eigenen Regel. Der Durchschlag geht direkt durch das Dielektrikum, was die Durchschlagfestigkeit beschreibt. Der Überschlag springt durch die Luft und wird vom Luftspalt bestimmt, während der Kriechstrom über die Oberfläche kriecht und von der Kriechstrecke bestimmt wird.

Optimizing High voltage SP 1. (2)

Abbildung 4: Ein Hi-Pot-Tester bei der Durchführung eines Dielektrikums-Spannungsfestigkeitstests an einer netzgespeisten Leiterplatte

Der Comparative Tracking Index (CTI) misst, wie gut ein Isoliermaterial Oberflächenkriechströmen widersteht, unter Verwendung des IEC 60112-Tests. IEC 60664-1 ordnet Materialien dann basierend auf ihrem CTI-Wert in vier Gruppen ein. Diese Materialgruppe wird verwendet, um die erforderliche Kriechstrecke für das Isolationssystem zu bestimmen.

  • Gruppe I, CTI von 600 V und darüber, erlaubt die kürzesten Kriechstrecken für eine gegebene Betriebsspannung.
  • Gruppe II, CTI von 400 V bis 600 V, liegt zwischen den Extremen und deckt viele verbesserte Laminate ab.
  • Gruppe IIIa, CTI von 175 V bis 400 V, ist der Bereich, in dem gewöhnliches FR-4 landet, also Ihr Standard, sofern Sie nichts anderes spezifizieren.
  • Gruppe III b, CTI von 100 V bis 175 V, gilt auch, wenn ein Material überhaupt keinen deklarierten CTI hat.

Flussmittelrückstände und Staub beschleunigen all das, was der Verschmutzungsgrad erfassen soll, daher ist die Wahl des richtigen CTI-Werts ebenso wichtig wie die Wahl einer Dicke.

Engineering-Strategien für Hochspannungs-PCB-Layouts

All dies wird erst nützlich, wenn es in Millimeter in Ihren Designregeln umgesetzt wird. Zwei Normen erledigen diese Aufgabe; sie beantworten unterschiedliche Fragen, und ein sicheres Layout erfüllt beide.

Optimierungsregeln für Luftspalt und Kriechstrecke

Der Luftspalt ist der kürzeste Abstand durch die Luft zwischen zwei Leitern. Die Kriechstrecke ist der kürzeste Abstand entlang der Oberfläche der Isolierung zwischen denselben zwei Leitern. Sie werden durch unterschiedliche Physik bestimmt, daher benötigen sie unterschiedliche Eingaben.

Der Luftspalt wird gegen einen kurzen Transienten dimensioniert, während die Kriechstrecke gegen die Betriebsspannung dimensioniert wird, die jahrelang anliegt. Daher hängt der Luftspalt von der bemessenen Stoßspannung, dem Verschmutzungsgrad und der Höhe ab, während die Kriechstrecke von der RMS-Betriebsspannung, dem Verschmutzungsgrad und der Materialgruppe abhängt. Die Kriechstrecke darf niemals kleiner als der Luftspalt sein, daher bestimmt auf einer kompakten Platine normalerweise die Kriechstreckenregel den Abstand. Die folgende Tabelle enthält die drei Spalten, die Sie tatsächlich verwenden werden, und die Behandlung von PCB-Spannungsluftspalt als Regel pro Schicht macht sie praktikabel.

BetriebsspannungB1 Interne LeiterB2 Extern, unbeschichtetB4 Extern, unter LötstoppmaskeWas das in Ihrem Layout bedeutet
0 bis 15 V0,05 mm (2 mil)0,10 mm (4 mil)0,05 mm (2 mil)Ihr Standard-DRC-Abstand deckt dies bereits ab
31 bis 50 V0,10 mm (4 mil)0,60 mm (24 mil)0,13 mm (5 mil)Erster Punkt, an dem blankes Außenkupfer eine eigene Regel benötigt
101 bis 150 V0,20 mm (8 mil)0,60 mm (24 mil)0,40 mm (16 mil)Gleichgerichtete 120-V-Schiene, bei der die Maske den meisten Platz zurückgewinnt
171 bis 250 V0,20 mm (8 mil)1,25 mm (49 mil)0,40 mm (16 mil)230-V-Netzeingang auf einer Ladegerät- oder Geräteplatine
301 bis 500 V0,25 mm (10 mil)2,50 mm (98 mil)0,80 mm (31 mil)400-V-DC-Zwischenkreis hinter einem PFC-Fronteil
Über 500 V0,0025 mm pro Volt hinzufügen0,005 mm pro Volt hinzufügen0,00305 mm pro Volt hinzufügenEin 800-V-Bus benötigt etwa 4 mm (157 mil) blanken Außenabstand.

Innenlagen-Isolationsprotokolle in Multilayer-Platinen

Innenlagen werden durch den Dielektrikumsabstand statt durch die Kriechstrecke bestimmt. Es gibt keinen Luftpfad und keine Kontamination zwischen den beiden vergrabenen Schichten. Ein typischer Vierlagen-Aufbau lässt etwa 0,1 mm (4 mil) Prepreg zwischen einer Außenlage und der angrenzenden Ebene.

Optimizing High voltage SP 1. (3)

Abbildung 5: Luftspalt, Kriechstrecke und die Wirkung eines gefrästen Isolationsschlitzes

Zum Beispiel erzeugt ein 400-V-Potenzial über diesem Spalt ein Feld von nahezu 4 kV/mm, was für FR-4 komfortabel ist, aber weit enger als die Plattendicke vermuten lässt. Zwei Prepreg-Schichten statt einer sind die Standardverteidigung, weil eine einzelne Schicht über dichtem Kupfer einen harzarmen Bereich entwickeln kann.

Kupfer auf jeder Lage muss dieselbe Barriere respektieren, und dies ist der Fehler, der die Überprüfung am häufigsten übersteht. Eine bis zum Plattenrand gegossene Massefläche überbrückt stillschweigend einen Isolationsspalt, den Sie auf der obersten Lage sorgfältig gezeichnet haben. Daher muss die Sperrzone durch alle Lagen geschnitten werden, einschließlich Ebenen, thermischer Entlastungen und aller Stitching-Vias in der Nähe der Grenze.

JLCPCBs fortschrittliche Materialauswahl- und Qualitätsprüfungsstandards

Ein Hersteller trägt zwei Dinge zur Isolationsleistung bei. Das eine ist das Laminat, das in Ihre Platine gepresst wird, und das andere ist der Nachweis, den er Ihnen über dieses Laminat liefern kann.

Hochwertige Isolierlaminate und rigorose Materialrückverfolgbarkeit

JLCPCB fertigt Standard-FR-4-Aufträge auf Grade-A-Laminaten von Nan Ya, Kingboard und Shengyi. Es veröffentlicht die tatsächlichen Datenblätter, anstatt sie allgemein zu beschreiben, sodass Sie die Zahlen selbst lesen können. Die JLCPCB-Zertifizierungsseite enthält Datenblätter für Nan Ya NP-140F und NP-155F, Kingboard KB-6164 und KB-6165F sowie Shengyi S1141, S1000H und S1000-2M bei Tg 170.

Das ist wichtig, weil diese Datenblätter enthalten, was eine Sicherheitsakte benötigt. KB-6165F ist eine Mid-Tg-Qualität bei 150 °C, mit einem Comparative Tracking Index über 175 V und einem dielektrischen Durchschlag von 65 kV im parallelen Test. Diese Qualität in Ihre Fertigungsnotizen zu schreiben, ist deutlich anders, als FR-4 zu schreiben und zu hoffen.

Umfassende Hochspannungsisolations- und Dielektrikumstests

Jede nackte Platine wird vor dem Versand elektrisch getestet, mit einem Flying Probe für Prototypen und einer Vorrichtung für Serienläufe. Dieser Test prüft jedes Netz gegen die Netzliste und überprüft Kontinuität und Isolation. Es ist kein Hi-Pot-Test, und ihn als solchen zu behandeln, wäre ein Fehler. Der elektrische Test nackter Platinen bestätigt, dass die beiden Netze bei niedriger Spannung getrennt sind. Ein Dielektrikums-Spannungsfestigkeitstest bestätigt, dass die Trennung bei mehreren Kilovolt standhält, was eine andere Frage ist, und JLCPCB bietet dies nicht als Service für Kundenplatinen an.

Optimizing High voltage SP 1. (1)

Abbildung 6: Darstellung, wo die Fertigungsprüfung endet und die Konformitätsprüfung beginnt

Der routinemäßige Hi-Pot-Test an Ihrer fertigen Baugruppe liegt also bei Ihnen oder bei einem Konformitätsprüflabor. Die zuvor beschriebene Designarbeit ist es, die ihn bestehen lässt. Der Rest ist eine Designentscheidung, die Sie heute treffen können. Legen Sie Ihre Luftspaltregeln pro Lage fest, zeichnen Sie die Isolationsbarriere über den gesamten Aufbau, benennen Sie die Laminatqualität in Ihren Notizen, dann laden Sie Ihr Hochspannungsdesign hoch und lesen Sie den DFM-Bericht, bevor Sie sich für eine Fertigung entscheiden.

FAQs zur PCB-Durchschlagfestigkeit

F: Kann ich die kV/mm-Angabe eines Laminats mit meiner Plattendicke multiplizieren, um eine Betriebsspannung zu erhalten?

Nein, weil die Durchschlagfestigkeit mit zunehmender Probendicke sinkt. Der Wert gilt nur für die Geometrie, an der er gemessen wurde. Dimensionieren Sie Ihre Abstände nach IPC-2221C und IEC 60664-1 und bestätigen Sie dann die Barriere mit einem Hi-Pot-Spannungsfestigkeitstest.

F: Bedeutet eine höhere PCB-Dielektrizitätskonstante eine bessere Isolierung?

Nein. Die Dielektrizitätskonstante beschreibt, wie viel Ladung das Material speichert, daher steuert sie die Signalgeschwindigkeit und die Leiterbahnimpedanz statt den Durchschlag. Ein höheres Dk konzentriert das Feld leicht an scharfen Kupferkanten, was bei Hochspannung gegen Sie arbeitet.

F: Zählt die Lötstoppmaske als Isolierung, wenn ich die Kriechstrecke berechne?

Das hängt davon ab, welcher Norm Sie entsprechen müssen. IPC-2221C erlaubt reduzierte Abstände unter einer dauerhaften Polymerbeschichtung, aber IEC 60664-1 misst die Kriechstrecke über die blanke Oberfläche, es sei denn, die Beschichtung qualifiziert sich nach IEC 60664-3. Für sicherheitskritische Barrieren sollten Sie so entwerfen, als wäre die Maske nicht vorhanden.

F: Führt JLCPCB Hi-Pot-Tests an meinen Platinen durch?

Nein. JLCPCB führt einen vollständigen elektrischen Test nackter Platinen durch, der Kontinuität und Isolation gegen Ihre Netzliste bei niedriger Spannung prüft, plus automatisierte optische Inspektion. Ein Dielektrikums-Spannungsfestigkeitstest auf Kilovolt-Niveau ist ein separater Vorgang, der von Ihnen oder einem Konformitätsprüflabor an der fertigen Baugruppe durchgeführt wird.

Fazit

Die Durchschlagfestigkeit verdient ihren Ruf als Sicherheitswert nur, wenn man sie als Materialeigenschaft liest. Das Laminat sagt Ihnen, wie stark das Harz einem Feld widersteht, während die Geometrie entscheidet, welches Feld es tatsächlich sehen wird. Diese beiden treffen sich nur über die Abstandstabellen, weshalb eine 1,6 mm dicke Platine und eine 0,1 mm Prepreg-Schicht ein Datenblatt teilen und sich völlig unterschiedlich verhalten können.

Die daraus folgenden Gewohnheiten sind kostengünstig zu übernehmen. Trennen Sie Luftspalt von Kriechstrecke in Ihren Designregeln und benennen Sie die Laminatqualität, anstatt FR-4 zu schreiben. Behandeln Sie die Lötstoppmaske als Fertigungsschutz statt als Sicherheitsisolierung und halten Sie die Betriebstemperatur deutlich unter Tg. Die veröffentlichten Laminatdatenblätter und DFM-Prüfungen von JLCPCB machen die Materialhälfte unkompliziert, sodass Ihre Aufmerksamkeit den Abständen gelten kann.

j8.1.