ブランク回路基板(ベアPCB)とは何か、そしてその使用方法
1 min
- 1. ゼロPCBとブランクPCBの違い:
- 2. ベアPCBの構造
- 3. JLCPCBでブランクPCBを作成する方法
- 4. ブランクPCBの種類:
- 5. 混合信号ベアPCBの設計ガイドライン:
- 6. ブランクPCBを使用する利点:
- 結論
電子部品が実装されていないプリント基板(PCB)は、ブランクPCB、ベアPCBと呼ばれます。一方、PCBAは、必要なすべての電子部品が実装されたPCBです。回路基板には銅の層が覆われているため、ブランクPCB基板は「銅張り」回路基板と呼ばれることもあります。ブランクPCBは、エポキシガラス繊維、銅箔、およびPCBインクの層で構成されるコンピュータ基板です。銅シートの前には、ブランクプリント基板上に非導電性のプリプレグ層があります。基板にはベースシートもあります。銅で満たされた穴が、複数の銅配線層を接続します。
片面、両面、多層のベアPCBなど、いくつかの異なるタイプがあります。その複雑さと有用性に基づいて、スタックアップを選択することが可能です。これらを作成するために、FR-4(ガラス繊維エポキシ)、ポリイミド(フレキシブル基板用)、または高負荷用途向けのメタルコア材料などのベース材料が使用されます。これらの一部については、この記事の次のセクションで説明します。この記事では、ブランクPCBとは何か、その用途、および製造方法について説明します。また、JLCPCBの製造サービスを使用してブランクPCBを作成する方法も示します。
1. ゼロPCBとブランクPCBの違い:
ゼロPCB(汎用基板またはパーフボードとも呼ばれる)は、穴と銅パッドのグリッドがあらかじめ設けられた基板です。手動での回路試作に使用されます。コンポーネントは穴に挿入され、ワイヤまたははんだブリッジを使用して接続されます。ゼロPCBは、迅速な小規模実験に最適ですが、複雑または高密度の回路には対応していません。
一方、ブランクPCBは、カスタム製造された基板です。あらかじめ穴あけされた穴や銅配線はありません。特定の回路設計に従って、任意の形状、サイズ、または層数で製造されます。ブランクPCBは、プロフェッショナルな試作および量産に使用されます。
2. ベアPCBの構造
典型的なブランク回路基板は、以下の層で構成されています:
⦁ 基板(ベース材料):機械的サポートと絶縁を提供します。
⦁ 銅層:電子部品を相互接続する導電経路です。
⦁ ソルダーマスク:銅配線を保護し、部品実装時のはんだブリッジを防止します。
⦁ シルクスクリーン:部品の配置や参照指定子を示す印刷された文字や記号です。
3. JLCPCBでブランクPCBを作成する方法
JLCPCBは、手頃な価格、迅速な納期、および包括的な設計から製造へのワークフローで知られる、広く利用されているPCB製造サービスです。JLCPCBを通じてブランクPCBを作成するには、以下の手順が必要です:
1. ガーバーファイルを準備する
KiCad、Altium Designer、EagleなどのPCB設計ソフトウェアで回路を設計します。銅、ソルダーマスク、シルクスクリーン、およびドリル情報のレイヤーデータを含むガーバーファイルをエクスポートします。
2. JLCPCBウェブサイトにアクセスする
アカウントにログインし、新しいPCB注文を開始します。ガーバーファイルをプラットフォームにアップロードします。インターフェースは自動的にブランク基板レイアウトのプレビューをレンダリングします。
3. PCB仕様を設定する
以下のような基板プロパティを選択します:
⦁ 寸法と数量
⦁ 層数
⦁ 基板厚
⦁ 銅箔厚
⦁ 表面処理(HASL、ENIGなど)
⦁ ソルダーマスクの色
ブランクPCBを注文するため、部品実装用の部品表(BOM)やピックアンドプレイスファイルを含める必要はありません。
4. 注文する
すべてのパラメータが確認されたら、チェックアウトに進みます。納期と予算に基づいて配送方法を選択します。
5. ブランクPCBを受け取り、使用する
納品後、ブランクPCBはコンポーネントアセンブリの準備が整います。手動または自動ピックアンドプレイスシステムのいずれかで、セットアップに応じて行われます。
4. ブランクPCBの種類:
1. FR-4
最も頻繁に使用されるブランクPCBはFR4 PCBです。FR4は物質ではなく、難燃性レベル4を指します。FR4 PCBは実際には、第4クラスの難燃性定格を持つエポキシガラス繊維PCBです。部分的に硬化していますが、銅層間のプリプレグ層もエポキシガラス繊維です。
FR4ブランクPCBは製造が容易で、同じ層数と回路複雑度を持つ他のPCBよりも低コストです。
2. メタルコアPCB
銅およびアルミニウムコアPCBは、メタルコアPCBの一種です。主にLED照明やその他の電源アプリケーションで使用されるメタルコアPCBは、FR4コアよりもはるかに高い熱伝導率を提供します。
3. リジッドフレックスPCB
曲げることができるPIまたはPETベースの空のPCBは、フレキシブルPCBまたはリジッドフレックスPCBです。特殊なフレキシブルPCBであるリジッドフレックスPCBは、そのフレックス領域にラミネートされたFR4 PCB層を持ちます。
4. 高周波PCB
高速およびRFマイクロ波PCBでもある高周波PCB。高周波信号を送受信するこのPTFEベースのブランクPCBは、レーダーから衝突防止システム、GPS、スマートフォン、ミサイルシステムに至るまで、アンテナ、レーダーなどに使用されています。
5. 混合信号ベアPCBの設計ガイドライン:
セクションを作成する:PCB配線を設計する際は、以下の原則に従う必要があります。アナログ信号をクロック信号から分離し、両方のセクション間に20Hの間隔を維持します。ここでHは、トップ層から次のグランドリターン層までの間隔を指します。
インピーダンス整合:PCB設計を完了する際は、PCBが均一なインピーダンスと低い電磁干渉を持つことを確認する必要があります。これにより、信号反射が低減され、適切な信号整合性が維持されます。
6. ブランクPCBを使用する利点:
まず第一に、設計者は非常に低コストで回路をテストし、新しいアイデアを試すことができます。回路が完成したら、はんだ付けと組み立てのために完成した基板に移されます。第二に、DIYエレクトロニクス愛好家は、既製のPCBが設計要件に合わない場合にゼロから作成できるため、ベアPCBを広く使用しています。以下に主な利点をいくつか示します:
現代のエレクトロニクス製造は、ブランクPCB基板の多様性と適応性に依存しており、これは回路設計の柱であり、革新的な電子製品の強固な基盤を提供します。
ブランクPCBテスト:
形状とサイズ:まれではありますが、ベアPCBはコンポーネントが導入される前にすでに欠陥を持っている可能性があり、実装後に回路基板フレームとしてのPCBが故障すると、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
製造上の問題:より頻繁に発生する問題としては、アンダーエッチング、オーバーエッチング、穴の問題があります。小さな欠陥でも製造不良につながる可能性があります。コンポーネント密度の増加に伴い、多層PCB基板の需要が高まるにつれて、ベアボードテストはさらに重要になります。
ベアPCBが骨格であるならば、基板のコンポーネントは臓器や筋肉です。コンポーネントはかなり高価で、しばしば重要であるため、強固なフレームは高級品の長期的な無駄を防ぐのに役立ちます。
結論
ブランクプリント基板は、すべての電子機器および電気製品の基本です。JLCPCBのようなサービスを利用することで、カスタムブランクPCBの作成はかつてないほど容易になりました。設計ファイルとわずかな設定手順だけで、ユーザーはデジタル回路レイアウトを具体的で製造可能な基板に変換できます。プロのエンジニアであれ、エレクトロニクス愛好家であれ、ブランクPCBを理解し活用することは、ハードウェア開発を成功させるための基礎です。ブランクまたはベアプリント基板について、スタックアップ、層、または設計上の問題など、ご質問がございましたら、JLCPCBサポートチームまでお問い合わせください。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......