This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB信頼性の向上: VIA-in-PAD設計への深入り

初出公開日 Feb 24, 2025, 更新日 May 26, 2026

1 min

プリント基板(PCB)設計は電子製品開発の重要な側面であり、エンジニアは性能、信頼性、小型化を向上させる革新的なソリューションを絶えず模索しています。そのような設計手法の1つとして注目されているのが、VIA-in-PAD(VIP)の実装です。このブログでは、PCB設計におけるVIA-in-PADの意義、利点、課題、ベストプラクティスについて紹介します。

via options

VIA-in-PADとは何ですか?

VIA-in-PADとは、PCB上の表面実装部品(SMD)パッド内に直接ビアを配置することを指します。従来、ビアはパッドから離れたPCB上の別の場所に配置されていました。しかし、電子機器の小型化に伴い、スペースを最大限に活用するため、ビアを部品パッドに統合する設計者が増えています。

via in pad

VIA-in-PAD設計の利点:

A・熱管理の改善:

部品パッドにビアを配置することにより、熱放散のための直接経路が確保され、熱伝導性が向上します。これは、パワー-アンプやマイクロプロセッサなど、大きな熱を発生する部品にとって特に重要です。

B・シグナル-インテグリティの強化:

VIA-in-PAD設計は信号歪みと電磁干渉(EMI)を低減します。部品間の相互接続経路が短いため、シグナルインテグリティと高速性能の向上に貢献します。

C・スペース効率:

VIA-in-PADにより、設計者は貴重なPCB不動産を節約できます。ビアをパッドに統合することで、基板全体のフットプリントを縮小し、よりコンパクトで合理的な電子機器を実現できます。

D・ 低インダクタンス:

ループ・インダクタンスの最小化は高周波アプリケーションに不可欠です。VIA-in-PAD設計は、より直接的で短い信号経路を形成することによりループ・インダクタンスを低減し、高周波回路における性能向上に貢献します。

課題と考察

A・製造の複雑さ:

VIA-in-PADの実装には高度な製造技術が必要である。この工程にはレーザー穿孔やビアインパッド充填が含まれ、製造工程に複雑さとコストが加わる可能性があります。

B・熱的考察:

VIA-in-PADは熱管理を改善しますが、ビア充填の種類とはんだ付け工程への影響を慎重に検討することが極めて重要です。選択された材料は、長期信頼性を確保するために熱応力に耐えるものでなければなりません。

C・シグナル-インテグリティとクロストーク:

VIA-in-PADはシグナルインテグリティを向上させますが、潜在的なクロストークの問題を考慮することが不可欠です。隣接部品への悪影響を軽減するため、慎重な計画と信号配線戦略が必要です。

ベストプラクティス

A・製造業者との協議:

PCB製造業者と密接に協力し、選択した製造工程がVIA-in-PAD要件に合致するようにします。最適な結果を得るため、材料の互換性、ドリルサイズ、メッキオプションについて話し合います。

B・熱シミュレーション:

製造前に熱シミュレーションを実施し、VIA-in-PAD設計の熱管理の有効性を評価します。このステップでは、潜在的な問題を特定し、最終製造段階での調整を可能にします。

thermal simulations

C・シグナル-インテグリティ解析:

シグナル-インテグリティ-シミュレーションを実行し、潜在的な信号歪みやクロストークの問題を予測し、対処します。シミュレーション結果に基づいて設計を微調整し、性能を最適化する。

Signal Integrity Analysis

結論

VIA-in-PADデザインはPCB技術における大きな飛躍を意味し、熱管理の改善、シグナルインテグリティの強化、スペース効率の向上を実現します。電子デバイスが進化を続ける中、革新的な設計技術の採用は不可欠です。課題は存在しますが、製造工程を慎重に考慮し、ベストプラクティスを遵守することで、PCB設計におけるVIA-in-PADの可能性を最大限に引き出し、より信頼性が高く効率的な電子システムに貢献することができます。

学び続ける