This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

電子機器におけるPCBとPCBAの役割を理解する

初出公開日 Aug 27, 2025, 更新日 Dec 29, 2025

1 min

目次
  • PCBの種類
  • エレクトロニクスにおけるPCBとPCBAの重要性

PCBとPCBAは、スマートフォンから産業用機械まで、今日私たちが使用しているほとんどの電子機器の構成要素です。PCBは電子部品を接続する実際のプラットフォームですが、PCBAは基板に部品を追加することでさらに一歩進み、それらを機能させます。PCBとPCBAを正しく組み立て、設計することは現代の電子機器にとって重要であり、この記事ではそれぞれの種類とベストプラクティスについて説明します。

PCBとは?

プリント回路基板(PCB)は、電子部品を所定の位置に保持し、回路線で電気的に接続する平らな基板です。ほとんどすべての電子機器の重要な部分です。ほとんどの基板は、電気を通さないグラスファイバーやプラスチックでできています。基板の表面には銅線がエッチングまたは印刷されている。

PCBの設計は、単純な単層基板から、より複雑なデバイスを扱うことができるより複雑な多層PCBまで様々です。PCBの主な仕事は、アクティブな部品と非アクティブな部品の接続を整理し、それらが協力して電子機器に電力を供給する回路を作ることです。

PCBの種類

PCBには様々なタイプがあり、それぞれのタイプには用途に応じた利点があります:

⦁ 単層PCB:

単層PCBには電気材料が1層しかない。最も基本的なPCBである。電卓やリモコンのような単純な電子機器に使われている。

⦁ 二層PCB:

より複雑な回路を作ることができます。主な用途は、電源や産業用制御機器である。

⦁ 多層PCB:

多層PCB: 絶縁層の間に複数の導電層がある。コンピュータ、携帯電話、医療機器の多くは、高速動作と省スペースが要求されるため、多層PCBを必要としている。

⦁ フレキシブルPCB:

医療用インプラント、ウェアラブル技術など、スペースと適応性が重要なアプリケーションでは、ねじったり曲げたりできるフレキシブルPCBが使用されています。

PCBAとは何ですか?

PCBAは、抵抗器、コンデンサ、集積回路などの電子部品をプリント基板(PCB)に実装したものです。電子製品の場合、これにより裸のPCBが動作するアセンブリに変わります。

部品の種類によって、表面実装技術(SMT)やスルーホール技術(THT)など、組み立て方法にはいくつかのステップがあります。PCBAは、部品が問題なく連動することを可能にするため、電子システムを正しく動作させるために非常に重要です。

PCBとPCBAの違い

PCBとPCBAを混同している人が多いが、違いははっきりしている。電気回路は基本的にプリント基板(PCB)上で構成される。PCBは何もしない真っ白な表面です。対照的に、PCBAはすでに電子部品が搭載されたPCBで、電子システムに組み込むことができます。PCBとPCBAの比較表をご覧ください:

比較 アスペクトPCB PCB
定義 回路トレース付きベアボード 部品付きアセンブリ基板
機能電気的機能なし機能回路基板
製造ステップエッチング、穴あけコンポーネントのはんだ付け、テスト

エレクトロニクスにおけるPCBとPCBAの重要性

PCBとPCBAはどちらもエレクトロニクスの成長にとって非常に重要です。PCBがなければ、電子部品同士が確実に通信することはできません。一方、PCBAがなければ、これらの部品は切り離されたままで使い物になりません。以下は、PCBAが果たす重要な役割と、現在のエレクトロニクスにとって重要である理由です:

⦁ 小型化:

PCBとPCBAは、小さなプラットフォームに多くの部品を搭載することを可能にし、電子機器の小型化に貢献します。これは、医療技術、消費財、自動車などの分野で特に重要である。

⦁ 耐久性:

PCBは長持ちし、熱、湿気、振動などに耐えるように作られています。

⦁ 効率:

PCBAは、理にかなった方法で部品を整理し、配線を複雑にしないことで、コンピュータ回路をより効率的にします。これにより、物事がよりうまく機能するようになり、ガジェットの消費電力が少なくなります。

PCBAアセンブリ技術の種類

PCBAアセンブリは、部品がPCBに適切に実装されていることを確認する精密なプロセスです。これらは最も一般的な組み立て方法です:

⦁ 表面実装技術(SMT):

表面実装技術(SMT):SMTは、現在PCBAで最もよく使われている方法です。SMT(表面実装技術):SMTは、今日のPCBAで最もよく使われる方法です。部品が基板のすぐ上に実装されるため、基板を貫通するリード線が必要ありません。この方法は、形状を小さくでき、素早くものを作るのに適している。

⦁ スルーホール技術(THT):

スルーホール技術(THT):スルーホール技術(THT)では、すでにドリルで穴あけされ、反対側から接着された基板の穴に部品を入れる。機械的ストレスがかかる部品には、強固な結合を形成するTHTが最適な材料です。

⦁ 混合技術:

SMTとTHTの両方が必要な基板もある。小型が必要な部品にはSMTを使用し、コネクターやその他の大型部品には機械的安定性のためにTHTを使用します。

PCBA製造の主なステップ

PCBAの製造には、いくつかの重要なステップがあります:

⦁ はんだペーストの塗布:

ソルダーペーストの塗布:ソルダーペーストを塗布するために、テンプレート を使用し、部品を取り付ける場所に印をつける。

⦁ ピックアンドプレース:

ロボットアームが設計された配置を使用して、PCB上に部品を配置します。

⦁ はんだ付け:

リフローはんだ付けまたはウェーブはんだ付けのいずれかが、はんだ付け時に部品を基板に接続します。

⦁ 検査とテスト:

PCBAが組み立てられたら、溶接ミスがないことを保証するために入念に検査する。これを達成するための2つの一般的なアプローチは、X線検査と自動光学検査(AOI)です。

⦁ 最終組立:

PCBAは検査後、電子機器に組み込まれます。

PCBとPCBAの用途

数多くの企業がPCBとPCBAを使用しており、PCBとPCBAの柔軟性を示している。

⦁ 民生用電子機器:

PCBとPCBAは、家電の携帯電話、コンピュータ、テレビ、ゲームシステムの機能にとって重要である。これらの基板により、設計を小型化しながらも、実用性を高めることができる。

⦁ 自動車産業:

自動車業界:自動車業界では、新車のエンジン制御ユニット、エンターテインメントシステム、先進運転支援システム(ADAS)にPCBAが使用されています。このような用途では、信頼性が高く、長寿命で、厳しい条件にも耐えるタフな基板が求められます。

⦁ 医療機器:

MRI装置、心臓モニター、ペースメーカーなど、医療機器のすべてのコンポーネントはPCBとPCBAに依存しています。正しい評価と治療のためには、その精度と信頼性が非常に重要です。

⦁ 産業機器:

PCBAは、産業オートメーションや制御システムにおける制御、トラッキング、電源管理などの複雑な回路を管理することで、機械が正常に動作するようにします。

PCB設計とアセンブリのベストプラクティス

PCBとPCBAの設計と組み立てには、正確さと細部への細心の注意が必要です。これが最良の方法です:

⦁ 電源ピンへの近接:

コンデンサや抵抗器などの重要な部品は、ノイズや電圧変動を最小限に抑えるため、電源ピンの近くに配置する。

⦁ 熱管理:

特に大電力環境では、部品と部品の間に十分なスペースを確保し、部品が高温にならないようにする。

⦁ コンポーネントのグループ化:

関連する部品をグループ化して、信号の整合性を保ち、その部品を使用する設計を簡素化する。

⦁ 信頼できる材料を選ぶ:

医療機器や車載工具のような重要な用途には、周囲の環境に適合する高級素材を選ぶことが望ましい。


Accelerate Your PCB Projects with JLCPCB

結論

現代のエレクトロニクスの最も重要な部品は、プリント回路基板(PCB)とプリント回路基板アセンブリ(PCBA)によって定義されます。産業用制御システムから携帯電話まで、プリント基板は電子機器が機能するための物理的・電気的ツールを構成している。そのバリエーション、使用方法、それらを組み合わせ構築するための最良のアプローチを理解することは、電気回路が様々な文脈で本来の動作をすることを保証するのに役立ちます。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける