直列回路と並列回路:主な違い、利点、および応用
1 min
- 1. 直列回路を理解する:
- 2. 抵抗の直列接続:
- 3. 並列回路を理解する:
- 4. 抵抗の並列接続:
- 5. 直列回路と並列回路の主な違い:
- 6. 実用的なヒント 回路設計向け:
- 結論:
直列回路と並列回路は、電子工学を理解し、効率的な電気システムを設計するための基本です。これらの構成は、抵抗、コンデンサ、ダイオードなどの部品が回路内でどのように接続されるかを定義し、システム全体の動作に影響を与えます。通常、回路図には、特定の機能を実行するために、直列と並列の要素が互いに組み込まれたものが多く含まれています。1つの電池と1つの負荷抵抗だけで構成される回路は解析が非常に簡単ですが、実際のアプリケーションで見られることはあまりありません。通常、2つ以上の部品が一緒に接続された回路が見られます。これらの2つの基本的な接続方法を組み合わせることで、より複雑な直並列回路を作成できます。
LEDアレイを制御するために新しく組み立てられた回路基板をデバッグしていると想像してください。マルチメーターの電圧表示が計算と一致しません。これは必ずしもマルチメーターの故障を示すものではなく、デバイス内の直列回路と並列回路の動作に関する重要な何かを示している可能性があります。エンジニアとして、電気回路が電子機器に電力を供給し制御するための基本であることを理解しています。
このガイドでは、直列回路と並列回路の両方について詳しく説明します。これらの回路の構成が、部品全体の電圧と電流にどのように影響するかを探ります。これらの原理を理解することは、回路の設計と修理にとって重要です。これにより、ツールや電気の基本法則を疑うことなく問題を解決する自信が得られます。
1. 直列回路を理解する:
直列回路では、部品は単一の経路で端から端へと接続されます。これは、すべての部品に同じ電流が流れることを意味しますが、電圧は個々の抵抗に基づいて部品間で分割されます。直列回路は、部品が一列に端から端へと接続された回路です。電流が流れる経路は1つだけです。電流(I)は時計回りに流れ、電池のプラス端子からマイナス端子へ、そして電池を通って完全なループを形成します。
⦁ 電流の流れ: 電流は回路内のすべての点で同一です
⦁ 電圧分布: 総電圧は部品間で分割されます
⦁ 抵抗: 総抵抗は個々の部品の抵抗の合計です
単一経路の電流の流れの欠点は、直列回路の任意の点で断線すると、回路全体が「開」状態になり動作を停止することです。例えば、旧式のクリスマスツリーライトのストリングで電球が1つでも切れたり取り外されたりすると、故障した電球が交換されるまでストリング全体が使用できなくなります。
2. 抵抗の直列接続:
電圧源と直列に3つの抵抗がある場合、回路図は次のように表すことができます:
直列回路の主な特徴:
⦁ すべての部品に同じ電流が流れます。
⦁ 電源の総電圧は部品全体に分配されます。
⦁ 総抵抗は個々の抵抗の合計です: Rₙ = R₁ + R₂ + R₃ + ...
⦁ 1つの部品が故障すると、回路全体が遮断されます。
3. 並列回路を理解する:
並列回路では、部品は同じ電圧源に接続され、電流が流れる複数の経路が作成されます。各コンポーネントは完全な電源電圧を受け取りますが、電流は分岐間で分割されます。並列回路の決定的な特徴は、すべての部品が同じ電気的に共通の点のセット間に接続されていることです。純粋な並列回路では、いくつの部品が接続されていても、電気的に共通の点のセットは2つ以上になることはありません。電流が流れる経路は複数ありますが、すべての部品にかかる電圧は1つだけです。
⦁ 電流分布: 総電流は分岐間で分割されます
⦁ 電圧の一貫性: すべての部品が同じ電圧を受け取ります
⦁ 抵抗: より多くの部品が並列に追加されるにつれて、総抵抗は減少します
並列接続の利点は、並列に接続された部品が複数の経路に沿って接続され、各コンポーネントにかかる電圧はネットワークの電圧に等しいことです。ネットワークを流れる電流は、各コンポーネントを流れる電流の合計に等しくなります。
4. 抵抗の並列接続:
ここでも3つの抵抗がありますが、今回は電流が電池のプラス端子からマイナス端子に戻るための3つのループがあります。すべての抵抗と電池は、これら2つの点のセット間に接続されています。これは、並列回路内のすべての部品に同じ電圧(V)がかかることを意味します。
並列回路の主な特徴:
⦁ すべての部品が同じ電圧を共有します。
⦁ 総電流は各分岐を流れる電流の合計です: Iₙ = I₁ + I₂ + I₃ + ...
⦁ 総抵抗は次の式で与えられます: 1/Rₙ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + ...
⦁ 1つの分岐が故障しても、他の分岐は機能し続けます。
5. 直列回路と並列回路の主な違い:
直列回路と並列回路の組み合わせ
多くの電子システムは、性能と効率のバランスをとるために、直列回路と並列回路の組み合わせを特徴としています。このようなシステムを解析するには:
⦁ 直列部分と並列部分を特定して分離します。
⦁ 各セクションを段階的に簡略化して総抵抗を計算します。
⦁ 複雑な計算にはオームの法則とキルヒホッフの法則を適用します。
複雑な回路を簡単に解くために使用できるネットワーク定理がいくつかあります。例えば、重ね合わせの定理は、回路内に存在する異なる電源に関して様々な側面から回路を解析するために使用されます。ノートンとテブナンの定理は、すべての受動抵抗と電源を1つの等価な電源と抵抗に結合することで回路を最小化するために使用されます。
6. 実用的なヒント 回路設計向け:
1. 適切な構成を選択する: 均一な電流には直列回路を、一定の電圧には並列回路を使用します。
2. 故障に備える: 並列回路は個々の部品の故障に対してより堅牢です。
3. 定期的にテストする: 実装前にSPICEなどのソフトウェアを使用して回路をシミュレーションおよびテストします。
JLCPCBのようなプラットフォームは、低コストのプロトタイピング、多層PCB製造、さらにはSMTアセンブリサービスを提供し、設計を迅速かつ確実に実現する方法を提供します。エンジニアと愛好家の両方にとって、プロのPCB製造サービスを利用することは、理論的な設計の正確な実装を確実にし、トラブルシューティングを容易にし、性能をより一貫したものにするのに役立ちます。
結論:
直列回路と並列回路は、電子工学の構成要素です。それらの動作と応用を理解することで、エンジニアや愛好家は信頼性が高く効率的なシステムを設計できます。直列回路は均一な電流の流れを保証しますが、その限られた単一経路トポロジーは故障しやすくなります。一方、並列回路は電流が複数の経路を取ることを可能にし、信頼性を高めますが、信頼性の高い回路には適切な電流制御が必要です。
実際の電子工学では、ほとんどの回路は両方の構成の組み合わせであり、効果的な解析と最適化のためにそれらの動作をしっかりと理解する必要があります。オームの法則、キルヒホッフの法則、そしてテブナンやノートンの定理などのネットワーク定理を適用することで、エンジニアは複雑な回路を簡略化し、その性能を向上させることができます。単純な懐中電灯であれ、複雑なPCBであれ、これらの構成を習得することは、電子工学で成功するための基盤を築きます。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......