This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

多層PCB製造におけるプリプレグ(Prepreg)の役割

初出公開日 Feb 09, 2026, 更新日 Feb 09, 2026

1 min

目次
  • 1. PCB製造におけるプリプレグとは?
  • 2. プリプレグの選択はPCBにどのような影響を与えるか?
  • 3. PCB製造で使用されるプリプレグの種類
  • 4. プリプレグの製造工程
  • 5. PCB設計におけるプリプレグの欠陥
  • 6. プリプレグによるPCBインピーダンス制御
  • 7. プリプレグとコアの違い
  • 結論

PCBのスタックアップ構成には、層(Layers)、プレーン(Planes)、コア(Core)、ベース、基材(Substrate)、ラミネート(Laminate)、そしてプリプレグ(Prepreg)が含まれます。

コアには FR-4、アルミニウム、Rogers などの材料が使用されます。一方、プリプレグは、隣接するコア同士、またはコアと銅箔層の間に配置される誘電材料です。多層PCBにおいて、プリプレグはPCBのコアと層を一体化させるための重要な材料です。

プリプレグとコアの違いを理解した上で、用途に対してどの材料を選択すべきでしょうか。また、めっき、エッチング、硬化工程の中で、重要な電気特性はどのように変化するのでしょうか。

多層PCBに最適なプリプレグ材料は、板厚、層構成、インピーダンス条件によって異なります。プリプレグは含有する樹脂量により、高樹脂(HR)、中樹脂(MR)、標準樹脂(SR)の3種類に分類されます。本記事では、多層基板およびPCBスタックアップの概要、プリプレグとは何か、そしてその役割について解説します。

1. PCB製造におけるプリプレグとは?

プリプレグ(Prepreg)とは「Pre-impregnated composite fiber(樹脂含浸済み複合繊維)」の略で、部分硬化状態の樹脂が含浸されたガラス繊維クロスを指します。名称の通り、プリプレグは基本的に絶縁フィルムです。

PCB製造において、プリプレグは誘電体材料として、2枚のコア間、または銅箔とコアの間に挿入され、必要な電気絶縁を提供します。多層PCBでは、銅張積層板同士を接着する層として機能し、電気的絶縁と機械的支持の両方を担います。

プリプレグは、誘電率(Dk)に基づいて制御インピーダンスなどの電気特性を調整する役割も果たします。また、機械的特性を強化し、PCBの信頼性と耐久性を確保します。樹脂は部分硬化状態であるため、ラミネーション時に熱と圧力を加えることで完全硬化し、均一で強固な接合が形成されます。


2. プリプレグの選択はPCBにどのような影響を与えるか?

プリプレグの選定は、PCBの品質、積層接合の完全性、放熱性能に大きく影響します。高周波設計では、比誘電率がインピーダンスや信号損失に影響を与えるため特に重要です。

また、樹脂が積層時に適切に流動することも重要なポイントです。適切なガラス転移温度(Tg)を持つプリプレグを選択することで、動作中の熱による反りやクラックを防ぎ、熱管理性能を向上させることができます。

3. PCB製造で使用されるプリプレグの種類

1. エポキシ系プリプレグ

エポキシプリプレグは、優れた接着性、高い機械強度、低い誘電率を持ち、PCB製造で最も一般的に使用されます。民生電子機器や通信機器など、高い信頼性と性能が求められる用途に最適です。

2. ポリイミド系プリプレグ

ポリイミドプリプレグは、高温環境に対する優れた耐熱性と耐環境性を持ち、航空宇宙、自動車、通信分野などの高温用途に使用されます。

3. ハロゲンフリープリプレグ

環境配慮型設計向けに、ハロゲンフリープリプレグが使用されます。医療機器など、環境安全性と持続可能性が求められる分野で採用されています。

4. プリプレグの製造工程

1. 含浸工程

ガラス繊維布に樹脂を均一に塗布し、接着剤および誘電体として機能するプリプレグを製造します。

  • ガラス繊維布の準備:機械強度を確保するため、設計要件に応じた織密度の布を使用
  • エポキシ樹脂槽:難燃性や柔軟性向上の添加剤を含む場合もあります
  • 部分硬化(Bステージ):ラミネーション時に樹脂が流動できる状態を維持

2. 乾燥および硬化

温度と時間を厳密に制御し、樹脂の硬化度を最適化します。過硬化や未硬化は接合不良の原因となります。

3. 切断および包装

規定サイズに精密切断し、樹脂含有量、ガラス繊維タイプ、厚みを明記して清浄な状態で包装します。

4. 樹脂含有量の管理

樹脂と繊維の比率は、電気特性と機械特性に大きな影響を与えます。

高樹脂量は絶縁性と接着性を向上させ、低樹脂量は高剛性を実現します。

5. PCB設計におけるプリプレグの欠陥

  • デラミネーション:接合不良による層剥離
  • 樹脂不足(Resin Starvation):樹脂量不足による接着不良
  • ボイド(空隙):湿気や不均一な加圧・加熱が原因

適切な保管、ラミネーション条件管理により防止可能です。

6. プリプレグによるPCBインピーダンス制御

  • 目標インピーダンス(例:50Ω、90Ω)を設定
  • 配線幅・間隔とプリプレグ厚みを考慮
  • 安定した誘電率(Dk)の材料を選択
  • インピーダンス計算ツールを活用

7. プリプレグとコアの違い

プリプレグとコアはどちらも多層PCBに不可欠ですが、

コアは構造体、プリプレグは接着・絶縁材という異なる役割を持ちます。

課題と注意点

  • 品質管理:厚み・樹脂量の厳密管理が必要
  • 湿気感受性:適切な保管環境が不可欠

JLCPCBでは、高速・多層PCB設計において重要なプリプレグ材料の選定を重視しています。FR-4、アルミ基板、Rogersなどの高周波材料を含む幅広い材料を提供し、機械特性と電気特性の両立を実現します。

試作から量産まで、JLCPCBの高度な製造技術と低コストサービスにより、高品質なPCB製造をサポートします。

結論

適切なプリプレグの選択は、PCBの性能、品質、耐久性を維持するために不可欠です。プリプレグは接着材かつ誘電体として、機械的安定性と電気特性の両立を可能にします。特にGHz帯の高速信号設計では、誘電材料の選定が極めて重要です。

多層PCB製造におけるプリプレグの役割を正しく理解することで、設計者はPCB性能を最大限に最適化できます。

学び続ける