現代のエレクトロニクスにおける2層PCBボードの役割
1 min
はじめに
2層PCBボードは、民生機器から産業機械まで、変化するエレクトロニクスの世界で幅広い製品の基本的な部分となっています。2層PCBは、両面PCBとも呼ばれ、回路設計者は、ボードの両面を使用することにより、小さな領域に多くの機能をパックすることができます。この設計改善は、コスト効率を維持しながら高性能回路を実現する上で重要な役割を果たします。この記事では、2層PCBボードとは何か、その利点、一般的な用途、設計と製造のベストプラクティスについて説明します。
2層PCBボードとは?
両面PCB、または2層PCBは、2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品や導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要としながらも、多層基板のような高い費用と複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。2層基板は層間を信号が行き来できるため、2層基板上のトレースをリンクさせることができます。
2層PCBボードの構造
2レイヤーPCBは、いくつかのレイヤーを積み重ねたもので、それぞれが特定の用途に使用されます:
サブストレート(基材):
基板(基材):通常グラスファイバー(FR4)で構成される基板の機械的支持と絶縁ツール。
銅層
銅層をエッチングして回路経路を形成し、電流を流して信号を伝達する。
ソルダーマスク
ソルダーマスクは銅トレースを覆い、短絡を避け、環境要因を保護します。
シルクスクリーン
最上層のシルクスクリーンは、部品ラベル、シンボル、その他の識別子を印刷し、組み立てやトラブルシューティングをサポートします。
2層PCBボードを使用する利点
2層PCBは、様々な用途のための一般的な選択肢で大きな利点があります:
設計の柔軟性の向上
PCBの両面を使用することで、より複雑な回路配線が可能になるため、小型設計のパフォーマンスが向上します。
回路密度の向上
2層基板は、単層PCBよりも回路密度が向上するため、より小さなフットプリントでより多くの部品を搭載することができます。
費用対効果
費用対効果:2層PCBは多層PCBよりもリーズナブルな価格です。
製造の容易さ
2層PCBは多層PCBより製造工程が複雑でないため、短納期、低コストが実現できます。
2層PCBボードの用途
2層PCBは、柔軟性があり、バランスよく動作するため、多くの異なる分野で広く使用されています。その多様な用途の一部をご紹介します:
民生用電子機器
2層PCBは一般的に使用されている タブレット、スマートウォッチ、携帯電話などのデバイスでは、性能とコストのバランスを取るために使用されることがあります。
自動車システム
2層PCBは、制御モジュールからエンターテイメントシステムまで、現代の自動車エレクトロニクスにおいて重要な役割を果たしています。
産業用制御機器
2層基板は、センサー、モーターコントローラー、オートメーションシステムなどの産業制御のような困難な状況で信頼性の高い性能を発揮するために重要です。
医療機器
2層PCBは携帯医療機器や診断機器に使用され、小型で強力な性能を発揮します。
2層PCBと多層PCBの比較
2層PCBと多層PCBを選択する際には、トレードオフを理解することが重要です。
コストと複雑さ
2層PCBは、スペースが重要な考慮事項であり、多層基板への需要がある場合、非常に複雑な回路ですが、より手頃な価格と製造が簡単です。
シグナルインテグリティ
多層基板は、電源プレーンとグランドプレーンが異なるため、シグナルインテグリティの管理がしやすく、高周波アプリケーションに適しています。
設計の柔軟性
2層PCBは中程度の設計には十分な柔軟性を提供しますが、より複雑なアプリケーションには多層基板が提供する余分な層が必要になる場合があります。
6PCB 2層PCBレイアウトのヒント
2層PCB基板の性能を最適化するには、適切なレイアウトと設計が不可欠です。これらは考慮すべき重要な要素です:
部品の配置
コンポーネントは論理的に配置し、最初に電源、次に重要な信号経路を基準にします。これにより、信号の干渉が少なくなり、効果的な配線が保証されます。
ビアマネージメント
トップレイヤーとボトムレイヤーは、マネジメント・ビアで接続される。構造的完全性を維持し、信号損失を避けるには、適切なビア配置が重要です。
グランドプレーン設計
一層の連続グランドプレーン設計は、電磁干渉(EMI)の低減とシグナルインテグリティの向上に役立ちます。
トレース幅と間隔
トレースの長さと間隔を一定に保つことで、電流ニーズを満たし、連続するトレース間のクロストークを回避することができます。
72層PCBの製造プロセス
2層PCBの製造は様々なフェーズで構成されています:
設計とレイアウト
まず、設計とレイアウトは、CADツールを使用して、回路図とレイアウトを作成します。PCBはこのデジタル設計をテンプレートとします。
写真製版
フォトエングレービングでパターンを銅層に転写し、エッチングで余分な銅を取り除き、回路ラインを露出させます。
穴あけとビア形成
ビア形成でトップ層とボトム層をつなぐビアを形成するために穴をあける。
ソルダーマスクの塗布
回路を保護し、はんだ付けエリアを定義するためにソルダーマスクを塗布します。
シルクスクリーン印刷
シルクスクリーン印刷は、部品ラベルやその他の識別情報を基板に印刷するために使用されます。
組み立てとテスト
コンポーネントはボードにはんだ付けされ、信頼性と機能性を保証するために広範囲にテストされます。
正しい2層PCBボードの選択
2層PCBを選択するには、複数の側面を考慮する必要があります:
材料の選択
アプリケーションの機械的および熱的ニーズに合わせて、適切な基板材料(通常はFR4)を選択します。
銅の厚さ
オーバーヒートすることなく、予想される電流負荷を管理するのに十分な厚さの銅層を確認してください。
部品密度
部品が所定の面積に収まりながら許容できる電気的性能を維持することを保証するために、部品の数とサイズを考慮してください。
環境条件
温度、湿度、汚染にさらされる可能性などの要素を考慮して、ボードの保護層を選択する。
結論
2層PCBボードは、複雑さ、コスト、性能の完璧なバランスなど、幅広い電気的用途に適切な選択肢を提供する。エレクトロニクス分野でのその重要な性質は、より多くの密度と設計の柔軟性を備えた控えめな回路設計をサポートする能力から来ている。小型で効果的なPCBに対する需要は、技術の発展とともに高まり続けるだろう。2層基板は、最新のデバイスを作る上で常に柱となります。
2層PCBボードの目的、利点、ベストプラクティスを理解することは、設計者やメーカーが信頼性とパフォーマンスを向上させるために製品を最大限に活用するのに役立ちます。両面PCBは、民生用電子機器、自動車システム、産業用制御機器など、常に変化する電子技術革新の分野で重要な役割を担っています。
学び続ける
放熱と信頼性の高いはんだ付けのためのサーマルリリーフパッドの最適化
重要なポイント はんだ欠陥を防止:リリーフスポークが熱を閉じ込めてコールドジョイントを防ぎ、小型部品のトゥームストーン現象を防止します。 パワーパッドはスキップ:サーマルパッドと>3Aのトレースはベタのままにして、最大限の放熱と最小限の電圧降下を確保します。 スポーク形状を合わせる:パッシブ部品には細いスポーク(0.10~0.20)を、標準SMDには広いスポーク(0.20~0.30mm})を使用します。 エッチングマージンを追加:製造時のオーバーエッチングに耐えるよう、スポークをファブの最小値より30%大きく設計します。 おそらくあなたはこれまで一度もサーマルリリーフパッドの設定を変更したことがないでしょう。設計ツールがインストールした日に選んだスポーク幅を、それ以降すべての基板のすべてのグランドピンが黙って使い続けています。サーマルリリーフパッドに銅が多すぎると、はんだごてが接合部を加熱できず、現場で6ヶ月後に故障するコールドジョイントが発生します。逆に銅が少なすぎると、パワーパッドが高温になったり、許容できない電圧降下が発生したりします。このガイドでは、スポークが実際に何をするのか、どの幅とギ......
高密度かつコスト効率の高いハードウェア設計のためのリジッドPCBの選択
重要なポイント 構造的剛性:リジッドPCBの厚さを2倍にすると、剛性は8倍になる。 FR-4の機能:ガラス繊維が強度を提供し、エポキシ樹脂が熱膨張を制御する。 ひび割れ防止:セラミックコンデンサはスコアラインから5 mm離して配置し、撓みによる損傷を防ぐ。 コストと用途:リジッド基板はコストが低く、重量部品を搭載できる。曲げが必要な場合のみフレキシブルを使用する。 工場公差:厚さ10%の変動とトレース幅20%の変化を想定して設計する。 リジッドPCBは、単に部品を取り付ける場所ではありません。製品の構造の一部となり、信号を伝送し、平坦性を保ち、組立に耐え、完成したハードウェアの想定寿命期間中に最終製品が日常的に受ける機械的応力に耐えます。その構造的役割の性能は、材料の積層構成に依存します。 FR-4、ガラス織布、樹脂含有量、銅厚、および構造が、剛性、寸法安定性、製造コストを決定します。これらの選択は、同じ製品スペースに対してリジッド基板とフレキシブルPCBを比較検討する際に最も重要です。 このガイドで学べること: リジッドPCBとは何か、そして実際に何がそれを硬くするのか FR-4ガラス織布と樹脂......
信頼性が重要なアプリケーション向けのベアPCB品質の謎を解く
重要なポイント 早期の欠陥発見:ベアボード段階で欠陥を発見すれば、PCBのみのコストで済み、後の部品の無駄や手直しを避けられます。 ユニバーサル基板のリスク:ゼロPCBには基準面やスルーホールメッキがなく、10~20 MHz以上で信号ノイズが発生し、パッドが剥離します。 重要な材料仕様:信頼性はホールバレルの銅厚(20~25 µm)、Tg、Td、CTI定格が使用環境に適合しているかに依存します。 表面処理と保管期限:HASLとENIGは約12ヶ月、OSPと無電解銀/スズは約6ヶ月で期限切れとなります。 完全な検査:AOIは目に見える形状欠陥を発見し、ネットリスト駆動の電気テストは実際の回路接続を検証します。 ベアPCBは、製造上の欠陥が高額な組立不良になる前に発見できる最後の機会です。この段階で小さな欠陥を修正すれば、基板のコストだけで済むかもしれません。部品がはんだ付けされた後では、同じ欠陥が部品を無駄にし、手直しを要求し、製造を遅延させる可能性があります。したがって、この最終製造チェックポイントは、部品実装が始まる前に注意深く確認する価値があります。銅厚、積層板の特性、表面処理、電気テストが、......
フレキシブルPCBのコスト:完全価格ガイドとコスト削減方法
フレキシブルPCBのコストは、ほとんどのプロジェクトを頓挫させる数字です。きれいなポリイミド設計を仕上げ、ガーバーデータをアップロードすると、同じ回路をFR4で作る場合の数倍の見積もりが返ってきます。どの項目がその数字を押し上げているのかを知ることが、コストを下げる鍵となります。 このガイドで学べること: プロトタイプと量産における実際のフレキシブルPCB価格帯 FPC見積もりを最も大きく左右する要因 層数と数量が1枚あたりの価格をどう変えるか フレキシブルがリジッドより高コストな理由と、いつ元が取れるか フレキシブルPCBコスト計算ツールの読み方 製造コストを削減する実践的な方法 フレキシブルPCBのコストと価格が変動する理由を理解する リジッドPCBの価格設定は、床材を平方メートル単位で買うようなものです。フレキシブルPCBの価格設定は、スーツを仕立てることに近いといえます。生地は高価で、裁断は手間がかかり、支払う金額の多くはフィットさせるための作業をカバーしています。同じ外形でも2つの見積もりが5倍違うこともあります。 フレキシブルPCBのコストを決めるものは何か? フレキシブルPCBのコス......
高熱安定性のためのポリイミドPCB材料の詳細解説
主なポイント 2つの形態:柔軟なフィルム(割れずに曲がる)または剛性のあるガラス積層板(構造的安定性)として利用可能。 優れた耐熱性:Tgが250°C~410°Cに達し、200°Cを超える動作温度に対応。 高いビア信頼性:z軸方向の膨張がわずか1.2%(50°C~260°C)で、メッキ穴のクラックを防止。 必須のベーキング:重量比で最大2.8%の水分を吸収するため、層間剥離を防ぐためにリフロー前のベーキングが必要。 JLCPCBのフレキシブル対応:高信頼性用途に最適。JLCPCBは1~4層のフレキシブルポリイミドFPCに対応。 ポリイミドPCBは、FR-4 がすでに軟化してしまうような温度でも機能し続けることができます。だからこそ、エンジンルーム、衛星、ダウンホール掘削ツールに採用されるのです。トレードオフはコストです。ポリイミド積層板は従来のFR-4よりも数倍高価になることがあるため、アプリケーションがその熱的・機械的優位性を本当に必要とする場合にのみ使用する意味があります。 このガイドでは、以下を学びます: ポリイミドとは何か、なぜ2つの異なる形態で存在するのか Tg、CTE、分解温度がFR-......
電子デバイスと回路の基礎を理解する
現代技術の領域において、電子デバイスと回路は、日常的なガジェットから複雑な機械に至るまで、あらゆるものに電力を供給する上で極めて重要な役割を果たしています。これらのコンポーネントの基礎を理解することで、さまざまな電子システムがどのように動作し、相互作用するかについて貴重な洞察を得ることができます。このブログでは、電子デバイスと回路の基礎、その種類、機能、そして今日の技術 landscape における設計の重要性について探求します。エレクトロニクスとは、電気回路における電子の流れを研究する学問です。エレクトロニクスという言葉は、ギリシャ語の「elektron」(琥珀を意味する)と、接尾辞「-ics」(外部から印加された電場のさまざまな条件下で電子がどのように振る舞うかを学ぶことを意味する)に由来しています。 電子デバイスとは何か? 電子デバイスとは、特定の機能を実行するために電子回路を利用する機器です。これらのデバイスは、抵抗やコンデンサ のような単純なコンポーネントから、スマートフォンやコンピュータのような複雑なシステムまで多岐にわたります。これらは、さまざまな材料やコンポーネントを通る電流の流れ......