This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB熱伝導率の基礎:材料選定と計算方法

初出公開日 Feb 06, 2026, 更新日 Feb 06, 2026

1 min

目次
  • 小型電子機器におけるPCB熱伝導率の重要性
  • PCB材料における熱伝導の基礎
  • 主なPCB材料と熱伝導率
  • PCB実効熱伝導率の計算方法
  • 高熱伝導PCBを実現する設計戦略
  • 実用例と設計上の注意点
  • 熱性能・コスト・製造性のトレードオフ
  • よくある質問(FAQ)

小型電子機器におけるPCB熱伝導率の重要性

― 効果的な熱設計が製品の成否を分ける ―

小型電子機器において常に課題となるのが消費電力とそれに伴う発熱問題です。PCBはDRCチェック、SIシミュレーション、さらには機能試験に合格していても、熱設計が不十分な場合、実使用環境で致命的な故障を起こすことがあります。

もはやPCBの熱伝導率は「オプション」ではありません。現代の電子設計における中核要素となっています。部品サイズが縮小するにつれ、熱マージンは急速に失われていきます。高密度かつ複雑な実装を行うPCB設計では、基板材料の適切な熱伝導率を理解することが不可欠です。

本記事では、PCBの実効熱伝導率の算出方法を解説します。これは堅牢な製品設計と、コストのかかる再設計を分ける重要な要素です。材料選定、計算手法、高熱伝導PCBを実現するための実証済み設計戦略を、実務エンジニアの視点で掘り下げていきます。

PCB材料における熱伝導の基礎

熱伝導率の定義と放熱における役割

熱伝導率(k)は W/m·K で表され、材料がどれだけ効率よく熱を周囲へ伝えるかを示します。PCB設計においては、このk値が部品で発生した熱をどれだけ速く拡散できるかを決定します。

実際には次のような違いが生じます:

  • 低熱伝導PCB:熱が部品周辺に蓄積する
  • 高熱伝導PCB:熱が銅プレーン、ビア、ヒートシンクへ拡散される

PCBメーカーは本来、電気絶縁性能を最優先に基材を設計しており、熱伝導は後回しにされがちです。一般的なエポキシ系ラミネートは、熱的には「断熱材」に近い性質を持っています。

電流が低インピーダンスの銅配線を流れるのと同様に、熱も銅を通って流れます。しかし、その途中に存在する誘電体層が熱流を大きく制限します。これがPCB熱設計が難しい理由です。

面内方向と厚み方向の熱伝導の違い

PCBの熱特性で最も誤解されやすいのが、**方向依存性(異方性)**です。PCBの熱伝導はベクトル量と考える必要があります。

面内(In-plane)熱伝導

  • 基板表面方向に熱が拡散
  • 銅プレーンや配線密度に支配される
  • 一般に高い値

厚み方向(Through-plane)熱伝導

  • PCBの厚さ方向に熱が流れる
  • 誘電体材料が支配的
  • 多くの場合、最大のボトルネック

例としてFR-4基板では、

  • 面内熱伝導率:約0.3 W/m·K
  • 厚み方向:約0.25 W/m·K

一方、銅自体は約 400 W/m·K の熱伝導率を持ちますが、スタックアップ全体では大幅に低下します。この大きな差が、銅ベタやプレーンが放熱に有効な理由です。さらに、サーマルビアや銅厚の増加によって放熱性能を改善できます。

部品温度と基板信頼性への影響

熱伝導率は以下に直接影響します:

  • 接合温度(ジャンクション温度)
  • 平均故障間隔(MTTF)
  • はんだ接合の信頼性
  • PCB材料の安定性

一般的に、接合温度が10°C上昇すると半導体寿命は半減すると言われています。熱設計が不十分な場合、次の問題が発生します:

  • 層間剥離
  • はんだ疲労・クラック
  • LEDの光束低下
  • 部品の早期劣化

つまり、熱設計は「実験室で動くか」ではなく「市場で生き残れるか」を決める要素なのです。

主なPCB材料と熱伝導率

標準FR-4および低コストラミネート

FR-4は低コストと優れた製造性により、現在も主流材料です。

  • 熱伝導率:0.25~0.35 W/m·K
  • 電気絶縁性:非常に良好
  • コスト:低
  • 入手性:非常に高い

しかし熱設計の観点では、FR-4は決して優秀とは言えません。低電力のデジタル回路や制御基板には適していますが、高密度・高電力用途では限界があります。

フィラー入り・高Tg樹脂による改良材料

コストと性能のバランスを取るため、セラミックフィラー入りエポキシなどの高熱伝導ラミネートが登場しています。

  • 熱伝導率:0.6~2.5 W/m·K

これらは工程変更を最小限に抑えつつ、耐熱性と放熱性を向上させます。中電力DC-DCコンバータや産業用電子機器に最適です。

いわば「本気で熱対策を始めたFR-4」と言えるでしょう。

金属コア・セラミック基板

熱性能が最優先で、コスト制約が小さい場合は:

金属コアPCB(MCPCB)

  • アルミ/銅ベース
  • 非常に優れた放熱性
  • LED照明・電力モジュール向け

セラミックPCB(Al₂O₃、AlN)

  • 熱伝導率:20~170 W/m·K
  • 高い熱安定性・絶縁性
  • 高コスト・加工難易度高

これらは、従来ラミネートでは対応できない用途で使用されます。

PCB実効熱伝導率の計算方法

多層基板の体積加重平均モデル

実際のPCBは複数材料の積層構造です。実効熱伝導率は次のような体積加重平均で近似されます。

(式略)

  • ki:各層の熱伝導率
  • fi:各層の体積比

初期設計段階での概算やシミュレーションに有効です。

銅プレーン・ビア・スタックアップの影響

少量でも銅は熱特性を支配します。

  • 銅プレーン厚と面積
  • サーマルビアの密度・充填方式

放熱性能:充填ビア > メッキビア > 空ビア

ビア径が大きいほど熱伝導は向上します。

ビアを無視した熱計算は、抵抗を無視した回路解析と同じです。

簡易計算ツール

  • スプレッドシートモデル
  • 1次元熱抵抗ネットワーク
  • ECAD熱解析ツール
  • メーカー設計ガイド

高熱伝導PCBを実現する設計戦略

サーマルビアと銅プレーンの活用

レイアウト段階での最適化が最優先です。

  • 発熱源直下へのビアアレイ
  • 大面積・連続した銅ベタ
  • 厚銅の内部プレーン

良いレイアウトは高価な材料を凌駕することもあります。

材料選定の指針

  • ~1~3W:標準FR-4
  • 1~5W:高熱伝導エポキシ
  • それ以上:MCPCBまたはセラミック

誤った材料選定は、設計後半での再設計につながります。

実用例と設計上の注意点

電源回路・LED照明

  • MOSFET / IGBT
  • 大電流レギュレータ
  • 高輝度LED

LEDでは温度が色・輝度・寿命を左右します。熱設計不足は製品価値を確実に下げます。

高速・RF設計との両立

高速・RF材料はDkが低い反面、熱伝導率は低めです。

そのため、以下のバランスが重要です:

  • 信号品質
  • 放熱性能
  • 機械的安定性

熱設計は配線後ではなく、スタックアップ定義から始めるべきです。

熱性能・コスト・製造性のトレードオフ

最適な熱設計とは、極端な材料を使うことではなく最適化です。

まずはレイアウトで解決し、それでも不足する場合に材料変更を検討します。

JLCPCBのようなメーカーと設計初期から連携することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q:高熱伝導PCBとは?

発熱を効率よく逃がす材料・銅構造・ビアを用いたPCB。

Q:実効熱伝導率の計算方法は?

体積加重モデル+銅・ビアの寄与を考慮。

Q:FR-4は電源回路に使える?

低電力用途のみ。中~高電力では不十分。

Q:金属コアPCBは高価?

FR-4より高価だが、故障やリコールよりは安価。

学び続ける