This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

PCB内部構造の解説:レイヤー、スタックアップ、ビルドアップが現代基板性能を決める仕組み

初出公開日 Feb 06, 2026, 更新日 Feb 06, 2026

1 min

目次
  • PCB構造を構成する基本要素
  • PCBレイヤーと役割の理解
  • 最適なPCBスタックアップ設計
  • PCBビルドアップ方式と製造影響
  • 構造が影響する物理特性
  • よくある質問(FAQ)

プリント基板(PCB)は一見すると平らな緑色の板に見えますが、その内部には高度に設計された多層構造が隠れています。電子機器がますます小型化・高機能化するにつれ、エンジニアは電気的・機械的要件を満たすため、材料やスタックアップを慎重に選定した多層基板を採用するようになっています。

本記事では、基材の選択からレイヤースタックアップ、ビルドアップ方式まで、PCB性能を左右する内部構造を詳しく解説します。基本的なPCB設計の考え方から高密度インターコネクト(HDI)までを網羅し、業界標準として定着してきた代表的なスタックアップ構成の比較も紹介します。

PCB構造を構成する基本要素

基材(サブストレート)と銅箔の基礎

すべてのPCBは基材から始まります。基材は基板の絶縁性を担う「背骨」のような存在です。最も一般的なのは FR-4 で、低コストかつ機械的強度に優れ、誘電率も中程度で汎用性があります。ただし、RF周波数帯では誘電正接(損失)が大きくなるという欠点があります。

そのため、RF・マイクロ波用途では Rogers社のラミネート材 が使用されることが多く、誘電率が安定し、損失は約0.001と非常に低いのが特長です。ただし、コストはFR-4の約5~10倍になります。

基材の上には銅箔がラミネートされます。この積層回数がPCBの層数を決定します。銅の厚み(銅重量)は一般的に 0.5oz~2oz が用いられ、電流容量に応じて選択されます。信号配線には薄い銅、電源配線には厚い銅を使用するのが一般的です。

コア材とプリプレグによる基本ビルドアップ

コア材 とは、両面に銅箔が貼られた硬化済みの基材です。PCBの土台となる剛性の高い層で、1.6mm厚の基板は複数のコアで構成されることもあります。

積層工程では、プリプレグ(未硬化樹脂シート)が熱と圧力で流動し、コア同士や外層銅箔を接着します。プリプレグの最終厚みは圧力や樹脂量により ±10% 程度変動します。

一般的な6層基板では、2枚のコアとその間および外側にプリプレグを配置した構成が用いられます。

コア vs プリプレグの比較

コアは厚み精度が高いため、インピーダンス管理が重要な信号層やプレーン層に適しています。一方、プリプレグは隙間充填に優れますが、単体ではインピーダンス精度は劣ります。

例えるなら、コアは「骨格」、プリプレグは「結合組織」です。

PCBレイヤーと役割の理解

信号層と電源・GNDプレーン

信号層は配線やパッドを担い、電源層・GND層は安定した基準電位と電力供給を提供します。すべての層で信号・電源を混在させることはできません。

多層基板では、内層に連続した銅プレーンを配置します。

  • GNDプレーン:低インピーダンスのリターンパス、EMIシールド
  • 電源プレーン:3.3Vや5Vなどの電圧供給

電源層とGND層を隣接させる「プレーンペアリング」により、分布容量が形成され、ノイズ抑制に効果的です。これによりループインダクタンスやグラウンドバウンスが低減されます。

層数が設計に与える影響

層数が増えると配線容量と性能は向上しますが、コストと製造難易度も増します。

2層基板

低コストだが配線密度に制限あり。

4層基板(例)

  • Signal
  • GND
  • Power
  • Signal

インピーダンス制御とデカップリング性能が向上し、混載信号やRF用途の最小構成として一般的です。コストは約30~40%増。

6層基板(例)

  • Top(Signal)
  • GND
  • Signal
  • Signal
  • Power
  • Bottom(Signal)

ほぼすべての信号層がプレーンに隣接し、信号品質が向上します。

別構成として

  • Top / GND / Signal / Power / GND / Bottom もあり、ノイズ耐性がさらに高まります。

より複雑な回路では8層、10層、12層へと進みます。スタックアップ情報は JLCPCBの材料セクション で確認可能です。

内層と外層の違い

外層は部品実装・コネクタ配置を担い、内層は信号配線やプレーン専用です。

外層配線:マイクロストリップ(空気+誘電体)

内層配線:ストリップライン(誘電体で挟まれる)

内層は遮蔽性が高く、差動高速信号に適しています。

JLCPCBでは、GND・電源プレーンを内層に配置することを推奨しています。

最適なPCBスタックアップ設計

標準スタックアップ例(2~8層)

  • 2層基板:上下とも信号層。片側をGNDポアとして使うことが多い
  • 4層基板:Signal / GND / VCC / Signal
  • 6層基板:Top / GND / Sig / Sig / PWR / Bottom
  • 8層基板例: Top / GND / Sig / PWR / PWR / Sig / GND / Bottom

層数が増えるほど、EMI低減・インピーダンス制御に優れますが、コストも上昇します。

対称性とバランスの重要性

スタックアップは上下対称が原則です。銅厚や層構成を中央面で対称にしないと、熱膨張差により反りや歪みが発生します。

インピーダンス制御とSI(信号品質)

インピーダンス(50Ω/90Ω)はスタックアップと配線幅で決まります。

高速信号は必ずプレーン隣接で配線し、リターンパスを短く保つことが重要です。

JLCPCBのHDI設計ガイドでは、信号層の下にGND、その上に電源を配置する構成を推奨しています。

PCBビルドアップ方式と製造影響

HDI向け逐次ビルドアップ

HDI基板では段階的な積層(シーケンシャルラミネーション)を行い、マイクロビア、ブラインドビア、埋め込みビア を形成します。

フォイルビルド vs キャップビルド

  • フォイルビルド:一般用途、低コスト
  • キャップビルド:外層にコアを使用、RF用途など高安定性が必要な場合

ハイブリッド・リジッドフレックス構造

リジッドフレックスでは、剛性層とポリイミド製フレックス層を組み合わせます。フレックス部では銅厚が薄く、発熱部品はリジッド側に配置します。

構造が影響する物理特性

熱対策と機械強度

内層プレーンは放熱に寄与しますが、層が増えると熱応力も増します。対称構造が重要です。

コスト・サイズ・製造性のトレードオフ

4層→6層、6層→8層で 約30~40%のコスト増 が一般的です。

JLCPCBの 無料DFMチェック は、配線幅、間隔、放熱不足などを自動検出できます。

よくある質問(FAQ)

Q:PCBスタックアップとは?

PCBの銅層と絶縁層の積層構成です。

Q:必要な層数は?

配線密度・信号速度・予算によって決まります。

Q:GND・電源プレーンの役割は?

低インダクタンスのリターンパスとEMI抑制です。

Q:JLCPCBで確認できますか?

はい。スタックアップテンプレート、インピーダンス計算、JLCDFMツールを提供しています。

学び続ける