プリント基板のはんだ付け 基本技術と概要
1 min
はんだ付けとは、他の金属に比べて融点が低いはんだと呼ばれる溶融金属で金属部品を接合することです。はんだ付けはエレクトロニクス産業において非常に重要であり、電気部品を接合する主要な方法です。はんだ付けの材料には、品質や融点によってさまざまな種類があります。最も一般的な組み合わせは、錫または鉛の金属合金に銀または真鍮を混ぜたものです。はんだごてで金属を溶かすことで、接着剤のように2つの部品をつなぐことができる。はんだが冷えて固まると、2つの部品は1つの部品になる。
PCBはんだ付けでは、可溶性金属合金であるはんだを使用して電子部品をPCBに接合します。はんだは加熱されると溶融し、冷えると部品のリードとPCBパッドの間に強力な電気的・機械的結合を形成します。適切なはんだ付けにより、部品が確実に取り付けられ、電気的接続が確実になります。 このブログでは、スルーホールPCBはんだ付けの基本を探求し、クリーンで効果的なはんだ接合を達成するために不可欠な技術、ツール、およびヒントを説明します。SMT部品とはんだ付けに関する詳細ガイドをご覧ください。
はんだ付けテクニックの種類
プリント基板のはんだ付けにはいくつかの方法がありますが、大きく分けて「ハードはんだ付け」と「ソフトはんだ付け」の2つのテクニックがあります。この2つの技術を比較してみましょう。
1. ソフトはんだ付けとは?
ソフトはんだ付けは、小さな部品を大きなプリント基板に取り付けるために使用されます。最も一般的なはんだ付け方法でもあります。単に部品をPCBに溶かすのではなく、フィラーメタルを使用して部品を基板に取り付ける必要があります。この合金は、部品と基板の間の結合剤として機能するため、はんだ付けプロセスでは非常に重要です。
2. 硬いはんだ付けとは?
固体のはんだを使用して、部品の穴全体に広がることによって、2つの異なる金属要素を結合するプロセスです。プロセスとして、硬いはんだ付けは、銀はんだ付けとろう付けとして知られる2つの小さなサブプロセスで構成されています。銀の合金で、多くの場合カドミウム銀が空間を埋める金属として使われる。銀は自由な個性を発揮するが、一般的に銀単体ではスペース・フィリングには理想的な選択ではない。そのため、信頼性の高い銀はんだを作るためには、通常、異なるフラックスが使用されます。
さらに、この記事は3つの部分に分かれており、基本的なはんだ付け技術のすべての主要な側面をカバーしています:
1- スルーホールPCBに必要なはんだ付けツールの基本
2- スルーホール部品のはんだ付け技術
スルーホールPCBのはんだ付けに必要なツール
はんだ付けのテクニックを学ぶ前に、適切なツールを用意することが重要です。ここでは、はんだ付けに必要な道具を紹介しよう:
・はんだごて:はんだ付けの主な道具で、はんだを熱して溶かすために使用する。温度調節が可能で、先端が細いものを選ぶと正確な作業ができます。最適なはんだごての種類と選び方をご覧ください。
・はんだメタル: 金属の合金で、一般的には錫と鉛の混合物、または鉛を含まない代替品。フラックスが内蔵されているため、電子機器ではロジン芯はんだが一般的。
・フラックス: 酸化を除去し、はんだの流れを促進する化学洗浄剤。フラックスが内蔵されているはんだ(ロジンコア)もあるが、作業によっては追加のフラックスが必要な場合もある。
・はんだ付け台: 使用しないときにはんだごてを置くホルダーで、こて先を洗うスポンジが内蔵されていることが多い。
・はんだ吸い取りポンプまたはこて先:余分なはんだを取り除いたり、間違いを修正したりするための道具。
・ピンセット: 小さな部品を扱い、はんだ付けの際に所定の位置に固定する。
・拡大鏡または顕微鏡: 特に小さな部品のはんだ接合部の検査に役立ちます。
・安全装置: はんだの飛沫から目を保護するためのゴーグルや、有害なヒュームを除去するためのヒュームエクストラクターやファンなど。
PCBスルーホール部品のはんだ付け方法
1. はんだごてを錫メッキする
はんだごての準備には、「すずめっき」と呼ばれる工程があります。はんだごての熱をはんだ面に伝えやすくします。はんだごての使用前と使用後にすずをすることで、こて先を保護し、寿命を延ばすことができます。コテ先が熱くなったら、新しい作業を始める前に、濡れたスポンジでコテ先を拭き、きれいにします。きれいになったら、コテ先をはんだに浸し、完全にコーティングされるようにします。こて先にはんだがまんべんなく行き渡ったら、はんだ付けの準備完了です。
2. PCB表面の準備
PCBでも他の表面でも、はんだ付けはきれいな表面から始めるのが一番です。はんだ付けに影響を与える可能性のあるほこりやその他のゴミを取り除くために、工業用クリーニングワイプまたはアセトンクリーナーで表面をきれいにします。
3. 部品を配置する
最初に使う小さな部品を選び、表面の所定の位置に配置します。PCBに部品を配置する際、スルーホールに部品を挿入することがあります。部品がPCB上の所定の位置に固定されない場合は、基板の下でリード線を少し曲げて固定することができます。
4. 接合部を加熱する
接合部を加熱することで、コテの熱がプリント基板に伝わり、はんだ付けの準備ができます。コテ先に少量のはんだを付けた状態で、コテ先を部品のリードと基板に接触させます。こて先をこれらの部品に接続することは、はんだがこれらを確実にくっつけ、適切に加熱するために非常に重要です。
5. 接合部をはんだ付けする
これで、接合部をはんだ付けする準備ができました。はんだは、加熱した接合部に直接塗ります。しっかりと正しく加熱されていれば、熱い接合部ははんだを溶かすのに十分で、はんだが自由に流れ始めます。
6. 接合部の検査とリード線のトリミング
接合部が冷めたら、目視で適切かどうか確認します。はんだ接合部に満足したら、接合部のすぐ上のリード線と余分なワイヤーを切り詰めます。完成したはんだ接合部は、滑らかで光沢のある円錐形になるはずです。残りの部品をはんだ付けし、表面から余分なフラックスを取り除いて完成です。
はんだ付けの簡単なコツ
はんだ付けのベテランでも忘れてしまうことがある、常識的なアドバイスを紹介します:
1. はんだ付けのビットと工具: はんだ付け用のビットやはんだ材料には、さまざまな種類があります。はんだ付けに必要な道具や材料を選びましょう。
2. 良好な接合/ドライ・ジョイント: はんだが冷める前に部品を動かしたり、はんだに触れたりしないでください。はんだの量は、少なすぎず多すぎず、適切な量でなければなりません。
3. 熱問題: 接続部を加熱する際には十分注意してください。加熱しすぎると、電子部品やPCBに損傷を与える可能性があります。部品を損傷する可能性を減らすため、部品のリードに金属製のワニ口クリップを取り付け、接続部から部品への熱の流れを減らしてください。
4. はんだごてのクリーニング: はんだ先端の寿命を延ばし、最適な性能を確保するため、ビットが適切に錫メッキされていることを確認し、酸化を防ぎます。錫メッキされたこて先では、溶けたはんだがスムーズに流れます。
よくあるはんだ付けの間違いとその回避法
コールドジョイント: コールド・ジョイントは、はんだが完全に溶融しない場合に発生し、接続が弱くなります。これを避けるには、はんだを塗る前に接合部が適切に加熱されていることを確認します。
ブリッジング: ブリッジは、余分なはんだが隣接する2つのパッドを接続し、短絡を引き起こす場合に起こります。これを防ぐには、先の細いはんだごてと最小限のはんだを使うか、はんだ吸い取りポンプや芯を使って余分なはんだを取り除く。
はんだ不足: はんだの量が少なすぎると、接合部が弱くなります。パッドと部品のリードを完全に覆うよう、十分なはんだを塗布してください。
はんだ付けの安全上のヒント
1. はんだごての取り扱いには注意してください: はんだごてを使用しないときは、必ずスタンドに入れ、熱いこて先に注意してください。
2. 換気の良い場所で作業する: はんだ付けからは、吸い込むと有害なガスが発生します。ヒュームエクストラクターまたは扇風機を使用して、ヒュームを拡散させる。
3. 保護具を着用する: 安全眼鏡と手袋を着用することで、はんだの飛散や火傷を防ぐことができます。
結論
回路基板のはんだ付けは、やりがいがある反面、マスターしがいのある技術です。基本を理解し、適切なツールを使用し、ベストプラクティスに従うことで、回路の長期的な性能を保証する信頼性と耐久性のあるはんだ接合を作成することができます。新しいプリント基板を組み立てる場合でも、既存のプリント基板を修理する場合でも、これらのスキルはすべてのエレクトロニクス・プロジェクトで役立ちます。はんだ付けを成功させるためには、安全注意事項を守り、換気の良い場所で作業し、作業スペースを清潔に整理整頓することを忘れないでください。当社のワールドクラスのPCBアセンブリサービスを体験するには、今すぐお見積もりください!
学び続ける
AND回路の仕組みとは?トランジスタ・ダイオードで学ぶ論理回路
デジタル回路を学び始めると、AND回路、OR回路、NOT回路といった言葉が出てきます。記号だけで見ると難しそうですが、AND回路は「条件がすべてそろったときだけ動く回路」と考えると分かりやすくなります。 たとえば、「スイッチAもON、スイッチBもONのときだけLEDを光らせたい」という動きはAND回路の考え方です。この記事では、AND回路をスイッチ、ダイオード、トランジスタの視点から整理します。 AND回路は両方そろったときだけ出力する AND回路は「論理積」とも呼ばれます。2つの入力AとBがある場合、Aも1、Bも1のときだけ、出力が1になります。どちらか片方でも0なら、出力は0です。 電子工作の感覚でいうと、2つのスイッチを直列につないだランプ回路に近いです。スイッチAとスイッチBの両方がONのときだけ電流が流れ、ランプやLEDが点灯します。片方だけONでも、もう片方が切れていれば電流の道がつながらないため、出力はOFFになります。 AND回路は条件判定に使われる AND回路の考え方は、条件を組み合わせる場面でよく使われます。たとえば、「安全スイッチがONで、スタートボタンも押されたときだけ動く......
テストパッドとは?プリント基板の測定・デバッグを効率化する配置と設計の基本
プリント基板を設計するとき、部品を接続するためのパッドは必ず配置します。しかし、実際に基板が完成したあとには、「電源電圧は正常か」「信号が届いているか」「通信が動いているか」といった確認作業も必要になります。 そのような測定やデバッグをしやすくするために用意されるのがテストパッドです。試作基板だけでなく量産基板でも利用されており、トラブル解析や品質確認に役立ちます。この記事では、テストパッドの役割やテストポイントとの違い、配置するときの考え方について解説します。 テストパッドとは テストパッドとは、テスターやオシロスコープによる測定や、製造検査のために設けられるパッドです。通常の部品実装用パッドと違い、部品を取り付けるためではなく、測定や検査のために設けられます。 基板上には電源ライン、信号ライン、通信ラインなどさまざまな配線があります。これらを直接測定しようとしても、部品やコネクタが邪魔になってプローブを当てにくい場合があります。そのようなときにテストパッドがあると、測定作業を簡単に行えます。 テストポイントとの違い テストパッドとよく似た言葉にテストポイントがあります。両者はほぼ同じ意味で使わ......
Arduino回路を基板化する前に確認したい設計ポイント
Arduinoで電子工作の動作確認をする場合、まずはブレッドボードで回路を組み、ジャンパーワイヤを使って動作を確認することが多いです。LEDを光らせる、センサーの値を読む、モーターを動かすなど、試作の段階では配線を手軽に変更できるのが大きなメリットです。 しかし、ブレッドボードで動いた回路をそのまま基板化するときは、注意すべき点があります。プリント基板にすると、配線や部品の位置が固定されます。そのため、Arduino基板として自作する前に、電源、配線、部品配置、コネクタ、Arduino本体との接続方法を整理しておくことが大切です。 回路図を整理してミスを防ぐ 基板化の前に、最初に確認したいのが回路図です。ブレッドボードでは、配線が見た目で分かっているつもりでも、実際にはどのピンがどこにつながっているのか曖昧なことがあります。 Arduinoのどのピンを使うのか、5Vなのか3.3Vなのか、GNDは共通になっているのかを確認しましょう。抵抗、コンデンサ、ダイオードなどを入れ忘れていないかも重要です。基板化したあとでは配線を簡単に差し替えられないため、回路図の整理がミス防止になります。 電源の取り方を考......
デカップリングコンデンサとは?ICの近くに置く理由とPCB配置
プリント基板を見ていると、マイコンやICのすぐ近くに小さなコンデンサが配置されていることがあります。回路図では電源とGNDの間につながっているだけなので、どの場所に置いても同じように見えるかもしれません。 しかし、実際のPCBでは配線にもわずかな抵抗やインダクタンスがあり、コンデンサの位置によってノイズ対策の効果が変わります。特にマイコンやデジタルICは、動作の切り替わりに短時間だけ大きな電流を必要とするため、電源を安定させる工夫が重要です。 この記事では、ICの近くに置くデカップリングコンデンサの役割や容量の考え方、PCBレイアウトで注意したいポイントを、電子工作初心者にも分かりやすく整理します。 ICの電源はいつも一定とは限らない マイコンやロジックICは、内部の回路が切り替わる瞬間に電源から電流を取り込みます。平均的な消費電流が小さくても、ごく短い時間に必要となる電流は大きくなることがあります。 電源からICまでの配線が長いと、その瞬間の電流をすぐに供給できず、ICの電源端子付近で電圧が一時的に下がる場合があります。この電圧変動は、マイコンのリセット、通信エラー、センサー値の乱れなど、不安定......
モーター制御基板で考える、電流の流れと保護回路の基本
電子工作でモーターをはじめとしたコイルを扱うと、回路が一気に不安定になることがあります。LEDを光らせるだけの回路と違い、モーターには比較的大きな電流が流れ、動き始めや停止時には電源ラインや制御回路へ影響を与えることがあります。 そのため、モーターの制御をする場合、部品の種類だけでなく、電流がどこから入り、どこを通って戻るのかを考えることが大切です。この記事では、DCモーターを使った電子工作を例に、電源ライン、GND、逆起電力対策、逆接続保護など、モーターを安全に動かすための基本を整理します。 モーターを動かす回路は電流の流れが重要 電子工作でDCモーターを使うとき、電源をつなげば回るため、最初は単純な部品に見えるかもしれません。しかし、マイコンで回転を制御したり、スイッチやMOSFETでオン・オフしたりする場合は、電流の流れをきちんと考える必要があります。 特にモーター制御基板では、マイコンが扱う小さな信号と、モーターに流れる比較的大きな電流が同じ基板上に混在します。信号線だけを見ていると問題がなくても、電源ラインやGNDの取り方が悪いと、マイコンがリセットしたり、センサー値が不安定になったりす......
ピッチ変換基板と変換基板の使い方:小型ICやセンサーモジュールを試作で扱うコツ
小さな部品はそのままでは使いにくいので変換して使いやすくする。 電子工作をしていると、便利そうなICやセンサーを見つけても、「足の間隔が細かすぎて使えない」と感じることがあります。とくに最近の部品は小型化が進んでおり、ブレッドボードやユニバーサル基板にそのまま差し込めないものも多くあります。 そんなときに役立つのが、ピッチ変換基板や変換基板です。小さな部品の端子間隔を、扱いやすい間隔に変換することで、試作や実験がぐっと楽になります。 ピッチ変換基板とはなにか ピッチとは、部品の端子と端子の間隔のことです。ブレッドボードや一般的なピンヘッダでは、2.54mmピッチがよく使われます。つまり部品の端子と端子が2.54mmの間隔のものはそのまま挿して使えます。一方、小型ICやセンサーモジュールでは、0.5mm、0.65mm、1.27mmなど、もっと細かいピッチの部品もあります。 ピッチ変換基板は、この細かい端子間隔を2.54mmなどの扱いやすい間隔に変換するための基板です。小型ICを変換基板にはんだ付けし、ピンヘッダを立てれば、ブレッドボードやジャンパーワイヤで扱いやすくなります。 変換基板は試作の橋渡し......