This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

BGA基板とは?BGA実装の特徴と実装方法をわかりやすく解説

初出公開日 Feb 25, 2026, 更新日 Feb 25, 2026

1 min

高性能な電子機器には、高密度実装を実現するBGA(Ball Grid Array)という実装技術が使われています。スマートフォンやパソコンのCPU、メモリチップなど、高速処理が求められる部品に広く採用されているBGA。

今回は、BGA基板の特徴から実装方法、設計上の注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。

BGA基板とは何か?基本構造と特徴

BGA(Ball Grid Array)とは、ICチップのパッケージ形態の一つで、部品の裏面全体に格子状(グリッド状)に配置されたはんだボールを接続端子として使用する技術です。
BGA基盤を活用することで、高密度な配線と大量のピン数を実現できます。

BGA基板の構造と一般的な用途

BGA基板は、基板のパッドとBGAパッケージのはんだボールを対応させた構造で、リフロー加熱により接続します。従来のQFPでは部品周囲にしか端子を配置できませんでしたが、BGAは底面全体を使えるため数百から数千ピンの高密度実装が可能です。

配線長が短く高速信号伝送に有利で、放熱性にも優れているため、CPU、GPU、メモリチップなどの高性能ICに広く採用されています。

BGA実装とは?従来実装との違い

BGA実装とは、はんだボールを持つBGAパッケージを基板上に配置し、リフロー炉で加熱・冷却して接続する表面実装技術(SMT)の一種です。

従来のQFP(Quad Flat Package)は部品四辺にリード線が出ており目視検査や手作業修正が容易ですが、ピン数が増えると部品が大型化し、配線長も長くなって高速信号の性能が低下します。

BGAは接続部が底面に隠れるため専用検査設備が必要ですが、小型で高密度実装を実現し高速信号伝送に優れていますが、電子機器の高性能化・小型化が進む中、5G通信やAI処理など大量データを高速で扱う用途では、BGAの電気特性と実装密度が不可欠となっているのです。

BGA実装方法の基本的な流れ

BGA実装では、まず基板のパッド(接続部)を正確に設計・製造します。パッドサイズはBGAのはんだボール径に合わせ、通常0.3〜0.6mm程度で、基板表面には適切な表面処理を施します。

実装工程では、基板のパッド位置にソルダーペーストを印刷し、マウンターでBGAパッケージを正確に位置合わせして配置、リフロー炉で加熱してください。

温度と時間を厳密に管理してはんだボールを溶融させ、冷却後に固化して接続が完了します。接続部は目視できないため、X線検査(AXI)が不可欠。X線で内部を透視し、はんだボールの形状、ボイド(気泡)、ブリッジ(隣接ボール間の短絡)などを確認しましょう。

BGA実装における設計・製造上の注意点

BGA実装の品質は基板設計に大きく依存します。

パッドサイズははんだボール径の80〜90%程度が目安で、パッド間隔は十分な絶縁距離を確保します。ソルダーマスク(緑色の絶縁層)の開口部も適切に設計し、隣接パッド間のブリッジを防ぎます。また、パッド下の銅箔パターンや配線設計も、熱バランスと電気特性を考慮する必要があります。

ブリッジ対策としては、適切なパッド設計とソルダーペースト量の管理が、ボイド低減には加熱プロファイルやプリヒート温度の最適化が重要です。また、基板の反りは実装品質に直接影響するため平坦度の確保が必要でしょう。

BGA基板を採用する際のポイント

BGA基板の採用には、製品要件とコストのバランスを総合的に判断する必要があります。

製品用途・信号速度からの判断

BGA採用は製品の要求仕様から判断します。高速信号処理(GHz帯域)、多数のI/Oピン(200ピン以上)、小型化が必要な場合はBGAが適しています。信号速度が低くピン数が少ない(100ピン以下)場合は、QFPなどの従来パッケージの方がコスト面で有利です。

コスト・量産性・歩留まりの考慮

BGAは部品コスト、実装コスト、検査コストが高く、特に少量生産ではX線検査設備への投資がネックです。量産時は高速実装が可能ですが、初期投資とのバランスが重要です。歩留まりは設計と実装条件の最適化で改善できます。

試作から量産までの進め方

試作段階でX線検査により接続状態を確認し、必要に応じて基板設計やリフローパラメータを調整します。JLCPCBのようなサービスでは試作から量産まで一貫してサポートしており、設計データをアップロードするだけで高品質なBGA実装基板を入手できます。

BGA実装は高度な技術ですが、適切な設計と信頼できる製造パートナーにより、高性能な電子製品を実現できます。

FAQ

Q: BGAとQFPはどう使い分けるべきですか? A: ピン数が多い(200ピン以上)、高速信号処理が必要、小型化が重要な場合はBGAを選びます。ピン数が少なく、コスト優先、手作業での修理が想定される場合はQFPが適しています。

Q: 個人でもBGA実装基板を製作できますか? A: 設計は可能ですが、実装には高度な設備が必要です。JLCPCBのような実装サービスを利用すれば、個人でも設計データをアップロードするだけでBGA実装済みの基板を入手できます。

学び続ける