基板実装技術詳細工程及び不良率抑制対策に対する考察
1 min
1.基板実装技術の詳細な工程及び応用技術
基板実装技術は、電子部品をプリント基板(PCB)上に取り付ける技術であり、現代の電子機器において不可欠なプロセスです。この技術は、電子機器の小型化、高性能化、多機能化に大きく寄与しており、さまざまな工程が含まれています。主な工程には、はんだペースト印刷、部品の実装、リフローはんだ付け、検査工程などがあり、それぞれにおいて高度な技術が求められます。
図1 JLCPCBの実装現場状況イメージ
Step1)はんだペースト印刷は、PCB上の部品接合点にあたるパッドに、はんだペーストを印刷する工程です。この工程では、スクリーン印刷技術やステンシル印刷技術が使われます。はんだペーストの量やパッドへの均一な塗布が重要で、これが不均一だと部品の接合不良が発生しやすくなります。
Step2)部品実装工程では、表面実装(Surface Mount Technology:SMT)によって、部品が自動的に配置されます。ピック&プレースマシンと呼ばれる装置が、高速かつ高精度で部品を基板上に配置します。小型のチップ部品から複雑なIC(集積回路)まで、さまざまな部品が用いられ、設計の複雑さに応じて機械の精度や制御技術が重要です。
Step3)リフローはんだ付けは、部品と基板をはんだペーストで接合するために、基板全体を加熱し、はんだペーストを溶融させる工程です。この工程では、基板を加熱ゾーンに通すことで、はんだペーストが融解し、冷却されると同時に部品が接合されます。温度プロファイルが重要であり、過熱や不足した加熱は、部品の損傷や接合不良につながります。
検査工程には、自動光学検査(Automated Optical Inspection: AOI)、X線検査、電気的検査などが含まれます。これらの検査工程では、部品の位置や接合状態、配線の通電状態を確認し、製品の品質を保証します。特に、X線検査では、内部構造の確認が可能であり、BGA(ボール・グリッド・アレイ)などの隠れた接合部も確認できます。
今後の発展方向としては、より高精度かつ高速な実装技術が求められることが予想されます。5G通信やAI、IoT(モノのインターネット)の普及により、電子機器はさらなる高密度化と小型化が進むため、基板実装技術の精度や自動化レベルの向上が不可欠です。また、フレキシブル基板や3Dプリンティング技術の導入により、これまでにない形状や材料を用いた電子機器の実装が可能になることも期待されています。特に、ウエアラブルデバイスや柔軟性を持つ電子製品において、フレキシブル基板の需要は高まっており、これに対応した実装技術の開発が進行中です。
環境問題に対する意識の高まりから、鉛フリーはんだや低環境負荷材料の使用も進められています。これに伴い、従来のはんだ接合に比べて接合強度や耐久性の課題があるため、信頼性の高い接合技術の確立が求められます。加えて、製造過程におけるエネルギー消費の削減や、リサイクル可能な材料の採用が進められることで、持続可能な基板実装技術が求められています。
2.挿入実装と表面実装の違い及び注意点
基板実装技術には、挿入実装(Through-Hole Technology: THT)と表面実装(Surface Mount Technology: SMT)の2つの方法があります。挿入実装は、電子部品のリード(脚)を基板に開けられた穴に通し、裏側でリードをはんだ付けする方法です。対して、表面実装は、部品を基板表面に直接配置し、はんだ付けによって固定する方法です。
図2 JLCPCBにおける実装イメージ
挿入実装は、機械的な強度が高く、大電流を扱う部品や大きな部品に適しています。一方で、基板の両面にわたるはんだ付け作業が必要であり、製造工程が複雑化するというデメリットがあります。これに対して表面実装は、部品を基板表面に直接配置するため、小型化が可能であり、製造コストも抑えられます。しかし、部品のリードが短いため、耐機械的ストレスが低く、接合の強度に注意が必要です。
注意点として、表面実装では、はんだ付けの際に温度管理が重要です。特にリフロー工程では、はんだの融解温度に対する正確な温度プロファイルを設定する必要があります。また、部品が小型化しているため、実装の精度や自動化技術の進展が今後も求められる分野です。
3.不良率に与える要素と抑制技術
基板実装における不良率に影響を与える要素はいくつかあります。主な要素は、はんだペーストの印刷不良、部品の誤配置、リフロー工程での温度制御の不備、そして接合部分のクラックや空洞(ボイド)です。これらの不良要因は、製品の品質や耐久性に大きく影響を与えます。
不良率を抑制するための技術ポイントとしては、まずはんだペーストの印刷精度が重要です。ステンシルの精度や印刷の厚さが均一でないと、はんだ接合部の強度が低下し、不良が発生しやすくなります。次に、リフローはんだ付けの温度管理が重要です。加熱や冷却のプロセスにおいて、適切な温度プロファイルを設定し、部品が正しく接合されるように制御する必要があります。また、AOIやX線検査の活用により、初期段階で不良を検出し、早期対応が可能です。
4.考察とまとめ
基板実装技術は、現代の電子機器の発展において不可欠な役割を果たしています。挿入実装と表面実装の違いに加え、それぞれの利点と注意点を理解し、製品設計に応じた最適な技術を選択することが重要です。また、不良率を抑制するためには、製造プロセス全体での品質管理が不可欠であり、特に自動化技術や検査技術の進展が求められます。今後も、より高度な電子機器に対応するための基板実装技術の発展が期待されると同時に、環境負荷を低減する持続可能な技術の導入が重要な課題となるでしょう。
学び続ける
AND回路の仕組みとは?トランジスタ・ダイオードで学ぶ論理回路
デジタル回路を学び始めると、AND回路、OR回路、NOT回路といった言葉が出てきます。記号だけで見ると難しそうですが、AND回路は「条件がすべてそろったときだけ動く回路」と考えると分かりやすくなります。 たとえば、「スイッチAもON、スイッチBもONのときだけLEDを光らせたい」という動きはAND回路の考え方です。この記事では、AND回路をスイッチ、ダイオード、トランジスタの視点から整理します。 AND回路は両方そろったときだけ出力する AND回路は「論理積」とも呼ばれます。2つの入力AとBがある場合、Aも1、Bも1のときだけ、出力が1になります。どちらか片方でも0なら、出力は0です。 電子工作の感覚でいうと、2つのスイッチを直列につないだランプ回路に近いです。スイッチAとスイッチBの両方がONのときだけ電流が流れ、ランプやLEDが点灯します。片方だけONでも、もう片方が切れていれば電流の道がつながらないため、出力はOFFになります。 AND回路は条件判定に使われる AND回路の考え方は、条件を組み合わせる場面でよく使われます。たとえば、「安全スイッチがONで、スタートボタンも押されたときだけ動く......
Arduino回路を基板化する前に確認したい設計ポイント
Arduinoで電子工作の動作確認をする場合、まずはブレッドボードで回路を組み、ジャンパーワイヤを使って動作を確認することが多いです。LEDを光らせる、センサーの値を読む、モーターを動かすなど、試作の段階では配線を手軽に変更できるのが大きなメリットです。 しかし、ブレッドボードで動いた回路をそのまま基板化するときは、注意すべき点があります。プリント基板にすると、配線や部品の位置が固定されます。そのため、Arduino基板として自作する前に、電源、配線、部品配置、コネクタ、Arduino本体との接続方法を整理しておくことが大切です。 回路図を整理してミスを防ぐ 基板化の前に、最初に確認したいのが回路図です。ブレッドボードでは、配線が見た目で分かっているつもりでも、実際にはどのピンがどこにつながっているのか曖昧なことがあります。 Arduinoのどのピンを使うのか、5Vなのか3.3Vなのか、GNDは共通になっているのかを確認しましょう。抵抗、コンデンサ、ダイオードなどを入れ忘れていないかも重要です。基板化したあとでは配線を簡単に差し替えられないため、回路図の整理がミス防止になります。 電源の取り方を考......
デカップリングコンデンサとは?ICの近くに置く理由とPCB配置
プリント基板を見ていると、マイコンやICのすぐ近くに小さなコンデンサが配置されていることがあります。回路図では電源とGNDの間につながっているだけなので、どの場所に置いても同じように見えるかもしれません。 しかし、実際のPCBでは配線にもわずかな抵抗やインダクタンスがあり、コンデンサの位置によってノイズ対策の効果が変わります。特にマイコンやデジタルICは、動作の切り替わりに短時間だけ大きな電流を必要とするため、電源を安定させる工夫が重要です。 この記事では、ICの近くに置くデカップリングコンデンサの役割や容量の考え方、PCBレイアウトで注意したいポイントを、電子工作初心者にも分かりやすく整理します。 ICの電源はいつも一定とは限らない マイコンやロジックICは、内部の回路が切り替わる瞬間に電源から電流を取り込みます。平均的な消費電流が小さくても、ごく短い時間に必要となる電流は大きくなることがあります。 電源からICまでの配線が長いと、その瞬間の電流をすぐに供給できず、ICの電源端子付近で電圧が一時的に下がる場合があります。この電圧変動は、マイコンのリセット、通信エラー、センサー値の乱れなど、不安定......
モーター制御基板で考える、電流の流れと保護回路の基本
電子工作でモーターをはじめとしたコイルを扱うと、回路が一気に不安定になることがあります。LEDを光らせるだけの回路と違い、モーターには比較的大きな電流が流れ、動き始めや停止時には電源ラインや制御回路へ影響を与えることがあります。 そのため、モーターの制御をする場合、部品の種類だけでなく、電流がどこから入り、どこを通って戻るのかを考えることが大切です。この記事では、DCモーターを使った電子工作を例に、電源ライン、GND、逆起電力対策、逆接続保護など、モーターを安全に動かすための基本を整理します。 モーターを動かす回路は電流の流れが重要 電子工作でDCモーターを使うとき、電源をつなげば回るため、最初は単純な部品に見えるかもしれません。しかし、マイコンで回転を制御したり、スイッチやMOSFETでオン・オフしたりする場合は、電流の流れをきちんと考える必要があります。 特にモーター制御基板では、マイコンが扱う小さな信号と、モーターに流れる比較的大きな電流が同じ基板上に混在します。信号線だけを見ていると問題がなくても、電源ラインやGNDの取り方が悪いと、マイコンがリセットしたり、センサー値が不安定になったりす......
ピッチ変換基板と変換基板の使い方:小型ICやセンサーモジュールを試作で扱うコツ
小さな部品はそのままでは使いにくいので変換して使いやすくする。 電子工作をしていると、便利そうなICやセンサーを見つけても、「足の間隔が細かすぎて使えない」と感じることがあります。とくに最近の部品は小型化が進んでおり、ブレッドボードやユニバーサル基板にそのまま差し込めないものも多くあります。 そんなときに役立つのが、ピッチ変換基板や変換基板です。小さな部品の端子間隔を、扱いやすい間隔に変換することで、試作や実験がぐっと楽になります。 ピッチ変換基板とはなにか ピッチとは、部品の端子と端子の間隔のことです。ブレッドボードや一般的なピンヘッダでは、2.54mmピッチがよく使われます。つまり部品の端子と端子が2.54mmの間隔のものはそのまま挿して使えます。一方、小型ICやセンサーモジュールでは、0.5mm、0.65mm、1.27mmなど、もっと細かいピッチの部品もあります。 ピッチ変換基板は、この細かい端子間隔を2.54mmなどの扱いやすい間隔に変換するための基板です。小型ICを変換基板にはんだ付けし、ピンヘッダを立てれば、ブレッドボードやジャンパーワイヤで扱いやすくなります。 変換基板は試作の橋渡し......
スイッチを基板に取り付けて基板上でスイッチ操作できるパネル:配線をすっきりまとめる電子工作のアイデア
スイッチまわりは意外と配線が増えることがある。 電子工作でボタンやスイッチを使うとき、最初はブレッドボードに差し込むだけで簡単に試せます。しかし、実用的な作品としてケースに入れたり、複数のボタンを並べたりすると、配線が一気に増えてしまいます。 そこで便利なのが、スイッチを別の基板に搭載して作るいわゆるスイッチ基板です。スイッチを使った操作パネルを別に作る考え方です。スイッチを基板上にまとめて配置することで、配線を整理し、見た目も扱いやすさも改善できます。 スイッチ基板とはなにか? スイッチ基板とは、タクトスイッチ、スライドスイッチ、トグルスイッチなどを取り付けるための基板です。複数のスイッチを一か所にまとめ、信号線やGNDを整理しておくことで、マイコン側との接続を分かりやすくできます。 スイッチを一つずつ配線すると、信号線やGNDの線が増え、ケースに組み込むときに配線がごちゃつきやすくなります。そこで、スイッチ 基板側にスイッチをまとめ、共通のGNDやコネクタを用意しておくと、制御基板との接続をすっきり整理できます。 たとえば、操作パネル用のスイッチをまとめて基板化しておけば、マイコン側にはコネク......