This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

リフローはんだ付けの課題と解決策  

初出公開日 Nov 25, 2024, 更新日 Dec 31, 2025

1 min

リフローはんだ付けは、SMT PCBアセンブリで一般的に使用される技術であり、正確な部品配置、はんだ接合部の品質向上、生産効率の向上など、多くの利点があります。しかし、すべての製造プロセスと同様に、リフローはんだ付けには独自の課題があります。

ここでは、リフローはんだ付けでよく発生する課題をいくつか取り上げ、それらを解決するための効果的なソリューションについて説明します。これらの課題を理解し、適切なソリューションを実装することで、信頼性の高い高品質のはんだ接合を備えた高品質のPCBアセンブリを得ることができます。

リフローはんだ付けの一般的な課題

リフローはんだ付けでよく発生する問題の1つは、はんだブリッジの発生です。はんだが多すぎると、隣接するコンポーネントやパッド間に意図しない接続が発生します。これにより、組み立てられたボードの短絡や誤動作を引き起こす可能性があります。この問題を解決するには、適切なステンシル設計とはんだペースト量の最適化により、PCBはんだパッドに堆積するはんだの量を制御することで、ブリッジングの可能性を減らすことができます。

a close-up of a green circuit board with components, highlighted by a red arrow. Intricate connections and soldering points are visible, indicating its function. The board rests on a surface, casting a shadow, with a grid-like framework suggesting a larger system.

もう一つの課題は、リフロープロセス中に表面実装部品の一端がパッドから持ち上げられるときに発生する部品の墓石化です。この問題は、主にPCB基板の熱設計とリフロープロセス中の熱分布に関連しています。

correct and incorrect mounting of Surface-Mount Device (SMD) components on PCBs, with clear annotations. The top section shows proper mounting, while the bottom section depicts tombstoning. Green outlines the PCB areas, red highlights the annotations, and text labels identify the components and mounting types.

さらに、より大きな課題は、はんだペーストの適切な溶融と接合を確実にするために、リフロー中に正しい温度プロファイルを達成し、維持することを含む熱プロファイリングです。不適切な熱プロファイリングは、はんだの十分な溶融をもたらし、弱いまたは不完全な接続を引き起こす可能性があります。

a close-up view of a small electronic component, possibly a white connector or switch, positioned in the center on a red background, resembling a wooden surface.

さらに、リフロー中の過度の熱は、PCBの敏感なコンポーネントに損傷を与える可能性があります。 したがって、最適なはんだ付け結果を得て潜在的な問題を回避するには、リフローオーブンの設定を注意深く監視および調整することが重要です。

これらの状況とその解決策について詳しく見ていきましょう。

コンポーネントのミスアライメントと墓石:

部品のミスアライメントはリフローはんだ付けでよく発生する問題であり、トゥームストーニングにつながる可能性があります。トゥームストーニングは、表面実装部品の片端がリフロー中にパッドから浮き上がり、はんだ接合が適切に形成されない場合に発生します。この問題は、多くの場合、熱の不均衡や部品サイズの違いが原因で発生します。例えば、リフロー温度がボード全体に均等に分布していない場合、特定の領域が他の領域よりも早く加熱され、部品の位置ずれにつながる可能性があります。 また、はんだパッドのサイズと部品自体のサイズに差がある場合にも、位置ずれの問題が発生する可能性があります。

a close-up view of a green circuit board with various components. It highlights white areas, potentially signal pads or holes, and includes three yellow arrows pointing to specific parts of interest.

解決策:

部品のミスアライメントとトゥームストーニングを解決するには、熱プロファイリング、適切なパッド設計、パッドのルーティング、部品配置技術を慎重に検討する必要があります。リフロープロファイルを最適化するには、均一な加熱を確保し、熱応力を最小限に抑えるために、温度上昇、浸漬、冷却速度を調整する必要があります。 また、ビジョンシステムを備えた正確なピックアンドプレースマシンを使用することで、部品の正確な配置を保証し、ミスアライメントの可能性を減らすことができます。

不十分または過剰なはんだペーストの堆積:

一貫性のないはんだペーストの堆積は、不十分な濡れやはんだブリッジなど、さまざまなはんだ接合欠陥につながる可能性があります。たとえば、はんだペーストが不十分な場合、はんだ接合部が弱くなったり、不完全なはんだ接合が発生し、アセンブリの全体的な完全性が損なわれる可能性があります。一方、過剰なはんだペーストは、隣接するパッド間のブリッジングを引き起こし、短絡や電気的故障につながる可能性があります。PCBアセンブリで安定した高品質のはんだ接合を確保するには、適切なはんだペーストの堆積を実現することが重要です。

a print result of a parallel pattern aligned with the print direction. The pattern appears on a surface, possibly a circuit board, with the design running parallel to the direction of printing.

解決策:

適切なはんだペーストの堆積には、慎重なステンシル設計、正確なはんだペースト量の制御、精密な印刷技術が必要です。

適切なはんだペーストの堆積を達成することは、高品質のPCBアセンブリにとって非常に重要です。これには、慎重なステンシル設計、正確なはんだペースト量制御、精密な印刷技術が含まれます。

一貫したはんだペーストの放出を確保するには、適切な開口サイズと厚さの高品質のステンシルを使用することが重要です。開口部のサイズは、適切なはんだペーストの堆積を可能にするために、コンポーネントとパッドのサイズと一致する必要があります。はんだペーストの量を正確に制御するためには、ステンシルの厚さも考慮する必要があります。

最適なステンシルと基板の間隔を維持することが不可欠です。ステンシルとPCB間のギャップは、はんだペーストが均一かつ一貫して塗布されるように注意深く制御する必要があります。 ギャップが大きすぎたり小さすぎたりすると、不均一な堆積が発生し、はんだ接合部の欠陥を引き起こす可能性があります。

自動化されたはんだペースト検査システムを使用すると、はんだペーストの量の正確さを確認するのに役立ちます。これらのシステムは、高度な技術を使用してはんだペーストの堆積を検査し、不一致や欠陥を検出します。適切な量のはんだペーストを確保することで、不十分な濡れやはんだブリッジなどの欠陥のリスクを最小限に抑えることができます。

ステンシル設計とはんだペースト量の制御に加えて、正確な印刷技術も重要です。印刷プロセスは、はんだペーストを正確かつ均一に塗布するために慎重に制御する必要があります。スキージの圧力、速度、角度などの要素は、望ましい結果を得るために最適化する必要があります。 これらの印刷パラメータを微調整することで、一貫した信頼性の高いはんだペーストの堆積を実現することができます。

温度変化と熱サイクル効果:

リフローはんだ付けは、PCBアセンブリを高温にさらすことであり、熱応力と敏感なコンポーネントへの潜在的な損傷につながる可能性があります。たとえば、繊細なマイクロコントローラやICは熱膨張や収縮を起こし、はんだ接合部の故障につながる可能性があります。 さらに、ボード全体の温度変化により、はんだ接合部が不均一に形成され、アセンブリの全体的な安定性が損なわれる可能性があります。高品質のPCBアセンブリを保証するには、これらの課題を解決することが重要です。

温度変化の影響の一例は、はんだボイドの形成です。リフロー中に温度が変化すると、ガス気泡がはんだ接合部内に閉じ込められ、ボイドが発生する可能性があります。このようなボイドは、はんだ接合部を弱体化させ、機械的および熱的ストレスに対して脆弱にする可能性があります。

もう一つの例は、トゥームストーニングの発生です。トゥームストーニングは、表面実装部品の一端がリフロー中に不均一な加熱によりパッドから持ち上げられると発生します。これは、基板全体の温度変化や部品サイズの不一致が原因である可能性があります。トゥームストーニングは、はんだ接合の形成不良を引き起こし、アセンブリの機能を損なう可能性があります。

a scientific analysis of a material exhibiting visible cracking. It consists of three sections: a top view showing a rectangle with a hollow circular area and radiating cracks, labeled accordingly. Below, a cross-section reveals variations in density between two horizontal regions. The black and white color scheme emphasizes the detailed examination of material imperfections.

解決策:

効果的な熱管理戦略を実装することは、温度変化と熱サイクル効果を緩和するために重要です。サーマルビアとヒートシンクの使用を含む適切なボード設計は、ボード全体に熱をより均等に分散させるのに役立ちます。 また、PCBレイアウトに熱緩和パターンを組み込むことで、敏感なコンポーネントへの熱応力の影響を最小限に抑えることができます。適切な熱特性を持つコンポーネントを選択し、リフロープロファイルを最適化することで、温度関連の問題を最小限に抑えることができます。これらの対策は、温度変化と熱サイクル効果に対処し、高品質のPCBアセンブリを確保するために不可欠です。

ヘッドピローと排尿:

ヘッドインフィロウ(HIP)欠陥は、はんだペーストがコンポーネントパッドを部分的に濡らすが、PCBの対応するはんだマスク定義パッドを完全に濡らすことができない場合に発生します。この問題は、多くの場合、はんだ接合部の完全性の低下をもたらします。一方、ボイドとは、はんだ接合部内にガスボイドが存在し、強度と安定性に影響を与えることを指します。

例えば、HIP欠陥の場合、はんだペーストが部品パッドを部分的に濡らし、接続が不完全になる可能性があります。これは、断続的な電気的接触またははんだ接合部の完全な故障につながる可能性があります。一方、ボイドは、リフロープロセス中に気泡が閉じ込められることで発生する可能性があります。このようなボイドは、はんだ接合部を弱体化させ、機械的ストレスや熱サイクル効果に対してより脆弱にする可能性があります。

close-up photos capturing metallic glass formation stages, revealing atom arrangements and bonding. Educational and scientific insights conveyed.

解決策:

HIPとボイドを解決するには、正確なステンシル設計、最適化されたリフロープロファイル、適切なはんだペーストの選択など、いくつかの要素が組み合わされます。 適切な濡れ性と活性化フラックス特性を達成するためにリフロープロファイルを微調整し、ボイド特性の低いはんだペーストを使用することで、これらの欠陥を最小限に抑えることができます。 また、ステップステンシルや面積比の最適化を使用するなど、適切なステンシル開口部の設計を確保することで、はんだペーストのリリースを改善し、HIP欠陥の発生を減らすことができます。

コンポーネントの互換性と反り:

コンポーネントの互換性と反りは、リフローはんだ付け中に問題になる可能性があります。例えば、部品とPCB間の熱膨張係数(CTE)の違いにより、機械的ストレスが発生し、はんだ接合部の故障や信頼性の問題につながる可能性があります。 別の例としては、不均一な加熱による部品の反りがあり、部品の配置やはんだ接合部の形成に影響を与える可能性があります。これは、リフロー温度が基板全体に均等に分散されず、特定の領域が他の領域よりも早く加熱され、部品の反りにつながる場合に発生する可能性があります。

解決策:

PCB材料とのCTE互換性に基づいて適切なコンポーネントを選択することは、反りに関する問題を最小限に抑えるために重要です。PCB材料と同様のCTE値を持つコンポーネントを優先することで、機械的ストレスのリスクを軽減する必要があります。 また、リフロープロファイルを最適化して段階的かつ制御された加熱および冷却速度を実現することで、熱勾配を最小限に抑え、コンポーネントの反りの発生を減らすことができます。リフロー中に適切な支持構造と固定具を使用することで、コンポーネントの動きや反りを防ぐこともできます。

結論:

リフローはんだ付けは、PCB アセンブリに多くの利点をもたらしますが、独自の課題もあります。これらの課題を理解し解決することで、それらを克服し、強固なはんだ接合による高品質のPCBアセンブリを実現することができます。

密接に配置されたコンポーネント間のはんだブリッジングと繊細なコンポーネントの焼損の可能性は、リフローはんだ付けの2つの課題です。リフローはんだ付けは、適切なステンシル設計と検査手順を使用することで成功することができ、これらの問題を軽減するのに役立ちます。一貫した信頼性の高いはんだ付け結果を保証するために、リフロー装置も定期的なメンテナンスと校正を行う必要があります。

JLCPCBのブログで最新情報をご確認ください。

学び続ける