プロトタイピングのためのPCBフライス加工: 速く、正確で、費用対効果の高いソリューション
1 min
PCBフライス加工の方法は、パッド、信号トラック、デザインを複製するために、完全な銅基板から銅部分を除去することです。デザインパターンと構造は、GBR G-CODEレイアウトファイルの下で計画されます。エッチングと同様、これもまたサブトラクティブ・プロセスであるため、基板から銅材を除去して回路を作成します。 PCBフライス加工は、化学的な方法を使用しないため、危険な化学物質を取り扱う必要がなく、一般家庭やオフィス環境での使用に適しており、安全です。
高品質の回路基板は、どちらのプロセスでも製造できる。エッチングプロセスとは異なり、PCBの品質要因は、マスク寸法、エッチング薬品の状態、フォトリソグラフィ工程によって決定される。フライス加工では、ミリング精度、制御システム、切れ味、ミリングビットの回転速度が品質要素となる。この記事では、ハードウェア、ソフトウェアの要件、設計パラメータ、およびPCBフライス加工を行う際に留意すべき要素を決定します。JLCPCBがどのようにPCBを製作したかは、究極の設計ガイドブログをご覧ください。
PCBフライス加工設計のパラメータ
隣接トラック間の間隔とトレース幅はフライス工具の直径によって決まります。工具直径は最低0.1mmで、通常の直径は0.1mmから数mmです。通常、業界標準のプロセスで得られる可能な最高のフィーチャーサイズは、CNCの場合は0.254mmまで、レーザー彫刻法の場合は0.127mmまでです。フライス工具とハードウェアのセットアップにより、設計の最大誤差を決定することができます。以下は、この工程で使用されるさまざまなフライス工具のリストです:
1. エンドミル
フラットエンドミル: 直線切削や広い面積の銅の除去に使用。
ボールエンドミル: 複雑な面の輪郭加工や整形に最適。
2. Vビット・エングレーバー
細かい加工や、複雑な銅のトレースパターンの作成に使用します。小さく精密なカットに適していますが、大きな銅の除去にはあまり効果的ではないかもしれません。
3. ドリル・ビット
PCBレイヤー間の接続を確立するため、スルーホールパッドやビアを開けるのに使用します。
4. 彫刻ビット
彫刻ビットは、ラベルやコンポーネントの外形をマーキングするための浅い溝を作成したり、トレース間の非常に微細な絶縁パスを作成したりします。スペースが限られている基板には不可欠です。
5. スロットカッター
部品用のスロットを作成したり、PCB自体のアウトラインをカットするためのツールで、不規則な形状を必要とする基板に便利です。
6. PCBルーター
すべてのトレースと穴あけが完了した後、個々のPCBを大きなパネルから切り離し、最終的なアウトラインカットに使用します。
フライス加工のためのハードディスクセットアップ
PCBフライス加工システムは、ビアの挿入とスルーホールのメッキを除いて、プロトタイプ基板を作成するために必要なすべてのアクションを実行できる単一のマシンです:
機械システム:
PCBフライス盤のメカニクスは非常に単純で、CNCフライス技術にルーツがある。CNCフライス盤は、3Dシャーシ、モーター、チャックボルト、制御機構で構成されています。主軸にはメインの穴あけビットモーターが取り付けられている。このモーターの回転速度は、フライス盤によって30,000 RPMから100,000 RPMまであります。そして、X-Y-Z位置制御モーター、通常はステッピングモーターが、その精度の高さからこの目的に使用されます。制御機構は、マイクロコントローラーユニット、ユーザーインターフェース、いくつかの速度制御ドライバーを備えています。位置情報と機械制御コマンドは、制御ソフトウェアからシリアルポートまたはパラレルポート接続を介して機械のマイコンに送信されます。以下は、X-Y-Z位置制御の詳細である。
X軸とY軸のコントロール:
X軸とY軸の駆動システムには、ほとんどのPCBフライス盤が精密リードスクリューを駆動するステッピングモーターを使用している。リードスクリューとは、CNCプロッタのベースを取り付ける大きなボルトのことである。銅基板がベースに取り付けられ、X-Yモーターがソフトウェアの設定に従ってベースを動かす。この間、スピンドルモーターの位置は固定される。プリント基板設計の速度は、X-Y-Z制御とスピンドル速度の関数である。
Z軸制御:
最初の最も一般的なものは、バネを押す単純なソレノイドです。ソレノイドに通電すると、フライスヘッドがスプリングストップに押し付けられ、下方向への移動が制限されます。
CNC PCBフライス加工のソフトウェア:
PCB CNCフライス加工に関しては、PCBレイアウト設計、Gコード生成、CNC制御などのタスクを処理するための様々な専門ソフトウェアが利用可能です。ここでは、各段階で使用されるソフトウェアの種類を紹介します:
1) PCBレイアウト設計ソフトウェア: トレース、パッド、レイアウトの詳細を含む実際のPCBデザインを作成します。KiCad、Eagle、EasyEDAなどがあります。
2) CAM(コンピューター支援製造)ソフトウェア: PCBデザイン(通常はガーバーファイル)を、CNCマシンがミリングに使用するGコードに変換します。いくつかのソリューションがあります: FlatCAM、CopperCAM、Autodesk Fusion 360などがあります。
3) Gコード送信機/CNC制御ソフトウェア: GコードをCNCマシンに送信し、実際のフライス加工を制御する。例:GRBLコントローラーとUniversal Gcode Sender (UGS)。
PCBフライス加工の利点
PCBフライス加工は、プロトタイプ製造と特定の特殊なPCB設計に利点をもたらします。最大の利点は、PCB製造に化学薬品を使用しないことです。PCBフライス加工は、プロトタイプ製作と一部の特殊なPCB設計の両方に利点があります。
CNCマシンによるプロトタイピングは、ウェット加工を必要とせず、短納期の基板製造プロセスを提供できる。プロトタイプを作成する場合、基板を外注すると時間がかかります。代替案として、PCBを内製する方法がある。ウェットプロセスを使用する場合、社内生産では化学薬品やその廃棄の問題が発生します。
PCBフライス加工の用途
用途は銅パネルに銅を作るだけでなく、切り抜き、スロットのフライス加工、V字の筋入れ、パネルの分離、ヒートシンクの空洞のカットなど、PCB全体を準備することもできます。一台の機械で、穴あけ、フライス加工、切断の全ての工程を行うことができます。PCBフライス盤は、プロトタイプ設計をより速くテストするための良いソリューションになります。適切なプロトタイピングとテストの後、私たちは製造会社からプロフェッショナルなPCBを手にすることができます。
・ カットアウト
・ミリングスロット
・Vスコアリング
・パネルの分離
・ヒートシンクキャビティのカット
フライス加工VSエッチング:
フライス加工: CNCマシンが物理的に銅を削り出す。うるさい機械が好きな人には最適です。大きなトレースには適していますが、超微細なディテールは扱えないかもしれません。銅粉が出ますが、化学プロセスに比べれば掃除は簡単です。スピードが速く、特に一品モノに適している。昨日中にプロトタイプが必要な場合に最適です。
エッチング:化学薬品で不要な銅を削り取る。化学薬品を扱うのが嫌いでなければ、ちょっとした化学実験。細かい作業や複雑なデザインに適している。危険な化学薬品を使用するため、安全性は低くなる。セットアップに時間がかかるが、忍耐力があれば大量生産もスムーズ。
結論:
設計を検証し、プロトタイプをテストしたら、大量生産のための専門的な生産を検討する時です。JLCPCBは高精度のPCB製造サービスを提供し、少量生産からフル生産まで、お客様の最終設計を実現します。JLCPCBの品質保証と業界グレードの製造により、お客様のデザインは正確に製造され、お客様の仕様と期待される性能の両方を満たすことができます。
設計を検証し、プロトタイプをテストしたら、大量生産のための専門的な生産を検討する時です。JLCPCBは高精度のPCB製造サービスを提供し、少量生産からフル生産まで、お客様の最終設計を実現します。JLCPCBの品質保証と業界グレードの製造により、お客様のデザインは正確に製造され、お客様の仕様と期待される性能の両方を満たすことができます。
学び続ける
PCB ソルダーマスクの技術仕様と DFM 設計戦略
PCB ソルダーマスクの技術仕様と DFM 設計戦略 プリント基板(PCB)の製造プロセスにおいて、銅配線上に塗布されるポリマーコーティング(ソルダーレジスト)は極めて重要な役割を果たします。ソルダーレジストは、組立時にハンダブリッジが発生するのを防ぎ、環境湿度による酸化侵食から保護し、回路の電気絶縁性能を確保するといった複数の重要な機能を担っています。 ソルダーレジストは「ソルダーマスク」とも呼ばれます。部品の実装密度が高まるにつれ、ソルダーレジストの精度と安定性は重要な物理的制約要因へと発展し、最終的にはハードウェア機器の長期信頼性に影響を与えます。 一、物理・化学的特性:LPIインクの技術進化 ソルダーレジスト形成工程では通常、液状感光性(LPI)インクが用いられます。これは熱硬化と光重合特性を併せ持つ複合系で、エポキシ樹脂、光開始剤、顔料などで構成されています。 塗布と露光:LPIインクは基板全面に塗布され(通常スクリーン印刷またはカーテンコートで実現)、その後精密な紫外線(UV)露光処理が行われます。光が照射されなかった部分は現像液で除去され、ソルダーレジストに所望の開口構造が形成されま......
現代電子製造の熱力学の核心:リフローはんだ付けプロセス
現代電子製造の熱力学の核心:リフローはんだ付けプロセス 電子機器が極めて小型化・高周波化する現代において、PCBはんだ付けプロセスの安定性は、最終製品の寿命と信頼性を直接決定します。表面実装技術SMTで最も重要な工程であるリフローはんだ付けは、単なる加熱・冷却ではなく、流体力学・冶金反応・精密熱制御が絡み合う複雑なエンジニアリングです。 一、はんだ付けの基盤:はんだペーストの科学 完璧なはんだ付けは、PCBはんだペーストの正しい塗布から始まります。はんだペーストは単一物質ではなく、チオキソトロピックフラックスに浮遊した球形合金粉末からなる非ニュートン流体です。 1. 合金成分と粒径:現代の無鉛プロセスではSAC305(スズ・銀・銅)合金が主流です。粒径(Type3~Type6)はステンシル開口寸法に依存し、01005や008004部品では印刷欠落を防ぐためType 5/6の微粉はんだペーストが必須です。 2. フラックスの多重役割:SMTリフロー中、フラックスは特定温度で活性化し、はんだ付け表面の酸化膜を除去し、溶融金属の表面張力を低下させ、冷却前の二次酸化を防ぎます。 3. 印刷品質(SPI):......
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド
PCB Gerberファイル技術と製造最適化ガイド PCB設計と製造の間には、極めて精密なデータプロトコルが存在します。設計が完了し工場に手渡される際、すべての回路幾何、パッド座標、はんだマスク定義は、一つのフォーマットに変換されなければなりません:Gerberファイルです。 ベテランのCAMエンジニアに「Gerberファイルとは何か?」と問えば、彼はこう答えるでしょう。「それは単なる座標データの集まりではなく、PCBの生産DNAだ」と。正確なPCB Gerberファイルがなければ、完璧な設計でさえ、実現不可能なデジタル幻影に過ぎません。 一、なぜGerberは産業標準なのか? Gerberファイルは本質的にオープンな2次元ベクター画像フォーマットです。基板上の各要素の正確な位置、形状、サイズを記述します。なぜ生の.PcbDocや.brdファイルを直接送らないのでしょうか? ソフトウェア互換性:異なるCADソフトウェア間のアルゴリズム差異により、レンダリングエラーが発生する可能性があります。 知的財産保護:Gerberファイルは製造に必要な幾何情報のみを含み、回路ロジックや設計ルールは含まれないた......
技術的な指示: V-Cut パネル化標準
一般的な形状のボードの場合、Vカットパネライゼーションを使用することができます。この加工方法は、パネルの断面に一定の深さのV字型溝をカットし、コンポーネントを組み立てた後に分離しやすくすることです。 Vカットの特性により、分離後に糸のような繊維が残り、軽く削り取ることができます。分離中の材料の膨張と亀裂により、Vカットボードの外形寸法はわずかに大きな公差(±0.4mm)を持ちます。 この方法を使用してパネル化に接続されたPCBは、「Vカットパネル化ボード」と呼ばれます(現在、JLCPCBの標準SMTアセンブリはVカットパネル化をサポートしています)。 Vカット加工 Vカット加工に関連する主なポイントは以下の通りです。 ■Vカット角度:25度。 ■Vカットパネルサイズ:長さ、幅ともに70mm以上である必要があります。 ■Vカット接続性:長方形のボードは、4面すべて、または反対側の2面すべてを接続することができます(接続コーナーの最小幅は3mm、ボードの厚さが0.8mm以下の場合、接続コーナーの最小幅は5mmでなければなりません)。 ■Vカット方向:直線のみ可能(一方の端から始まり、反対側の端で終わる......
PCBテスト方法:PCBテストと特性評価のための包括的なガイド
プリント回路基板(PCB)に関しては、安定した永続的な機能と信頼性を確保することが重要です。PCBテストは製造工程において重要な役割を果たし、潜在的な問題を特定し、コストのかかる故障を防ぐことができます。この包括的なガイドでは、PCBのテストと特性評価に使用されるさまざまな方法を紹介し、エンジニア、メーカー、エレクトロニクス愛好家に貴重な洞察を提供します。 PCBテスト方法: PCBテストには、設計と機能のさまざまな側面を調査する体系的なアプローチが含まれます。PCBテストに含まれる重要なステップは次のとおりです。 目視検査 PCBテストの最初のステップは、綿密な目視検査です。 このプロセスには、はんだ付けエラー、コンポーネントの位置ずれ、または物理的な損傷などの目に見える欠陥がないかボードを検査することが含まれます。目視検査は、PCBの性能と安定性に影響を与える可能性のある問題を特定するのに役立ちます。 導通テスト 導通テストは、PCBの電気的接続の完全性を保証します。抵抗を測定したり、電圧降下テストを行うことにより、この方法は、ボードの適切な機能を妨げる可能性のある開 回路や短絡が ないことを......
PCBエッチングを深く掘り下げる
こんにちは!プリント回路基板(PCB)の製造には、PCBエッチングと呼ばれる複雑なプロセスが必要です。この記事では、このプロセスと、この分野をリードしてきた方法やイノベーションについて説明します。 エンジニア、趣味、学生、専門家、愛好家など、あなたのバックグラウンドに関係なく、JLCPCBはPCBエッチングに関する洞察に満ちた情報を提供します。 PCBエッチングを理解する PCBエッチングは、プリント回路基板製造の基本的なステップです。これには、基板の表面から銅を選択的に除去して、電子部品を接続する導電性経路またはトレースを作成することが含まれます。エッチングプロセスは、複雑な回路パターンを作成する際の精度と精度を保証します。 従来のエッチング技術 従来、PCBエッチングは化学的方法を使用して達成されてきました。化学エッチングは、PCB製造で最も広く使用されている方法です。これは通常、酸である化学溶液を適用して、基板から銅または不要な銅を選択的に除去することを含みます。パターンのある領域はレジスト材料で保護され、エッチング液が銅を攻撃するのを防ぎます。最も一般的に使用される技術は、塩化第一鉄エッチ......