回路基板の特性及び製造手法について
1 min
1.回路基板の特徴と応用事例
回路基板(回路基板: Printed Circuit Board)は、電子機器において不可欠な構成要素であり、電子部品間の電気的接続を確保するための基盤として機能します。基板上には、銅箔の配線が印刷され、部品が取り付けられます。これにより、複雑な電子回路が正確に構築され、効率的な電流の流れと信号の伝達が可能になります。回路基板は多層構造を持つことが多く、外部層には表面実装部品が配置され、内部層には電源や信号の配線が施されます。
図1 回路基板製造イメージ
回路基板の主な特徴は、部品配置の効率化、信号伝達の精度向上、電磁干渉の低減です。まず、部品が一箇所に集約されることで、配線が効率的に行われ、デバイスの小型化が進むという利点があります。また、配線パターンの最適化によって、信号の伝達速度や電気性能が向上します。さらに、銅箔のシールド機能により、外部からの電磁波の影響を抑えることができます。
回路基板の具体的な応用例として、スマートフォンやコンピュータといった高性能な電子機器が挙げられます。これらのデバイスでは、多数の機能を小型の筐体に収める必要があり、回路基板の高密度配線技術が必須です。特に、スマートフォン内部では、通信モジュールやCPU、メモリなどの主要コンポーネントが回路基板に実装され、それぞれが高速で信号をやり取りする仕組みが構築されています。また、家電製品や自動車、医療機器など、幅広い分野でも回路基板が使われており、技術革新に伴いその重要性はますます高まっています。自動車分野では、例えばADAS(先進運転支援システム)や車載センサーシステムに回路基板が利用されており、信号の高速伝達と高い耐久性が求められています。
2.回路基板の設計工程と技術点
回路基板の設計は、電子機器のパフォーマンスや信頼性に直結するため、非常に重要な工程です。設計工程は一般に、以下の段階を経て進行します。
図2 回路基板加工イメージ
- Step1)回路設計では、電子部品の機能や電気的特性を基に、回路図を作成します。この段階で重要なのは、電源供給の安定化、信号ラインの最適化、クロストークの低減です。特に高周波回路の場合、信号の遅延や反射が発生しやすくなるため、配線の長さや層構造の選定が慎重に行われます。
- Step2)レイアウト設計では、回路図を基に部品の配置と配線パターンを決定します。この工程では、回路の物理的なレイアウトが重要で、部品間の接続を最適化しながら、デバイスのスペース効率を高めます。また、配線の長さが信号遅延に影響を与えるため、特にクロックラインやデータラインの配線には注意が必要です。さらに、電源やグランドラインをどの層に配置するかが、電気的な安定性に大きく関わります。
- Step3)シミュレーションは、設計の品質を事前に確認するための重要な工程です。電気的特性や信号伝達の正確さ、電磁干渉(EMI)などを解析するシミュレーションツールを使用し、設計段階での問題点を洗い出します。シミュレーションにより、回路基板上の信号伝達や電源供給の適切さを確認し、不具合を事前に解決することができます。
- Step4)ガーバーデータと呼ばれる設計情報を生成し、製造工程に移行します。このデータには、各層の配線パターンやビアの位置、部品の接続情報などが含まれており、製造時に基板の製造機械が正確に動作するための指針となります。回路基板の設計では、技術的な注意点がいくつか存在します。まず、インピーダンスコントロールは高周波信号が通る回路において重要で、信号ラインの幅や配線間隔を適切に設定する必要があります。また、熱管理も重要な課題であり、パワーデバイスが発生する熱を基板内で効率的に放散するための設計が求められます。さらに、電磁干渉を抑えるためのシールド設計やグランド層の適切な配置が、信頼性の高い回路設計を実現します。
3.回路基板の製造技術と工法
回路基板の製造工程は、設計通りの高精度な基板を作り上げるために、多くの手法と技術が駆使されます。主な工程として、基板材料の準備、銅箔のエッチング、ビアホールの形成、部品の実装が挙げられます。
- Step1)基板材料として一般的に使用されるのは、ガラス繊維と樹脂を組み合わせたFR-4と呼ばれる素材です。この素材は、耐熱性や機械的強度に優れ、回路基板の基盤として広く利用されています。基板上に銅箔が張り付けられ、この銅箔が配線の役割を果たします。
- Step2)フォトリソグラフィ技術を用いて、銅箔を回路パターンに従ってエッチングします。この工程では、配線パターンを正確に形成するために、光による露光と化学薬品によるエッチングが行われます。これにより、設計通りの細かい配線が基板上に作り出されます。ビアホールの形成は、ドリル加工やレーザー技術を用いて行われます。特に多層基板では、層間の電気的接続が必要で、これを実現するためにビアホールが重要な役割を果たします。このホールに銅をメッキすることで、層間の導通が確保されます。
- Step3)表面実装技術(SMT)や挿入実装技術(THT)を用いて部品を基板上に取り付け、はんだ付けによって接合します。この実装工程も高度な自動化が進んでおり、ピック&プレース機械やリフロー炉を使用して、正確かつ効率的に部品が取り付けられます。
4.考察とまとめ
回路基板は、電子機器の心臓部ともいえる重要な要素です。基板の設計から製造に至る各工程は、電子機器の性能や信頼性を直接左右します。高密度で複雑な回路設計や、信号の正確な伝達を実現するために、設計技術や製造技術の進化が求められています。特に、高周波対応や熱管理、電磁干渉の抑制など、設計段階での技術的配慮が必要不可欠です。また、今後も電子機器のさらなる小型化や高機能化が進む中で、回路基板技術はその発展の鍵を握る重要な分野であり、技術革新とともに進化していくことが期待されます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......