PCBとは?(PCBの概要についてPCB)
1 min
1.PCBの概要についてPCB(PCBとは?)
(プリント回路基板)は、電子機器の心臓部ともいえる重要な部品です。PCBは、回路の導通を確保しながら部品を物理的に支持する役割を担っており、銅箔や絶縁体層を複数重ねた構造を持ちます。
図1 PCB外観イメージ
通常、PCBは薄い絶縁基板に回路をプリントし、エッチングしてから銅の導体パターンを形成します。これにより、複数の電子部品が効率的に接続され、安定した動作が実現されます。PCBは、単層基板、複層基板、多層基板などさまざまな形態があり、使用される製品の特性や要求に応じて異なるタイプが用いられます。現代の電子機器のほぼすべてにおいてPCBが使われており、その設計や製造技術は、製品の性能と信頼性に大きく寄与しています。また、PCBは小型化・高機能化が進む現代のテクノロジーの進化に伴い、その構造がより複雑化しているため、デザインと製造技術も高度化してきました。
2.PCBの発展歴史および市場状況
PCBは20世紀初頭に発明され、その後、第二次世界大戦中で広く使用され始めました。その後、民間用途にも普及し、1960年代には商業的な製品として一般に流通するようになりました。PCBの技術は、半導体技術の進展に伴い急速に進化し、より高密度で多層の設計が可能となり、電子機器の小型化と高機能化を支えています。
特にアジア市場ではPCBの製造・供給が盛んです。中国、韓国、台湾が主要な製造拠点であり、世界のPCB市場における大半のシェアを占めています。中国は低コストの製造拠点として位置づけられ、台湾は高精度かつ高品質な製品の供給で名を馳せています。近年、5G技術や電気自動車の普及に伴い、高周波対応や高耐熱性を持つPCBの需要が急増しており、これに対応するためアジア各国のメーカーは生産設備や技術力の強化を図っています。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から、環境に配慮した製造工程やリサイクル対応の強化も進められています。
日本のPCB市場は、長い歴史と技術的な蓄積を持つ成熟市場です。日本は半導体や電子機器産業において世界をリードしてきた背景があり、PCBの設計および製造においても高度な技術力を有しています。特に、精密な製造技術と高品質な製品の供給に強みを持ち、自動車、航空宇宙、医療、通信分野など、高付加価値製品において高い信頼性を確保するPCBが求められています。
しかしながら、PCB市場全体ではアジア諸国、特に中国や台湾、韓国がシェアを大きく伸ばしており、日本は市場競争力の面で一部劣勢に立たされています。これには、製造コストの差や労働力の確保が難しいという要因が関わっています。日本の企業は高品質・高信頼性の製品で競争力を維持しつつも、製造の一部を海外に移転するなどして対応しています。また、日本国内の生産能力は依然として高いものの、低コストの製品を必要とする市場セグメントに対しては、アジア製造業との競争が避けられない状況です。
今後の市場展望としては、自動車産業、特に電気自動車(EV)や自動運転車向けのPCBの需要が急速に拡大すると予測されています。これらの車両では、従来のエンジン駆動車に比べて電子制御システムが多く使用されるため、PCBの需要が飛躍的に増加する見込みです。特に、耐熱性や高周波特性を備えた高機能なPCBが求められ、これに対応するための技術開発が重要な課題となっています。日本企業は、この高機能分野での競争力を強化し、差別化を図ることで新たな市場機会をつかむことが期待されています。
また、5G通信やIoT(モノのインターネット)の普及に伴い、高速通信に対応したPCBの需要も拡大しています。これらの分野では、信号伝達速度やデータ処理能力を最大化するための設計が必要であり、日本の技術力は大いに貢献できると考えられています。さらに、PCBの小型化や高密度化が進行し、これに伴って製造プロセスのさらなる高度化が求められるため、製造設備や技術への投資も重要なポイントとなるでしょう。
今後、日本市場では技術革新と品質の向上を軸に、成長が期待される分野に注力することで、PCB業界は新たな飛躍を遂げる可能性があります。技術力を背景に、次世代のニーズに対応した製品を供給し続けることが、市場での地位を強化する鍵となるでしょう。
3.PCBの種類と特性
PCBは用途に応じて複数の種類が存在します。まず、単層PCBは最もシンプルなタイプで、1層の基板にのみ回路が配置されています。コストが低く、主に単純な電子機器や家庭用製品に使用されます。次に、複層PCBは基板の両面に回路があり、片面よりも複雑な回路設計が可能です。これにより、スペースの限られたデバイスに対してもより多くの機能を持たせることができます。
さらに、多層PCBは3層以上の複数の導体層を持ち、非常に複雑な回路設計に対応できます。特にスマートフォンやコンピュータのような高機能デバイスに適しています。最近では、柔軟性を持つフレキシブル基板も普及しており、曲げたり伸ばしたりできるため、ウェアラブルデバイスや医療機器での使用が増えています。最後に、リジッドフレキシブル基板は、硬い部分と柔軟な部分が組み合わされたPCBで、空間を効率的に活用することができ、航空宇宙産業や分野でも活躍しています。
図2 PCB設計イメージ
4.考察と今後のPCBの発展方向
PCBは、技術の進化によりますます重要な役割を果たしており、特にアジア市場での成長が顕著です。今後の発展方向として、5G通信や自動運転車、IoTデバイスなどの需要拡大に対応するため、さらに高機能かつ高耐久なPCBの開発が求められるでしょう。また、PCBの製造においては、環境負荷を減らすための新素材の採用や、リサイクルプロセスの強化も進むと予想されます。加えて、PCBのさらなる微細化と高密度化が進むことで、次世代のデバイスに対応したより小型で効率的な設計が可能となり、産業全体の技術革新を加速させるでしょう。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......