基板仕様設計及び性能評価
1 min
1.JLCPCBにおける基板の構造と誘電率について
基板は、電子部品を電気的に接続し、機械的に支持するための重要な要素です。その基本構造は、導電性の銅層と絶縁性の基材から成り立っています。基材として最も一般的に使用されるのはガラスエポキシ樹脂(FR-4)です。誘電率(相対誘電率)は基材の重要な特性の一つであり、電磁波の伝播速度や信号損失に直接影響を与えます。低誘電率の材料は信号が速く伝播し、損失も少なくなるため、特に高周波回路に適しています。
図1 JLCPCB基板製品イメージ
誘電率(εr)は、材料が電場に対してどのように反応するかを示す指標で、材料の電気的な絶縁特性を表します。誘電率が高い材料は、より多くの電荷を蓄える能力があり、逆に誘電率が低い材料は電荷を蓄える能力が低くなります。高周波信号では、誘電率のわずかな違いでも信号損失が増加します。設計者は、基板材料の誘電率だけでなく、誘電正接(loss tangent, tanδ)も考慮する必要があります。tanδは、信号が基板を伝播する際に失われるエネルギーの割合を示します。損失が小さい材料(低tanδ)を選定することで、特にRF回路や高速信号伝送において、信号品質を向上させることができます。
プリント基板の誘電率は、使用する基板材料に依存します。一般的なPCB材料の誘電率は次のように分類されます。
FR-4:最も一般的な基板材料で、誘電率は約4.5です。これは多くの用途で適していますが、高周波設計には限界があります。
低誘電率材料(例:Rogers系材料):誘電率が2.2~3.5の範囲で、高速デジタル信号やRF回路に適しています。これにより、信号損失が少なく、伝播遅延も小さくなります。誘電率と基板の性能には密接な関係があります。誘電率が低いほど、信号伝送の歪みが少なく、データ伝送速度が向上します。これに対して、高誘電率材料は静電容量が大きくなりやすく、ノイズの影響を受けやすくなるため、高速・高周波回路では不利です。したがって、基板設計においては、使用する材料の誘電率を正確に理解し、用途に応じて最適な素材を選定することが求められます。
PCB設計では、シミュレーションツールを使って、特定の誘電率に基づいた信号伝送特性の確認が可能です。例えば、EMCやSI(信号整合性)シミュレーションツールを使うことで、異なる材料の誘電率が伝送特性に与える影響を事前に評価できます。また、基板の製造公差により、実際の誘電率は設計値からわずかにずれる可能性があります。これを考慮し、設計段階である程度のマージンを持たせることが推奨されます。
2.基板の種類ごとの耐熱性について
基板には、FR-4、ポリイミド、テフロンなど、様々な種類が存在し、それぞれの耐熱性に差異があります。FR-4は標準的な基材であり、150~180℃の耐熱温度を持っています。これは、一般的なエレクトロニクス用途において十分な性能を提供しますが、より高温に耐える必要がある用途には不向きです。
ポリイミド基板は、FR-4に比べて優れた耐熱性を持ち、最大で300℃に達する場合があります。このため、宇宙用途など、高温環境下での使用に適しています。テフロン基板は、優れた耐熱性(250~300℃)とともに、低誘電率や低損失特性を持っているため、マイクロ波や高周波通信システムに適しています。これらの基材を選定する際には、耐熱性だけでなく、他の性能特性とのバランスも考慮する必要があります。
3.基板の強度計算と設計技術について
基板の設計では、電気的特性だけでなく、機械的強度も重要な要素です。基板の強度計算には、材料のヤング率、ポアソン比、層間剥離強度などが考慮されます。これらの物性値を基に、基板の応力や変形を評価し、部品の重量や外力に耐えられる設計を行います。
特に多層基板では、層ごとの熱膨張差による応力が蓄積されやすく、層間剥離や亀裂の原因となることがあります。そのため、熱膨張係数の異なる材料を組み合わせる場合には、強度計算を慎重に行い、製品寿命を考慮した設計が求められます。
4.基板の熱膨張係数と設計への影響
基板の熱膨張係数(CTE)は、温度変化によって基板がどの程度膨張・収縮するかを示す指標です。FR-4基板のCTEは通常、縦方向で10~20 ppm/℃、横方向で40~60 ppm/℃となっています。基板が加熱されると、CTEに基づいて膨張し、特にはんだ接合部やビアホール周辺に大きな応力がかかります。
CTEと基板設計の関係性を考慮することは非常に重要です。異なる材料を積層した多層基板では、各層のCTEが異なるため、層間応力が発生しやすくなります。この応力が蓄積されると、長期的には基板の層間剥離やクラックの原因となります。そのため、CTEが異なる材料を組み合わせる際には、応力分散を考慮した設計や、基板全体のCTEバランスを取ることが必要です。また、高温環境下での使用を想定する場合には、低CTE材料を選択することで、熱応力を最小限に抑えることが可能です。
5.全体の考察とまとめ
基板設計においては、電気的特性、機械的強度、熱特性のすべてを総合的に考慮することが不可欠です。誘電率は信号伝送の品質に直接影響を与え、耐熱性や熱膨張係数は基板の耐久性や信頼性に関わります。特に多層基板や高周波回路の設計では、各層の材料特性を詳細に把握し、最適な組み合わせを選定することが重要です。これにより、基板の長期的な性能維持と高品質な信号伝送が可能となり、製品全体の信頼性向上に寄与します。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......