This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順

初出公開日 Jan 19, 2026, 更新日 Feb 05, 2026

1 min

目次
  • EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由
  • EasyEDAを使った回路図作成の基本
  • EasyEDAでPCBレイアウトを作成する手順
  • プリント基板の作り方|設計からデータ作成まで
  • EasyEDAからPCBを発注する流れ

プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。

本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。

EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由

EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。

EasyEDAの基本概要とできること

回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。

初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など)

完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。

他のPCB設計ソフトとの違い

KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。

EasyEDAを使った回路図作成の基本

EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクトを作成し、左側のツールバーから部品を配置して配線します。部品は「Shift + F」で検索でき、抵抗やLED、ICなど必要な部品を選んで回路図上に配置します。

配線は「W」キーで配線モードに入り、部品のピン間を接続します。配線が正しく接続されると緑色の印が表示されます。電源(VCC)とグラウンド(GND)は部品ライブラリから専用の記号を配置します。

初心者がつまずきやすいポイントは、配線の接続確認と部品番号の管理です。上部メニューの「ツール」→「部品番号の更新」で自動的に番号を振り直せます。

回路図エディタの基本操作

「New Project」から新規作成し、ツールバーから部品を配置してワイヤーツールで接続します。

部品ライブラリの使い方

検索バーに「抵抗 10k」などと入力すると部品が表示され、JLCPCB実装可能な部品には専用マークが付きます。

初心者がつまずきやすいポイント

部品のピンが正しく配線されていないとPCB変換時にエラーが出るため、必ずピンに接続しましょう。

EasyEDAでPCBレイアウトを作成する手順

回路図が完成したら、上部メニューの「デザイン」→「PCBに変換」をクリックします。すべての部品がランダムに配置された状態でPCBエディタが開きます。

部品配置では、信号の流れに沿って配置し、接続が多い部品同士を近くに配置することが重要です。

回路図からPCBへの変換方法

「Convert to PCB」ボタンをクリックすると自動でPCBエディタが開き、部品はランダム配置されているため整理が必要です。

部品配置と配線(ルーティング)の基礎

部品を適切な位置にドラッグ配置し、「Auto Router」で自動配線も可能ですが手動の方が効率的な場合もあります。

基板サイズ・層数などの基本設定

「Board Outline」で基板サイズを設定し、初心者は2層基板、100mm×100mm以内から始めるのがおすすめです。

プリント基板の作り方|設計からデータ作成まで

プリント基板とは何か(初心者向け説明)

電子部品を固定し電気的に接続する板で、緑色の基板に銅箔で配線パターンが印刷されています。

ガーバーデータ(Gerber)の作成方法

「Fabrication Output」→「Gerber」を選択すると製造用ガーバーファイルが自動生成されます。

発注前に必ず確認すべき項目

部品配置、配線の未接続、基板サイズ、穴の位置を確認し、「Design Rule Check」でエラーチェックします。

EasyEDAからPCBを発注する流れ

ここからは発注する手順の流れを紹介します。

EasyEDAから直接発注する手順

「Order at JLCPCB」ボタンでJLCPCB注文画面に遷移し、仕様選択後、配送先と支払い方法を入力すれば完了です。

基板仕様の選び方(枚数・厚み・色など)

初回は「5枚、2層基板、厚み1.6mm、緑色」がおすすめで、5枚で約$2~と格安、納期は7~10日程度です。

初めてでも失敗しないための注意点

最小配線幅や穴径はJLCPCB標準仕様(0.15mm以上)を守り、初回は基板のみの発注がおすすめです。

FAQ

Q1: EasyEDAは本当に無料ですか?
はい、完全無料で使えます。アカウント登録だけで全機能が利用可能です。

Q2: 発注から到着まで何日かかりますか?
通常7~10日程度です。速達オプションを選べば3~5日で到着します。

Q3: 初めてでも本当に作れますか?
簡単な回路なら初心者でも1~2時間で設計から発注まで完了できます。

学び続ける