基板に関わる設計技術及び表面処理技術
1 min
1.基板の構造及び種類について
基板は、電子部品を機械的に固定し、電気的な接続を行うための重要な構造体です。基本的には、導体層、絶縁層、基材などの層構造で成り立っており、複数の層を組み合わせて電子回路を形成します。基板の導体部分は主に銅箔が使われ、その上に部品が取り付けられます。また、回路間の信号を接続するために「ビア」と呼ばれる穴が設けられることが多いです。
図1 JLCPCB基板製品イメージ
基板には主に以下の種類があります。
1.片面基板:片面にのみ銅箔を配置し、シンプルな回路を構成します。コストが低く、大量生産に適していますが、複雑な回路には不向きです。
2.両面基板:両面に銅箔を配置し、ビアを用いて上下の層を接続します。片面基板に比べて、より複雑な回路設計が可能です。
3.多層基板:複数の絶縁層と銅箔層を重ねた基板で、内部にも配線層を持つため、非常に複雑な回路を高密度に実装できます。コンパクトな設計が可能で、スマートフォンやコンピュータなど高性能な電子機器に多く使用されています。
2.基板の種類ごとの電気的な特性
基板の種類によって電気的な特性が異なります。片面基板は、構造がシンプルなため、信号の伝達距離が短く、電気抵抗も少ないですが、複雑な回路を実現するのは難しいです。また、片面基板はノイズ耐性が低いことが課題です。
両面基板は、片面基板よりも複雑な回路を設計でき、ノイズ対策も向上します。ビアを用いることで、異なる層に信号を送ることができるため、より効率的な配線が可能です。これにより、回路全体のインピーダンスも調整しやすく、電気的な信号の干渉を軽減することが可能です。
多層基板は、特に高速信号の伝送や高周波に適しています。多層構造により、信号層や電源層を分離し、ノイズを抑えながら信号の整合性を保つことができます。また、配線の短縮によって遅延時間を減らし、電気的性能が飛躍的に向上します。特に高密度実装が求められるデバイスにおいて、その優位性が発揮されます。
3.JLCPCBにおける基板設計に関わる技術
基板設計には、電気的特性、熱設計、物理的強度など、多岐にわたる技術が関わります。CADソフトウェアを用いて回路のパターンを設計し、部品配置や配線の最適化を図ります。特に多層基板では、各層間の信号伝送を考慮し、インピーダンスの調整や電源のデカップリングなど、詳細な電気設計が必要です。
また、信号のタイミングやノイズ、クロストークなどをシミュレーションし、最適な回路設計を行います。さらに、熱解析を行い、発熱部品の配置や熱放散設計にも留意します。これらすべてを高い精度で実現するための技術が求められます。また、電源供給の安定性を確保するためのデカップリングコンデンサの配置や、グランドプレーンの設計も重要です。これにより、電源ノイズを最小限に抑えつつ、部品間の信号干渉を防ぎます。さらに、製造プロセスやコストを最適化するためのパネル化設計や、DFM(製造性考慮設計)の導入も進んでおり、品質とコストのバランスを取った設計が求められます。
4. JLCPCBにおける基板の表面処理技術と発展方向
基板の表面処理は、接触信頼性や耐久性、耐環境性を向上させるために重要です。代表的な表面処理技術には、金メッキ、錫メッキ、フラッシュゴールドなどがあります。これらは、酸化防止やはんだ付け性を向上させるために使われ、製造工程や最終用途に応じて選択されます。
金メッキは、高い導電性と耐腐食性を持つため、信頼性の高い接続が求められる場面で広く使用されますが、コストが高いため、特殊な用途に限られます。錫メッキは、はんだ付け性に優れ、一般的な基板に使用されますが、酸化しやすいという欠点があります。フラッシュゴールドは、金メッキの一種で、コストを抑えつつ、一定の耐久性を持たせるために利用されます。
技術の発展方向として、より環境に優しく、信頼性の高い表面処理技術が求められています。特に、鉛フリー対応や高温環境下での耐久性向上が重要視されています。また、ナノテクノロジーを活用した新しい表面処理技術や、自動車や航空宇宙産業向けの高耐久性の材料開発が進んでおり、今後のさらなる進展が期待されています。
5.考察
基板技術は、電子機器の高性能化、軽量化、そして信頼性向上に不可欠な要素です。特に、モバイル機器や通信機器においては、多層基板や高周波対応基板が必要不可欠であり、それに伴う設計技術の高度化も進んでいます。また、環境規制の厳格化に伴い、鉛フリー化や低環境負荷材料の採用が進んでおり、技術者には、従来のコストや性能だけでなく、環境面も考慮した設計が求められます。
さらに、表面処理技術の進展により、基板の耐久性や信頼性が向上し、製品寿命の延長やメンテナンスコストの削減にも寄与しています。今後、さらなる技術革新が期待される中で、これらの技術がどのように融合し、次世代の基板を支えていくかが注目されるべき課題となるでしょう。
学び続ける
EasyEDAで初めてのPCB設計:ゼロから発注までの全手順
プリント基板(PCB)の設計と製作は、EasyEDAの登場により初心者でも無料で始められるようになりました。 本記事では、EasyEDAを使ったPCB設計の基礎から実際の発注までを、分かりやすく解説します。 EasyEDAとは?初心者に選ばれる理由 EasyEDAは、中国のLCSCが提供する無料のPCB設計ツールです。回路図エディタ、PCBレイアウトエディタ、豊富な部品ライブラリ、そしてJLCPCBへの直接発注機能を統合したオールインワンの設計環境を提供しています。 EasyEDAの基本概要とできること 回路図作成、PCBレイアウト設計、ガーバーファイル生成ができ、JLCPCBと連携して設計基板を直接発注できます。 初心者でも使いやすい理由(無料・ブラウザ対応など) 完全無料でインストール不要、ブラウザで動作し、豊富な部品ライブラリで配線図も自動取得できます。 他のPCB設計ソフトとの違い KiCadやEagleは操作が複雑ですが、EasyEDAはシンプルで直感的に操作でき初心者に最適です。 EasyEDAを使った回路図作成の基本 EasyEDAでの設計は回路図作成から始まります。新規プロジェクト......
PCBレイアウト設計の完全ガイド
プリント回路基板(PCB)レイアウト設計は、単純なガジェットから非常に複雑なシステムまで、あらゆる電子機器の基礎です。PCBレイアウト設計は、電子部品を配置し、ボード上の接続を配線して、機能的で効率的な回路を作成するプロセスです。目標は、信号の整合性を維持し、熱的および電気的性能を確保しながら、可能な限り最小のフットプリントを実現することです。 基本的なプリント回路から複雑な非剛性PCBまで、すべてのエンジニアリング回路基板設計には多くの要素が含まれています。すべての新しい電子機器は、ブロック図および/または一連の電子回路図から始まります。回路図を完成させて検証した後、以下の手順に従って最新のPCB設計とレイアウトを作成できます。適切に設計されたPCBは、最適な性能、安定性、製造可能性を保証します。このガイドでは、ベストプラクティス、重要な考慮事項、効率的なPCBレイアウトを作成するための手順など、PCBレイアウト設計の重要な側面について説明します。 PCBレイアウト設計に関わるステップ ステップ1:回路図設計項目 ステップ2:PCB寸法の定義 ステップ3: 回路図とPCB基板設計の同期化 ステッ......
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求
Raspberry PiとPCB設計によるIoTアプリケーションの探求 モノのインターネット(IoT)は、私たちが技術とコミュニケーションを取る方法に影響を与えています。これは、ハードウェア、ソフトウェア、センサー、および接続機能が組み込まれた物理デバイス、車両、家電製品、その他のさまざまなもののネットワークを指し、これらのオブジェクトが接続してデータを交換できるようにします。柔軟性と低コストにより、小型で手頃な価格のコンピューターであるRaspberry Piは、IoTアプリケーションの人気のある選択肢となっています。この記事では、Raspberry PiとPCB設計を組み合わせて革新的なIoTアプリケーションを作成する方法を探ります。 IoTアプリケーションの重要な側面の1つは、デバイスのすべてのコンポーネントを接続する回路基板の設計です。設計段階では、IoTデバイスを定義し、センサーとアクチュエーターを選択し、電力要件を確立し、通信プロトコルを選択する必要があります。設計者は、IoTアプリケーションの最適なPCB設計ガイドラインに従うことで、デバイスの安全性、互換性、信頼性を確保できます。 ......
発光ダイオード (LEDs)
発光ダイオード (LEDs) 発光ダイオード(LED)は、現代の電子機器における基盤となっており、家庭用照明から複雑な産業システムまで、あらゆるものを照らしています。プリント基板(PCB)への統合は、様々なアプリケーションにとって不可欠で、多用途で信頼性の高い効率的な照明ソリューションを提供します。この記事では、LEDの基本的な側面、その歴史、種類、アプリケーション、および重要な考慮事項について、LEDを組み込んだPCBを設計する際に探ります。 LEDとは何か? LEDは、半導体デバイスであり、電流が流れると光を発します。従来の白熱電球とは異なり、LEDはフィラメントを加熱して光を生成することに依存しません。代わりに、電子がデバイス内の電子ホールと再結合し、光子の形でエネルギーを放出するエレクトロルミネセンスというプロセスを使用します。この方法により、LEDはより効率的に光を生成し、発熱を抑えることができます。 LEDの歴史 エレクトロルミネセンスの概念は、1907年にマルコニ研究所のH.J.ラウンドによって最初に発見されました。しかし、実用的な可視スペクトルLEDが開発されたのは、1962年にゼ......
プリント基板自作における回路設計のポイント
電子回路設計とは?回路の設計を基礎からわかりやすく解説 電子機器を作る上で欠かせない電子回路設計。スマートフォンから家電製品、趣味の電子工作まで、あらゆる電子製品は回路設計から始まります。 本記事では、回路設計の基本概念から実践的なポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 回路の設計とは何か?電子回路設計の基本概念 回路の設計とは、電子部品(抵抗、コンデンサ、IC、トランジスタなど)を組み合わせて、目的の機能を実現する電気的な接続を計画することです。電源から信号処理、出力まで、電流の流れと各部品の役割を明確にし、回路図として表現します。 電子回路設計が必要とされる理由 製品のアイデアがあっても、それを実現する電子回路がなければ動作しません。回路設計は、「こんな機能が欲しい」という要求を、実際に動作する電子システムに変換する重要な工程です。 回路設計が製品性能に与える影響 回路設計の質は製品性能を直接左右します。電源回路の設計が不十分だと電圧が不安定になり、信号処理回路の設計ミスはノイズや誤動作の原因となるのです。 電子回路設計の基本的な流れ まず、製品に求められる機能を明確にします。 入力......
LED基板の設計と放熱対策:初心者向けガイド
LED基板の設計は製品の性能と寿命を左右する重要な要素で、特に放熱対策が欠かせません。今回は、LED基板の基本から放熱設計のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 LED基板とは?基本構造と用途 LED基板とは、LED(発光ダイオード)を実装するためのプリント基板のことを指します。基板上にLEDチップを配置し、電気回路を形成することで、LEDに電力を供給して発光させる仕組みです。 主に以下の3層構造で、成り立っています。 l 表層の銅箔回路 l 絶縁層 l 基材層 一般的なLED基板の使用例 LED基板は私たちの身の回りで幅広く使用されています。家庭用照明器具、液晶テレビのバックライト、車載ライト、産業用検査装置など、多様な用途で活躍しています。 通常のPCBとの違い LED基板と一般的なPCBの最大の違いは放熱性能の重要度です。 一般的なPCBは電気信号の伝達が主目的ですが、LED基板では熱を効率よく逃がすことが同等以上に重視されるため、アルミ基板や銅基板といった金属基板が選択されることが多くなります。 LED基盤とLED基板の違いはある? 「LED基板」と「LED基盤」は同じものを指......