PCBの基礎:6:新たなトレンドと技術
1 min
- PCB技術の進歩:
- IoTとウェアラブルデバイスがPCB設計に与える影響:
- 結論:
PCBおよび関連エレクトロニクスに関する実用的な知識を学ぶ際には、最新の進歩を把握するために新たなトレンドや技術に言及する価値があります。PCBは至る所に存在します!
今日は、フレキシブルPCBやリジッドフレックスPCBから高密度相互接続(HDI)に至るまで、これらの技術が持つ変革の可能性について深く掘り下げていきます。さらに、モノのインターネット(IoT)やウェアラブルデバイスがPCB設計に与える影響についても議論します。
PCB技術の限界を押し広げる革新の旅に、ぜひご参加ください!
PCB技術の進歩:
PCB設計に革命をもたらしている画期的な進歩のいくつかを探ってみましょう:
A) フレキシブルPCB:
フレキシブルPCB(フレックスPCBとも呼ばれる)は、従来のリジッドPCBと比較して、優れた柔軟性と耐久性を提供する注目すべき進歩です。これらのPCBは、ポリイミドやポリエステルなどの柔軟な材料で作られており、曲げたり複雑な形状に適合したりすることができます。フレキシブルPCBは、医療機器、自動車用電子機器、民生用電子機器など、スペースの制約や動的な動きが存在するアプリケーションで特に有用です。
B) リジッドフレックスPCB:
リジッドフレックスPCBは、リジッドPCBセクションとフレキシブルPCBセクションを統合することで、両方の長所を兼ね備えています。この技術は、リジッドPCBとフレキシブルPCBの両方の利点を提供し、複雑な三次元回路の設計を可能にします。リジッドフレックスPCBは、信頼性、小型化、信号整合性の向上が求められるアプリケーション、例えば航空宇宙、産業用電子機器、ウェアラブルデバイスなどで広く使用されています。
C) 高密度相互接続(HDI):
HDIはPCB技術における重要な進歩であり、より小さなフォームファクターでの機能向上を可能にします。HDIは、マイクロビア、ブラインドビア、埋め込みビアを、高度な製造技術とともに採用し、より高い回路密度を実現し、信号伝搬遅延を低減します。これらの技術により、多層でより細いトレース幅を持つPCBの設計が可能になり、小型化と性能向上が実現します。HDIは、スマートフォン、タブレット、その他の高性能電子機器で一般的に使用されています。
IoTとウェアラブルデバイスがPCB設計に与える影響:
モノのインターネット(IoT)とウェアラブルデバイスの出現は、PCB設計に大きな影響を与えています。その影響は以下の通りです:
A) IoT:
IoT革命により、接続されるデバイスが指数関数的に増加しています。PCBは、これらのデバイスに電力を供給し、シームレスなデータ通信を可能にする上で重要な役割を果たしています。IoTデバイスは、コンパクトでエネルギー効率が高く、ワイヤレス接続を処理できるPCBを必要とします。PCB設計者は、IoTアプリケーションの要件を満たすために、電力管理、低消費電力部品、ワイヤレスプロトコル、センサー統合などの要素を考慮する必要があります。
B) ウェアラブルデバイス:
スマートウォッチ、フィットネストラッカー、医療用ウェアラブルなどのウェアラブルデバイスは、近年人気が高まっています。ウェアラブルデバイス用のPCBは、堅牢な性能を提供しながら、軽量で柔軟性があり、着用時に快適である必要があります。フレキシブルPCBやリジッドフレックスPCBなどの高度なPCB技術は、ウェアラブルデバイスの独自の設計要件を満たし、電子機器を布地や柔軟なフォームファクターにシームレスに統合する上で重要な役割を果たしています。
結論:
PCB業界は、フレキシブルPCB、リジッドフレックスPCB、HDIなどの技術により、目覚ましい進歩を遂げています。これらの革新は、様々なアプリケーションにおいて、優れた柔軟性、小型化、性能向上を提供します。さらに、IoTとウェアラブルデバイスの台頭により、接続型およびポータブルデバイスの独自の要件を満たすことができるPCBへの需要が高まっています。
JLCPCBは、これらの新たなトレンドの最前線に立ち、フレキシブルPCB、リジッドフレックスPCB、HDIにおける最先端のPCB製造サービスを提供しています。JLCPCBと提携して、PCB設計の未来を体験し、革新の無限の可能性を解き放ちましょう。
学び続ける
よく使われる電子部品トップ10ガイド
電子部品は電子技術の基本的な要素であり、電子回路の不可欠な構成要素として機能します。技術とその応用が急速に進歩するにつれて、設計プロセスで使用される部品の数は日々増加しています。電子エンジニアや愛好家にとって、一般的に使用される電子部品の特性と応用を習得することは極めて重要です。本記事では、エンジニアがよく使用する電子部品トップ10を紹介し、適切な部品の選び方についてのガイダンスを提供します。 抵抗器 回路で最も一般的に使用される部品です。電流制限部品です。抵抗器は電流に対して抵抗作用を持ちます。抵抗器の抵抗値を変更することで、接続されたブランチに流れる電流を制御でき、それによって電子機器内のさまざまな部品が定格電流で安定して動作することを保証します。一般的な抵抗器には、サーミスタ、バリスタ、分圧抵抗器、カラーリング抵抗器、電力抵抗器、フォトレジスタなどがあります。抵抗器は通常、回路図では記号(ギザギザの線)で表されるか、文字Rで標識され、抵抗値はオーム(Ω)で測定されます。 コンデンサ 電子工学において、コンデンサは特定の電圧下で電荷を蓄積します。この蓄積能力は静電容量と呼ばれ、Cで表され、単位......
基本的なブリッジ回路
重要なポイント 基本原理:ブリッジ回路(ホイートストンブリッジ、ケルビンブリッジ、Hブリッジなど)は、高精度の測定と電力制御を可能にします。 アプリケーション:センサ信号調整、AC/DC整流器、モータドライバに不可欠です。 JLCPCB最適化:JLCPCBの3/3 milトレース、4層スタックアップ、High-TG FR-4で回路の安定性を最大化します。 ブリッジ回路は入力電圧を2つの経路に分割し、異なるブランチ間の電圧を比較して出力を提供します。これらの回路は、電気的特性の比較、平衡、または測定における精度と汎用性の高さから広く評価されています。これらの回路は、センシング、キャリブレーション、さらにはフィルタリングにも応用されています。測定用途に応じて、4つの抵抗性、容量性、または誘導性素子を四辺形(ブリッジ状)構造に配置した組み合わせで構成されています。ブリッジ回路はH字型またはダイヤモンド型の回路図で描かれることがありますが、ダイヤモンド構成の方がより一般的です。 ブリッジ回路に電力を供給する電圧源は励起源と呼ばれます。この電源は、ブリッジ回路の用途に応じてDCまたはACの場合があります。1......
回路基板設計の進化
JLCPCBのブログへようこそ。ここでは、PCB設計、製造、組み立ての魅力的な世界を深く掘り下げていきます。回路基板は、シンプルな単層設計から複雑で多用途な多層基板へと目覚ましい進化を遂げてきました。本日は、回路基板設計の進化の旅を詳しく見ていき、シンプルな単層基板から複雑で多用途な多層基板への変革をたどります。回路基板設計の進化を推進してきた歴史、利点、進歩を一緒に探求しましょう。 謙虚な始まりから: 回路基板は誕生以来、長い道のりを歩んできました。初期の頃は、単層基板が一般的でした。これらの基板は、通常銅である導電性材料の単一層を絶縁基板にラミネートしたものでした。部品は基板の片面にはんだ付けされ、もう片面のトレースが必要な相互接続を提供しました。基本的な電子機器には効果的でしたが、単層基板には限界がありました。 単層基板は、部品点数が少なく要求の厳しくないよりシンプルな電子デバイスに適していました。しかし、技術が進歩し、より複雑な電子システムへの需要が高まるにつれて、より高い接続性と機能性へのニーズが多層基板の開発につながりました。 多層基板の登場: 多層基板はPCB設計の分野に革命をもたら......
現代のエレクトロニクスにおける2層PCBの役割
はじめに 2層PCB基板は、消費者向けデバイスから産業機械まで、変化し続けるエレクトロニクスの世界において、幅広い製品の基本的な部品となっています。2層PCBは両面PCBとも呼ばれ、基板の両面を使用することで、回路設計者が小さな面積により多くの機能を詰め込むことを可能にします。この設計上の改善は、コスト効率を維持しながら、高性能回路を実現する上で重要な役割を果たしています。本記事では、2層PCB基板とは何か、その利点、一般的な用途、および設計と製造のベストプラクティスについて説明します。 2層PCB基板とは何か? 両面PCB、つまり2層PCBは、上面と下面の2つの導電性銅層で構成されています。単層PCBよりも両面に部品と導電性トレースを配置できるため、複雑な回路設計が可能になります。この基板は、中程度の複雑さを必要とするが、多層基板の高コストと複雑さを必要としないアプリケーションに最適です。層間で信号を伝送することができ、それによって2つの層のトレースを接続します。 2層PCB基板の構造 2層PCBは、それぞれ特定の用途を持つ複数の層が積み重ねられて構築されています: 基板(基材): これは基板の......
プリント基板の起源:時を遡る
プリント基板(PCB)は、多くの画期的な発明と同様に、歴史的な進歩の基盤の上に築かれました。140年以上前、1880年から1900年の間に、電気の普及が日常生活を一変させ、従来の燃料に取って代わり、家庭に電力を供給しました。この時期の電磁気学とモーター関連の主要な革新が、PCBと電子機器製造におけるその役割の基礎を築きました。詳細についてはPCB製造については、PCB製造プロセスに関する最新の記事をご覧ください。この時代の注目すべき発明には以下が含まれます: トーマス・エジソン:白熱電球(1879年) ニコラ・テスラ:モーター(1888年)と交流電源(1895年) アレクサンダー・グラハム・ベル:電話(1876年) コダック:最初のカメラ(1884年) ハーマン・ホレリス:集計機(1890年)、IBMにつながる PCBはその後登場しましたが、その発展はこの変革の時代の技術的進歩に大きく負っています。現代の形のPCBは1960年代から存在しており、電卓、キャッシュレジスター、その他の電気回路を備えた簡単なデバイスの部品として使用されていました。 初期の始まり:PCB以前の時代 PCB以前は、電子回路......
電子システムにおけるAC回路基板の重要性
AC回路基板は、現代の電気システムにおいて重要な部分です。多くのコンピュータデバイスにおいて、交流(AC)を制御し分配します。これらの基板の目的は、物事をスムーズに稼働させ、エネルギーを節約する方法で高電圧の活動を処理することです。この記事では、AC回路基板の重要性、その部品、用途、およびこれらの基板を設計する重要な理由について説明します。さらに、適切なレイアウトと部品の選択が、電子デバイスの動作を改善し、安全にする方法についても議論します。 AC回路基板とは何か? AC回路基板はプリント回路基板(PCB)であり、正弦波波形で交流を動作させます。AC回路基板は電流の周期的な反転を処理できなければなりませんが、直流(DC)基板は一方向に流れる電流のみを処理できます。電圧変化を処理し、システムの整合性を維持するには、特別な設計要素が必要です。これらの基板は、電源、モーターコントローラー、照明システムなど、電力の変換と分配が重要な場所で非常に重要です。 AC回路基板は、ノイズ障害や熱損失を防ぎながら、電気が効率的に分配されることを保証します。これらの基板上に部品と配線を慎重に配置することで、ACシステム......