PCB接着剤:回路基板組立における種類・用途・最適な代替手法
1 min
- PCBの信頼性と性能における接着剤の役割
- PCB接着剤が不可欠な主な使用シーン
- 主なPCB接着剤の種類
- 実際のプロジェクトでの活用例
- フレックス/リジッドフレックスPCBでの役割
- 従来型接着剤の代替手法
- 適切なPCB接着剤の選び方と使い方
- よくある質問(FAQ)
プリント基板(PCB)では、部品を固定するためにはんだだけが使われているわけではありません。
PCB用接着剤(回路基板用グルー)は、過酷な条件下でも層や部品を強固に接合する重要な役割を担っています。
優れた接着剤は、組立中に部品を所定の位置に保持するだけでなく、電気的絶縁、防湿、放熱にも貢献します。
実際、微細部品のズレや脱落を防ぐことで、基板性能そのものを支える重要要素となっています。
つまり、適切な接着剤こそが、厳しい使用環境下でも電子部品を確実につなぎ止める“縁の下の力持ち”なのです。
PCBの信頼性と性能における接着剤の役割

耐久性は目立たない存在ですが、PCB接着剤も同様です。
日常的に使用する電子機器が、振動・湿気・衝撃に耐えられるのは、接着剤の働きによるものです。
自動車や航空機用電子機器では、極端な環境条件下でも部品を保護し、落下や長期使用による劣化を防ぎます。
また、微小部品を確実に固定できるため、電子機器の小型化・高密度化にも不可欠です。
高密度基板は、接着剤がなければクラックやショートを起こしやすくなります。
静かに、しかし確実に、PCB接着剤は回路が最高の性能を発揮できるよう支えています。
PCB接着剤が不可欠な主な使用シーン

大型コンデンサ・トランス・コネクタ
大型部品は振動により、はんだ接合部へ負荷がかかります。
少量の接着剤で固定することで、脱落を防ぎます。
両面実装基板
両面実装では、片面をリフローする際に反対側の部品が落下する恐れがあります。
接着剤により、下側部品を確実に保持します。
試作・手作業組立
ホビーユーザーや試作工程では、速乾性接着剤で部品ズレを防止します。
破損防止・補修
修理や長期使用時に、隙間を埋めてはんだ吸い上げやクラックを防止します。

主なPCB接着剤の種類
エポキシ系PCB接着剤
エポキシは樹脂と硬化剤の2液型で、硬化後は高強度・耐熱・耐薬品性を持ちます。
重い部品やヒートシンク固定に最適で、はんだ耐熱性にも優れます。
硬化に時間がかかる点が欠点ですが、高温・長期信頼性が必要な用途に最適です。
シリコーン系接着剤(柔軟・高温用途)

ゴム状で柔軟性があり、衝撃や振動を吸収します。
−40℃~200℃の温度変化にも耐え、FPCやLED用途に最適です。
中性硬化型は腐食性ガスを出さないため、電子用途でよく使われます。
アクリル系・UV硬化型接着剤

短時間で硬化し、多素材に対応。
UV硬化型は数秒で硬化するため量産に最適です。
ただし、UV光が届かない箇所では硬化不良が起こる点に注意が必要です。
SMT赤色接着剤・導電性接着剤

SMT赤色接着剤
リフロー前に部品を仮固定する熱硬化型エポキシ。
105~150℃で硬化し、両面実装で広く使用されます。
導電性接着剤
銀やカーボンを含み、電気を流す接着剤です。
高温はんだが使えない部品や、配線補修に用いられます。
実際のプロジェクトでの活用例
はんだ付け前の部品固定
特に両面基板や大型部品では、接着剤が不可欠です。
多層基板のラミネーション
プリプレグ(樹脂含浸シート)が層間を接着・絶縁します。
接着材がなければ、層は一体化できません。
修理・リワーク・保護コーティング

配線固定や仮マスク、最終的なコンフォーマルコーティングにも使用されます。
フレックス/リジッドフレックスPCBでの役割

フレックス基板では、カバーレイや補強板の接着に使用されます。
ただし、JLCPCBのフレックス基板の多くは接着剤レス構造を採用しており、熱圧着により高信頼性を実現しています。
リジッドフレックスでは、屈曲に耐える専用接着剤が使用されます。
従来型接着剤の代替手法
機械固定

ネジ・クランプ・リベットなどで高荷重部品を固定。
接着剤レスFPC
銅とポリイミドを直接接合し、耐熱性と屈曲寿命を向上。
高度なはんだ・実装技術
治具や真空保持により接着剤を不要にする設計も可能です。
適切なPCB接着剤の選び方と使い方

選定ポイント
- 耐熱性
- 電気特性(絶縁 or 導電)
- 環境耐性
- 硬化方法(熱・UV・常温)
- 生産能力との適合
使用時の注意点
- 表面の油分・汚れを除去
- 接着剤の塗布量は最小限
- 硬化条件を厳守
- 換気・安全対策を徹底
- 事前テストを推奨

よくある質問(FAQ)
Q. PCB接着剤の用途は?
部品固定、耐振動、防湿、絶縁、放熱補助などです。
Q. 瞬間接着剤は使えますか?
仮固定には可。長期用途には不向きです。
Q. ホットグルーは安全?
低温・低信頼用途のみ推奨。
Q. 接着剤レスFPCとは?
接着層を使わず直接積層する構造で、耐久性が向上します。
Q. SMT赤色接着剤とは?
リフロー時に硬化する、表面実装用の熱硬化型接着剤です。
学び続ける
標準的なPCB厚さのナビゲーション:PCBプロトタイプに最適な厚さを選択するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の厚さは小さな詳細のように思えるかもしれませんが、電子機器の性能と信頼性に重要な役割を果たします。標準的なPCB厚さは業界の標準となり、機械的安定性、電気的性能、熱管理、部品互換性に影響を与える多くの利点を提供します。この記事では、PCBの厚さの違いがなぜ重要なのかを詳しく見ていき、特定の用途に適した厚さを選択するためのガイドを提供します。これにより、デバイスの信頼性が向上し、性能が強化されます。 標準的なPCB厚さとは? 標準的なPCB厚さとは、回路基板で一般的に使用され、好まれる厚さを指します。公式な単一の標準はありませんが、業界で広く採用されている一般的なサイズがあります。歴史的に、標準的なPCB厚さは1.57 mm(約0.062インチ)であり、これは初期の基板製造で使用されたベークライトシートのサイズに由来します。より薄い厚さのオプションが利用可能であるにもかかわらず、この標準は確立された歴史と既存の製造プロセスとの互換性により、今でも一般的な選択肢となっています。現在では、0.031インチ(0.78 mm)、0.062インチ(1.57 mm)、0.093インチ(2.......
PCB基礎1:プリント基板(PCB)入門
「PCB基礎」シリーズの第一弾へようこそ。このシリーズでは、プリント基板(PCB)の基本的な側面と、現代のエレクトロニクスにおけるその重要な役割について探求していきます。この記事では、PCBの重要性を掘り下げ、PCBを構成する複雑な部品と構造を明らかにし、設計プロセスとそれがPCB製造に与える大きな影響について紹介します。 PCB技術の核心に迫り、それが私たちが日常的に頼るデバイスをどのように動かしているのかを発見する準備をしましょう。 現代のエレクトロニクスにおけるPCBの重要性: 急速に進化する現代のエレクトロニクスの世界において、PCBは私たちの生活に不可欠となったデバイスを実現する上で極めて重要な役割を果たしています。その重要性を探ってみましょう。 複雑な機能の実現: PCBは電子機器の基盤として機能し、さまざまな部品の統合を可能にし、私たちが頼りにしている複雑な機能を実現します。 性能と信頼性の向上: レイアウトを慎重に設計し、回路を最適化することで、PCBは効率的な信号の流れを確保し、干渉を最小限に抑え、今日の要求の厳しい電子システムにとって不可欠な信頼性の高い性能を提供します。 製造......
PCBの標準的な厚さとは?
プリント基板(PCB)は電子機器の基盤であり、電子部品を支える基板として機能します。PCB設計において、厚さはいくつかの重要なプロセスに影響を与えるため、重要なパラメータです。基板の機械的性能だけでなく、電気的特性、加工性、コストにも影響を及ぼします。一般的なPCBの厚さは1.6mmですが、さまざまな目的に適したさらに多くのオプションがあります。PCBの厚さに関するルールと、それを破っても問題ない状況を理解することで、設計者は回路基板が意図したとおりに機能するように決定を下すことができます。 次のプロジェクトでさまざまなPCB厚さのオプションを検討したい場合は、JLCPCBで注文する際に簡単にカスタマイズできます。インスタントオンライン見積もりでは、複数の厚さの価格とリードタイムを比較できます。 標準的なPCBの厚さとは? 1.6mm(0.063インチ)が最も一般的な標準PCB厚さです。この寸法は、強度、製造性、およびほとんどの電子アセンブリとの互換性のバランスが取れているため、業界標準となっています。これらは、PCBアセンブリ でも広く使用されています。1.6mmの基板は、取り扱いには十分な剛性......
FR4 PCB 徹底ガイド:材料の真実、実際の仕様、そして使用すべき(または避けるべき)タイミング
FR-4は秘密のコードではなく、文字通り難燃性(グレード4)を意味します。PCB用語では、FR-4はガラス強化エポキシ積層板に対するNEMA(全米電気工業会)のグレード指定です。これは、難燃性添加剤を含むエポキシ樹脂で結合された織りガラスクロスの複合材と言えます。「FR」は難燃性(Flame Retardant)を意味しますが、これが自動的にUL94 V-0認証を意味するわけではないことに注意してください。単に、樹脂が発火した場合に自己消火するように配合されていることを示します。FR-4は1968年にNEMAによって命名され、それ以来、難燃性の臭素化エポキシにより、G-10などの古いグレードに取って代わりました。 NEMA FR-4グレードの説明: NEMA LI-1規格はFR-4を「工業用積層熱硬化性製品」と定義しており、1999年から軍事仕様(MIL-I-24768)と調和されています。これは基本的に、基板がFR-4の指定を受けるためには、製造元の仕様(MIL-I-24768)に従って、特定の機械的、熱的、および難燃性の要件を満たさなければならないことを意味します。FR-5やFR-6などの他の......
PCB用接着剤:種類、用途、および回路基板実装における最適な代替品
プリント基板は、そのコンポーネントを固定するためにはんだだけを使用するわけではありません。PCB用接着剤、つまり回路基板用接着剤は、過酷な条件下で層とコンポーネントを一緒に接着します。優れた接着剤は、組み立て中に部品を所定の位置に保持し、電気的に絶縁し、湿気を封止し、発熱するチップから熱を拡散させるのに役立ちます。実際、接着剤はマイクロコンポーネントの緩みや位置ずれを防ぐことで、性能にとって非常に重要です。言い換えれば、適切な接着剤は、過酷な使用中にデバイスの電子部品というパズルを確実に接着し続けるのです。 PCBの信頼性と性能における接着剤の役割 耐久性は、ほとんどの場合、静かに評価されるものであり、それはPCB用接着剤のほとんどにも当てはまります。それらは、私たちが日常的に使用するガジェットを、環境からの振動や湿気から守るのに役立ちます。車や飛行機の電子機器では、部品が過酷な条件に耐えられるようにします。また、落下に耐え、信頼性を延長するのにも役立ちます。PCB用接着剤は、電子機器の小型化にも貢献しています。最も小さなチップでさえも強力に保持することで、接着剤は小さな基板にさらに多くの機能を持......
PCBにおけるリターンパスの最適化:高速設計におけるノイズ最小化と信号完全性最大化の戦略
すべてのPCB設計者が前腕に(もちろん比喩的に)刻み込むべき基本的な真実があります。それは、すべての信号電流にはリターン電流が必要であるということです。低インピーダンスの経路を提供するために時間をかけなければ、電流は利用可能なものは何でも探し求めることになり、非常に望ましくないホットスポットが発生することになります。電流ループという概念全体が、リターンをこれほど困難にしている理由です。基本的に、信号がポイントAとポイントBの間を通過するとき、ループが形成されます。信号は一方向に進み、リターンはポイントBとポイントAの間を反対方向に進みます。通常はグランドプレーンまたは使用している基準プレーンを通過します。 ループ面積は、インダクタンス、信号が影響を受ける程度、およびそれが生成するEM放射の量を決定します。損傷のないグランドの真上にある信号トレースを考えてみてください。タイトで小さなループでは、低インダクタンス、実質的にゼロの放射、および高いノイズ耐性が得られます。リターンパスが分断または分割されている場合、大きくて曲がりくねったループは、高インダクタンス、より多くの放射、およびノイズの多い信号をも......