多層基板における開発背景及び応用領域
1 min
1.多層基板の開発経緯および構成
多層基板は、複雑化する電子機器のニーズに応えるために開発された技術です。従来の片面基板や両面基板では、配線の密度や複雑さに限界がありましたが、電子機器の高機能化や小型化が進む中で、より多くの配線層を持つ基板が必要とされました。これにより、1960年代後半から1970年代にかけて、多層基板(MultilayerPCB)が登場しました。
図1 JLCPCBの製品イメージ図
多層基板の基本的な構成は、複数の絶縁層の間に導電性の銅箔層を挟んだ構造で、一般的には3層以上の配線層を持ちます。これにより、電源、信号、グラウンドなどの異なる回路を層ごとに分離でき、回路設計の自由度が大幅に向上しました。多層基板は、配線を複数の層に分けることで、高密度化を実現し、基板の小型化や高性能化に貢献しています。
技術要件
1.ビアホール技術:多層基板では、層間を接続するビアホール(貫通ビア、ブラインドビア、バリードビア)が重要な役割を果たします。これらは、配線層間の電気的接続を担い、精密な加工技術が必要です。
2.絶縁性と誘電率:各層の絶縁性を確保するため、絶縁材料の選定が重要です。また、高周波信号を扱う場合には、誘電率の低い材料が求められます。
3.積層技術:多層基板では、複数の層を正確に積み重ねる技術が求められます。層間のずれを最小限に抑えることが、基板の信号品質や性能に直結します。
4.熱管理:層数が増えることで、基板内部の熱が溜まりやすくなるため、熱を効率的に逃がすための設計が必要です。特に高性能な電子機器では、熱管理が重要な課題となります。
2.多層基板の設計技術および応用領域
多層基板の設計には、高度な技術と専門的な知識が必要です。各層の役割を明確に分け、信号干渉を防ぐために、層間の配置や配線パターンを最適化することが求められます。例えば、電源層とグラウンド層を隣接させることで、信号のリターンパスを短くし、ノイズを減らすことができます。また、インピーダンス制御も重要な設計技術の一つです。高周波信号を扱う場合、配線の特性インピーダンスを正確に設計することで、信号損失を最小限に抑えることができます。
応用領域
多層基板は、その高密度で高機能な特性から、様々な分野で広く応用されています。特に以下の分野で重要な役割を果たしています。
1.通信機器:5GやWi-Fi6などの高周波通信を支える基板設計において、多層基板は不可欠です。これらのシステムでは、信号の高速伝送と低ノイズが求められ、多層基板のインピーダンス制御やノイズ抑制技術が大きく寄与します。
2.自動車産業:自動運転技術や電気自動車において、制御システムや電源管理システムの高機能化が進んでいます。多層基板は、これらの複雑な回路を小型にまとめ、耐熱性や耐振動性を持たせるために重要です。
3.医療機器:超音波診断装置やMRIなどの高精度な医療機器にも多層基板が利用されており、信号の正確な処理やデータの高速伝送に貢献しています。
3.多層基板の今後の技術発展方向
多層基板技術は、さらに高度化しつつあります。今後の発展方向としては、次のようなトレンドが考えられます。
1.HDI基板(高密度配線基板):これまでの多層基板に比べて、さらに高密度で配線できるHDI基板が注目されています。HDI基板は、微細なビアと狭ピッチの配線を採用し、配線密度を大幅に向上させる技術です。特にスマートフォンやウェアラブルデバイスなど、極めて小型な製品に適しています。
2.高速・高周波対応:5G通信や自動運転、IoTデバイスなど、高速通信を必要とする分野では、より低損失で高周波に対応する基板材料や設計が求められています。これに伴い、誘電率の低い材料の研究や、ノイズを最小限に抑えるための積層技術がさらに進化するでしょう。
3.多層フレキシブル基板:フレキシブル基板の技術を多層化することで、より自由な形状や動的な環境に対応できる基板が開発されつつあります。これにより、電子機器の設計における自由度が格段に上がり、例えばウェアラブル技術や折りたたみスマートフォンの分野での応用が期待されています。
4.AI・自動化技術:AIや機械学習を活用した基板設計の自動化が進んでいます。これにより、設計者の負担が軽減され、短期間での開発が可能になります。また、シミュレーション技術の向上により、設計段階での不具合を早期に発見し、修正することができるため、コスト削減にもつながります。
4.考察とまとめ
多層基板は、電子機器の高密度化、高機能化、小型化に不可欠な技術であり、通信機器、自動車、医療機器といった幅広い分野でその応用が進んでいます。技術的には、ビア技術、インピーダンス制御、ノイズ抑制などが重要な課題であり、今後はHDI基板や高速通信対応の材料技術がさらに発展するでしょう。
また、AIや自動化技術の導入により、設計プロセスの効率化が進み、より高度な基板設計が短期間で行えるようになることが期待されます。多層基板の技術進化は、電子機器のさらなる発展を支える鍵となり、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......