多層基板スタックアップの理解
1 min
多層基板スタックアップの理解
導入
プリント基板 (PCB) は、現代の電子機器のバックボーンです。電子部品と相互接続の基盤となり、デバイスが効率的に機能できるようにします。さまざまな種類の PCB の中でも、多層基板 は、高速および高密度アプリケーションでの複雑さと有用性で際立っています。この記事では、多層基板 スタックアップの複雑さについて、その設計、利点、課題に焦点を当てて説明します。
多層基板とは何ですか?
多層基板は、複数の層の基板材料と銅で構成されています。1 層または 2 層の片面または両面 PCB とは異なり、多層基板には 3 層以上の導電層があります。これらの層は、間に誘電体層を挟んで積み重ねられ、結合されており、コンパクトで効率的な設計になっています。多層基板の複雑さにより、より洗練された高性能な回路が可能になります。
出典: blog.finxter.com/learn-the-basics-of-micropython-part-2/
PCBスタックアップの重要性
多層基板のスタックアップは、そのパフォーマンスにとって非常に重要です。スタックアップによって信号層、グランド プレーン、電源プレーンの配置が決まり、信号の整合性、電磁干渉 (EMI)、全体的な電気性能に影響します。適切なスタックアップ設計は、クロストークの低減、インピーダンスの制御、信頼性の高い動作の確保に不可欠です。エンジニアは、最適な機能と耐久性を実現するために、スタックアップを慎重に計画する必要があります。
多層基板スタックアップの主要コンポーネント
基板材料: PCBの基盤で、通常はグラスファイバー強化エポキシ樹脂で作られています。機械的なサポートと絶縁を提供します。
誘電体層:導電層間の絶縁層。必要な間隔と電気的絶縁を維持するのに役立ちます。誘電体材料の選択は、PCB の全体的なパフォーマンスと信頼性に影響します。
信号層:電気信号の実際のルーティングが行われる層。これらは通常銅で作られており、高速設計に不可欠です。信号損失を避けるために、これらの層のルーティングは正確でなければなりません。
グランド プレーン:接地専用のレイヤーで、電流の戻り経路を提供し、EMI の低減に役立ちます。グランド プレーンは熱管理にも役立ちます。
電源プレーン: PCB 全体に電力を分配するレイヤー。さまざまなコンポーネントに安定した電力を供給し、負荷がかかった状態でもパフォーマンスを維持するために不可欠です。
出典: protoexpress.com/blog/how-sequential-lamination-is-performed-to-manufacture-hdi-pcbs/
多層基板の利点
高密度:多層基板は高い部品密度を実現し、より小さな領域でより複雑な回路を実現できます。これは、スペースが貴重である小型電子機器に特に有利です。
信号整合性の向上:適切なスタックアップ設計により、高速および RF アプリケーションにとって重要な信号損失と歪みが最小限に抑えられます。信号整合性の維持は、高周波回路の信頼性の高いパフォーマンスにとって不可欠です。
EMI の低減:専用のグランド プレーンと電源プレーンを備えた多層基板は、電磁干渉を効果的に軽減します。これは、ノイズによって機能が妨げられる可能性がある敏感なアプリケーションでは不可欠です。
熱管理:大量の熱を発生するコンポーネントに不可欠な、優れた放熱性を提供します。効果的な熱管理により、電子コンポーネントの寿命が延びます。
設計上の考慮事項
レイヤー配置:信号レイヤー、グランド プレーン、および電源プレーンの順序は重要です。通常、クロストークを最小限に抑えるために、グランド プレーンは信号レイヤーに隣接して配置されます。レイヤー配置が適切であれば、PCB のパフォーマンスが大幅に向上します。
インピーダンス制御:高速信号の整合性を確保するには、一貫したインピーダンスの確保が不可欠です。そのためには、信号トレースの幅と誘電体層の厚さを正確に制御する必要があります。インピーダンス制御は、信号の反射を防ぐ上で非常に重要です。
ビアの種類:レイヤーを接続するために、さまざまな種類のビア(スルーホール、ブラインド、埋め込み) が使用されます。各タイプには特定の用途とコストの影響があります。ビアの選択は、PCB の全体的な設計とコストに影響します。
コストの考慮:多層基板は、片面または両面 PCB よりも設計と製造にコストがかかります。ただし、そのメリットはコストに見合う場合が多くあります。パフォーマンスとコストのバランスを取ることは、設計者にとって重要な課題です。
プロトタイピングとテスト:プロトタイピングは、量産前に設計を検証するために不可欠です。テストにより、PCB がすべてのパフォーマンスと信頼性の基準を満たしていることが保証されます。厳格なテストは、設計プロセスの早い段階で潜在的な問題を特定して解決するのに役立ちます。
多層基板の用途
多層基板は、次のような幅広い用途で使用されます。
民生用電子機器:スマートフォン、ラップトップ、タブレットは、コンパクトで効率的な設計を実現するために多層基板を採用しています。より薄く、より強力なデバイスに対する需要により、高度な多層基板の必要性が高まっています。
医療機器:画像装置や患者モニターなどの信頼性の高い医療機器では、精度と性能を確保するために多層基板が使用されています。医療用途では信頼性と精度が非常に重要です。
自動車業界:インフォテインメント システムや運転支援システムなどの高度な自動車システムは、多層基板の高密度と信頼性の恩恵を受けています。自動車業界では、過酷な条件に耐えられる堅牢で耐久性のある PCB が必要です。
通信:ルーターやスイッチなどのネットワーク機器では、高速データ処理と信号整合性のために多層 PCB が必要です。より高速で信頼性の高い通信の必要性が、PCB 設計の革新を推進しています。
航空宇宙:これらの業界では、信頼性と耐久性に優れた PCB が求められており、厳しい要件を満たすには多層設計が最適です。航空宇宙およびアプリケーションでは、過酷な条件下でも機能することが必須です。
多層基板設計における課題
複雑さ:多層基板の設計は、片面または両面基板よりも複雑です。信号の整合性、EMI、熱管理を慎重に考慮する必要があります。設計プロセスが複雑になると、コストが上昇し、開発期間が長くなる可能性があります。
製造プロセス:製造プロセスは複雑で、層をラミネートして接着する複数のステップが含まれます。欠陥があるとパフォーマンスの問題につながる可能性があります。信頼性の高い PCB を製造するには、高い製造基準を確保することが不可欠です。
テスト:さまざまな条件下でプリント基板が確実に動作することを確認するには、広範囲にわたるテストが必要であり、これには時間とコストがかかります。包括的なテストは、パフォーマンスに影響を与える可能性のある潜在的な問題を特定するのに役立ちます。
コスト:多層基板は、その複雑さと使用する材料のせいで、製造コストが高くなります。しかし、多くの場合、その利点はコストの高さを上回ります。多層基板をより入手しやすくするために、コスト効率の高い製造技術が継続的に開発されています。
デザインソフトウェア
効果的な多層基板を作成するには、高度な設計ソフトウェアの使用が不可欠です。Altium や Eagle などのツールは、レイヤー配置、インピーダンス制御、信号ルーティングの機能を提供します。これらのソフトウェア ツールは、スタックアップの視覚化、パフォーマンスのシミュレーション、設計が仕様を満たしていることの確認に役立ちます。高度なシミュレーション機能により、設計者はさまざまなシナリオをテストし、生産前に設計を最適化できます。
今後の動向
技術の進歩に伴い、多層基板の需要は増加すると予想されます。新たなトレンドとしては、次のようなものがあります。
レイヤー数の増加:デバイスが複雑になるにつれて、より多くのレイヤーを持つ PCB の必要性が高まります。より小さなフォーム ファクターでより多くの機能を求める動きがこの傾向を推進しています。
フレキシブル PCB:柔軟性と多層設計を組み合わせることで、ウェアラブル デバイスや小型デバイスに新たな可能性が生まれます。フレキシブル多層基板 により、革新的な設計とアプリケーションが可能になります。
先端材料:パフォーマンスの向上とコストの削減を目的として、新しい基板および誘電体材料が開発されています。液晶ポリマーやセラミックベースの誘電体などの材料は、優れたパフォーマンス特性を備えています。
3D プリントとの統合: 3D プリント技術は PCB 製造に利用され、製造プロセスに革命をもたらす可能性があります。3Dプリントにより、 PCB 設計の迅速なプロトタイピングとカスタマイズが可能になります。
環境への配慮:エレクトロニクス業界の環境意識が高まるにつれ、環境に優しい PCB 材料と製造プロセスの開発が注目されています。持続可能な慣行は、PCB 生産における重要な焦点になりつつあります。
結論
多層基板スタックアップは、現代の電子機器設計の重要な側面です。多層基板のコンポーネント、利点、課題を理解することは、効率的で信頼性の高い電子機器の作成に役立ちます。テクノロジーの進化に伴い、多層基板の重要性は高まり続け、さまざまな業界でイノベーションを推進します。
適切なスタックアップ設計、シグナル インテグリティ、熱管理に重点を置くことで、エンジニアは PCB のパフォーマンスを最適化し、高速かつ高密度のアプリケーションの要求を満たすことができます。材料、設計ソフトウェア、製造技術の継続的な進歩により、多層基板の機能とアプリケーションがさらに強化されます。
多層基板の詳細と専門的な製造については、JLCPCBなどの評判の良い PCB メーカーのリソースを参照してください。
学び続ける
PCBの基礎:シンプルなPIマッチングを用いた50オームPCBトレース
RF(無線周波数)設計に取り組む際、PCB上のアンテナとRFコンポーネント間の信号伝送には細部への注意が求められます。重要な側面の一つはアンテナトレースの設計であり、これはRF信号が効率的に伝搬するための導管として機能します。本記事では、PCB設計におけるアンテナトレースの50オーム特性インピーダンス維持の重要性と、RFアプリケーションで最適な性能を実現するためのベストプラクティスについて詳しく解説します。 1. 50オームインピーダンスの重要性 RFシステムでは、伝送線路全体にわたって一貫した特性インピーダンスを維持することが、信号反射を最小限に抑え、電力伝送を最大化するために極めて重要です。50オームの特性インピーダンスは、電力処理能力、信号完全性、およびインピーダンス整合の容易さの間の最適なバランスから、RF設計で広く採用されています。アンテナトレースのインピーダンスが接続されたRFコンポーネント(アンテナ、トランシーバー、増幅器など)のインピーダンスと一致すると、信号損失と反射が最小限に抑えられ、効率的なRF信号伝送が実現します。 2. 50オームアンテナトレースの設計上の考慮事項 ● ト......
PCBにおけるビア設計の可能性を解き放つ:パフォーマンスと接続性の向上
ビア設計はPCBの重要な要素であり、効率的な信号の流れ、優れた熱性能、高品質な放熱、そして層間および部品間の接続を容易に確立する方法を可能にします。本記事では、PCBにおけるビア設計の重要性を探り、さまざまなビアの種類を理解し、パッド設計におけるそれらの意義について議論し、ビア設計を最適化するためのベストプラクティスを提供します。 ビアとは何か? ビアはプリント基板(PCB)設計において、基板の異なる層間の電気的接続を確立する重要な部品です。導電経路として機能し、信号、電力、グランド接続がPCBを通じてシームレスに流れることを可能にします。 ビアは通常、ドリルで開けられた穴であり、銅などの導電性材料でメッキされ、層間の電気信号の伝達を可能にします。ビアの直径は、特定の設計要件と製造能力によって決定されます。 ビアを作成する際には、PCBの各層の適切な回路と正しく配置・位置合わせされていることを確認することが重要です。ビアの位置は重要な役割を果たし、信号の流れの最適化、干渉の低減、効率的なルーティングの実現に貢献します。 PCBにおけるビア設計の重要性 ビア設計は、PCBの最適な性能と接続性を確保す......
高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割
高速PCB設計において、信号完全性は非常に重要です。デジタルデバイスの周波数が高くなるにつれて、高速PCB上のコンポーネント間の信頼性の高い通信を確保する必要があります。高速設計における信号完全性を評価するための最も効果的なツールの1つがアイダイアグラムです。これは、ベースバンドパルス伝送システムの性能に対するチャネルノイズ、分散、符号間干渉の複合的な影響を評価するためのツールです。 アイダイアグラムはデジタル信号の性能を視覚的に表現し、エンジニアがノイズ、ジッタ、タイミングエラーなどの要因を評価できるようにします。数学的な観点から見ると、アイパターンは信号の確率密度関数(PDF)の可視化です。アイダイアグラムにおいて開いたアイパターンは、最小限の信号歪みに対応します。このブログでは、高速PCB設計におけるアイダイアグラムの役割、その重要性、および信号完全性の向上にどのように役立つかを探ります。 信号の符号間干渉 符号間干渉とは、信号完全性の問題により2つの連続する信号が互いに干渉する場合に発生する状態です。信号は周波数領域または時間領域のいずれかで互いに区別されます。両方の条件が同時に発生するこ......
ビアが高速PCB設計に与える影響
高速信号にはインピーダンス整合が必要です。基本的にこれは、信号経路が受信側のインピーダンスと整合した連続的なインピーダンスを持たなければならないことを意味します。これは、信号を劣化させる可能性のある信号反射を防ぐためです。非常に基本的な言葉で言えば、PCBトレースの特性インピーダンスは、トレース幅、トレースの銅厚、基準GNDプレーンからの距離、および誘電率に依存します。これは高速設計において非常に明確な事項ですが、ビアに関してはいくつかの問題があります。ビアは信号経路における90度の曲がりです。ビアの形状により、信号経路はPCBトレースとは異なります。ビアにはデフォルトで基準プレーンがありません。 形状と基準プレーンの欠如により、ビアのインピーダンスは通常PCBトレースと整合しません。これは信号反射を引き起こし、信号整合性を損なう可能性があります。PCB性能に影響を与える様々な要素の中で、ビアは高速・高周波回路において信号整合性を維持し損失を低減する上で重要な役割を果たします。本記事では、このような設計におけるビアの影響を深く掘り下げ、信号伝送への影響、課題、およびその使用を最適化する方法を検討し......
FPGAを理解する:詳細ガイド
私が若い電子技術者だった頃、FPGAについて非常に興味がありました。FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、製造後にユーザーが設定できるように設計された半導体デバイスの一種です。内部には大量のゲートがあり、実際のチップを製造することなく、ユーザーがプログラムしてチップの動作を再現できます。従来のマイクロコントローラやプロセッサとは異なり、FPGAはカスタムハードウェアロジックの実装において比類のない柔軟性を提供します。この記事では、FPGAの基礎、応用、利点、構造、動作原理、およびプログラミングの基本について解説します。 FPGAとは何か? FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、特定のハードウェアレベルのタスクを実行するためにプログラムおよび再プログラム可能な集積回路(IC)です。単一のアプリケーション向けにカスタム製造されるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)とは異なり、FPGAはユーザーがロジック構成を定義・変更できる汎用性を提供します。FPGAの主な利点は、プログラミン......
より良いEMC規格のための設計ガイドライン
EMCとは、デバイスが共有動作環境において意図したとおりに動作し、同時に同じ環境内の他の機器が意図したとおりに動作する能力に影響を与えない能力の尺度です。デバイスが電磁エネルギーにさらされたときにどのように反応するかを評価することは、この一部であり、イミュニティ(またはサセプタビリティ)テストとして知られています。デバイスの内部電気システムによって生成されるEMIの量を測定すること(エミッションテストとして知られるプロセス)も、もう一つの要素です。 EMCの両方の側面は、あらゆるシステムにおいて重要な設計およびエンジニアリング上の考慮事項です。デバイスのEMCを適切に予測しないと、安全リスク、製品故障、データ損失など、多くの悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、エンジニアがデバイスが実環境でどのように動作するかをより明確に把握できるよう、EMCおよびEMI用の幅広いテスト機器が開発されています。 EMCの重要性:デバイスが他のデバイスからの干渉を受けずに動作し、自身も干渉を引き起こさないことを保証します。 増大するニーズ:デバイスの複雑化と相互接続性の向上に伴い、EMCはコンプライアンスと機能......