推進する多層基板技術の進化
1 min
技術の進化とともに、より高度でコンパクトな電子機器への需要も増加しています。多層基板は、高い性能と効率を提供する重要なソリューションであり、多くの業界で不可欠な役割を果たしています。JLCPCBは、高品質で費用対効果が高く、信頼性のある多層基板ソリューションを提供するPCB製造業の最前線に立っています。本記事では、多層基板の利点、応用分野、およびJLCPCBがどのようにして革新的なPCBソリューションを提供しているかについて探ります。
多層基板とは?
多層基板は、3層以上の導電性銅層と絶縁層で構成されたプリント基板です。これらの層は、高温と圧力の下で積層され、1つの統合ユニットを形成します。単層または二重層PCBとは異なり、多層基板は、物理的なスペースを追加することなく、より複雑な機能と性能を提供します。層間接続はビアを介して行われ、信号が複数の層間を通過できるようになります。
多層基板の利点
- 機能性の向上:複数の導電層により、多層基板はより複雑な回路やコンポーネントをサポートできます。これにより、電子機器での高い性能を実現します。
- サイズの縮小:多層基板は、複雑な回路をより小さなスペースに統合することができます。電子機器の小型化の需要が増加する中、多層基板はその需要に応える効率的なソリューションです。
- 信号の完全性向上:多層基板は、単層または二重層PCBに比べて優れた信号の完全性を提供します。追加の層は信号、電力、接地面を分離でき、ノイズや干渉を減少させます。
- 耐久性の向上:多層基板は、積層プロセスにより耐久性が高く、摩耗や損傷に対する強度が向上しています。そのため、信頼性のある長期間の使用が必要な応用分野に適しています。
- 熱管理の改善:多層基板は、追加の層により熱を均等に分散する優れた熱管理性能を提供します。これにより、過熱を防ぎ、コンポーネントの寿命が延びます。
多層基板の応用分野
多層基板は、その高度な機能と性能により、さまざまな業界で使用されています。主な応用分野は次のとおりです:
- 消費者用電子機器:スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機などの小型電子機器には、多層基板が使用されています。
- 医療機器:MRI機器、心臓モニター、携帯型診断装置など、高性能の医療機器にも多層基板が不可欠です。
- 通信機器:ネットワーク機器、衛星通信システム、無線装置などで高周波信号を処理するために多層基板が使用されています。
- 自動車産業:最新の車両では、GPS、エンターテイメントシステム、多層基板が活用されています。
- 航空宇宙:耐久性、信頼性、コンパクトさが必要な航空機電子機器、ミサイルシステム、通信機器に多層基板が使用されています。
JLCPCB: 多層基板製造のリーダー
JLCPCBは、多層基板製造のリーダーとして、最先端の施設と革新を通じて、高品質な多層基板を競争力のある価格で提供しています。JLCPCBの優れた特長は次のとおりです:
- 先進設備:JLCPCBは、最先端の機械と技術を使用して、正確で一貫性のある多層基板を製造しています。自動化されたプロセスにより、高い歩留まりと最小限の欠陥が保証されます。
- 材料の選択:JLCPCBはFR4、アルミニウム、高周波材料など、さまざまな材料オプションを提供しており、顧客が用途に最適な材料を選択できるようにしています。
- カスタマイズオプション:JLCPCBは、基板の厚さ、銅の厚さ、層数など、顧客がパラメータをカスタマイズできるようにし、特定のプロジェクトに適したPCBを製作できます。
- 迅速な納期:JLCPCBは、迅速な生産と納品時間で知られています。顧客は、迅速なリードタイムで高品質のPCBを受け取ることができます
- 品質保証:JLCPCBは、自動光学検査(AOI)、電気テスト、手動検査など、厳格な品質管理手段を採用しており、すべての多層基板が最高基準を満たしていることを確認しています。
結論:JLCPCBとともに進化する多層基板の未来
多層基板は、現代の電子機器の核心をなす重要なコンポーネントであり、高性能、耐久性、コンパクトさをすべて提供します。技術が進化し続ける中で、JLCPCBは最先端の製造プロセスと品質へのコミットメントを通じて、PCB製造業をリードしています。消費者用電子機器、通信、医療機器など、さまざまな業界で、JLCPCBの革新的な多層基板ソリューションが技術革新を促進しています。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......