This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

医療における医療電子技術

初出公開日 Jun 19, 2026, 更新日 Jun 19, 2026

1 min

目次
  • 1.    医療エレクトロニクスとは?
  • 2.    医療エレクトロニクスにおけるウェアラブルの役割:
  • 3.    医療エレクトロニクスの応用:
  • 4.    さまざまな種類の医療アプリケーション:
  • 5.    医療エレクトロニクスの認証プロセス:
  • 結論:

人間の生活を向上させるために、医療機器は侵襲的な手術を行う上で極めて重要です。今日、あらゆる医療機器は、ヘルスケアモニタリングのために少なくとも1つのセンサーを使用しています。医療エレクトロニクスの厳しい要求に応えるため、突発的な病気や生理的障害の診断と治療のために、さまざまなセンサーが組み込まれています。医療エレクトロニクスの進化は、他の民生用電子機器ほど速くはありません。なぜなら、エラーが許される余地はなく、何よりも速度よりも結果の正確さを優先するからです。そのため、医療エレクトロニクスには超高速処理やグラフィックスは必要ありません。この記事では、医療業界で使用されているヘルスケアセンサーとその応用例について探っていきます。

1.    医療エレクトロニクスとは?

定義上、「医療エレクトロニクス」とは、健康の診断と治療に使用される電子機器や装置を研究する学問です。これは、医学と生物学に応用される組み込みシステムの設計です。センサーは、医療アプリケーションを現実のものにする上で主要な役割を果たしています。空気流量、温度、湿度、圧力変換器、サーミスタなどのセンシング要素は、医療ソリューションを実行するために必要なものであることが証明されています。以下は、医療分野における電子機器の応用例のリストです。

2.    医療エレクトロニクスにおけるウェアラブルの役割:

電子機器が基本的な役割を果たしている最も広く知られた現代の革新はウェアラブルです。これには、メガネ、スマートウォッチ、指輪、さらには有望な患者モニタリング機能を備えた衣料品も含まれます。心拍数、体温、睡眠習慣などを測定するための新しいバイオセンサーの開発は、ウェアラブルの焦点です。それらが提供する基本的な機能以外にも、ウェアラブル用の電子部品を選択する際に、メーカーが考慮すべき多くの要素があります。

3.    医療エレクトロニクスの応用:

   ⦁      麻酔

   ⦁    呼吸モニタリング

   ⦁    血圧分析

   ⦁    体内の酸素濃度測定

   ⦁    診断における画像診断

   ⦁    視覚障害者向けスキャン(バーコードスキャナー)

   ⦁    健康とウェルネスの理解のため

   ⦁    ストレス測定

   ⦁    心拍数モニタリング

   ⦁    肺機能のモニタリング

   ⦁    血糖値モニタリング

   ⦁    薬剤投与

   ⦁    整形外科

   ⦁    ポイントオブケア分析

   ⦁    循環器科

   ⦁    腫瘍科

それでは、医療製品で使用されるさまざまなセンサーとデバイスについて探っていきましょう。

4.    さまざまな種類の医療アプリケーション:

すべての医療製品には特定の機能があり、その可能性はアナログまたはデジタルセンサーを使用することで達成されます。

1. 血糖値計:

糖尿病は、今日世界中で大きな問題となっています。血液中のインスリンレベルをコントロールするためには、血糖値計が必要です。血糖値計は、血液中のグルコースレベル(血糖値)を正確に計算します。

2. 酸素飽和度計(パルスオキシメーター):

酸素濃度と脈拍数を知るために侵襲的な方法を使用する代わりに、より良いアプローチはパルスオキシメーターを使用することです。パルスオキシメーターは血液中の酸素濃度と脈拍数を読み取り、グラフィカルなデジタルディスプレイに表示します。これは、血液組織に送達される酸素量と脈拍レベルを知るための痛みのない方法です。これにより、血液中の正確な酸素飽和度、脈拍数測定、肺の酸素濃度を測定できます。

3. 血圧計 – 血圧測定:

致命的な心臓発作につながる高血圧のリスクを避けるためには、血圧を知ることが不可欠です。血圧計は、血圧レベルを知り、不整脈の状態を警告するための測定器です。その用途は、心拍数測定、血圧測定、高血圧管理です。

4. デジタル体温計:

デジタル体温計は、体温を測定するために使用される電子機器です。RTDセンシング素子PT 1000を使用しています。RTDセンサーは抵抗値を入力として受け取り、抵抗値の変化に基づいてデジタル出力を生成します。最近の現代的な温度計は、赤外線検出に基づいています。体温が上昇すると、体内からの赤外線放射量が増加し、それが検出されます。

5. デジタル聴診器:

デジタル聴診器は、体内、特に心臓や呼吸器系の肺で発生する音を聞くために使用される測定器です。補聴器、心音や肺音の記録、医学研究のオンライン教育などに応用されています。

6. ペースメーカー:

ペースメーカーは、電気パルスを生成して心臓を作動状態に戻すことで、心拍の欠落や徐脈を解決するために使用される装置です。心臓が適切に機能するためには、(洞房結節によって生成される)電気インパルスが必要です。これは、異常な心調律やいくつかの健康要因により発生しない場合があります。この状態では、心臓は洞房結節から一定の速度で信号を受け取ることができなくなります。

7. 麻酔器:

これは、手術や処置中に患者をリラックスさせ、意識を失わせるために薬剤を投与する方法です。痛みの信号を脳に伝える関連神経を遮断します。しかし、睡眠状態の間は、酸素濃度、空気、亜酸化窒素、イソフルランなどの必要なガスを維持する必要があります。この目的のために、温度、湿度、圧力を制御するセンサーが必要です。

⦁ サーミスタセンサーは、空気温度の監視と制御に使用されます。磁気作動スイッチ(ホールセンサー)は、ヒーターアセンブリ内のモーター制御に使用されます。

⦁ 空気流量(呼吸)センサーは、患者の空気と酸素濃度を測定するために使用されます。患者に投与される混合ガスの量は、グラフィカルディスプレイに表示されます。

5.    医療エレクトロニクスの認証プロセス:

医療設計ループの不可欠な部分は認証プロセスであり、これによってデバイスが市場に出せる状態かどうかが決まります。このプロセスは規制当局によって定義、管理、実行され、国によって異なります。例えば、米国では医療機器はFDAによって規制され、欧州ではEMA、カナダではHealth Canadaによって規制されています。この記事では、米国の医療市場は巨大であり、FDAは世界中のほとんどの規制に準拠しているため、FDA規制に焦点を当てます。

デバイスクラス:

製品認証に関するFDAの規則は、医療機器の性質によって異なります。この意味で、当局は、製品が受けなければならないプロセスの種類(市販前申請、承認、管理を含む)を指定するために、3つの異なるデバイスクラスを定義しています。医療機器は、リスクレベルに応じて分類されます。

JLCPCBでは、医療用電子機器の製造において精度と信頼性がどれほど重要であるかを理解しています。試作品から量産まで、当社の高度なPCB製造サービスは、ヘルスケアアプリケーションに求められる厳格な基準をサポートし、センサー、モニタリング機器、医療機器の安定した性能を保証します。高い製造精度、多様な材料オプション、厳格な品質管理により、JLCPCBは、ヘルスケア業界のエンジニアやメーカーが安全で信頼性の高い医療用電子機器を実現できるよう支援することに尽力しています。

Simplify Your PCB Production with JLCPCB

結論:

医療エレクトロニクスは、正確で精密な測定が行われなければならない重要な分野です。精密な分析のためには、高度な医療・ヘルスケア機器を選択する必要があります。これらの電子機器は、医療業界の発展にも貢献しています。将来的には、これらのデバイスの使用と重要性が飛躍的に高まることが十分に予想されます。

JLCPCB PCB Get Started

学び続ける